關於焊錫絲你需要知道的一切
1 分鐘
- 什麼是焊線?
- 如何選擇完美的焊線:
- 含鉛與無鉛焊料:
- 其他類型的無鉛焊料:
- 依核心分類的焊料類型:
- 結論
拉丁字 solidare 意為「使堅固」,這就是焊料(solder)一詞的起源。為了連接兩個金屬部件,這種合金因其低熔點而被使用。焊料是一種用於固定物品的材料,基本上我們可以說是將導線和引腳元件連接在一起。焊接 被視為電子領域中將元件組裝到裸板 PCB 上的一項技能。所使用的焊線對焊接專案的成敗有著重大影響。
它由合金組成,主要以錫和鉛為基礎。在 ROHS 法案/無鉛系統下,現今市場上已有無鉛焊料可供選擇。本文討論了在選擇焊線時應考慮的各種因素,不論您是業餘愛好者還是專業人士。
什麼是焊線?
透過熔化這種合金,可以在兩條導線之間形成合適的接點。雖然這並非真正的焊接。我們可以再次加熱以將它們分開。電子元件透過焊料牢固地固定在 PCB 基板上。它就像一種結締組織。它有各種助焊劑類型、直徑和成分,所有這些都針對特定用途進行了最佳化。焊線有多種粗細可供選擇,選擇方式如下:
- 0.3–0.5 mm: 用於精細間距元件和手工 SMD 焊接。
- 0.6–0.8 mm: 用於一般用途的焊接應用。
- 1 mm 及以上: 用於大型連接器,特別是在電力電子領域。
如何選擇完美的焊線:
在消費者可用的眾多焊料類型中,焊線 是最常見的一種。它在許多使用焊料的產業中都有應用。有各種焊線可供選擇,以適應不同的溫度和用途。焊線也會因您想購買的焊料類型而有很大差異,市面上有多種不同的焊線可供選擇。
含鉛與無鉛焊料:
含鉛焊線: 它含有鉛和錫的合金組合。為了盡可能降低熔點,我們將錫與鉛混合。這意味著當溫度變化時,焊線會迅速從固態轉變為液態。這減少了焊接錯誤,基本上是由於焊接固化時的移動而產生的冷焊點和虛焊點。含鉛焊料過去是業界標準,但由於其對健康的潛在風險,許多人對其使用持謹慎態度。它的合金比例為 63/37 和 60/40,這兩種是含鉛焊料中最常用的。但在處理電路時,63/37 的比例是最適合的。
無鉛焊線: 無鉛焊線包含三種成分
1. 銅,2. 錫,第三種是銀。由於熔點較高,無鉛焊線不像含鉛合金焊線那樣常用,這會導致溫度問題。因此,它們需要更高溫度的助焊劑。與含鉛焊料的 180–190°C 相比,無鉛焊料的熔點要高得多,約為 220–230°C。
其他類型的無鉛焊料:
錫銻焊料: 這是一種無鉛焊料,含有 95% 的錫和 5% 的銻。它用於焊接電子產品,專為管道應用而設計。適用於經常經歷高溫波動和振動的部件,例如熱風管和冷卻設備。
銅錫焊料: 這是第二種無鉛焊料,含有 97% 的錫和 3% 的銅。它用於管道和供水應用,因為飲用水中不應含有任何鉛污染物。
含銀焊料: 這是第三種無鉛焊料,含有銀、銅、鉍和錫。它用於高精度的射頻應用,有時也用於標準電子產品中。
依核心分類的焊料類型:
松香核心焊料: 其中金屬合金填充了松香。這是一種天然的松樹樹脂,也是焊接中最早使用的助焊劑。當助焊劑像一種弱酸時,焊料流動順暢並形成牢固的連接。它能去除被連接金屬上的輕微鏽蝕。透過去除雜質,它提供了光滑且有光澤的表面。它非常適合用於電路和電子產品,因為它將焊料和助焊劑合二為一。
酸核心焊料: 酸核心焊料專門用於管道應用。它含有強酸助焊劑,通常是氯化鋅或氯化銨,與松香核心相比,它用於強力去除銅表面的氧化層。這有助於焊料流動,形成牢固且乾淨的結合。為了在管道中成功焊接銅,這種強酸作用對於去除氧化是必不可少的。然而,由於其侵蝕性,它已不適合用於電子產品。
助焊劑核心焊料: 「助焊劑核心焊料」指的是一種更通用的焊料,其內部通道填充有助焊劑,以促進整潔且高效的接點形成。助焊劑可以有不同的變化:
- 天然松香: 儘管現今很少以其最純淨的形式使用,但有時會將其與其他清潔化學品和異丙醇混合以形成溶液。
- 有機助焊劑: 這種助焊劑適用於電子和電路類工作。這種助焊劑溫和到不會損壞敏感元件,但也沒有強到足以處理嚴重氧化的銅表面。
- 無機酸助焊劑: 它比有機助焊劑更強大。無機酸助焊劑可以去除最頑固的氧化銅,但也會留下殘留物,如果不清除,會對電子元件造成損害。
結論
選擇合適的焊線重要嗎?當然,這正是本文要告訴您的。含鉛焊料最為人熟知,可靠性高,並在航太或醫療電子等對任務敏感的應用中受到青睞。為了符合健康和環保法規,電子產品也可以使用不含鉛的焊料進行組裝。此外,助焊劑焊料的核心含有松香還原劑,在焊接過程中釋放,從而消除接合處的氧化。
透過了解成分、助焊劑類型和直徑等主要元素,我們可以決定使用哪種焊線。在本文中,我們已涵蓋了焊線的所有面向。使用正確的焊線將使焊接過程更順利,並提升您的工作品質。
持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......