探索 PCB 組裝中迴焊與波峰焊的差異
1 分鐘
- 波峰銲的原理與應用
- 回銲的原理與應用
- 回銲與波峰銲的比較
在 PCB 組裝製程中,波峰銲與回銲是兩種常見的銲接製程,但依情境不同,銲接方式的選擇也會有所差異。這兩種銲接製程有何不同?
波峰銲的原理與應用
波峰銲是一種批次式 PCB 銲接製程,主要用於銲接插件元件(THD)。波峰銲製程包含四個步驟:助銲劑噴塗、預熱、波峰銲接與冷卻。
1. 助銲劑主要用於去除板面氧化物,降低表面張力、提升熱傳導,使銲接更順利。
2. 預熱:PCB 通過熱通道進行預熱並活化助銲劑。
3. 波峰銲接:隨溫度升高,銲料熔化成液態形成波峰,使元件牢固結合於板面。
4. 冷卻:波峰銲接依溫度曲線進行,當溫度達到峰值後隨之下降,稱為冷卻區。
波峰銲進程
波峰銲的優缺點:
優點
銲接速度快:波峰銲因速度快,適合大規模、高密度電子元件的銲接。
銲點品質穩定:銲點牢固可靠,適合航太等對銲接品質要求高的應用。
適合高可靠度連接:對於需要高可靠度連接與電性表現的應用非常理想。
缺點
熱應力影響:銲接產生的熱應力可能影響敏感元件。
複雜 PCB 銲接挑戰:因需將整片板子暴露於熔融銲料波峰,對複雜 PCB 可能不理想。
回銲的原理與應用
回銲是將電子元件連接至 PCB 的常見製程。原理是將預塗銲膏的 PCB 與元件組裝後,利用高溫熱風或熱板使銲膏熔化,形成銲點完成銲接。回銲可實現高效量產,適用於 SMT(表面黏著技術)製程,廣泛應用於各類電子產品製造。
加工流程可分單面黏著與雙面黏著兩種。
單面黏著:預塗銲膏 → A 面黏著 → 回銲 → 通電測試。
雙面黏著:A 面預塗銲膏 → SMT → 回銲 → B 面塗銲膏 → 回銲 → 通電檢驗
雙面黏著時,上下層使用不同銲膏。第一層使用較高回銲溫度的銲膏,待第一層組裝與回銲完成後,第二層使用熔點較低的銲膏,如此可在第二層銲接時不使第一層再次熔化。
優點
銲接速度快:回銲生產效率高,適合大量生產。
銲點品質穩定:透過精準控制溫度曲線與銲接製程,可獲得穩定品質。
適應性強:適用於各類電子組裝,包括小型電子設備、SMT 組裝及精密元件銲接。
高密度元件銲接:可完成高密度元件銲接,提高產品可靠性與性能。
缺點
設備成本高:需專用設備與製程控制,成本較高。
高溫控制需求:需精準控制溫度曲線、銲接氣氛等參數。
熱敏感性:部分元件可能對熱敏感,存在熱損傷風險。
回銲與波峰銲的比較
銲接製程
適用性
波峰銲適用於大規模、高密度電子元件的銲接,如電源板、主機板,常見於航太等對連接可靠度與電性要求高的應用。
wave soldering
回銲適用於各類電子組裝,包括小型電子設備、SMT 組裝及精密元件銲接。銲膏的塗佈可靈活適應多種 PCB 設計與元件布局。
Reflow soldering
銲接溫度
波峰銲通常需要較高銲接溫度,因需將整片 PCB 暴露於熔融銲料波峰,可能對某些敏感電子元件造成熱應力。
回銲溫度通常較低,因只需將銲膏與銲點加熱至熔點,有助於減少對元件的熱損傷。
控制與精度
波峰銲通常較易控制,因銲接參數如銲料波峰溫度與速度可更精準調整。
回銲:控制更複雜,需考慮升溫與冷卻速度,以及不同元件的熱敏感度,需要更複雜的設備與控制系統。
總結而言,回銲與波峰銲是工業電子製造中常用的兩種銲接技術,各有獨特優勢與應用。實際應用時,依據具體需求與元件特性選擇合適的銲接方式,可提升生產效率與銲接品質。
持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......