如何解決常見的波峰銲接缺陷
1 分鐘
- 波峰焊缺陷
波峰焊缺陷
波峰焊製程是 PCBA 元件缺陷的主要來源,在整個 PCBA 組裝流程中可造成高達 50% 的不良率。波峰焊最適合插件元件(將引腳插入電路板鑽孔的元件)。
以下為波峰焊製程中常見問題及其解決方案:
焊點不完整
焊點不完整係指電子元件焊接時焊料未能正確附著於焊點,可能導致焊點強度不足或接觸不良。造成焊接缺陷的因素眾多,如焊接溫度不足、助焊劑過少、焊接時間太短、焊接面髒污等。為避免焊接不良,可採取以下措施:
- 確保焊接溫度適中,使焊料充分熔化並有效潤濕焊接面。
- 使用適量助焊劑,提升焊料對焊接面的附著力。
- 控制焊接時間,確保焊接充分完成但不宜過短。
- 焊接前清潔焊接面,確保焊點潔淨無污染。
- 定期檢查焊接品質,及時發現並修補虛焊等問題。
氣孔
排氣問題是波峰焊與手焊常見挑戰。氣孔指焊點內部出現氣體孔洞,可能與焊料表面存在氧化物、油脂或雜質有關,也可能是焊接過程中氣體釋放所致。這些孔洞在焊點表面呈現微小或較大的空洞。
對於插件孔,孔壁銅層厚度至少需 25µm,同時確保焊接面潔淨無氧化物、油脂或雜質。調整焊接參數,如提高焊接溫度與焊料流動性,可減少氣體產生與堆積,有效降低氣孔問題並提升焊接品質與可靠度。
焊料過多
焊接初學者常誤以為焊料越多越好,但過多焊料會使元件端子與引腳被焊料包覆,或於焊點中央形成氣泡,外觀通常呈圓形凸起。可能原因包括引腳突出過長、助焊劑不足、焊料拖曳過多及噴嘴剝離動作不當。
過多焊料通常可用烙鐵頭移除;極端情況下,可使用吸錫器或吸錫線輔助。
焊尖
焊尖指焊接過程中焊點出現異常尖銳或突出的形狀。修整後,焊尖需符合元件腳整體形狀,且超出 PCB 部分不得超過 2mm。
焊尖產生主因包括烙鐵頭離開焊點方向錯誤、離開速度過慢、焊料品質差、雜質過多及焊接溫度過低。其後果為外觀不良,並可能造成橋接;高壓電路中亦可能發生尖端放電。
預防焊尖需控制焊接角度、速度與溫度,選用優質焊料並確保焊接設備正常運作。透過正確焊接操作與品質管控,可有效降低焊尖發生率,提升焊接品質與可靠度。
冷焊
又稱焊錫紊亂,焊點表面呈現不規則痕跡與凹凸不平。冷焊等同虛焊,生產階段難以完全顯現,使用者往往需使用數天至數月甚至數年後才暴露,不僅影響極大,更可能導致嚴重後果。冷焊強度低、導電性不佳。
● 輸送鏈條震動,冷卻時受外力影響導致焊錫紊亂。
● 焊接溫度過低或鏈速過快,使熔融焊料黏度過高,焊點表面呈現皺褶。
● 修補冷焊只需用熱烙鐵重新加熱焊點,直至焊料再次流動即可。
焊點橋接或短路
焊點橋接為波峰焊常見缺陷,因元件引腳過近或錫波不穩定所致。可能原因包括:焊接溫度設定過低、焊接時間過短、焊後冷卻過快、助焊劑噴塗量過少。
此時需檢查波形並確認焊接坐標是否正確。可透過提高焊接溫度或預熱溫度、延長焊接時間、增加冷卻時間及加大助焊劑噴塗量來改善。
持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......