柔性 PCB 組裝指南:流程、挑戰與解決方案
1 分鐘
- 什麼是 Flex PCB 組裝?
- 為何 Flex PCB 組裝不同於 Rigid-flex PCB 組裝?
- Flex PCB 組裝(FPCA)完整流程
- Flex PCB 組裝挑戰:技術複雜度與成本因素
- 從設計到可靠:為何 JLCPCB 是 Flex PCB 組裝的可靠夥伴
- 結論
- Flex PCB 組裝常見問題
柔性印刷電路板(Flex PCBs)是現代電子產品緊湊創新設計的基礎技術,因其可彎曲與折疊的特性,能為從智慧穿戴裝置到精簡醫療儀器等傳統剛性印刷電路板(Rigid PCBs)無法勝任的應用提供電力。
要將原始塑膠薄膜轉變為功能完整的電子電路,需要專業技術;其中柔性 PCB 組裝(FPCA)正是這一轉變的關鍵最後步驟。
柔性印刷電路
什麼是 Flex PCB 組裝?
Flex PCB 組裝(FPCA)是將電子元件直接安裝、銲接並組裝到柔性電路基板(通常為薄膜聚醯亞胺 PI)上的製程。此時,一塊未完成的電路板將成為可正常運作的電子組件。雖然核心目標是建立可靠連接,但由於基板非剛性,傳統組裝技術必須大幅調整。
為何 Flex PCB 組裝不同於 Rigid-flex PCB 組裝?
安排組裝時,必須先了解元件將安裝於剛撓結合或純柔性電路。兩者主要差異在於穩定性與熱應力控制。
純柔性電路板組裝需要持續的外部支撐。從印錫膏到置件的每個階段,整片軟性聚醯亞胺(PI)薄膜都必須固定在剛性載具(治具)上,以維持尺寸精度,確保柔性基板上的元件能精準對位。
相反地,剛撓結合 PCB 組裝因有永久 FR4 區域提供穩定性,多數組裝在這些硬質區域完成,無需整板載具。然而回銲時的熱膨脹差異成為難題;硬質與柔性區域受熱後膨脹不均,PCB 廠商必須採用極其緩慢且小心的加熱製程,以減少過渡區起泡、分層或應力裂痕的風險。
簡言之,純柔性 PCB 組裝的難題在於維持薄片平整;剛撓結合 PCB 組裝的核心則是精準控制因材料剛柔不同而產生的應力與熱量。
Flex PCB 組裝(FPCA)完整流程
柔性 PCB 組裝雖大致遵循標準 表面貼裝技術(SMT)流程,但包含若干關鍵且特殊的步驟。
第一階段:準備與穩定
● 進料檢驗(IQC)與材料烘烤
柔性材料具吸濕性,會吸收水分。因此所有裸板必須於組裝前在控溫烘箱中預烘,避免水分在銲接時汽化導致分層。
● 固定柔性電路(治具)
此為根本步驟。柔性電路必須以插銷定位或真空吸附方式,固定於耐高溫鋁質或複合材料製成的剛性載具,提供自動化製程所需的平整度與機械穩定性。
第二階段:表面貼裝技術(SMT)
● 印錫膏
使用雷射切割不鏽鋼網板印刷錫膏。PCB 需牢固固定於治具以維持平整與精準對位。視覺對位極為關鍵,稍有偏移即可能造成細間距元件橋銲或開路。通常採用金屬刮刀確保錫膏量一致,敏感基板則可用聚氨酯刮刀。
● 元件置放(取放機)
高速 SMT 機台將表面貼裝元件精準置於錫膏上。機器下壓力(Z 軸力道)需仔細校正,避免材料變形。
● 回銲(嚴格熱控)
組件連同載具進入強制熱風對流回銲爐。回銲曲線嚴格控制在錫膏商建議溫區下限,以減少薄基板熱應力。
1. 較低峰值溫度:通常低於 235 °C,以保護聚醯亞胺等熱敏感材料。
2. 緩升溫速率:控制升溫速度可避免薄板熱衝擊與翹曲。
載具在此過程中確保整體均熱與機械穩定。
第三階段:完成與收尾
● 回銲後加貼補強板與插件
若設計在連接器或重元件區需要硬質區域,會在回銲後以熱壓方式將補強板(FR4 或厚 PI)貼合,強化銲點結構。
為避免整板再次高溫,插件採選擇性銲接或手工銲接。
● 拆治具與檢查
組裝後的柔性電路需小心自載具取下(拆治具),並以 自動光學檢測(AOI) 檢查偏移與缺陷(短路、空銲)。
● 電性測試與最終處理
透過 飛針測試 或線上測試(ICT)驗證電性功能。為防刮擦、濕氣與化學品,柔性區域常塗覆 保形塗層。最後依需求外形切割並妥善包裝,避免運送損傷。
Flex PCB 組裝完整流程
Flex PCB 組裝挑戰:技術複雜度與成本因素
柔性 PCB 組裝的難題不只是執行步驟,更要降低軟性材料帶來的風險。相較於剛性 PCB 組裝,這些技術問題必然導致更高成本與複雜度。
Flex PCB 組裝的技術挑戰
1. 銲點疲勞與斷裂: 這是長期可靠度的主要問題。彎折區附近的元件易失效。薄 PI 基板無法有效吸收應力,任何位移都可能使脆弱銲點破裂。解決方案需額外製程與設計步驟,如加補強板與採用淚滴形銲盤。
2. 尺寸不穩定: 聚醯亞胺(PI)對熱與濕氣敏感,會收縮、拉伸與翹曲,使精準對位與層間對準變得困難。因此必須預烘並採用先進視覺系統與持續再對位檢查,導致製程速度變慢。
3. 熱管理困難: PI 薄膜的玻璃轉移溫度(Tg)遠低於 FR4,因此組裝廠需採用特殊、較慢的低溫回銲曲線,拉長週期並需專用爐。
Flex PCB 組裝的技術挑戰
推升 Flex PCBA 成本的關鍵因素
這些技術需求直接推高柔性 PCB 組裝(FPCA)的成本結構:
1. 一次性工程(NRE)成本: 每款柔性電路都需專用剛性載具(治具)以維持平整,這些治具需精密加工,形成高額前期成本(尤其小批量)。
2. 特殊材料: 相較於標準 FR4,柔性基板(PI)、膠系與補強板等特殊材料皆提高成本。
3. 產速與良率較低: 低溫慢速熱程與較長操作時間降低製造速度,提高單位成本。
成功組裝柔性 PCB 需要專用設備、嚴格製程控制與高成本專業知識,遠超過標準剛性 SMT 服務。
推升 Flex PCB 組裝成本的關鍵因素
從設計到可靠:為何 JLCPCB 是 Flex PCB 組裝的可靠夥伴
Flex PCBA 專案最關鍵的步驟之一是選擇可信賴的製造夥伴,其必須能處理柔性基板的機械應力、熱管理挑戰與高精度組裝需求。
JLCPCB 提供高度自動化且精準控制的製造框架,專為柔性電路板組裝最佳化,能以一致性與可靠度實現複雜設計。
JLCPCB 的柔性 PCB 組裝服務
柔性電路的整體可靠度高度依賴製造商對各製程環節的掌控。JLCPCB 的專業與可靠度來自其整合的專屬能力,直接針對 Flex PCB 組裝關鍵挑戰:
● 專用治具確保穩定: 柔性 PI 基板的鬆軟特性是組裝核心難題。JLCPCB 採用 高精度 SMT 產線,搭配先進視覺系統與客製載具,消除柔性材料尺寸不穩定,確保精準置件與高良率。
● 降低熱風險: 柔性材料對熱敏感,回銲為最大風險。JLCPCB 採用專用且驗證過的低溫熱程,嚴格控制溫度,保護脆弱銲點,確保長期可靠度。
● 無縫垂直整合: JLCPCB 在同一廠區完成柔性 PCB 製造與組裝,消除交接延遲、運輸與溝通落差,讓面板排版與補強板位置等關鍵結構能及早最佳化。
最終,JLCPCB 提供極致的柔性電路板組裝製程控制、整合支援與成熟專業。我們不只是組裝,更自信地提供將複雜柔性設計轉化為可靠實物的製造解決方案,助您實現專案。
更多詳情: PCB 製造與組裝能力 - JLCPCB

結論
與剛性 PCB 不同,柔性 PCB 組裝是獨特的製造挑戰。成功需掌握三大關鍵:熱控(低速低溫回銲)、尺寸精度(預烘與先進視覺系統)、機械穩定(載具與補強板)。
銲點疲勞與材料熱敏等技術難題直接推高成本與複雜度。
最終,選擇具備專用設備與整合製程專業的可信賴夥伴,才能實現可靠的 FPCA。
Flex PCB 組裝常見問題
Q1:柔性 PCB 最常見的組裝缺陷有哪些?如何預防?
材料位移與溫控不當是主因,常見缺陷如橋銲、浮墊、裂銲。柔性基板組裝時缺乏機械剛性,易生缺陷。
預防之道在於精準置件、嚴格熱控與適當治具保持平整。浮墊可透過補強板或增黏劑降低風險。定期 AOI 與 X 光檢查可及早發現潛在缺陷,提高良率並減少重工成本。
Q2:為何連續外部支撐(治具)是柔性 PCB 組裝的根本步驟?
純柔性電路本身柔軟且缺乏機械穩定性,每個階段都必須固定於剛性載具(治具)以提供所需平整度,確保細間距元件在印錫與置件時能精準對位,因此為根本步驟。
Q3:環境條件如何影響柔性 PCB 的長期可靠度?
濕氣、灰塵與溫變會造成腐蝕、分層與電性漂移。
為提升嚴苛環境(車用、醫療)可靠度,製造商採用濕度管控倉儲、保形塗層、高 Tg PI 與封裝層,並於潔淨室生產以減少污染,確保長期穩定。
Q4:柔性 PCB 組裝專案選材時應考慮哪些因素?
實務上需在成本、柔性與熱絕緣間取得平衡:
● 基膜:聚醯亞胺(PI)耐熱與尺寸穩定性佳,為首選;PET 成本低,適合低溫或低要求應用。
● 銅箔:壓延退火(RA)銅延展性與耐彎折優於電鍍(ED)銅,適合反覆彎折。
● 膠系:丙烯酸膠柔性佳但易吸濕,無膠層壓板尺寸穩定性高,適合高精度線路。
● 表面處理:ENIG 與沉銀可提升銲接性與防腐,確保長壽命。
依彎折次數、熱環境與機械應力選對材料,才能兼顧耐用度與製造柔性。
Q5:柔性與剛撓結合 PCB 組裝難度有何不同?
● 柔性 PCB 組裝:全程需維持柔性基板平整,印錫、置件、回銲皆須專用載具確保穩定與尺寸一致。
● 剛撓結合 PCB 組裝:因有 FR4 硬區提供支撐,有時不需全板治具。回銲時剛柔材料膨脹係數不同,在交界處產生熱機械應力。核心難題在於精準控制熱曲線與機械壓力,避免分層與翹曲。
持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......