如何在焊接穿孔元件時使用助焊劑:最佳做法
1 分鐘
- 逐步說明:如何在通孔焊接中使用焊錫助焊劑
- 通孔焊接的焊錫助焊劑技巧
- 結論
通孔焊接通常使用含助焊劑核心的焊錫,但僅靠核心內的助焊劑很少能持續產生高品質的焊點。氧化的引腳、厚銅孔壁與大面積接地層都需要更好的助焊劑控制,才能確保適當潤濕並完全填滿孔壁。
本指南說明如何在實際情況下使用焊錫助焊劑進行通孔焊接——從選擇液態助焊劑筆到處理棘手的接地連接。
在逐步說明流程之前,我們先回答技術人員焊接 THT 元件時最常提出的實務問題。
Q1:使用含助焊劑核心的焊錫時,還需要額外助焊劑嗎?
技術上不需要——但實務上需要。雖然焊錫線核心的助焊劑對乾淨的新元件已足夠,但對於氧化的老零件或厚電源層往往不夠。添加外部助焊劑可確保在焊錫熔化「之前」就開始潤濕,保證更好的接合。
Q2:液態助焊劑筆還是凝膠助焊劑:哪種更適合通孔焊接?
液態助焊劑筆更適合 THT。低黏度讓助焊劑能快速沿電鍍孔壁毛細流動,完整包覆整個孔壁。凝膠助焊劑容易停留在表面,可能在活化前無法深入孔內。
Q3:助焊劑如何幫助「孔壁填充」?
IPC 標準要求垂直填充(板頂可見焊錫)。助焊劑能降低孔內表面張力,使焊錫能逆重力向上爬升。若無額外助焊劑,焊錫可能只爬升一半,導致機械強度不足。
Q4:拆焊通孔元件時助焊劑有用嗎?
有。老焊點通常氧化嚴重,導熱效率差,使拆焊困難。在舊焊點上添加新液態助焊劑可作為熱傳導介質,幫助烙鐵更快熔化焊錫,並保護焊墊因過熱應力而剝離。
Q5:通孔元件老舊氧化怎麼辦?
若使用「新庫存」(NOS) 或回收零件,標準含助焊劑焊錫可能無法潤濕引腳。此時可使用活性更強的松香活化 (RA)助焊劑,或用玻璃纖維擦拭棒輕輕打磨引腳,露出新鮮金屬。
Q6:助焊劑對接地層有幫助嗎?
絕對有。焊接連接到大片接地層的引腳需要大量熱量。助焊劑能在延長加熱期間防止焊點氧化,確保形成牢固連接,而非冷焊或乾焊。
逐步說明:如何在通孔焊接中使用焊錫助焊劑
1. 精準塗抹:使用助焊劑筆或細筆刷,在焊墊環(孔周圍的銅墊)與元件引腳上局部塗抹少量助焊劑。無需大量,只要薄薄一層即可在引腳受熱時立即活化,清潔孔壁。
2. 建立熱橋:使用助焊劑筆或細筆刷,在焊墊環(孔周圍的銅墊)與元件引腳上局部塗抹少量助焊劑。無需大量,只要薄薄一層即可在引腳受熱時立即活化,清潔孔壁。
3. 利用毛細作用送錫:將焊錫線送入接點,最好從烙鐵頭的對側送入。不要直接在烙鐵頭上熔化焊錫。透過在接點送錫,可迫使熔融合金沿已活化的助焊劑流入電鍍孔(垂直填充),形成堅固的機械鉚釘。

圖:展示助焊劑如何幫助焊錫沿通孔元件的孔壁毛細流動。
通孔焊接的焊錫助焊劑技巧
1. 避免插座污染:焊接插座(DIP、ZIF)時,務必小心液態助焊劑。毛細作用可能將助焊劑吸入彈簧接點,造成絕緣並損壞插座。僅在焊接側少量塗抹。
2. 修復「冰柱」(焊錫尖):若移開烙鐵後留下焊錫尖峰(冰柱),表示助焊劑已燒完。在冰柱上滴一滴新助焊劑,再用乾淨烙鐵輕觸。助焊劑會破壞表面張力,使焊錫回縮成光滑圓錐。
3. 管理接地層:接地引腳必須使用助焊劑。接地層如同巨大散熱片,需更長時間加熱。若無額外助焊劑,長時間加熱會使焊墊在焊錫熔化前就氧化。大量助焊劑可在此「預熱」階段保護銅面。
結論
正確使用焊錫助焊劑是提升通孔焊接品質最有效的方法之一。雖然含助焊劑焊錫對乾淨簡單的焊點已足夠,但面對氧化元件、厚孔壁或散熱接地層時,額外添加外部助焊劑就變得不可或缺。精準的助焊劑應用能改善潤濕、實現完整垂直孔壁填充,並降低冷焊與焊墊剝離的風險。
透過精確塗抹助焊劑、將焊錫送入接點而非烙鐵頭,並在長時間加熱時補充助焊劑,您就能穩定可靠地達到機械強度高且符合 IPC 標準的通孔焊點。
持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......