使用助焊劑進行無鉛焊接:最佳實踐
1 分鐘
- 無鉛焊接助焊劑使用最佳實務
- 無鉛焊接助焊劑實用技巧
- 結論
無鉛焊接遠比傳統錫鉛製程更難掌控。更高的熔點、更快的氧化速度以及更窄的活化窗口,使得助焊劑的選擇與塗布成為絕對關鍵。許多冷焊、潤濕不良與結晶狀焊點,並非焊料本身有問題,而是助焊劑使用不當所致。
本指南專注於如何在無鉛焊接中正確使用焊錫助焊劑,解決工程師與技術人員在操作 SAC 合金時遇到的實際挑戰。
在進入步驟教學之前,我們先回答最常見的實務問題。
Q1:為何無鉛焊接需要更活潑的助焊劑?
無鉛合金(如 SAC305)熔點較高(約 217°C),潤濕性不如含鉛焊料。助焊劑必須更活潑,才能在高溫下應對更快的氧化速率。
Q2:高溫下應如何調整助焊劑用量?
可能需要略增用量,但更重要的是選用高溫穩定型助焊劑。標準松香可能在無鉛焊料熔化前就已碳化。
Q3:無鉛焊接時是否應更頻繁地補充助焊劑?
是的。因為製程溫度更高,「活化窗口」更短,助焊劑更快燒失;若焊點未立即潤濕,就需快速補塗。
Q4:助焊劑應塗在哪裡?
同時塗在焊墊與引腳。無鉛潤濕性差,必須兩端都給助焊劑才能讓焊錫流動。
Q5:助焊劑選錯會導致潤濕不良嗎?
會。若助焊劑非為無鉛溫度設計,會在焊錫流動前分解,留下冷灰、不導電的焊點。
Q6:如何判斷助焊劑在無鉛溫度下已失效?
若助焊劑轉為深褐或黑色,焊錫呈結晶狀或無法附著,即表示已耗盡(碳化)。
無鉛焊接助焊劑使用最佳實務
1. 化學相容性確認:確保助焊劑專為高溫/無鉛製程設計。傳統 Sn63/Pb37 用的松香助焊劑可能在 SAC305 達到液相線(約 217°C)前就已碳化,留下阻礙潤濕的焦黑殘留。選用高固含量、分類為ROL0/REL0的助焊劑。
2. 低潤濕性前置清潔:無鉛合金表面張力高、潤濕性差,表面處理不可省略。以IPA清潔焊墊,讓助焊劑直接作用於金屬介面,無需對抗油汙。
3. 充足助焊劑用量:相較含鉛製程,塗布量可稍多。因烙鐵尖溫度常達350°C–380°C,助焊劑溶劑更快蒸發,厚層可確保活性成分在整個加熱週期內持續作用。
4. 熱傳導與活化窗口:將烙鐵設於350°C - 370°C,尖端置於焊點。關鍵:「活化窗口」明顯縮短,僅約2–3 秒,切勿停留過久。
5. 快速送錫:烙鐵接觸後立即送入無鉛錫絲。助焊劑必須在焊錫熔化時仍具活性,以降低 SAC 合金表面張力。若延遲,助焊劑燒失,焊錫會縮成球狀(反潤濕)。
6. 目視檢查(「結晶」實況):無鉛焊點不像含鉛焊點那樣亮如鏡面,而常呈暗啞或微結晶狀,這是合金冷卻時樹枝狀結構所致。除非可見不潤濕或龜裂,否則勿誤判為冷焊。

圖:亮面含鉛焊點與暗啞無鉛焊點對比,用以判斷正確潤濕。
無鉛焊接助焊劑實用技巧
● 烙鐵頭活化:無鉛焊料易使烙鐵頭氧化,需保持鍍錫並經常使用頭部活化膏。
● 別再升溫:想讓無鉛焊料更快流動而提高烙鐵溫度(>400°C)很誘人,但會瞬間燒光助焊劑並損壞烙鐵頭。維持350°C–370°C,並改用更大幾何形狀(鑿形/蹄形)尖端以高效傳熱。
● 煙霧管理:無鉛助焊劑需更高活化溫度,產生更刺鼻煙霧。務必將抽風口靠近工作區,保護呼吸道健康。
結論
無鉛焊接的成功,遠比多數技術人員想像的更依賴助焊劑表現。SAC 合金因高溫與快速氧化,必須使用專為無鉛設計的助焊劑並正確施作,別無捷徑。從選擇耐熱穩定的助焊劑化學配方,到在短暫活化窗口內操作,每一步都影響潤濕品質與長期焊點可靠度。
只要理解助焊劑在無鉛溫度下的反應、充足且精準地塗布,並避免過度停留或過熱,就能在不必極端高溫的條件下,獲得一致且可靠的焊點。掌握助焊劑的使用,不僅改善焊錫流動,更能減少重工、保護元件,並顯著降低現代無鉛組裝中冷焊的風險。
持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......