焊錫助焊劑終極指南:焊接 PCB 前你應該知道的一切
1 分鐘
- 什麼是焊劑?它在焊接中如何運作?
- 焊劑的重要性:功能與優點
- 焊接真的非用焊劑不可嗎?
- 電子組裝常見的焊劑種類
- 焊劑型態與包裝選擇
- 焊劑在 PCB 組裝中的常見應用
- 如何為你的 PCB 專案挑選最佳焊劑
- 焊劑正確使用步驟指南
- 如何清除 PCB 上的焊劑殘留
- 焊劑替代品說明
- 結論
- 焊劑常見問題
幾乎所有電子裝置的製作都需要焊接。單靠焊料本身無法形成既強固、乾淨又符合冶金要求的焊點,這時焊劑(flux)就成了不可或缺的關鍵角色。
不論你是工程師、專業技術人員還是業餘玩家,想讓工作更上層樓、提升可靠度,就必須深入了解焊劑。
本文將詳細介紹焊劑的定義、作用原理、使用方法,以及符合業界標準的殘留清潔方式。
什麼是焊劑?它在焊接中如何運作?
良好焊點與不良焊點對比
焊劑是一種在電子元件熱焊接前與焊接過程中使用的化學物質,用於降低金屬表面氧化層的影響。無論是 印刷電路板(PCB) 的銅箔還是元件引腳,表面都會自然生成金屬氧化層(如 CuO、Cu₂O、SnO₂)。
這層氧化膜熔點高於底層金屬,導致熔融焊料無法與金屬表面形成正常的冶金鍵結。
加熱時,焊劑立即發揮三大核心功能:
- 防止氧化:熔融焊劑在清潔後的金屬表面形成隔離層,阻擋空氣中的氧氣再次氧化。
- 建立保護屏障:液態焊劑覆蓋金屬,避免工作期間氧氣接觸,防止表面再次氧化。
- 提升潤濕性:焊劑去除氧化層並降低表面張力,使熔融焊料能均勻鋪展,形成良好的金屬間化合物(IMC)層,奠定可靠焊點的基礎。
焊劑作用示意圖:展示焊點改善前後差異。
焊劑的重要性:功能與優點
對於需要高可靠度的電子產品,焊劑並非選配,而是必要。以下說明其關鍵優勢:
- 打造穩固連接:焊劑確保表面完全淨化,形成均勻的 IMC 層,使焊點兼具機械強度與電氣導通性。
- 預防常見焊接缺陷:焊劑大幅降低焊橋、冷焊、拒焊等問題發生率。
- 提升熱傳導效率:焊劑協助烙鐵熱量快速、均勻地傳遞至焊接區。
- 外觀專業且易於檢查:使用焊劑的焊點光亮且呈現平滑凹面,便於目視檢驗與品質判定。
JLCPCB 提供高品質且可靠度極高的電路板組裝服務,採用嚴格控管的製程,包含多段自動 SPI 檢測、最佳化回焊溫度曲線,並依 ISO 品質標準執行,複雜板件更以 X-ray 確認隱藏焊點。
焊接真的非用焊劑不可嗎?
常有人問:「可以不用焊劑嗎?」答案是:焊劑在焊接過程中絕對不可或缺。它移除金屬氧化層、促進潤濕,確保焊點強固、耐久且電性可靠。
無焊劑的焊接極不穩定,易產生弱鍵結、氧化堆積與導通不良,難以達到專業水準。
多數焊絲內部已含 1–3% 的焊劑核心,對於簡單的通孔元件且板面全新無氧化時,或許足夠。
然而,一旦遇到頑固氧化或進行 SMT(表面貼裝技術) 等精密作業,額外添加焊劑將大幅提升成功率,尤其對 QFP、SOIC 等細間距元件。
進行維修、重工或 BGA 作業時,焊劑更是不可或缺。
電子組裝常見的焊劑種類
焊劑依化學成分與活性程度分為三大類:
電子焊接用焊劑類型
松香焊劑(Rosin Flux)
由松樹脂(主要為松香酸)製成。
R(非活性):活性最低,僅靠松香天然酸性作用,適用於極乾淨表面。J-STD-004 分類:ROL0。
RMA(弱活性):添加微量胺鹽酸鹽等活化劑,提升清潔力,最常見於手焊與維修。分類:ROL0、ROL1。
RA(活性):活性最高,可清除嚴重氧化,殘留具腐蝕性需清洗。分類:ROM0、ROM1、ROH0、ROH1。
免洗焊劑(No-Clean Flux)
採用合成樹脂或聚合物,固含量低。焊後殘留不具腐蝕性、不導電,表面絕緣阻抗(SIR)高,理論上無需清洗;但對高頻(RF)電路仍建議清洗以提升外觀與可檢性。
水溶性焊劑(有機酸 OA)
以檸檬酸、麩胺酸等有機酸配製,活性最強,可清除重氧化表面。
缺點是殘留具高腐蝕性與導電性(含離子),必須以去離子水徹底清洗,避免腐蝕與電遷移。
下表比較各類焊劑特性:
| 特性 | 松香焊劑(R/RMA/RA) | 免洗焊劑 | 水溶性(有機酸)焊劑 |
|---|---|---|---|
| 基礎化學 | 天然松脂(松香酸) | 合成樹脂、聚合物 | 有機酸(檸檬酸、麩胺酸等) |
| 活性程度 | 低至高(R<RMA<RA) | 低至中 | 極高 |
| 殘留特性 | R/RMA 硬且無腐蝕;RA 具腐蝕性 | 軟、無腐蝕、不導電、透明 | 高腐蝕性與導電性(離子) |
| 清洗需求 | RA 建議用 IPA/溶劑;RMA 可選 | 非必要,高可靠應用建議洗 | 強制(去離子水) |
| 主要優點 | 活性佳、歷史久、可靠 | 省卻清洗步驟 | 清除重氧化能力最強 |
| 主要缺點 | 殘留不易清洗 | 活性較低,不適重氧化 | 殘留具侵蝕性,需嚴格清洗 |
| 常見應用 | 手焊、維修、玩家 DIY | SMT 回焊、自動化組裝、細間距重工 | 自動波焊、金屬加工 |
松香、免洗、水溶性焊劑對照表
焊劑型態與包裝選擇
焊劑依製程需求提供多種型態與包裝:
- 膏狀/膠狀焊劑(Tacky Flux):針筒或小罐包裝,適合 SMT 重工、BGA 植球與鋼網印刷,可精準控制用量。
- 液態焊劑:瓶裝或噴筆式,用於波焊、浸焊、拖焊,提供大面積覆蓋。
- 焊劑筆:筆型設計可精準塗佈於細間距 SMD,減少殘留與浪費。
- 含芯焊絲:焊絲中心預填焊劑,手焊與維修時可同步供應焊劑,操作簡便。
延伸閱讀: 手焊元件時如何正確使用焊劑
焊劑在 PCB 組裝中的常見應用
依製程與封裝型式選擇合適焊劑:
1. 通孔焊接:波焊或手焊常用 RMA 松香焊劑,潤濕性佳且後續清洗需求低。
延伸閱讀: 通孔元件焊接時如何使用焊劑
2. SMT 與重工:免洗膠狀焊劑或焊劑筆最適合局部點塗,殘留極少。
3. IC 拖焊:預塗少量焊劑可讓焊錫流動順暢,避免細間距引腳間焊橋。
4. BGA 作業:使用專用膠狀或膏狀焊劑固定錫球,確保回焊時均勻潤濕,完工後常以 X-ray 驗證。
如何為你的 PCB 專案挑選最佳焊劑
選擇時請考量以下因素:
焊接方式:手焊或維修可選 RMA 或免洗型膏狀/筆型;自動量產則依回焊、波焊設備選用。
元件類型:通孔或細間距 SMD?後者需筆型或針筒精準點塗。
清洗條件:若無清洗設備,免洗型最方便;可用 IPA 則可選松香;具去離子水清洗系統才考慮水溶性。
業界標準:醫療、航太等高可靠領域須符合 IPC、J-STD 等規範,依規定選用與清洗。
焊劑正確使用步驟指南
良好結果的關鍵流程:
1. 清潔表面:先將焊墊與元件引腳上的油污、灰塵清除。
2. 塗抹焊劑:薄而均勻即可,過多只會增加清洗負擔。
3. 加熱接點:烙鐵頭同時接觸引腳與焊墊,均勻加熱並激活焊劑。
4. 送錫:將焊絲送至接點而非烙鐵頭,讓熔融焊錫藉毛細作用填滿整個焊點。
5. 移開熱源:焊點形成良好凹面後,先移開焊絲,再移開烙鐵。
6. 冷卻:靜置數秒讓焊點固化,形成可靠結構。
PCB 手焊焊劑使用步驟圖解
如何清除 PCB 上的焊劑殘留
電路板焊劑殘留清洗方法
- 松香與免洗類:以防靜電硬毛刷沾 99% 以上 IPA 輕刷,再用無塵布或壓縮空氣乾燥;亦可使用專用溶劑。
- 水溶性殘留:必須以去離子水或蒸餾水清洗,避免自來水礦物質殘留。清洗後須徹底烘乾方可通電。
焊劑替代品說明
「可以用什麼代替焊劑?」
實際上並無真正可靠的替代品。網路流傳的松香 DIY 等配方因成分不可控,易損傷敏感元件,不建議使用。
在高端工業領域,僅有:
- 受控氣氛焊接:以氮氣等惰性氣體抑制氧化,可減少甚至省略焊劑。
- 先進焊膏技術:新型低焊劑或無殘留焊膏,在回焊時完全揮發。
但對 99% 的電子從業人員而言,使用高品質焊劑仍是最經濟、最可靠的方案。
結論
焊劑看似配角,實則是打造強固、耐久焊點的靈魂。了解各類焊劑特性與用法,能讓你為任何專案選出最佳方案,顯著提升電子專案品質。
JLCPCB 提供從元件採購到精準焊接的一站式專業組裝服務,協助工程師、創客與中小企業快速且高性價比地實現構想。立即探索我們的 PCB 組裝服務並領取更多優惠!
焊劑常見問題
1. 可以用凡士林當焊劑嗎?
極度不建議。凡士林為碳氫化合物,無法分解氧化層,高溫碳化後只會弄髒焊點,形成弱鍵結。
2. 焊劑會傷害 PCB 嗎?
若選錯類型或殘留未清,強活性水溶性焊劑會腐蝕銅箔與引腳,長期可能導致電化遷移短路。
3. 焊劑有保存期限嗎?
有,通常 1–3 年。溶劑揮發與活化劑降解會降低去氧化能力,過期焊劑效果大打折扣。
4. 焊劑可以用太多嗎?
過量只會留下黏膩殘渣,難清又沾塵。薄層均勻覆蓋即可。
5. 松香焊劑對 PCB 安全嗎?
RMA 松香焊劑廣泛用於 PCB,殘留基本無害,但高可靠應用仍建議清洗。
6. 不用焊劑會怎樣?
缺少焊劑將無法去除氧化層,焊錫無法潤濕,形成黯淡圓潤的「冷焊」,機械與電氣性能皆差。
持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......