微型 SMT 元件的焊膏印刷
1 分鐘
- 了解焊膏印刷的重要性:
- 克服微型 SMT 焊膏印刷的挑戰
- 鋼網設計考量:
- 微型 SMT 元件的焊膏選擇:
- 結論:
在電子製造領域,表面貼裝技術(SMT)徹底改變了元件在印刷電路板(PCB)上的安裝方式。隨著電子設備體積不斷縮小,同時又要求更複雜的功能,對於微型 SMT 元件而言,精確且可靠的焊膏印刷變得至關重要。本文將深入探討微型 SMT 元件焊膏印刷的細節,分析其挑戰、最佳實踐與達成最佳結果的技術。
了解焊膏印刷的重要性:
焊膏印刷是 SMT 組裝流程中的關鍵步驟。它透過鋼網將焊膏沉積到 PCB 上,為回流焊接過程中的元件附著奠定基礎。對於焊盤尺寸更小、間距更緊密的微型 SMT 元件而言,焊膏印刷的準確性與一致性對於確保正確的電氣連接與可靠的功能至關重要。
克服微型 SMT 焊膏印刷的挑戰
由於微型 SMT 元件體積小且間距近,焊膏印刷面臨獨特挑戰。常見問題包括維持精準對位、防止焊錫橋接,以及確保焊膏量一致。讓我們深入探討這些挑戰並討論實用的解決方案:
精準對位:
鋼網與 PCB 之間的精準對位對於焊膏的精確沉積至關重要。對位偏差可能導致焊膏量不足或焊膏偏移到焊盤外。採用雷射輔助對位等技術,即使在微型 SMT 元件與緊密焊盤間距的情況下,也能實現精準對位。
焊錫橋接:
焊錫橋接是指在回流焊接過程中,過多的焊膏在相鄰焊盤之間形成橋樑。這會造成短路,影響電路的功能與可靠性。透過優化鋼網設計(包括開孔尺寸與長寬比考量),可有效減少焊錫橋接的發生。
焊膏量一致性:
確保焊膏量一致對於可靠的焊點形成至關重要。焊膏量不足會導致焊點形成不良與電氣連接不可靠,而焊膏量過多則可能造成焊錫橋接與短路。透過適當的鋼網設計、焊膏選擇與製程優化(包括刮刀壓力與速度控制),可實現一致的焊膏量。
鋼網設計考量:
鋼網設計對於實現精確的焊膏沉積與減少缺陷至關重要。開孔尺寸、長寬比與鋼網厚度等因素都需要仔細考量。透過優化鋼網設計,可改善焊膏釋放、提升對位精度,並減少焊球或焊膏量不足等缺陷。
微型 SMT 元件的焊膏選擇:
選擇合適的焊膏配方對於成功印刷微型 SMT 元件至關重要。粒徑分布、助焊劑活性與黏度等考量對於確保最佳潤濕、焊點形成與可靠性具有關鍵作用。正確的儲存與處理方法對於維持焊膏品質也很重要。
以下是選擇微型 SMT 元件焊膏時的一些考量範例:
粒徑分布:對於焊盤尺寸較小的微型元件,通常建議選用粒徑分布更細的焊膏。更細的顆粒能在小焊盤上提供更好的覆蓋與潤濕,確保可靠的焊點形成。
助焊劑活性:焊膏中的助焊劑對於促進潤濕與去除焊接表面氧化物具有關鍵作用。在微型 SMT 元件應用中,選擇具有適當助焊劑活性的焊膏至關重要。它應具有足夠的活性以確保良好潤濕,但活性不應過高,以避免焊錫飛濺或焊球等問題。
黏度:焊膏的黏度會影響其印刷精度與在小焊盤上保持形狀的能力。對於微型 SMT 元件,需要具有適當黏度的焊膏以確保精確沉積,並防止焊錬塌陷或焊錫橋接等問題。黏度應根據特定元件與焊盤幾何形狀精心選擇。
無鹵配方:許多產業(如汽車與醫療)都有法規或指南限制電子產品中鹵素的使用。在微型 SMT 元件應用中,建議選擇無鹵焊膏配方以符合這些要求並確保環保。
儲存與處理:正確的儲存與處理對於維持焊膏的品質與性能至關重要。由於微型 SMT 元件使用的焊膏量更少,因此需要更嚴格的實踐。必須在受控環境中儲存焊膏,遵循建議的保存期限指南,並最大限度地減少與空氣和濕氣的接觸。
與回流曲線的相容性:不同的微型 SMT 元件可能有特定的回流要求,例如溫度敏感性或熱限制。選擇與所需回流曲線相容的焊膏非常重要,以確保在不損壞元件的情況下形成適當的焊點。
這些只是選擇微型 SMT 元件焊膏時的一些考量範例。建議諮詢焊膏製造商或供應商,他們可以根據特定元件要求與組裝流程提供詳細資訊與建議。
結論:
準確可靠的焊膏印刷對於成功組裝微型 SMT 元件至關重要。透過了解獨特挑戰、實施最佳實踐,並考量精準對位、防止焊錫橋接與確保焊膏量一致等因素,電子愛好者、業餘玩家、工程師、學生與專業人士都能在 PCB 設計中實現精確可靠的結果。
JLCPCB持續在焊膏印刷與 PCB 製造領域提供寶貴的見解與專業知識,確保您的電子專案成功。敬請期待更多深入的文章、教學、案例研究以及 PCB 技術最新進展的更新。
持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......