什麼是 BGA 空洞?成因、IPC 規範與解決方案
1 分鐘
- 什麼是 BGA 空洞?它如何在焊點中形成?
- PCB 組裝中 BGA 空洞的常見根本原因
- BGA 空洞的類型與分類
- IPC 標準對 BGA 空洞的可接受水準
- 如何減少並預防 BGA 空洞:經證實的解決方案
- JLCPCB 如何在量產中控管 BGA 空洞
- X-Ray 檢測(AXI)於 BGA 空洞偵測與分析
- BGA 空洞常見問題
- 結論
在 SMT(表面貼裝技術)高風險的世界裡,BGA(球柵陣列)是現代高密度電子的關鍵元件,但它也帶來了複雜的挑戰:BGA 空洞。分析固然重要,但任何 PCB 設計師或製造商的最終目標都是預防。
與可見焊點不同,BGA 連接隱藏於內部。空洞——即固化焊料中滯留的氣泡——會削弱導熱與機械完整性。
在 JLCPCB,我們透過嚴格遵循 IPC 標準、先進的 DFM 檢查與精準的回流曲線,優先降低空洞率。本指南聚焦於可操作的策略,以實現近零空洞。
什麼是 BGA 空洞?它如何在焊點中形成?
BGA 空洞本質上是焊點內部的空腔。當助焊劑或電路板濕氣中的揮發物在回流過程中轉化為氣體,卻在焊料固化前無法逸出時,就會形成空洞。
焊膏熔化時,助焊劑載體在清潔金屬表面時產生氣體。理想情況下,這些氣泡因浮力上升至表面並消散。然而,若熔融焊料的表面張力過高,或冷卻階段過早開始,氣體就會被困住,實際上在金属接點內凍結了一顆氣泡。
技術備註:空洞形成的物理學是浮力(將氣體推出)與黏滯阻力/表面張力(將氣體留住)之間的較量。

圖: 因 SMT 回流時助焊劑排氣,空洞被困在焊球內。
PCB 組裝中 BGA 空洞的常見根本原因
要減少空洞,首先得了解其來源。約 90% 的空洞問題源自以下四個方面。
原因 1:焊膏化學成分與助焊劑揮發物
所用焊膏類型是主要因素。焊膏由金屬合金球與助焊劑載體混合而成。
● 高揮發物含量:為提高潤濕性而設計的助焊劑常含更多揮發性溶劑。若這些溶劑在回流的「浸潤」階段未能完全揮發,將在「回流」階段劇烈沸騰,形成大空洞。
● 無鉛合金:SAC305 等無鉛合金比傳統 SnPb 焊料表面張力更高,使氣泡更難逸出。
原因 2:回流熱曲線不當
電路板在回流爐內經歷的溫度曲線至關重要。
● 浸潤時間過短:「浸潤區」(通常 150°C 至 190°C)應讓揮發物燒掉。若此階段太短,氣體仍滯留。
● 液相線以上時間(TAL)過短:若焊料保持熔融的時間太短,氣泡無足夠時間升至表面破裂。

圖:SMT 回流熱曲線顯示延長浸潤區以降低 BGA 空洞。
原因 3:PCB 焊墊設計與焊盤中導通孔缺陷
這是 JLCPCB 收到的 Gerber 檔案中常見的問題。
● 開放焊盤中導通孔:若導通孔直接置於 BGA 焊墊而未填塞或覆蓋,空氣會像煙囪一樣從板底經導通孔上升,衝入熔融焊球,形成巨大空洞。
查看我們的「焊盤中導通孔」能力,了解我們如何為高密度設計處理填孔。

圖:展示開放焊盤中導通孔設計如何造成巨大 BGA 空洞,相較於填孔技術。
原因 4:鋼板開孔與印刷問題
若 SMT 鋼板沉積過多焊膏,過量的助焊劑體積會產生無法逸出的氣體。反之,1:1 圓形開孔常在印刷時於角落困住空氣。
BGA 空洞的類型與分類
並非所有空洞都相同。辨識空洞「種類」有助於排查根本原因。
1. 宏觀空洞(製程空洞):最常見,由助焊劑氣體被困造成,通常隨機漂浮於焊球上半部。
2. 平面微空洞:位於焊料與焊墊介面的小而危險的空洞,常由表面處理問題(如 ENIG 黑墊)引起,可能導致災難性「枕頭效應」失效。
3. 收縮空洞:看似鋸齒裂紋而非光滑氣泡,在冷卻階段形成,當焊球外部先硬化,內部金屬收縮產生真空腔。

圖:BGA 空洞類型:宏觀空洞、平面微空洞與收縮空洞。
IPC 標準對 BGA 空洞的可接受水準
重要的是並非所有空洞都是失效。實際上,小空洞有時可阻止裂紋擴展。然而,可靠性取決於空洞的大小與位置。
業界標準為IPC-7095(BGA 設計與組裝製程實施)。
| 等級 | 產品類型 | 可接受空洞標準(面積 %) |
|---|---|---|
| Class 1 | 一般消費電子 | < 60% 空洞面積直徑 |
| Class 2 | 專用服務電子 | < 25% 累積空洞面積 |
| Class 3 | 高可靠性(醫療/航太) | < 25% 累積空洞面積(更嚴格製程控管) |
如何減少並預防 BGA 空洞:經證實的解決方案
若您正在設計可製造性(DFM)或設定製程,以下方法可將空洞控制在 25% 以下。
1. 最佳化回流曲線
對 BGA 組裝而言,「斜坡-尖峰」曲線常遜於「斜坡-浸潤-尖峰」曲線。
● 延長浸潤:增加浸潤時間(60–90 秒)讓助焊劑溶劑在合金熔化前排氣。
● 控制冷卻:受控冷卻速率可防止收縮空洞。
2. 鋼板設計最佳化
BGA 焊墊別再用標準圓形開孔,可考慮「窗格」或「本壘板」設計。
● 窗格:將大開孔分割成四個小方格,可減少總焊膏量並提供氣體逸出通道。
向 JLCPCB 訂購高精度電拋光鋼板,確保完美脫模。

圖:BGA 焊墊的鋼板開孔設計,包括本壘板與窗格,以利氣體逸出並降低空洞。
3. 選用低空洞焊膏
改用專為「低空洞」配方的焊膏可立即見效。這類焊膏常使用能在更低溫度排氣的特定活性劑。
除標準製程設定外,以下實用技巧供 PCB 設計師與組裝技術員在板子上線前降低空洞風險。
4. 選用 NSMD(非防焊限定)焊墊提升潤濕性
可行情況下使用NSMD 焊墊。NSMD 設計的防焊開口大於銅墊,周圍留有細縫,利於氣體逸出,相較於 SMD(防焊限定)焊墊的防焊覆蓋銅面更佳。NSMD 焊墊亦能提供更佳的焊點應力緩解。

圖:SMD 與 NSMD 焊接差異
5. 控管濕敏等級(MSL)與元件烘烤
BGA 封裝或 PCB 基材內的濕氣在回流時變成蒸汽,助長空洞。
● 實用技巧:若 BGA 元件已暴露於濕氣,組裝前務必依 J-STD-033 標準烘烤。JLCPCB 遵循嚴格儲存協議,確保上線前元件乾燥。
6. 焊盤中導通孔採用 POFV(電鍍填孔)技術
若設計需將導通孔直接置於 BGA 球下(常見於 0.4 mm 間距零件),必須使用 POFV 技術。
● 風險:標準防焊覆蓋不足以阻氣,空氣會衝破防焊層。
● 解決方案:JLCPCB 的 POFV 製程以環氧樹脂填孔並電鍍銅覆蓋,形成平坦、氣密的表面,消除導通孔引起的空洞。

圖:JLCPCB 焊盤中導通孔與覆蓋及塞孔導通孔的比較
7. 正確處理焊膏
開罐前讓焊膏自然回溫至室溫。開冷罐會引入凝結水,成為空洞主要來源。
JLCPCB 如何在量產中控管 BGA 空洞
處理 BGA 需要先進設備與經驗工程師的協同。
● 精度:我們支援細間距 BGA 至0.35 mm。
● 驗證:X-Ray 檢驗是標準流程,非昂貴附加。
● 效率:智慧工廠依您的特定 BOM 與板厚最佳化回流曲線。
了解更多:JLCPCB PCB 組裝能力
準備製造高可靠性 PCB?
上傳您的 Gerber 檔案 至 JLCPCB,立即取得報價與專業 SMT 組裝。

X-Ray 檢測(AXI)於 BGA 空洞偵測與分析
由於 BGA 接點夾在元件與 PCB 之間,目檢(AOI)無用,肉眼無法看見空洞。
因此自動 X-Ray 檢測(AXI)是可靠 BGA 組裝的必備手段。X-Ray 可穿透矽與 FR4 材料,卻被鉛錫合金阻擋。在 X-Ray 影像中,焊球呈深色,空洞則顯示為球內較亮的斑點。
JLCPCB 對所有含 BGA 的 PCBA 訂單採用高解析X-Ray 檢測。品保工程師依 IPC 標準量測空洞百分比,若超出安全閾值,板子將在出貨前被標記重工或拒收。

圖:2D X-Ray 檢測影像顯示球柵陣列組裝中的 BGA 空洞偵測。
BGA 空洞常見問題
Q1. 有可能達到 0% BGA 空洞嗎?
實際製造環境中,整顆 BGA 達到 0% 空洞極為困難,因助焊劑排氣物理限制。即便 IPC Class 3 高可靠標準也允許部分空洞(最多 25% 面積)。目標非完全消除,而是控制空洞大小與位置,確保不影響機械或電性完整性。
Q2. 烘烤元件能消除 BGA 空洞嗎?
組裝前烘烤元件(MSL 控管)可去除封裝內濕氣,防止「爆米花」裂紋。雖可消除濕氣導致的蒸汽泡,卻無法阻止焊膏助焊劑排氣造成的空洞。需同時做好元件儲存與正確回流曲線。
Q3. 組裝後能修復 BGA 空洞嗎?
可以,但屬侵入性製程。若 X-Ray 偵測過量空洞,需用熱風重工台將整顆 BGA 拆下,清理焊墊,再重新焊接新元件。多次重工會對 PCB 焊墊造成熱應力,因此首選 JLCPCB 的受控製程一次到位。
Q4. 為何無鉛(RoHS)製程更易空洞?
無鉛焊料合金(如 SAC305)表面張力更高,且需更高回流溫度。更高表面張力使氣泡難脫離熔融金屬而被困。此外,更高熱量會使助焊劑更劇烈揮發。
Q5. PCB 表面處理如何影響空洞?
焊墊的平整度與氧化層級有關。ENIG(化鎳浸金)因平整度高,一般為 BGA 首選。但若金鎳介面劣化(黑墊),會造成平面微空洞。HASL(熱風整平)平整度較差,可能導致焊膏印刷不均,間接造成空洞。
Q6:BGA 空洞多少算過量?
對大多數應用,BGA 空洞應控制在焊點面積的25% 以下,符合 IPC 業界標準。
Q7:為何現場 BGA 重球常失敗?
現場 BGA 重球常因一般維修店缺乏工廠的精準熱曲線與 X-Ray 檢測而失敗。無法均勻加熱會使電路板翹曲,導致數百顆微焊球無法一致接觸。
此外,滯留濕氣會在回流時使晶片內部龜裂(爆米花效應)。最終,這些「盲」維修無法保證長期可靠所需的次微米對準。
結論
BGA 空洞預防需結合設計(DFM)、製程(曲線)與材料(焊膏)的整體方法。透過實施這些策略——最佳化回流曲線、選擇合適焊膏、採用 POFV 技術並遵循嚴格處理規範——可大幅降低現場失效風險。
不論您正在開發複雜的 IoT 原型或擴大量產,JLCPCB 均以專業技術與嚴格檢測,每次提供無空洞、高可靠的組裝。
持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......