電子產品中的助焊劑酸性物質
1 分鐘
- 簡介
簡介
助焊酸(Flux acid)在電子製造過程中至關重要,特別是在印刷電路板(PCB)的組裝中。這種基本化學化合物能清潔並為金屬表面做好焊接準備,確保元件與 PCB 之間形成堅固可靠的連接。本文將探討助焊酸在電子領域的價值,包括其種類、用途以及在 PCB 組裝中的最佳使用實踐。
什麼是助焊酸?
在焊接過程中,助焊酸是一種化學劑,用於清潔並去除金屬表面的氧化物,從而改善元件與 PCB 之間的附著力。在電子製造中,焊點的強度至關重要,助焊酸能確保這些焊點不受污染物影響,提供一個乾淨的表面讓焊料附著。該酸有助於溶解可能阻礙焊接過程的氧化物和其他雜質,確保形成堅固可靠的連接。
助焊酸的種類
PCB 製造中使用多種助焊酸,每種都適用於特定的應用和環境。了解這些類型之間的差異對於選擇適合您製程的助焊劑至關重要。
⦁ 松香型助焊酸
松香型助焊劑源自松脂,是電子製造中最常用的類型之一。對於一般用途的焊接,它在焊接過程中提供出色的清潔和保護作用。然而,焊接後可能需要清潔以去除殘留物。
⦁ 水溶性助焊酸:
水溶性助焊劑設計用於易於清潔,焊接後可用水沖洗。它具有高活性,能有效去除氧化物,適用於需要強力清潔作用的更具挑戰性的焊接任務。
⦁ 免洗型助焊酸:
顧名思義,免洗型助焊劑在焊接後無需清潔。它留下的殘留物極少,不具腐蝕性和導電性,非常適用於焊接後難以或無法清潔的應用。
⦁ 有機酸助焊劑:
有機酸助焊劑通常為水溶性,具有強大的清潔能力。它們用於需要強力去除氧化物的情況,但焊接後必須徹底清潔以防止腐蝕。
助焊酸在 PCB 組裝中的重要性
PCB 組裝依賴助焊酸,因為它能確保焊點乾淨、堅固且無缺陷。助焊酸在防止金屬表面上的雜質或氧化可能導致的問題(如焊點虛弱、導電性差和電路故障)方面起著關鍵作用。
在表面貼裝元件(SMD)和其他印刷電路板元件的範疇內,助焊酸對於保持連接的完整性至關重要。現代 PCB 上元件尺寸小且排列緊密,意味著即使是微小的污染物也可能導致重大問題。因此,助焊酸在製造過程中不可或缺。
助焊酸在 SMD 組裝中的應用
在表面貼裝技術(SMT)中,元件直接放置在 PCB 表面,助焊酸的重要性更加凸顯。SMD 尺寸小且板上元件密度高,任何焊接錯誤都可能產生嚴重後果。助焊酸通過確保 SMD 與 PCB 之間的小型連接乾淨且牢固,有助於避免冷焊和焊料橋接等問題。
此外,在廣泛用於其穩定性和性能的陶瓷 SMD 電容器的應用中,助焊酸能確保焊點可靠且無雜質。該酸清潔接觸點,使焊料能與電容器形成牢固的結合,這對於電容器在降噪和儲能方面的功能至關重要。
使用助焊酸的最佳實踐
在 PCB 製造中使用助焊酸時,遵循最佳實踐是獲得最佳結果的關鍵。這些技術能確保焊接過程的高效性,並提供可靠且堅固的連接。
⦁ 正確塗抹
將助焊酸均勻地塗抹在將進行焊接的區域,劑量要適當。助焊劑使用過多或過少都可能導致過多殘留物或焊點不牢固。
⦁ 清除殘留物
根據所使用的助焊劑類型,焊接後可能需要清潔 PCB 以去除殘留物。對於水溶性和有機酸助焊劑尤其重要,因為如果留在板上可能導致腐蝕。
⦁ 溫度控制
確保焊接過程在適當的溫度下進行。溫度過高可能導致助焊劑過快燒盡,而熱量不足則可能使助焊劑無法有效清潔金屬表面。
⦁ 儲存與處理
將助焊酸儲存在陰涼乾燥的地方,以防止其降解。請務必在建議的保質期內使用,並小心處理以避免污染。
助焊酸與其他焊接助焊劑的比較
雖然助焊酸是電子製造中的常見選擇,但了解它與其他焊接助焊劑的比較也很重要。不同的助焊劑適用於不同的應用,根據項目的具體需求選擇合適的助焊劑是關鍵。
⦁ 助焊酸與松香助焊劑:
松香助焊劑常用於一般用途的焊接,其刺激性低於助焊酸。然而,在需要強力清潔作用的情況下,助焊酸由於能更有效地去除氧化物而更受青睞。
助焊酸與免洗助焊劑:
免洗助焊劑留下的殘留物極少,無需焊接後清潔。另一方面,助焊酸在更具挑戰性的焊接任務中是最佳選擇,因為它在清潔高度氧化表面方面可能更有效。
助焊酸與水溶性助焊劑:
水溶性助焊劑易於清潔,但由於其活性較高,在處理和儲存時可能需要額外注意。另一方面,助焊酸更加靈活,只要焊接後正確清除殘留物,可用於更廣泛的應用。
助焊酸在電子製造中的應用
助焊酸廣泛應用於包括電子製造在內的各個行業,對於建立堅固可靠的焊點至關重要。其典型應用包括:
消費電子產品:
在智慧型手機、筆記型電腦和家用電器等產品中,助焊酸確保連接小型元件到 PCB 的焊點乾淨牢固,從而延長產品壽命並確保其可靠性。
汽車電子:
在汽車系統中,可靠性和耐用性至關重要,助焊酸在焊接過程中發揮關鍵作用,確保電子元件在嚴苛環境下保持牢固連接。
工業設備:
助焊酸為工業機械和控制系統建立堅固的焊點,確保在惡劣環境和重度使用下仍能保持一致可靠的性能。
醫療設備:
在醫療設備中,可靠性和精度至關重要,助焊酸有助於確保焊點無缺陷,降低設備故障風險,保障患者安全。
選擇合適的助焊酸
為您的 PCB 設計選擇合適的助焊酸需要考慮幾個重要因素:
⦁ 材料相容性:
確保助焊酸適用於您的 PCB 和元件組裝所使用的材料和元件。不同材料可能需要不同類型的助焊劑以確保最佳焊接性能。
⦁ 清潔要求:
考慮焊接後是否需要清潔助焊酸殘留物。如果需要清潔,請選擇易於用適當清潔劑去除的助焊劑。
⦁ 應用方法:
根據您偏好的應用方法(刷塗、噴塗或點塗)選擇合適的助焊酸。應用方法會影響助焊劑的精度和效果。
環境影響:
考慮所用助焊酸的環境影響和相關法規。某些助焊酸可能含有有害成分,需要特殊的處理和處置方法。
結論
助焊酸是焊接過程中的基本組成部分,特別是在印刷電路板(PCB)的製造中。它能夠去除氧化物、改善焊料流動性並防止再氧化,這使其在建立堅固可靠的焊點方面不可或缺。了解不同類型的助焊酸及其應用,將使工程師和設計師能夠根據其特定需求選擇合適的助焊劑,確保其電子產品的壽命和性能。
隨著技術的發展,助焊酸在 PCB 設計和製造中的作用仍將至關重要。通過選擇正確類型的助焊酸並遵循其應用的最佳實踐,製造商可以生產出高品質、耐用的電子設備,滿足現代消費者和企業的需求。
持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......