為什麼 63/37 銲料在原型製作中備受青睞
1 分鐘
- 什麼是 63 37 含鉛銲錫?
- 原型製作的關鍵優勢
- 限制與法規考量
- 原型製作使用 63 37 銲錫的最佳實務
- 何時選含鉛 63/37 或無鉛:決策矩陣
- 結論
提到焊接電子元件時,最常見的合金名稱就是 63/37。它其實就是 63% 錫與 37% 鉛的組合,也就是所謂的 63 37 含鉛銲錫。沒錯!至今我們仍在使用鉛,但為什麼焊接時需要它?本文將為您解答。儘管銲錫材料不斷推陳出新,混合銲料仍被廣泛使用。我們將探討這種合金的共晶組成如何賦予它 183°C 的精確熔點,使操作可預測,並在原型製作中表現出色。由於能夠承受反覆重工與迭代,此合金在開發與測試階段仍不可或缺,儘管 RoHS 法規限制其在消費性商品中的使用。本文將深入說明工程師與學生為何偏愛 63/37 銲錫進行原型製作。焊接工具同樣重要,我們已撰寫了相關綜述文章。
什麼是 63 37 含鉛銲錫?
組成與共晶行為:
63 37 銲錫的最大特色就是其共晶特性。此合金在 183°C 時直接由固態轉為液態,不會進入半固態糊狀區,而這正是無鉛銲料的特徵。共晶行為帶來均勻的潤濕與流動,使焊點快速且可靠。此合金能將熱應力降至最低,無論在原型製作還是重工過程中,都能提供穩定的焊接效果。
常見型態與助焊劑選擇:
63 37 銲錫材料有三種型態:含助焊劑或不含助焊劑的銲錫絲、銲膏,以及用於波焊的銲錫條。三大助焊系統包含松香基助焊劑、輕度活化松香(RMA)與全活化松香。松香芯銲錫絲搭配輕度活化助焊劑,特別適合手焊與原型製作,因其可焊性佳、清潔需求低,且殘留物可控。
原型製作的關鍵優勢
以下優勢使 63 37 含鉛銲錫成為原型製作的理想選擇:
更低且更銳利的熔點
63 37 銲錫的共晶熔點 183°C 可降低焊接與重工時對元件的熱應力。手焊所需烙鐵溫度較低,焊點形成快速可靠。其熔點精確,避免組裝重工時出現不規則回流或局部凝固。雖然銲錫資料表會提供加熱曲線,但無鉛合金的熔點通常高出約 40°C。
優異的潤濕與流動性
63 37 含鉛銲錫的潤濕與流動性優於所有無鉛合金。它能形成平滑焊角,避免小元件產生銲橋或立碑效應。均勻的焊角讓組裝更迅速,目視檢查也更清晰。由於鉛的熔融與接合時間更短,因此含鉛銲錫的表現優於無鉛材料。
卓越的重工能力與易用性
63/37 銲錫乾淨的熔融特性與絕佳潤濕能力,可在反覆原型製作中快速拆焊與重熔。材料可承受多次重工循環而不損傷焊墊或元件,對於快速設計開發與硬體測試極為有利。
可預測且可重複的結果
此合金的共晶特性在局部加熱時可將局部凝固的機率降至最低。63/37 含鉛銲錫一致的熔融行為,能在原型開發的多道重工循環中維持焊點品質一致。
成本、取得便利性與熟悉度
市場上 63/37 銲錫絲與銲膏價格實惠且容易取得。因其操作特性廣為人知,在教育與快速開發環境中,63/37 銲錫仍是務實選擇。
限制與法規考量
儘管 63/37 在原型製作上優勢明顯,其含鉛特性仍帶來環境與健康考量:
- 法規(RoHS):全球多數地區實施的 RoHS 法規禁止消費性產品使用鉛。從原型進入量產時,除非產品屬於特定工業或醫療豁免,否則必須採用無鉛製程。航太量產亦同。
- 健康與安全:鉛的毒性需要適當防護。實驗室須配備排煙系統,操作人員應避免直接接觸並確實洗手。廢棄物須依當地危廢法規處理。
- 混裝風險:在同一組裝中混用含鉛與無鉛銲料,會導致焊點特性不可預測,影響可靠度。
原型製作使用 63 37 銲錫的最佳實務
焊接溫度曲線
- 手焊:使用 63/37 銲錫絲時,烙鐵尖溫度建議 320–350°C,並以最低可潤濕溫度操作,以降低熱應力。
- 回流(銲膏):63/37 銲膏回流峰值溫度 210–225°C,液相時間 20–30 秒。開始前請查閱元件資料表之最高耐溫。
助焊劑、清潔與通風
依需求選擇松香或 RMA 助焊劑,以減少殘留。焊接時安裝排煙設備,避免吸入助焊劑與銲錫煙霧。若為精密電子或需表面黏著,則須進行組裝後清潔。
焊點檢查與測試
檢查焊點應具平滑焊角,焊墊與元件引腳完全潤濕,無冷焊。關鍵原型應執行基本電性測試與熱循環(若可行)。
避免在同一組裝混用無鉛銲料
若同一電路板混用 63/37 與無鉛銲料,須有經驗證的製程。若後續將轉為無鉛生產,代工廠須提供對應重工程序,避免污染。
何時選含鉛 63/37 或無鉛:決策矩陣
- 63/37 適用於:快速原型、反覆重工、實驗室開發、教學或業餘專案,且無需符合 RoHS。
- 選用 SAC305 無鉛銲料,當原型需直接進入 RoHS 規範下的量產,或產品認證要求無鉛組裝。
選用 63/37 含鉛銲錫前,須確認產品用途、元件與製造商耐溫限制、廢棄處理程序,並擬定轉無鉛生產的準備方案。
結論
63/37 含鉛銲錫合金因其低熔點與優異潤濕性,仍是首選材料。初學者易於上手,焊點一致。焊接速度更快、缺陷更少,設計者可在不傷焊墊與元件的前提下多次修改。工程師與玩家只要正確操作,並規劃好未來轉無鉛製程,就能在電子設計初期借助 63/37 銲錫獲得無與倫比的效率。
持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......