PCB 焊接基本技術與概述
1 分鐘
焊接是指使用一種熔點比其他金屬低的金屬(稱為焊料)來連接金屬元件。焊接在電子產業中至關重要,是連接電子元件的主要方法。根據品質與熔點的不同,焊接材料有多種類型。最常見的組合是錫或鉛金屬合金,再混入銀或黃銅。烙鐵會將焊料熔化,使其像膠水一樣用來連接兩個部件。焊料冷卻並硬化後,這兩個部件就成為一個單一元件。
PCB 焊接是將電子元件透過可熔金屬合金(焊料)固定到 PCB 上。加熱時焊料熔化,冷卻後在元件引腳與 PCB 焊墊之間形成牢固的電氣與機械連接。正確的焊接可確保元件牢固附著,且電氣連接可靠。本文將探討通孔 PCB 焊接的基礎知識,涵蓋必要技術、工具與技巧,協助你完成乾淨且有效的焊點。參考我們的 SMT 元件與焊接詳細指南。
焊接技術的種類?
焊接 PCB 的方法有多種,大致可分為兩種技術:硬焊與軟焊。讓我們比較這兩種技術。
1. 什麼是軟焊?
軟焊用於將小型元件固定到較大的 PCB 上,也是最常見的焊接方式。與其直接將元件熔化到 PCB,不如使用填充金屬(通常是錫鉛合金)將元件黏合到電路板。這種合金在焊接過程中充當元件與電路板之間的結合劑。
2. 什麼是硬焊?
硬焊能形成更堅固的結合,使用實心焊料透過擴散至元件孔洞來連接兩種不同金屬。硬焊又分為兩個子程序:銀焊與銅焊。銀合金(常為含鎘銀)用作填充金屬。銀具有良好的流動性,但單獨使用時並非理想的填充材料,因此通常會搭配不同助焊劑以達到可靠的銀焊效果。
本文後續分為三部分,涵蓋基礎焊接技術的主要面向:
1- 通孔 PCB 基礎焊接所需工具
2- 通孔元件的焊接技巧
通孔 PCB 焊接所需工具
在深入焊接技巧之前,先備妥合適的工具。以下是必備焊接工具清單:
- 烙鐵:焊接的主要工具,用來加熱並熔化焊料。選擇可調溫且具細尖的烙鐵,以便精準操作。參考 最佳焊接工具 及選購方式。
- 焊料: 通常為錫與鉛的合金,或無鉛替代品。松香芯焊料常見於電子用途,因其內含助焊劑。
- 助焊劑: 化學清潔劑,可去除氧化並促進焊料流動。部分焊料已內含助焊劑(松香芯),但某些情況仍需額外助焊劑。
- 烙鐵架: 暫時放置烙鐵的支架,通常內建海綿供清潔烙鐵頭。
- 吸錫器或吸錫線: 用來移除多餘焊料或修正錯誤。
- 鑷子: 處理小型元件並在焊接時固定。
- 放大鏡或顯微鏡: 檢查焊點,特別是小型元件。
- 安全裝備: 包含護目鏡以防焊料噴濺,以及排煙器或風扇以移除有害煙霧。
如何在 PCB 上焊接通孔元件
1. 給烙鐵鍍錫
準備烙鐵的步驟稱為鍍錫。鍍錫有助於將熱量從烙鐵傳導到焊接面。每次使用前後都鍍錫,可保護烙鐵頭並延長其壽命。烙鐵加熱後,先在濕海綿上擦拭乾淨,再開始新專案。清潔後,將烙鐵頭浸入焊料中,使其完全包覆。讓焊料均勻流動,即可完成鍍錫。
2. 清潔 PCB 表面
無論焊接 PCB 或其他表面,都應先確保表面乾淨。使用工業清潔布或丙酮清潔劑去除灰塵與雜質,避免影響焊接品質。
3. 定位元件
先選擇小型元件並將其擺放到正確位置。在 PCB 上可將元件插入通孔。若元件無法固定,可將引腳稍微彎曲,使其卡在板底。
4. 加熱焊點
加熱焊點可將烙鐵的熱量傳導至 PCB,為焊接做準備。先在烙鐵頭上沾少量焊料,再同時接觸元件引腳與焊墊。確保烙鐵頭同時接觸這兩部分,才能讓焊料充分附著並均勻加熱。
5. 進行焊接
焊點已充分加熱,即可進行焊接。將焊料直接觸碰加熱後的焊點,若加熱正確,焊點的溫度足以熔化焊料並使其自由流動。
6. 檢查焊點並修剪引腳
焊點冷卻後,目視檢查是否良好。確認無誤後,在焊點上方修剪多餘引腳。完成的焊點應呈現光滑亮麗的圓錐形。繼續焊接其餘元件,並清除表面多餘助焊劑即可完成。
焊接快速技巧與訣竅
以下是一些連老手都可能忽略的常識性建議:
1. 焊咀與工具: 焊咀與焊料種類繁多,依需求選擇合適的工具與材料。
2. 好焊點/冷焊點: 為確保形成堅固的焊點,在焊料冷卻前勿移動元件或吹冷焊點。焊料量應適中——勿過少也勿過多。
3. 熱問題: 加熱時須謹慎,過熱可能損壞電子元件或 PCB。可在元件引腳夾上金屬鱷魚夾,以減少熱傳導至元件本體。
4. 烙鐵頭清潔: 為延長烙鐵頭壽命並保持最佳性能,務必鍍錫以防氧化。鍍錫的烙鐵頭能讓熔化的焊料順暢流動。
常見焊接錯誤與避免方法
冷焊點: 冷焊點發生於焊料未完全熔化,導致連接薄弱。避免方法:確保焊點充分加熱後再施加焊料。
橋接: 橋接是因過多焊料連接相鄰焊墊而造成短路。使用細尖烙鐵與最少焊料來避免,或用吸錫器/吸錫線移除多餘焊料。
焊料不足: 焊料過少會導致焊點薄弱。確保施加足夠焊料以完全覆蓋焊墊與元件引腳。
PCB 焊接安全須知
1. 小心使用烙鐵: 不使用時務必將烙鐵放回支架,並注意高溫烙鐵頭。
2. 在通風良好處工作: 焊接煙霧吸入有害,請使用排煙器或風扇驅散煙霧。
3. 穿戴防護裝備: 安全眼鏡與手套可防止焊料噴濺與燙傷。
結論
焊接電路板是一項具挑戰性但回報豐厚的技能。掌握基礎知識、使用正確工具並遵循最佳實踐,即可建立可靠且耐用的焊點,確保電路長期穩定運作。不論是組裝新 PCB 或維修現有電路,這些技巧都能讓你受益無窮。記得遵守安全規範、保持通風、維持工作區整潔,以確保焊接體驗順利成功。立即體驗我們世界級的 PCB 組裝 服務報價!
持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......