如何正確將電線焊接到電路板:逐步指南
1 分鐘
- 將電線焊接到電路板所需的焊接工具與材料
- 焊接電線到電路板前的準備
- 如何將電線焊接到電路板(逐步說明)
- 實用導線焊接技巧,讓焊點更牢固
- 焊接導線到表面貼裝焊墊的特別技巧
- 焊接導線到電路板的常見問題
- 導線焊接的疑難排除與重工技巧
- 焊接導線後的檢查清單
- 結論
- 常見問題
學會如何將電線焊接到電路板是電子維修、原型製作與 PCB 組裝的基本技能。不論是連接電源線、訊號線或測試接點,焊接不良都可能導致間歇性故障、焊墊剝離或長期可靠度問題。
在這份逐步指南中,你將學到正確的工具、準備方法與焊接技巧,以建立牢固、乾淨且可靠的線對 PCB 連接。
從準備導線與 PCB 焊墊,到檢查成品焊點並排除常見問題,本文將以清晰實用的方式帶你完成整個流程。

圖:焊接在電路板上的紅黑導線
專業提示:手焊在測試階段不可或缺,但無法量產。JLCPCB PCB 組裝服務 提供自動化帶來的精度與一致性,這是手焊在 5 件或 10,000 件生產中無法達成的。
將電線焊接到電路板所需的焊接工具與材料
唯有具備優異回溫與穩定性的工具,才能達到 IPC 等級的焊點。
必備焊接工具
- 焊錫絲:含鉛 Sn63/Pb37 最容易上手(熔點 183°C)。無鉛 SAC305 更環保,但需更高溫度(217°C)。
- 控溫烙鐵:維持 320°C – 380°C 的烙鐵站是必要的,避免使用不可調溫的簡易烙鐵。
- 鑿狀烙鐵頭:相較於圓錐頭更推薦,其平面可同時高效率地把熱傳到導線與焊墊。
- 助焊劑:常備助焊筆或凝膠。助焊劑能去除阻礙焊錫「潤濕」的氧化物,使焊錫流動順暢。
圖:完整的電子焊接工具組,包含烙鐵站、助焊劑、焊錫等。
選配但建議的焊接工具
- 異丙醇 (IPA):純度 90% 以上,可清除頑固殘膠。
- Kapton 膠帶:耐高溫聚醯亞胺膠帶,用於固定導線或遮蔽鄰近元件。
- 第三隻手:加重底座附夾具,可穩定 PCB 與導線。
| 焊接工具 | 功能 | 重要性 |
|---|---|---|
| 助焊筆 | 化學清潔 | 去除氧化,使焊錫快速流動。 |
| 鑿狀烙鐵頭 | 熱傳導 | 高熱容量快速加熱焊點,保護 PCB。 |
| 剝線鉗 | 去除絕緣 | 避免切傷線芯,防止導線疲勞。 |
| 銅絲球 | 清潔烙鐵頭 | 清除氧化物且不會對烙鐵頭造成熱衝擊。 |
焊接電線到電路板前的準備
有效的準備可避免絕緣熔化與冷焊。預先上錫能將整個焊接流程縮短至 2 秒內。
如何準備導線
- 乾淨剝線:小心剝除 2–3 mm 絕緣,避免切斷線芯。切口會形成應力集中點,導致斷線。
- 擰緊線芯:將線芯確實擰緊,避免「鳥巢」散開。鬆散的線芯可能造成危險短路。
- 預上錫:在接觸 PCB 前,先為擰緊的線芯上錫。焊錫應滲入線芯,防止氧化並確保瞬間結合。
如何準備 PCB 焊墊
- 清潔:用 IPA 擦拭氧化焊墊。
- 上助焊劑:點一小滴助焊劑。
- 預上錫:若為無孔焊接,先在焊墊上熔出一小「枕頭」錫球,作為最終步驟的結合媒介,讓你空出雙手。
圖:焊接前的正確導線準備:擰緊線芯與預上錫。
如何將電線焊接到電路板(逐步說明)
依下列順序即可獲得可靠且專業的連接。
步驟 1 – 固定導線與 PCB
你無法同時用兩隻手握導線、烙鐵與電路板。使用虎鉗或「第三隻手」將 PCB 垂直擺放(適用於穿孔)或平放(適用於表面貼裝)。
黃金法則:若在焊錫從液態冷卻到固態時,導線即使移動不到一毫米,也會使晶體結構斷裂,形成「受擾焊點」,機械強度差且電氣雜訊大。
步驟 2 – 同時加熱焊墊與導線
先擦拭烙鐵頭,並在其上沾少量新焊錫(加快熱傳導)。然後同時接觸已預上錫的導線與 PCB 焊墊。
熱橋:你正在建立一條熱路徑,讓熱量從烙鐵經過烙鐵頭上的液態焊錫,同時流入導線與焊墊。若只加熱導線,焊錫無法黏到冷焊墊;若只加熱焊墊,導線也無法結合。
圖:熱橋技術示意:同時加熱導線與焊墊。
步驟 3 – 送入焊錫
- 穿孔:從烙鐵對側的小孔邊緣送入少量焊錫。熔融焊錫會被孔壁與導線加熱並被吸入孔中。
- 表面貼裝焊墊:因兩側都已預上錫,通常不需額外焊錫。只需將導線置於焊墊上的熔融焊錫中,直到看見導線與焊墊的焊錫融合成單一液態。
步驟 4 – 移開烙鐵並保持靜止
迅速移開烙鐵,但切勿移動導線。繼續保持導線完全靜止至少 2 秒。
視覺提示:你會看到原本閃亮的液面突然凝固(若用無鉛焊錫會略為黯淡)。再等 1 秒後才鬆手。
步驟 5 – 檢查焊點
完美焊點應呈火山口狀或凹面帳篷狀。
- 穿孔:焊錫應完全覆蓋焊墊與導線,且於板子兩側皆可見焊腳。
- 表面貼裝:導線應被焊錫包覆,而非僅躺在一顆大焊球上。
圖:將導線焊接到表面貼裝焊墊。
深入了解:PCB 焊接基礎技巧與概覽
實用導線焊接技巧,讓焊點更牢固
除了基本步驟,遵循以下六項工程守則,可確保連接在真實震動與操作環境中存活。
- 正確為絞線預上錫:永遠先將絞線確實擰緊再上錫,確保焊錫完全滲入線芯形成實心。這能防止線芯散開(「鳥巢」)造成短路。
- 兩面都預上錫:絕不可跳過預上錫。分別為導線與 PCB 焊墊鍍上新焊錫層,可讓最終結合在 2 秒內完成,並依靠回流而非加熱冷焊塊。
- 使用第三隻手:手抖或同時拿多個零件將無法順利焊接。用「第三隻手」或虎鉗固定 PCB 與導線,穩定是良好焊點的前提。
- 冷卻時避免機械應力:焊錫從液態轉固態時,若導線稍有移動,內部晶體結構會斷裂,形成黯淡且易碎的「受擾焊點」。保持導線固定直到焊錫完全凝固。
- 使用熱縮套管:焊接前先在導線上預先套入熱縮套管,焊後將其收縮覆蓋焊點,提供優異絕緣並增加導線入口的機械強度。
- 實施應力釋放:焊點絕不應承受導線重量。可用熱熔膠、束線帶或「維修環」(預留鬆弛長度)將電纜固定在板子上,確保任何拉扯力都由應力釋放結構吸收,而非銅墊。

圖:可靠導線焊接最佳實踐:使用熱縮套管、第三隻手與應力釋放膠。
焊接導線到表面貼裝焊墊的特別技巧
表面焊接缺乏機械固定,更易失敗。遵守以下規則確保可靠:平貼:絕不可垂直焊接導線。高力臂使輕微碰撞就可能撕掉焊墊。將導線平貼 3–5 mm 以分散受力。應力釋放:冷卻後,在導線絕緣處點熱熔膠或環氧樹脂並黏至 FR-4 板,將機械應力轉移到板材而非銅箔。最少焊錫:避免形成大焊球。過多焊錫看似冷焊,也增加與鄰近零件橋接的風險。
焊接導線到電路板的常見問題
即使經驗豐富的工程師也會遇到問題,了解根本原因可快速排除。
| 常見焊接問題 | 症狀 | 解決方法 |
|---|---|---|
| 冷焊 | 表面黯淡、粗糙、顆粒狀。 | 重新加熱焊點直到焊墊與導線完全潤濕。必要時補助焊劑,確保烙鐵頭接觸良好,並於凝固時保持焊點靜止。 |
| 不潤濕 | 焊錫成球並滾落。 | 用 IPA 清潔焊墊並上新助焊劑。 |
| 焊墊剝離 | 銅箔自板子掀起。 | 縮短加熱時間,避免反覆重工,並使用適當溫度。過熱或過久易使焊墊剝離,尤其低 Tg 板材。 |
| 鳥巢 | 線芯散開。 | 除錫、重新擰緊線芯、預上錫後重焊。 |
| 絕緣熔化 | 絕緣後縮或裸露線芯。 | 縮短加熱時間;改用矽膠或鐵氟龍線。 |
導線焊接的疑難排除與重工技巧
若發生錯誤,別慌張。手焊 PCB 幾乎所有問題都能耐心修復。
- 重熔:焊點看起來「乾」時,補助焊劑並用烙鐵輕觸 1 秒使其恢復光滑。
- 吸錫:若焊墊橋接,使用吸錫編帶吸除多餘焊錫。
- 燒焦:板子變褐表示溫度過高或時間過長,用 IPA 清潔即可。
圖:常見焊接缺陷:冷焊、焊錫橋接與燒焦助焊劑。
焊接導線後的檢查清單
通電前先做快速品質檢查,只需 10 秒卻能省下數小時除錯。
- 外觀:焊點是否閃亮(含鉛)或緞面光滑(無鉛)?不應有皺褶。
- 機械:用鑷子輕拉導線,導線是否在焊點內移動?(應該不會——整塊板子應一起動)。
- 間距:是否有焊錫橋接或鬆散線芯碰觸鄰近零件?
- 絕緣:導線絕緣層是否完好?若後縮過多,可能裸露過多導體,增加短路風險。
結論
將導線焊接到電路板的技能,是連接數位設計與物理現實的關鍵。不論是為開發板接電池、維修老舊 PCB 或修改原型,原則始終相同:清潔、控溫與穩定。
記住,關鍵在於準備。若預先為導線與焊墊上錫並使用充足助焊劑,焊錫會自然流動形成堅固且導電良好的焊腳。
手焊對原型不可或缺,但難以擴大規模。準備從原型邁入量產?立即上傳您的 Gerber 檔案至 JLCPCB,享受高品質 PCB 製造與 SMT 組裝,我們處理複雜焊接,您專注於設計。
常見問題
Q: 可以在沒有孔的電路板上焊接導線嗎?
可以,這稱為表面焊接。必須預先為導線與平面焊墊上錫並使用助焊劑,焊後用膠或膠帶機械固定,避免機械應力將焊墊從基材撕離。
Q: 焊接導線到 PCB 的最佳溫度是多少?
合適範圍為 320°C 至 380°C。小訊號焊墊可用 320°C 避免銅箔剝離;大面積接地或粗電源線因散熱快,可用 360°C 以上。
Q: 為何焊錫成球且無法黏住焊墊?
通常是焊墊或導線氧化,或缺少助焊劑。氧化物會阻礙潤濕。建議塗新助焊劑以化學方式分解氧化物,並使用乾淨且已上錫的烙鐵頭。
Q: 焊接前需要擰緊線芯嗎?
需要。擰緊絞線可防止「鳥巢」散開。若線芯分離,容易碰觸鄰近焊墊造成危險短路。
Q: 可以用水管焊錫於電子用途嗎?
絕對不行。水管焊錫通常含酸性助焊劑,具腐蝕性,長期會破壞精密電子線路。請務必使用專為電子設計的松香芯或免洗助焊劑焊錫。
Q: 何時以及為何要將導線直接焊到電路板?
在理想的可製化設計 (DFM) 中,導線應由連接器取代。然而以下情況仍需直接焊線:
- 1. 電源供應:直接連接電池或電源到 PCB,降低壓降。
- 2. 訊號跳線:在原型階段用「飛線」修正邏輯或重新繞線。
- 3. 臨時除錯:於測試點焊接邏輯分析儀夾或示波器探棒。
- 4. 機電元件:連接馬達、喇叭或極限開關的飛線。
Q: 哪些 PCB 焊墊適合焊接導線?
焊接技巧取決於 PCB 焊墊形式。
穿孔焊墊
此堅固結構讓導線穿過電鍍通孔 (PTH)。
機械優勢:焊錫填充孔壁形成類似鉚釘的結合,FR-4 絕緣層吸收應力,避免導線撕裂焊點。
表面貼裝焊墊
常見於直接焊接在 SMD 焊墊、測試點或接地層,導線置於銅箔上。
挑戰:缺乏機械固定,拉力直接作用於銅箔膠合處,易導致焊墊剝離。
關鍵:成功焊接需控制熱量避免削弱銅箔與基材結合,並於冷卻後強制做應力釋放(如環氧或膠)以防止機械應力。
持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......