迴焊製程中的挑戰與解決方案
1 分鐘
- 回流焊接中的常見挑戰
- 結論:
回流焊接是 SMT PCB 組裝 中常用的技術,具有多項優點,例如精確的元件定位、更好的焊點品質以及更高的生產效率。然而,如同任何製造流程,回流焊接也存在其挑戰。
讓我們探討一些 回流焊接中的常見挑戰,並討論 有效的解決方案 來應對這些問題。透過了解這些挑戰並實施合適的解決方案,您可以實現高品質的 PCB 組裝,並擁有可靠且優質的焊點。
回流焊接中的常見挑戰
回流焊接中的一個常見挑戰是焊橋的產生,即過多的焊料在相鄰元件或焊墊之間形成非預期的連接。這可能導致短路,使組裝好的電路板無法正常運作。為了解決這個問題,適當的鋼板設計與焊膏體積的最佳化有助於控制沉積在 PCB 焊墊上的焊料量,降低焊橋發生的可能性。
另一個挑戰是 元件立碑,這種情況發生在表面貼裝元件的一端在回流過程中翹離焊墊。此問題大多與 PCB 板的熱設計以及回流過程中的熱量分布有關。
此外,另一項挑戰是 熱曲線控制,這涉及在回流過程中達到並維持正確的溫度曲線,以確保焊膏能夠適當熔化和結合。不當的熱曲線可能導致焊料熔化不足,進而造成連接不良或不完整。
此外,回流過程中過高的溫度可能會損壞 PCB 上的敏感元件。 因此,仔細監控與調整回流爐的設定對於達到最佳焊接效果並防止潛在問題至關重要。
讓我們進一步了解這些情況的細節與解決方案:
元件偏移與立碑:
元件偏移是回流焊接中常見的挑戰,可能導致立碑現象。立碑發生在表面貼裝元件的一端在回流過程中翹離焊墊,導致焊點形成不良。 此問題通常由熱不平衡或元件尺寸差異引起。例如,若回流溫度在整個板上分布不均,某些區域可能升溫較快,導致元件偏移。此外,若焊墊與元件本身尺寸不一致,也可能導致偏移問題。
解決方案:
為了解決元件偏移與立碑問題,應仔細考慮熱曲線設定、適當的焊墊設計、焊墊走線與元件擺放技術。最佳化回流曲線包括調整升溫、恆溫與冷卻速率,以確保均勻加熱並減少熱應力。此外,使用具備視覺系統的高精度貼片機可確保元件精準擺放,降低偏移風險。
焊膏沉積不足或過多:
焊膏沉積不一致可能導致各種焊點缺陷,例如 潤濕不足 或 焊橋。 例如,焊膏不足可能導致焊點脆弱或不完整,影響整體組裝的完整性。另一方面,焊膏過多可能導致相鄰焊墊之間橋接,造成短路與電氣故障。實現適當的焊膏沉積對於確保 PCB 組裝中可靠且高品質的焊點至關重要。
解決方案:
適當的焊膏沉積需要 仔細的鋼板設計、精準的焊膏體積控制以及精確的印刷技術。
實現適當的 焊膏 沉積對於高品質 PCB 組裝至關重要。這涉及仔細的鋼板設計、精準的焊膏體積控制以及精確的印刷技術。
為了確保焊膏一致釋放,使用高品質鋼板並搭配適當的開孔尺寸與厚度非常重要。開孔尺寸應與元件及焊墊尺寸相符,以允許適當的焊膏沉積。鋼板厚度也需考量,以準確控制焊膏體積。
維持最佳的鋼板與板間間距至關重要。鋼板與 PCB 之間的間距應仔細控制,以確保焊膏均勻且一致地塗佈。 間距過大或過小都可能導致沉積不均,進而產生焊點缺陷。
使用自動焊膏檢測系統可協助驗證焊膏體積的準確性。這些系統使用先進技術檢查焊膏沉積,並偵測任何不一致或缺陷。透過確保焊膏體積正確,可將潤濕不足或焊橋等缺陷風險降至最低。
除了鋼板設計與焊膏體積控制外,精確的印刷技術也至關重要。印刷過程應仔細控制,以確保焊膏準確且均勻地塗佈。諸如 刮刀壓力、速度與角度 等參數應最佳化,以達到期望結果。微調這些印刷參數有助於實現一致且可靠的焊膏沉積。
溫度變化與熱循環效應:
回流焊接涉及將 PCB 組裝暴露於高溫環境,這可能導致熱應力並對敏感元件造成潛在損壞。例如,精密的微控制器與 IC 可能會經歷熱脹冷縮,進而導致焊點失效。 此外,板上的溫度變化可能導致焊點形成不均,影響整體組裝的可靠性。解決這些挑戰對於確保高品質 PCB 組裝至關重要。
溫度變化影響的一個例子是焊點空洞的形成。當回流過程中存在溫度變化時,氣泡可能被困在焊點中,形成空洞。這些空洞會削弱焊點,使其更容易受到機械與熱應力的影響。
另一個例子是 立碑 的發生。立碑是由於加熱不均導致表面貼裝元件一端在回流過程中翹離焊墊。這可能是由於板上溫度分布不均或元件尺寸差異所致。立碑會導致焊點形成不良,影響組裝的功能性。
解決方案:
實施 有效的熱管理策略 對於減輕溫度變化與熱循環效應至關重要。適當的電路板設計,包括使用熱導孔與散熱片,有助於更均勻地分散熱量。此外,在 PCB 佈局中納入熱緩解圖案,可減少熱應力對敏感元件的影響。選擇具有適當熱特性的元件並最佳化回流曲線,也有助於減少與溫度相關的問題。這些措施對於確保高品質 PCB 組裝至關重要。
枕頭效應與空洞:
枕頭效應(HIP)缺陷發生在焊膏部分潤濕元件焊墊,但未能完全潤濕 PCB 上對應的防焊限定焊墊。此問題常導致焊點完整性不良。空洞 則是指焊點內存在氣體空洞,影響其強度與可靠性。
例如,在 HIP 缺陷的情況下,焊膏可能部分潤濕元件焊墊,導致連接不完整。這可能導致間歇性電氣接觸,甚至焊點完全失效。另一方面,空洞可能是由於回流過程中氣泡被困住所致。這些空洞會削弱焊點,使其更容易受到機械應力與熱循環效應的影響。
解決方案:
解決 HIP 與空洞問題需要多種因素配合,包括精確的鋼板設計、最佳化的回流曲線以及適當的焊膏選擇。微調回流曲線以實現適當潤濕與活化助焊劑特性,並使用低空洞特性的焊膏,有助於減少這些缺陷。 此外,確保鋼板開孔設計正確,包括使用階梯鋼板或面積比最佳化,可改善焊膏釋放並減少 HIP 缺陷的發生。
元件相容性與翹曲:
元件相容性與翹曲可能在回流焊接過程中帶來挑戰。例如,元件與 PCB 之間的熱膨脹係數(CTE)差異可能 導致機械應力,進而造成焊點失效與可靠性問題。另一個例子是由於加熱不均導致的元件翹曲,這可能影響元件定位與焊點形成。當回流溫度在整個板上分布不均,某些區域升溫較快時,就可能發生這種情況,導致元件翹曲。
解決方案:
確保根據與 PCB 材料的 CTE 相容性來選擇適當的元件,對於減少與翹曲相關的挑戰至關重要。應優先選擇與 PCB 材料 CTE 值相近的元件,以降低機械應力的風險。 此外,最佳化回流曲線以實現漸進且可控的加熱與冷卻速率,有助於減少熱梯度,降低元件翹曲的發生。在回流過程中也可使用適當的支撐結構與夾具,防止元件移動或翹曲。
結論:
回流焊接在 PCB 組裝 中提供了許多優點,但也帶來了自身的挑戰。透過了解並解決這些挑戰,您可以克服它們,實現具有高可靠性焊點的高品質 PCB 組裝。
緊密排列元件之間的焊橋以及敏感元件燒焦的可能性,是回流焊接中的兩個困難。透過適當的鋼板設計與檢測程序,可以幫助減輕這些問題,使回流焊接成功。 為了確保一致且可靠的焊接結果,回流設備還必須進行例行維護與校準。
請持續關注 JLCPCB 部落格的更多更新。
持續學習
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......
BGA 返修工作站完整指南:2026 熱風、紅外線與設備選購比較
如果您经常处理 BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)元件,就会知道它们的维修或更换有多么困难。由于焊点隐藏在晶片底部,BGA 返修需要专用工具以及精确的温度控制——这正是 BGA 返修工作站发挥关键作用的地方。 不过,市面上的选择非常多,要挑选合适的 BGA 返修工作站并不容易。应该选择热风加热还是红外线加热?是否需要光学对位?手动、半自动与全自动系统之间又有什么差异? 本指南将说明 BGA 返修工作站的运作方式、比较不同类型、介绍选购时应注意的关键功能,并整理 2026 年值得考虑的设备选择,协助您找到符合实际需求的解决方案。 什么是 BGA 返修工作站? BGA 返修工作站是一套专业整合式工作系统,专门透过严格控制的温度曲线来拆卸与更换表面黏著元件(SMD)。与一般烙铁或基础热风枪不同,这类设备能够进行局部加热,同时避免周围 PCB 或邻近微型元件承受可能造成损伤的热应力。 专业 BGA 返修工作站的核心通常包括:用于熔化晶片焊球的上部加热器、用于预热整个 PCB 并防止翘曲的底部预热器、将电路板牢固固定并维持平整的 PCB 夹具,以及用于准确放置新元件的精密对位系统。 图:专业......
SMD 重工指南:避免 PCB 損傷的工具、溫度與技巧
從更換燒毀的穩壓器、修正錯誤的元件數值,到移除細間距 IC 上的錫橋,SMD 重工是電子製造與原型製作中的一項必要技能。它能讓工程師修復組裝缺陷、導入設計變更,並在不必重新製作新板的情況下,挽救有價值的 PCB,避免額外成本與延誤。 在本指南中,您將學到: 什麼是 SMD 重工 常見重工場景 所需工具與溫度 安全拆除與安裝 依封裝類型區分的技巧 真實維修案例 常見失效與預防方式 何時應重工,何時應更換 什麼是 SMD 重工?為什麼它很重要? SMD 重工是指在保護 PCB 與周邊元件的前提下,使用局部加熱方式,受控地拆除、修復或更換表面黏著元件(SMD)的流程。它常用於修正組裝缺陷、更換故障元件,或在不重新製作整片電路板的情況下導入工程變更。 SMD 重工對以下情況非常重要: 原型驗證:在最初硬體 bring-up 階段修正發現的錯誤,並在設計定稿量產前完成驗證; 工程變更單(ECO)修改:立即導入設計微調或元件數值更新,讓正在進行的測試能繼續推進; 製造良率提升:修正檢查與測試中發現的組裝缺陷,例如錫橋、立碑、焊點錫量不足或元件偏位。 現場維修:透過更換特定故障元件,延長退回產品的使用壽命,並降......
免焊壓接連接器PCB設計:孔徑、鍍銅與佈局要點
重點摘要 壓接原理:Eye of Needle(EON)柔性引腳靠可控彈性變形與孔壁形成氣密式冷銲接點,避免焊接熱應力。 孔徑管制:壓接孔徑直接影響插入力、正向力與接觸可靠度,必須明確指定鑽頭尺寸與成品孔徑。 孔壁鍍銅:壓接孔通常要求孔壁平均銅厚不低於25μm,局部最薄處不低於20μm。 表面處理:HASL不建議用於壓接孔;ENIG鍍層均勻,浸錫則可降低插入力與孔壁受損風險。 佈局重點:反焊盤、走線淨空、表層孔環與壓接工具禁置區都要在PCB Layout階段預先規劃。 在伺服器背板、大電流電源模組,或是航太等級的厚板設計場景,傳統波峰焊、通孔回流焊早就碰到了難以突破的物理瓶頸。當電路板厚度超過3.0mm、銅層多達十幾層時,整板熱質量極大,焊接熱量會被快速導走,通孔內的焊料爬昇不足,很容易出現冷焊、空洞這類致命缺陷;要是為了焊透硬拉高爐溫,又容易造成板材分層,或是燙傷周邊的SMD元件。 為了平衡高熱質量板材與組裝可靠度的矛盾,硬體工程師逐漸轉向純機械咬合的方案——免焊式電路板連接器。靠精密的機械干涉結構,完全排除熱應力與助焊劑的影響。以下就從原理、孔徑管制、佈局規則幾個層面,整理壓接工藝的設計實務要......