SMT 與插件式:哪一種 PCB 組裝方式最具成本效益?
1 分鐘
- 1. 標準銲接技術:
- 2. SMT PCB 組裝:
- 4. SMT 與穿孔插件組裝成本比較
- 結論
在電子製造領域,效能與成本取決於選擇正確的組裝方式。在眾多可行方案中,表面黏著技術(SMT)與穿孔插件技術(THT)是兩種最常用於 PCB 組裝 的方法。這兩種技術可單獨使用,也可混合搭配於某些產品中。看似微小的差異,卻會影響電路板設計、所用材料與製程、散熱能力,以及相關的人工與設置成本。
⦁ 全 SMD:PCB 可在單面或雙面貼裝元件。
⦁ 混合式:當某些元件無法以 SMD 形式取得時經常採用。製程步驟多,是最複雜的組裝類型,同時結合 SMD 與穿孔元件。
⦁ 全 TH:原型製作或測試大量依賴此方式。元件可置於 PCB 單面(單面板)或雙面(雙面板)。
兩者各有優勢,適用情境也不同。本文深入比較 SMT 與穿孔插件,協助採購專家與設計工程師做出明智決策。然而,從經濟面來看,最終選擇仍取決於各種技術與財務因素。
1. 標準銲接技術:
表面黏著技術(SMT):表面黏著元件(SMD)通常佔位面積小,可實現更小的設計與高密度布局。利用自動取放機,將元件直接置於印刷電路板表面。
穿孔插件技術(THT):元件引腳先插入 PCB 預鑽孔,再銲接固定。反面可採用波峰銲或手工銲接。常用於需承受機械應力的元件、大型電容或連接器。
2. SMT PCB 組裝:
表面黏著技術(SMT)PCB 組裝透過批次迴銲,將元件直接黏著於印刷電路板。流程先在 PCB 上塗佈銲膏,再以安全精確的方式將元件置於板上。接著將整體送入迴銲爐加熱,銲膏 熔化(即「迴銲」)並與元件及 PCB 形成接點。冷卻後銲料固化,完成牢固結合。SMT 大量採用機器人,大量生產時可顯著節省人工成本。
SMD 底部具有小型金屬或陶瓷接點,可直接與 PCB 焊墊連接,無須導線。這種特殊封裝確保元件更輕且可高密度組裝,與傳統元件封裝截然不同。
3. 穿孔插件組裝:
THT 組裝首先於 PCB 精準鑽孔,使孔位符合待插元件規格。再將 THT 元件引腳插入孔中,準備進行銲接。銲接方式有兩種:選擇性銲接與波峰銲接。
利用高溫銲料填充孔洞,可形成穩固的電氣與機械連接。波峰銲接時,熔融銲料池流經整片 PCBA;幫浦製造的「銲料波」附著於 PCBA 並固定元件。相對地,選擇性銲接僅針對需銲接區域精準點銲,無須銲料遮罩,即可將銲料準確落於所需位置。
4. SMT 與穿孔插件組裝成本比較
| 成本項目 | SMT 組裝 | 穿孔插件組裝 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 人工成本 | 較低 | 較高 | SMT 多由取放機與迴銲爐自動完成;穿孔常需手動插件或選擇性銲接。 |
| 設置與治具 | 大量生產時較低 | 較高 | SMT 鋼網大量時成本低廉;穿孔需夾具與波峰銲設置,量少時成本更高。 |
| 元件成本 | 視情況 | 視情況 | SMD 與 THT 元件價格可能相近,差異常取決於封裝供應與採購效率。 |
| 板子複雜度成本 | 高效 | 較昂貴 | SMT 可高密度布局無需額外機加工;複雜穿孔布局(如電鍍通孔)增加製程。 |
| 生產速度 | 更快 | 較慢 | 自動 SMT 線生產週期短,單位成本更低;穿孔需較慢的手動/選擇性製程。 |
| 良率與重工成本 | 高 | 變動 | SMT 透過 AOI/X-ray 一致性高;穿孔重工常需更多人工。 |
| 檢測與測試成本 | 適中 | 適中 | 兩者皆需檢測;SMT 常用 AOI/X-ray,穿孔用 AOI 加人工檢查。 |
| 原型成本 | 適中 | 較高 | SMT 原型可重複使用鋼網;穿孔原型單位成本更高。 |
| 小批量成本 | 較有利 | 較不利 | SMT 小批量更具擴展性;穿孔人工成本低批量時放大。 |
| 大量成本 | 最具成本效益 | 效率較低 | SMT 因自動化與速度,在大量時具顯著規模經濟。 |
| 總擁有成本 | 多數情況較低 | 特殊應用較高 | 除非設計限制需穿孔(機械強度),否則 SMT 整體成本通常更低。 |
1) 材料與元件成本
SMT 元件因封裝標準化且供應充足,通常體積小、大量生產成本低;重量輕亦降低運費與資源消耗。反之,THT 元件通常較大、較重,成本也較高,尤其當製造商將主流電子產品轉向 SMT 時。
2) PCB 製造成本
穿孔組裝需在 PCB 鑽孔,特別是多層板,增加額外製程與成本。SMT 因減少電鍍通孔需求,降低製造複雜度與材料用量,PCB 製造更簡單且成本更低。
3) 設備與設置成本
建立 SMT 產線需前期投入自動取放機與迴銲爐等昂貴設備,但大量生產時單位組裝成本降低,長期更具經濟效益。穿孔組裝初期設置成本較低,但隨產量提升,人工與較長生產週期使其成本增加。
4) 測試與品質管控
SMT 製程透過 AOI 與 SPI 等自動檢測系統,提高缺陷偵測率並降低重工成本。穿孔組裝在複雜度較高時常需人工檢查,增加品質管控的時間與人力成本。
5) 維修與重工成本
穿孔元件因體積較大,重工時通常更易更換;SMT 重工則需專用工具與技術人員,維修成本較高。然而,自動 SMT 線精度高,重工需求相對較少。
結論
憑藉自動化、元件體積小及大量生產時單位成本低,SMT 顯然是大多數現代電子產品(尤其是消費電子、通訊與電腦)更具成本效益的組裝方式。然而,在需要機械強度、耐用性或特定元件可用的特殊應用中,穿孔插件仍不可或缺。對於小而高密度的設計,且需大量生產時,SMT 通常是首選。
若產品受限於小批量或高人工需求,穿孔插件可能在特定條件下提供最佳價值。最終,最經濟的策略取決於生產量、應用類型與功能需求。
為滿足多元需求,JLCPCB 同時提供 SMT 與穿孔插件組裝服務,具備專業品質、快速交期與具競爭力的價格。不論您處於原型階段或邁入大量生產,皆可倚賴 JLCPCB 實現設計。
持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......