如何使用錫膏:鋼板、針筒和烙鐵的使用方法
1 分鐘
- 錫膏使用指南:核心要點
- 開始之前:如何選擇與準備錫膏
- 方法 1:使用鋼網塗佈錫膏(最佳實務)
- 方法 2:使用針筒塗佈錫膏
- 方法 3:使用烙鐵塗佈錫膏
- 塗佈後的錫膏回流處理
- 常見錫膏缺陷排除指南
- 如何安全處理與清理錫膏
- 何時不應手動塗佈錫膏?
- 結論
- 錫膏常見問題
錫膏使用指南:核心要點
● 錫膏必須在放置元件之前塗佈,並按照受控的加熱曲線進行回流焊。
● 大多數 SMT 缺陷是由錫膏量不正確、儲存不當或加熱程序錯誤引起的。
● 鋼網印刷(Stencil printing)能提供最一致且可靠的結果。
● 手動方法(針筒或烙鐵)僅適用於低密度電路或維修工作。
錫膏是現代電子組裝的基石。簡單來說,它是微小焊球與助焊劑混合而成的膏狀物,具有奶油般的稠度。與傳統焊錫絲不同,錫膏是在放置零件之前塗佈的,在熔化形成永久電氣接頭之前,它能起到臨時黏合劑的作用。
正確使用錫膏至關重要,因為大多數 SMT 缺陷(如橋接、冷焊和元件位移)都是由於錫膏量不正確或處理不當造成的。JLCPCB 使用自動噴印機和 3D SPI(錫膏檢測)來確保塗佈完美。
在鋼板上塗抹錫膏
了解更多:錫膏與助焊劑的角色區別
開始之前:如何選擇與準備錫膏
在擠壓針筒之前,請確保您擁有正確的材料並已準備就緒。
如何選擇正確的錫膏
並非所有錫膏都相同。對於一般 SMT 工作,SAC305 (Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5) 是無鉛組裝的工業標準。如果您正在進行需要較低溫度的維修工作,有鉛錫膏 (Sn63/Pb37) 較易使用,但具有健康風險。
您還需要選擇正確的粒徑(Type):
● Type 3:適用於大多數元件。
● Type 4:粉末更細,適用於小型元件(0402 及更小)。
註:JLCPCB 的 SMT 組裝通常使用針對細間距元件優化的 Type 4 無鉛錫膏,確保穩定的鋼網脫模並減少橋接。
| 錫膏類型 | 粒徑 | 最佳用途 | 原因 |
|---|---|---|---|
| Type 3 | 25–45 µm | 0603, 0805, SOIC | 流動性好、成本較低、具標準保存期限。 |
| Type 4 | 20–38 µm | 0402, 0201, uBGA | 較易從微小的鋼網開孔中脫離。 |
註:對於手動焊接,強烈建議使用「免清洗」(No-Clean) 助焊劑,這樣在回流焊後就無需進行強烈清洗。
如何正確儲存與回溫錫膏
錫膏是有時效性的。如果不妥善處理,它會變乾或產生飛濺。
1. 低溫儲存:存放在 2–10°C 的冰箱中。這可以防止助焊劑與金屬發生反應。
2. 自然回溫:使用前 3–4 小時將錫膏從冰箱取出。請勿在冰冷狀態下打開瓶蓋或針筒。如果在冰冷時打開,空氣中的水分會凝結在錫膏上,導致加熱時產生「錫球」。
3. 輕輕攪拌:如果使用瓶裝錫膏,請輕輕攪拌 1 分鐘,使助焊劑均勻分佈。
4. 工作時間:錫膏塗佈在鋼網上後,大約可操作 4–8 小時,直到變乾。
註:濕度和溫度可能會將此時間縮短至 2–3 小時。
使用錫膏所需的核心工具
● 錫膏(針筒裝或瓶裝)。
● 鋼網(Stencil):雷射切割的不鏽鋼鋼網效果最佳。JLCPCB 提供「電解拋光」處理,使孔壁光滑以利錫膏脫模。
● 刮刀:金屬片,甚至是舊信用卡。
● 鑷子:用於放置元件的精細鑷子。
● 熱源:熱風槍、回流焊加熱板或專業的回流焊爐。
註:塗佈錫膏主要有三種方法,取決於您的工具和電路板的複雜程度。
方法 1:使用鋼網塗佈錫膏(最佳實務)
這是最可靠的方法,模擬了 JLCPCB 使用的專業製程。客製化鋼網可確保每個焊墊都能獲得精確且符合數學計算的錫膏量。
SMT 鋼板印刷製程,包含刮刀角度與錫膏填入開孔的過程
鋼網塗佈步驟指南
1. 對齊與固定:將 PCB 膠貼在平整表面上。在周圍放置廢棄 PCB 以建立平整的「圍欄」。將鋼網覆蓋在 PCB 上,使孔位與焊墊精確對齊。
2. 施加錫膏:在鋼網上擠出一條錫膏(位於圖案上方,而非圖案本身)。
3. 刮平:將刮刀保持 45° 角。以穩定均勻的力量將錫膏刮過圖案區。目標是填滿孔洞,而不是在鋼網頂層留下一層厚錫膏。
4. 抬起:垂直向上抬起鋼網,切勿滑動。
5. 檢查:焊墊上的錫膏應看起來像整齊的微型磚塊。
6. 放置與回流:放置元件並立即加熱。
常見錯誤:
● 壓力過大:錫膏從孔中被挖出(錫量不足)。
● 壓力不足:在鋼網頂部留下一層薄錫膏(容易導致短路)。
● 對齊偏差:當錫膏接觸到防焊層時,最終可能會形成錫球。
方法 2:使用針筒塗佈錫膏
最適合維修或無法訂購鋼網的一次性原型。
針筒塗佈步驟指南:
1. 針頭選擇:選擇粉紅色 (#20) 或藍色 (#22) 的錐形針頭。
2. 點膠:保持針筒垂直。施加輕微壓力,在每個焊墊上點出微小的點。
3. 體積控制:嘗試僅覆蓋焊墊面積的 50-60%。錫膏熔化時會自動擴散。
4. 放置:放下元件,切勿用力向下壓。
5. 回流:使用熱風加熱。
實務建議:請勿將針筒用於 QFN 或 BGA 封裝。手動操作無法保證體積一致,會導致隱藏的短路。這些零件請務必使用鋼網。
使用針筒施加錫膏
方法 3:使用烙鐵塗佈錫膏
這是一種專門用於快速維修或暫時固定大型零件的方法。
操作方式:
1. 在焊墊(如果可能,也在元件引腳)上塗抹極少量錫膏。
2. 將烙鐵頭靠近焊墊進行預熱。
3. 用烙鐵頭接觸焊墊(而非直接接觸錫膏)。熱量傳導後會激發助焊劑活性,並將錫膏熔化至接頭中。
警告:
● 飛濺:如果高溫烙鐵(350°C+)直接接觸潮濕錫膏,溶劑會瞬間沸騰,導致熔化的焊錫飛濺。
● 助焊劑燒焦:過熱會在助焊劑清潔氧化物之前就將其破壞,導致焊點變得粗糙。
塗佈後的錫膏回流處理
塗佈錫膏只是成功的一半。您必須正確加熱(回流焊)以建立穩固的電氣連結。專業的組裝廠(如 JLCPCB)使用 10 溫區氮氣爐來完美控制此曲線,但您也可以在實驗室模擬。
了解更多:回流焊原理與注意事項
錫膏回焊溫度曲線:預熱、恆溫、回焊與冷卻。
#1:使用熱風槍
● 將風量設為中等(以免吹走元件)。
● 將整個板材區域預熱至約 150°C 達 30 秒。
● 將熱量集中在元件上,以圓周方式移動噴嘴。保持噴嘴距離 3-5 公分,避免吹走元件或過熱。
● 視覺信號:觀察灰色錫膏轉變為銀色且閃亮的狀態。這就是「潤濕」(Wetting)動作。待所有焊點變亮後即可移除熱源。
#2:使用加熱板或小型回流爐
● 將 PCB 放在冷的加熱板或爐內。
● 將溫度設定為 ~230°C(有鉛 Sn63)或 ~250°C(無鉛 SAC305)。
● 讓溫度緩慢上升。您會先看到助焊劑起泡,接著錫膏熔化。
● 錫膏熔化後,關閉電源讓其自然冷卻。切勿對其吹氣,快速冷卻可能會損壞陶瓷電容。
如何判斷回流焊是否成功(視覺檢查清單)
● 自動對齊:當錫膏熔化時,表面張力會自然將元件拉向焊墊中心。如果您看到零件輕微移動到定位,這是良好潤濕的徵兆。
● 良好的焊點:焊點平滑、閃亮且呈現凹面(Fillet 焊趾形狀)。
● 不良焊點:焊點看起來灰暗、呈顆粒狀或球狀(未潤濕或冷焊)。
常見錫膏缺陷排除指南
工程師無論資歷深淺,皆會面臨挑戰。本文提供一套快速解決問題的指引。
| 缺陷 | 可能原因 | 快速解決方案 |
|---|---|---|
| 橋接 (短路) | 錫膏過多或鋼網溢錫 | 使用吸錫線吸走多餘焊錫。下次使用較薄的鋼網。 |
| 冷焊/虛焊 | 熱量不足,錫膏未完全熔化 | 重新添加助焊劑並加熱。確保溫度達到峰值。 |
| 潤濕不良 | 焊墊氧化或錫膏過期 | 用酒精清潔焊墊;加熱前添加新鮮助焊劑。 |
| 立碑現象 | 加熱不均(一端先熔化) | 確保均勻加熱(使用加熱板)。檢查焊墊設計。 |
| 錫球 | 加熱過快(溶劑爆炸沸騰) | 延長「預熱」階段,讓溶劑緩慢乾燥。 |
常見的 SMT 錫膏缺陷:橋接、立碑及錫珠。
如何安全處理與清理錫膏
錫膏內含化學物質與金屬,務必謹慎處置。
● 立即清理:未固化的錫膏可以用異丙醇 (IPA) 輕鬆擦拭。固化後的錫膏非常難以清除。
● 切勿重複使用:留在鋼網上的錫膏請勿倒回新鮮的瓶中。請存放在專用的「廢料瓶」中。
● 安全防護:助焊劑可能刺激皮膚,有鉛錫膏具有毒性。請務必配戴手套並徹底洗手。回流時請使用排煙設備。
何時不應手動塗佈錫膏?
雖然手動塗佈適合 0805 電阻或 SOIC 封裝,但仍有極限。如果您的設計包含以下情況,請考慮 JLCPCB 專業 SMT 組裝:
● 細間距 IC:對於間距小於 0.5 mm 的零件,幾乎不可能手動鋼網印刷而不造成短路。
● QFN / 散熱焊墊:手動控制大面積接地焊墊的錫膏覆蓋率非常困難,會導致零件浮起或傾斜。
● BGA 零件:這些連接點需要透過 X-Ray 檢測驗證。
專業替代方案:JLCPCB 提供低成本 SMT 服務,為您處理一切:
1. 自動印刷:使用精密電解拋光鋼網。
2. Type 4 錫膏:高精度電路板的標配。
3. 3D SPI:我們檢測每個焊墊的體積與偏移量。
4. 回流焊爐:JLCPCB 採用現代化、多溫區回流爐,確保均勻的熱控制。
良好閃亮焊趾與不良冷焊焊點之視覺對照。
結論
掌握錫膏使用技巧能開啟電子設計的新領域,容納更小、更強大的零件。選擇的方法取決於您的設備:追求完美品質請用鋼網,快速原型開發請用針筒,而維修則使用烙鐵。
然而,最終品質始終取決於加熱曲線與精確的塗佈體積。對於複雜、高密度的電路板,建議利用 JLCPCB 的 PCBA 服務,為您省去排除橋接和冷焊缺陷的煩惱。
錫膏常見問題
Q1. 錫膏的適當使用量是多少?
手動針筒塗佈時,目標是覆蓋焊墊面積的一半左右,高度約為 0.1mm。使用鋼網時,體積會由鋼網厚度自動決定。
Q2. 可以對錫膏進行兩次回流焊嗎?
技術上可行,但有風險。重複加熱會增加金屬間化合物(IMC)層的厚度,使焊點變脆,且會耗盡助焊劑。若要重工,請務必添加新鮮助焊劑。
Q3. 錫膏的最佳溫度是多少?
有鉛 (Sn63/Pb37) 峰值溫度應約為 210–220°C。無鉛 (SAC305) 峰值應達到 235–245°C。
Q4. 塗佈後的錫膏可以在 PCB 上停留多久?
最佳情況是在塗佈後兩小時內完成回流。時間過長會導致助焊劑溶劑揮發,錫膏會變得乾硬,進而導致潤濕不良和零件黏附問題。
Q5. 對於 SMD 來說,錫膏還是焊錫絲比較好?
錫膏遠優於 SMD 組裝,因為它能讓元件平貼在板上並一次性回流。使用焊錫絲需要同時操作鑷子、烙鐵和錫絲,對於微型零件來說非常困難。
持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......