濕熱環境下PCB CAF導電陽極絲失效分析與材料選型
1 分鐘
- 一、CAF 失效機理與典型形貌
- 二、無鉛化之後 CAF 問題為何明顯放大
- 三、量產環節兩大誘因
- 四、CAF 測試與防控實操準則
- 結論
- PCB CAF 失效與材料選型常見問題
- 推薦閱讀
儲能電站、車載電控、海上風電變流器的 PCB,服役環境常年高濕,設計壽命動輒十年起步。這類客訴有個共同特徵:設備間歇性死機或漏電保護誤動作,拆板送回實驗室量測,絕緣電阻又恢復正常,復測復現不了。折騰幾輪後把板子做切片,才在玻纖布層裡找到那根細如髮絲的金屬絲,PCB CAF 失效的排查至此才算摸到門。
CAF(導電陽極絲)是銅離子在高濕高壓下沿玻纖與樹脂界面電化學遷移形成的導電通道,屬於典型的 PCB 絕緣失效。它和表面枝晶不是一回事:枝晶生長在板面看得見的位置,CAF 躲在基材內部,常規目檢和簡單量測都抓不到它。PCB 耐濕可靠性做得好不好,很大程度上就看對 CAF 的認知深度。
注意事項
CAF 屬於藏在 PCB 基材內部的絕緣可靠性失效,外觀檢查正常並不代表沒有風險。設計、材料與製程必須同時管控,才能降低濕熱環境下的長期失效機率。
一、CAF 失效機理與典型形貌
CAF 生長需要四個條件同時成立:濕氣提供電解環境、導體間存在直流偏壓、玻纖/樹脂界面存在親水通道、陽極有銅源。通電後陽極銅氧化溶出 Cu+,在電場驅動下沿玻纖束表面向陰極遷移,沿途還原堆積成絲狀或樹枝狀沉積,最終把相鄰導體連通。切片金相下,CAF 細絲貼著玻纖輪廓走,這是和金屬枝晶最直觀的區分特徵。高發位置有規律:鍍通孔孔壁到孔壁、孔到相鄰走線、內層平行導體之間,哪裡間距小、哪裡鑽孔應力大,哪裡就是重災區。
二、無鉛化之後 CAF 問題為何明顯放大
早年有鉛製程回流焊峰值溫度約 220°C,無鉛化之後推到 245~260°C,板材承受的熱衝擊上了一個台階。玻纖表面處理劑與環氧樹脂的界面在反覆熱衝擊下產生微裂紋,濕氣順著裂紋滲入,恰好構成 CAF 生長的現成通道。疊加高密度互連(HDI)電路板孔間距不斷縮小、內層電壓越來越高,CAF 從小眾失效模式變成車規與儲能客訴清單裡的常客。FR-4 抗 CAF 性能不再是板材規格書裡可以忽略的備註項。
圖:CAF 沿玻纖界面剖面與導通路徑
三、量產環節兩大誘因
CAF 測試做過千百次,真正量產翻車的誘因往往樸素得多:
- 鑽孔與除膠渣留下隱患通道。鑽頭磨損鈍化、進給轉速參數不匹配,孔壁產生毛刺與微裂紋;等離子或高錳酸鉀除膠渣處理不足,孔壁殘留環氧膠渣,除膠過度又把玻纖表面刻蝕得過於親水。兩種極端都在給 CAF 鋪路。
- 板材與濕度管控鬆動。圖省錢選了未做 CAF 驗證的普通板材,或板材開封後烘板不及時、真空包裝破損仍上線,含水率超標的板子過回流焊,等於把電解液提前封進了基材。
四、CAF 測試與防控實操準則
1測試方法與判據
- PCB CAF 測試按 IPC-TM-650 2.6.25 執行:梳型測試板置於 85°C、85%RH 環境,導體間施加直流偏壓(常見 50~550 V,按實際應用電壓折算),連續監測 500~1000 小時,絕緣電阻下降超過一個數量級即判定失效。
- 新板材導入、鑽孔參數變更、助焊劑或清洗製程變更三個節點必測,報告歸檔備查,車規客戶審核幾乎必查這一項。
CAF 測試與判定重點
環境條件:85°C、85%RH,並依實際應用施加直流偏壓。
監測時間:連續監測 500~1000 小時,記錄絕緣電阻變化。
判定原則:絕緣電阻下降超過一個數量級時,應判定為失效並追查材料與製程原因。
2材料與間距設計
- 板材鎖定抗 CAF 材料:優先選無鹵中 Tg 以上、板材廠提供 CAF 驗證報告的型號,規格書明確寫入抗 CAF 要求,而非只標示玻璃轉移溫度(Tg)值。
- 孔到孔、孔到線淨空按偏壓等級拉開:相鄰孔壁間距不少於 0.6 mm,孔到內層走線不少於 0.5 mm,高壓區域在此基礎上再放大一倍。
3製程與儲運管控
- 鑽孔段管控鑽頭壽命與進給參數,除膠渣處理強度用切片確認,既要除淨膠渣又不能咬傷玻纖。
- 板材上線前 110~120°C 烘板 2~4 小時除濕,印錫後到回流焊的等待時間寫入標準作業程序(SOP),成品出貨真空包裝配濕度指示卡。
圖:CAF 試板結構細節圖
結論
CAF 可怕之處不在於失效機理複雜,而在於它是一場持續數年的慢性反應,出貨前的任何一道常規檢驗都攔不住它。防控的關鍵是把工作前移:選型階段鎖定抗 CAF 板材並索要驗證數據,設計階段把孔間距按電壓等級拉開,製程端管住鑽孔、除膠與濕度三個變數。該做的 CAF 測試一次都不能省,服役環境越濕熱,這筆測試費就越值。
PCB CAF 失效與材料選型常見問題
問:什麼是 PCB CAF 失效?
CAF(導電陽極絲)是銅離子在高濕、高壓與直流偏壓條件下,沿玻纖與樹脂界面形成的內部導電通道。它藏在基材內,不一定能透過目視或一般絕緣量測發現。
問:CAF 與表面金屬枝晶有什麼不同?
表面枝晶通常生長在板面,CAF 則沿玻纖束與樹脂界面在板材內部遷移。切片金相觀察時,CAF 細絲會貼著玻纖輪廓延伸,這是兩者的重要差異。
問:CAF 測試通常採用哪些條件?
可依 IPC-TM-650 2.6.25 執行梳型測試板試驗,常見條件為 85°C、85%RH、直流偏壓 50~550 V,連續監測 500~1000 小時;絕緣電阻下降超過一個數量級時,通常判定為失效。
問:如何選擇抗 CAF PCB 材料?
優先選擇板材廠提供 CAF 驗證報告的抗 CAF 材料,並將抗 CAF 要求寫入材料規格。不能只看玻璃轉移溫度(Tg),還要確認玻纖處理、樹脂系統與濕熱偏壓測試數據。
問:PCB 設計如何降低 CAF 風險?
應依偏壓等級拉開孔到孔、孔到線與內層平行導體間距;文中建議相鄰孔壁至少 0.6 mm、孔到內層走線至少 0.5 mm,高壓區再加大間距並降低不必要的鑽孔應力。
問:量產時如何控制 CAF 誘因?
重點包括管控鑽頭壽命與進給參數、以切片確認除膠渣處理強度、板材開封後及時烘板,以及在回流焊前控制等待時間與包裝濕度。新板材、鑽孔或清洗製程變更時應重新驗證。
推薦閱讀
如需延伸了解 PCB 材料、鑽孔、濕熱可靠性與製程管控,可參考以下繁體中文文章:
持續學習
高良率 PCB 製造中在線測試的主要優勢
重點摘要 精準定位故障:ICT 逐個測試元件,即使不啟動韌體,也能報告精確到引腳的故障。 由佈局決定覆蓋率:測試覆蓋率取決於測試焊盤尺寸(0.9–1.0 mm)、間距和淨空等佈局規則。 治具與探針:大量生產使用針床治具,幾秒內即可完成測試;原型則可使用無需治具的飛針測試。 守護測量精度:守護技術可隔離平行路徑,更早發現錯誤數值並降低返工成本。 分層品質保證:將 ICT 與 AOI、AXI 結合,可以覆蓋整個組裝流程中的不同缺陷。 在線路板上,電路測試會透過壓在銅箔上的彈簧針,逐個檢查組裝完成的電路板元件。一塊完整電路板只需數秒即可完成測試。ICT 不在乎韌體是否成功啟動,因為它提出的是更具體的問題:每個元件是否具有正確數值、方向是否正確,以及是否焊接到正確網絡?功能測試失敗只能告訴你電路板無法工作,而 ICT 會指出具體焊點,例如 R14 開路,或 U3 的兩個引腳出現橋接。每一項測量都需要探針能夠接觸的測試焊盤。 圖 1:組裝 PCB 壓在針床彈簧探針上 因此,測試覆蓋率早在佈局階段就已經決定,遠早於任何治具製作。本指南將介紹 ICT 如何在生產中運作,以及針床治具如何與飛針測試比較,並說明 I......
為何 PCB 測試條對可靠電路板製造至關重要
重點摘要 破壞性測試:測試條可進行破壞性檢查,而不會損壞功能電路板。 真實製程鏡像:測試條採用完全相同的疊層及銅密度,反映整塊面板品質。 清晰量測:直線結構可進行精確的 TDR 阻抗及過孔檢查。 品質屏障:測試條失效可在出貨前識別問題面板。 PCB 測試條是訂單中刻意被破壞的一部分。它位於電路板旁的面板邊框,會經歷相同的鑽孔、電鍍及壓合步驟,之後被折下並切成兩半。這聽起來像浪費,但它代表了其他方法無法接觸的內部結構。決定電路板能否長期可靠工作的部分幾乎都埋在內部:孔壁上的銅、內層對位,以及蝕刻後走線的實際形狀,從外觀看不到。 圖 1:生產面板旁的阻抗測試條 把測試條看成可犧牲的複製品,而不是廢料後,隨板附上的品質報告便容易理解。本指南介紹測試條包含的結構、在面板上的位置、IPC 測試條類型,以及測試結果何時不再可靠。 測試條在品質保證中的作用 成品 PCB 隱藏了幾乎所有決定壽命的因素。因此,品質保證依靠可切開、加熱及拉開的犧牲樣本,而不必損壞要交付的電路板。 甚麼是 PCB 測試條? PCB 測試條是整合在面板中、位於電路板旁的小型非功能銅箔及層壓板區塊。它會與電路板一起鑽孔、電鍍、壓合及完成表......
3D AOI 檢測詳解:如何捕捉 2D 系統漏檢的缺陷
重點摘要 3D AOI 檢測透過先進的高度及體積量測,已成為現代 PCB 組裝不可或缺的工序,可檢出傳統 2D AOI 經常漏掉的關鍵焊接缺陷,例如引腳翹起、焊料不足、枕頭效應及元件共面性問題。藉由結構光或莫爾紋技術取得精準的 3D 數據,3D AOI 可大幅減少誤判、提升一次通過率,並按照 IPC-A-610 標準確保長期可靠性。JLCPCB 將回流焊後 3D AOI 與 SPI、X-Ray 及功能測試結合,為原型及量產提供穩定高質素的 SMT 組裝。 你有否想過,現代 PCB 上的一個焊點有時比一粒沙還要小,而其品質可能決定產品是在現場使用 5 年,還是在 5 個月內失效?這正是 3D AOI 成為專業電子製造檢測標準的原因。3D A.O.I. 能準確擷取每個焊點的實際高度、體積及形狀,令隱藏缺陷變得可量化。當封裝縮小至 0201 及 01005,而 BGA 間距低於 0.4 mm 時,單純的平面相機影像已無法分辨焊料是否足夠,或引腳是否離開焊盤數微米。 你需要的是深度資訊,而 3D AOI 正好提供這一點。本文將探討 3D AOI 檢測、其量測技術、在 SMT 生產線上的應用,以及為何它始終......
如何掌握高速設計的 PCB 阻抗測試
重點摘要 TDR 驗證:阻抗測試會在測試 coupon 上使用時域反射儀(TDR),驗證高速走線。 實際因素:實際阻抗會受製造變數影響,包括走線側蝕、阻焊層及壓合後電介質厚度。 設計至製造的閉環:佈局時使用製造商提供的精確疊層及 Dk 值,並根據 TDR 報告在 ±10% 容差內優化後續版本。 阻抗測試可能決定 USB 3.0 連接是否能夠可靠運作,或是在實際使用時失效。你的佈局工具可能預測為 50 Ω,但製造過程會改變實際幾何形狀。蝕刻會令走線形成略帶梯形的截面;電介質厚度會有差異,而阻焊層也可能令最終阻抗發生偏移。 圖 1:以 TDR 取樣示波器探測阻抗 基本概念很簡單:快速訊號邊沿會直接回應其前方的走線幾何形狀。改變走線寬度、電介質高度或材料,邊沿所看到的阻抗便會不同。任何不匹配都會反射部分訊號。阻抗測試的原理,是向走線施加快速電氣階躍,然後量度由此產生的反射。本指南將說明時域反射測試(TDR)的工作方式、阻抗 coupon 的設計及校準方法,以及哪些製造差異可能令 50 Ω 走線超出容差。 PCB 阻抗控制及測試簡介 阻抗控制是你在設計中指定的目標;阻抗測試則確認製成的電路板是否真正符合該......
高密度板測試覆蓋率攻堅:PCB 製造測試中的 JTAG 邊界掃描
隨著球柵陣列(BGA)封裝普及,針床治具的探針無法接觸元件底部的節點,使用飛針測試一片複雜主機板可能需要半小時以上,新產品導入(NPI)階段還需要額外支出治具費用。雙面高密度電路板的情況更加棘手:板面布滿元件,測試點難以安排,傳統電路內測試(ICT)的覆蓋率也受到限制。邊界掃描測試正是為了處理這類測試盲區,但許多團隊直到客戶進行工廠稽核時,才發現設計階段根本沒有預留相關資源。 IEEE 1149.1 標準(俗稱 JTAG)在晶片各個輸入/輸出(I/O)接腳旁嵌入掃描單元,透過 TCK、TMS、TDI 與 TDO 四條訊號線,就能驅動及讀取接腳狀態,不依賴實體探針接觸。對於測試治具無法接觸的BGA 互連,邊界掃描能在不拆開封裝的情況下,逐一檢查網路是否存在開路或短路,這正是它的重要價值。 注意事項 JTAG 邊界掃描的價值,在於突破封裝限制以檢查數位互連,但它不能取代所有 PCB 測試。設計階段預先規劃掃描鏈、準備邊界掃描描述語言(BSDL)檔案並預留測試點,才能真正提高量產測試覆蓋率。 一、邊界掃描工作原理 掃描鏈上每顆相容晶片的內部,都包含測試存取埠(TAP)控制器、指令暫存器與資料暫存器群。T......
濕熱環境下PCB CAF導電陽極絲失效分析與材料選型
儲能電站、車載電控、海上風電變流器的 PCB,服役環境常年高濕,設計壽命動輒十年起步。這類客訴有個共同特徵:設備間歇性死機或漏電保護誤動作,拆板送回實驗室量測,絕緣電阻又恢復正常,復測復現不了。折騰幾輪後把板子做切片,才在玻纖布層裡找到那根細如髮絲的金屬絲,PCB CAF 失效的排查至此才算摸到門。 CAF(導電陽極絲)是銅離子在高濕高壓下沿玻纖與樹脂界面電化學遷移形成的導電通道,屬於典型的 PCB 絕緣失效。它和表面枝晶不是一回事:枝晶生長在板面看得見的位置,CAF 躲在基材內部,常規目檢和簡單量測都抓不到它。PCB 耐濕可靠性做得好不好,很大程度上就看對 CAF 的認知深度。 注意事項 CAF 屬於藏在 PCB 基材內部的絕緣可靠性失效,外觀檢查正常並不代表沒有風險。設計、材料與製程必須同時管控,才能降低濕熱環境下的長期失效機率。 一、CAF 失效機理與典型形貌 CAF 生長需要四個條件同時成立:濕氣提供電解環境、導體間存在直流偏壓、玻纖/樹脂界面存在親水通道、陽極有銅源。通電後陽極銅氧化溶出 Cu+,在電場驅動下沿玻纖束表面向陰極遷移,沿途還原堆積成絲狀或樹枝狀沉積,最終把相鄰導體連通。切片......