預防 PCB 翹曲:設計與製造的最佳實務
1 分鐘
- 什麼是 PCB 翹曲?
- PCB 翹曲的危害
- PCB 翹曲的原因
- 如何預防電路板翹曲
- 電路板焊接翹曲的解決方案
在電子設備的設計與製造過程中,PCB(印刷電路板)翹曲是一個常見卻令人頭痛的問題。PCB 翹曲不僅會影響設備的性能與可靠性,還可能導致連接問題及其他嚴重後果。因此,了解如何預防與解決 PCB 翹曲至關重要。本文將探討設計與製造中的一些最佳實踐,幫助您有效預防 PCB 翹曲問題的發生。
什麼是 PCB 翹曲?
PCB 翹曲指的是電路板的彎曲現象,也就是原本平整的電路板在放在桌面上時,兩端或中間會微微向上傾斜。
在實際生產中,大多數 PCB 都會有一定程度的彎曲,而非完全平整。如何衡量 PCB 的翹曲標準呢?通常透過測量其「翹曲度」來評估。
根據 IPC 標準,有表面貼裝元件的 PCB 板允許翹曲度為 0.75%,而無表面貼裝元件的 PCB 板則為 1.5%。然而,為了滿足高精度與高速貼裝的需求,部分電子組裝廠商對翹曲的要求更為嚴格,有些要求翹曲度為 0.5%,少數甚至要求 0.3%。
PCB 翹曲的危害
會阻礙 SMT 電子元件的安裝,導致元件(包括積體晶片)與 PCB 板焊點之間接觸不良。
增加電子元件的安裝難度,使引腳難以切斷。
在波峰焊過程中,部分焊盤可能因翹曲而無法有效與焊錫表面連接。
這些問題不僅影響生產效率,還可能導致設備性能下降與可靠性問題。因此,預防與解決 PCB 翹曲對於確保電子設備的穩定性與可靠性至關重要。
PCB 翹曲的原因
電路板重量造成的變形。
電路板的重量會使其凹陷變形。在回流焊爐中,板的兩側作為支點支撐整塊板子,若板上有重物或尺寸過大,會導致板子中間凹陷,進而彎曲。
V-Cut 對拼板變形的影響
V-Cut 是破壞板子結構的重要因素,因為它在原本的大片板上開槽,使 V-Cut 處更容易變形。
PCB 壓合製程導致的翹曲
Mainly results from thermal stress, increased thickness, varied pattern distribution, more prepregs, and challenges in eliminating thermal stress.
儲存不當
在儲存過程中堆疊板子或貨架支撐不足,可能導致機械變形,尤其是薄板。
銅箔面積不均
一側多一側少,導致表面張力不均,溫度過高時造成板子翹曲。
如何預防電路板翹曲
● 最佳化設計:
確保設計符合標準尺寸與重量要求,避免過大或過重的設計。
合理安排 V-Cut 設計,減少對板子結構的破壞。
● 材料選擇:
選用高品質的 PCB 基材,如玻璃纖維增強的 FR-4,以降低翹曲的可能性。可考慮選用較薄的基材,因為較厚的基材容易造成翹曲。
● 適當儲存:
在半成品的儲存過程中,應避免堆疊與不當存放,尤其是薄板。
● 銅箔均勻分布:
在 PCB 兩側均勻分布銅箔,以確保熱傳導與材料性能一致。
電路板焊接翹曲的解決方案
1. 控制溫度:在焊接過程中,應保持不同區域的溫度均勻。這可透過調整焊接溫度或改變焊接方式來實現。焊接時,焊錫必須充分潤濕,以防止焊點之間產生氣泡與間隙。
2. 最佳化結構:電路板的結構設計也會影響焊接翹曲。因此,我們可透過修改電路板結構與調整焊點位置,來減少焊接過程中的熱擾動,降低電路板的翹曲。
3. 加固電路板:針對焊接後的翹曲,可採用加固方式解決。例如,在翹曲嚴重的區域加強支撐,或在翹曲處增加焊點。
4. 更換材料:若上述措施皆無效,可考慮更換材料。選用熱膨脹係數較低的材料或採用表面黏合技術,有助於減少電路板焊接翹曲。
持續學習
PCB 熱循環測試如何揭示製造可靠性
重點摘要 揭露潛在缺陷:熱膨脹會使微小裂縫張開,找出室溫測試無法發現的導通孔失效。 熱膨脹不匹配造成應力:不同材料的熱膨脹差異會隨時間削弱導通孔及焊點。 標準化測試:依照 IPC 及 JESD 規範執行,並以電阻增加作為失效判定依據。 製程預防:採用高 Tg 材料、較厚銅層及填孔製程,可延長電路板壽命。 破壞性測試:測試會消耗電路板的疲勞壽命,因此受測樣品必須報廢。 PCB 熱循環測試能找出室溫電氣測試無法發現的故障。當電路板冷卻時,導通孔孔壁上的裂縫通常會重新閉合;但當層壓材料受熱膨脹時,裂縫便可能張開,而此時一般不會進行探測。 圖 1:置於熱循環試驗箱中的 PCB 測試片,以及即時顯示的電阻變化曲線 這是由熱膨脹不匹配所造成:銅的熱膨脹係數約為 17 ppm/°C,而電鍍孔周圍的環氧樹脂在厚度方向的膨脹量則超過銅的兩倍。每次加熱及冷卻循環,都會使孔銅反覆受到拉伸,就像來回彎折迴紋針一樣。本指南將說明熱循環測試的目的,以及它與其他可靠性測試的差異,並介紹實驗室採用的測試參數、方法,以及這些測試能揭示的失效模式。 什麼是 PCB 熱循環測試? 熱循環測試是讓電路板或測試片在低溫與高溫狀態之間反覆循......
PCB 分層詳解:成因、檢測及預防
重點摘要 成因:260°C 回流焊期間,水分化成蒸氣,在熱膨脹作用下造成層間分離。 材料:高溫無鉛製程需要中高 Tg 層壓板,不能使用標準 FR4。 檢測:表面起泡可目視發現,內部空洞則需要聲學檢測或微切片。 預防:透過銅平衡、正確壓合曲線及乾燥包裝保護黏結強度。 修復:環氧樹脂修補只適用於輕微表面缺陷;內部裂分需要更換電路板。 PCB 分層通常在焊接前就已開始,起因是電路板吸收了水分。在無鉛回流焊約 260 °C 的上限溫度下,水會沸騰並產生約 46 倍大氣壓的壓力。抵抗這股壓力、將各層固定在一起的,只有一層薄薄的固化環氧樹脂。多層板由銅箔及以環氧樹脂黏合的玻璃布組成,而環氧樹脂是其中最脆弱的部分。銅和玻璃受熱時幾乎不會膨脹,樹脂卻會沿板厚方向大幅膨脹,因為該方向沒有玻璃纖維加以約束。 圖 1:含有分層預浸料層的多層 PCB 截面 因此,每次焊接都會拉扯相同的黏結面,而水分則從內部施加壓力。當其中一個黏結面脫開時,就形成分層。這解釋了為何電路板可以通過來料檢驗,卻在第二次進入焗爐時失效。本指南介紹分層如何開始、造成分層的原因、檢測方法、預防措施,以及何時可以修復已分層的電路板。 甚麼是 PCB ......
高良率 PCB 製造中在線測試的主要優勢
重點摘要 精準定位故障:ICT 逐個測試元件,即使不啟動韌體,也能報告精確到引腳的故障。 由佈局決定覆蓋率:測試覆蓋率取決於測試焊盤尺寸(0.9–1.0 mm)、間距和淨空等佈局規則。 治具與探針:大量生產使用針床治具,幾秒內即可完成測試;原型則可使用無需治具的飛針測試。 守護測量精度:守護技術可隔離平行路徑,更早發現錯誤數值並降低返工成本。 分層品質保證:將 ICT 與 AOI、AXI 結合,可以覆蓋整個組裝流程中的不同缺陷。 在線路板上,電路測試會透過壓在銅箔上的彈簧針,逐個檢查組裝完成的電路板元件。一塊完整電路板只需數秒即可完成測試。ICT 不在乎韌體是否成功啟動,因為它提出的是更具體的問題:每個元件是否具有正確數值、方向是否正確,以及是否焊接到正確網絡?功能測試失敗只能告訴你電路板無法工作,而 ICT 會指出具體焊點,例如 R14 開路,或 U3 的兩個引腳出現橋接。每一項測量都需要探針能夠接觸的測試焊盤。 圖 1:組裝 PCB 壓在針床彈簧探針上 因此,測試覆蓋率早在佈局階段就已經決定,遠早於任何治具製作。本指南將介紹 ICT 如何在生產中運作,以及針床治具如何與飛針測試比較,並說明 I......
為何 PCB 測試條對可靠電路板製造至關重要
重點摘要 破壞性測試:測試條可進行破壞性檢查,而不會損壞功能電路板。 真實製程鏡像:測試條採用完全相同的疊層及銅密度,反映整塊面板品質。 清晰量測:直線結構可進行精確的 TDR 阻抗及過孔檢查。 品質屏障:測試條失效可在出貨前識別問題面板。 PCB 測試條是訂單中刻意被破壞的一部分。它位於電路板旁的面板邊框,會經歷相同的鑽孔、電鍍及壓合步驟,之後被折下並切成兩半。這聽起來像浪費,但它代表了其他方法無法接觸的內部結構。決定電路板能否長期可靠工作的部分幾乎都埋在內部:孔壁上的銅、內層對位,以及蝕刻後走線的實際形狀,從外觀看不到。 圖 1:生產面板旁的阻抗測試條 把測試條看成可犧牲的複製品,而不是廢料後,隨板附上的品質報告便容易理解。本指南介紹測試條包含的結構、在面板上的位置、IPC 測試條類型,以及測試結果何時不再可靠。 測試條在品質保證中的作用 成品 PCB 隱藏了幾乎所有決定壽命的因素。因此,品質保證依靠可切開、加熱及拉開的犧牲樣本,而不必損壞要交付的電路板。 甚麼是 PCB 測試條? PCB 測試條是整合在面板中、位於電路板旁的小型非功能銅箔及層壓板區塊。它會與電路板一起鑽孔、電鍍、壓合及完成表......
3D AOI 檢測詳解:如何捕捉 2D 系統漏檢的缺陷
重點摘要 3D AOI 檢測透過先進的高度及體積量測,已成為現代 PCB 組裝不可或缺的工序,可檢出傳統 2D AOI 經常漏掉的關鍵焊接缺陷,例如引腳翹起、焊料不足、枕頭效應及元件共面性問題。藉由結構光或莫爾紋技術取得精準的 3D 數據,3D AOI 可大幅減少誤判、提升一次通過率,並按照 IPC-A-610 標準確保長期可靠性。JLCPCB 將回流焊後 3D AOI 與 SPI、X-Ray 及功能測試結合,為原型及量產提供穩定高質素的 SMT 組裝。 你有否想過,現代 PCB 上的一個焊點有時比一粒沙還要小,而其品質可能決定產品是在現場使用 5 年,還是在 5 個月內失效?這正是 3D AOI 成為專業電子製造檢測標準的原因。3D A.O.I. 能準確擷取每個焊點的實際高度、體積及形狀,令隱藏缺陷變得可量化。當封裝縮小至 0201 及 01005,而 BGA 間距低於 0.4 mm 時,單純的平面相機影像已無法分辨焊料是否足夠,或引腳是否離開焊盤數微米。 你需要的是深度資訊,而 3D AOI 正好提供這一點。本文將探討 3D AOI 檢測、其量測技術、在 SMT 生產線上的應用,以及為何它始終......
如何掌握高速設計的 PCB 阻抗測試
重點摘要 TDR 驗證:阻抗測試會在測試 coupon 上使用時域反射儀(TDR),驗證高速走線。 實際因素:實際阻抗會受製造變數影響,包括走線側蝕、阻焊層及壓合後電介質厚度。 設計至製造的閉環:佈局時使用製造商提供的精確疊層及 Dk 值,並根據 TDR 報告在 ±10% 容差內優化後續版本。 阻抗測試可能決定 USB 3.0 連接是否能夠可靠運作,或是在實際使用時失效。你的佈局工具可能預測為 50 Ω,但製造過程會改變實際幾何形狀。蝕刻會令走線形成略帶梯形的截面;電介質厚度會有差異,而阻焊層也可能令最終阻抗發生偏移。 圖 1:以 TDR 取樣示波器探測阻抗 基本概念很簡單:快速訊號邊沿會直接回應其前方的走線幾何形狀。改變走線寬度、電介質高度或材料,邊沿所看到的阻抗便會不同。任何不匹配都會反射部分訊號。阻抗測試的原理,是向走線施加快速電氣階躍,然後量度由此產生的反射。本指南將說明時域反射測試(TDR)的工作方式、阻抗 coupon 的設計及校準方法,以及哪些製造差異可能令 50 Ω 走線超出容差。 PCB 阻抗控制及測試簡介 阻抗控制是你在設計中指定的目標;阻抗測試則確認製成的電路板是否真正符合該......