PCB 中的 Via-in-Pad:優勢與挑戰
1 分鐘
在印刷電路板(PCB)設計中,焊盤內導通孔(via-in-pad)已成為廣泛採用的技術,特別是在高密度互連(HDI)設計中。它特別適用於封裝間距為 0.8 mm 或更小的 BGA。此方法將導通孔直接置於元件的表面貼裝焊盤內,帶來多項設計與性能優勢,例如:將去耦電容更靠近 IC 接腳放置,提升旁路與雜訊性能。正確實施焊盤內導通孔可確保熱性能、RF 屏蔽與電源應用的相容性。然而,焊盤內導通孔在製造上帶來獨特挑戰,需在設計與生產階段審慎考量。本文探討在 PCB 設計中使用焊盤內導通孔的優點、挑戰與實務考量。
導通孔用於在多層 PCB 的不同層之間傳輸電氣訊號。與其將訊號從接腳拉出再放置傳統導通孔,不如直接在焊盤上製作導通孔。焊盤內導通孔可節省空間、簡化佈線、改善熱管理,並降低寄生電感。焊盤內導通孔通常比傳統導通孔更昂貴。設計者必須確認其 PCB 製造商的設計能力,並從 PCB 設計工具中提取所有必要檔案,以確保電路板順利製造。
什麼是焊盤?為何使用焊盤內導通孔?
焊盤 是 PCB 上的導電區域,用於焊接元件。焊盤對於確保元件與電路板之間可靠的電氣與機械連接至關重要。在傳統設計中,導通孔放置在焊盤外部以連接不同 PCB 層。然而,在空間有限的 HDI 設計中,將導通孔置於焊盤內(即焊盤內導通孔)可最佳化空間利用率並提升電氣性能。
焊盤內導通孔特別適用於:
- 高密度設計
- BGA 封裝
- 高速設計
- 熱管理
還有許多其他優點,例如改善訊號完整性,我們將在下方獨立章節討論。
焊盤內導通孔的設計考量
實施焊盤內導通孔需遵循特定設計準則,以確保可製造性與可靠性:
- 導通孔填塞與覆蓋:開放式導通孔可能導致焊料被吸入孔內,造成焊盤焊料不足。為防止此情況,導通孔必須以環氧樹脂填塞並覆蓋銅層。
- 焊盤定義:金屬定義焊盤應完全包覆導通孔以避免焊料擴散,而防焊定義焊盤則允許導通孔有限度地置於焊盤內。
- 熱與 RF 考量:對於電源應用,焊盤內的熱導通孔可增強散熱;對於 RF 設計,焊盤內導通孔可將阻抗不連續性降至最低。
- 銅厚度:確保導通孔電鍍銅厚度足夠,以承受機械與熱應力。
- 防焊層:適當的防焊層覆蓋可防止焊料橋接,確保焊點牢固。
焊盤內導通孔提升元件密度:
使用焊盤內導通孔的主要原因是提升 PCB 佈局的元件密度,但成本較高。正確使用焊盤內導通孔需將導通孔填塞並電鍍覆蓋,以提供 SMD 元件可焊接表面。只要遵循此做法,即可避免組裝問題。現在您可以試試 JLCPCB 的免費焊盤內導通孔製程,將 PCB 設計效率提升 200%。
由於焊盤內導通孔用於高密度 PCB 佈局,因此可大幅提升元件放置密度。若計畫使用焊盤內導通孔,必須將導通孔填塞,防止焊料被吸至板子另一側並造成組裝缺陷。只要遵循此首要準則,即可成功利用焊盤內導通孔提升 PCB 佈局的元件密度。
焊盤內導通孔的優點:
如前所述,使用焊盤內導通孔的主要原因之一是節省空間。讓設計者直接將導通孔置於焊盤下方,不僅騰出空間,也簡化佈線(特別是 BGA 封裝)。同時顯著提升 PCB 上熱源的散熱效果。焊盤內導通孔也讓設計者將旁路電容更靠近元件放置,將電感降至最低。對於高速設計與介面,這可改善訊號完整性。更具體地說,焊盤內導通孔技術的關鍵優點如下:
- 空間最佳化:實現緊湊佈局,特別適用於 BGA 與小型元件。
- 改善訊號完整性:縮短走線長度,將訊號損失與干擾降至最低。
- 增強熱性能:焊盤內導通孔作為熱傳導通道,有效散熱。
- 簡化佈線:減少額外走線需求,便於密集設計佈線。
- 旁路電容更靠近:讓電容更靠近元件接腳,改善電源傳輸。
焊盤內導通孔的挑戰與缺點:
使用焊盤內導通孔有一些缺點,需事先了解以做出明智的設計選擇。PCB 設計者在選擇焊盤內導通孔設計前,最好先檢視以下要點。若導通孔未精確放置與填塞,會產生表面凸起。這些表面不規則會使元件焊接(特別是接點細小的小型元件)變得複雜。因此,製造商在製作焊盤內導通孔時,必須確保消除所有表面凸起。若缺乏適當的製造技術,焊盤內導通孔將難以設計與實現。
- 製造複雜度:需先進製程如導通孔填塞與平坦化,增加製造成本。
- 焊接問題:開放式導通孔可能導致焊料被吸入,形成弱焊點。
- 設計限制:導通孔放置不當可能導致立碑效應或焊膏擴散。
- 熱膨脹:材料間熱膨脹不匹配可能導致機械應力與失效。
實際應用:
焊盤內導通孔常與 BGA 封裝元件搭配使用,因為內部幾乎沒有空間放置其他導通孔。BGA 的焊球尺寸與鄰近接腳間距可能僅有零點幾毫米,使得表面佈線極為困難。可從每支接腳拉出極細走線至適當位置再製作導通孔。
但這並非最佳做法。BGA 封裝元件的接腳以矩陣方式排列,每支接腳都有小型焊球。與其他常見封裝如雙列直插(DIL)相比,BGA 提供更高封裝效率與堅固性。替代方案是,與其將所有接腳拉出並在遠離元件處製作導通孔,不如直接在 BGA 焊盤下方製作導通孔,將元件接腳攜帶的訊號傳送至所需 PCB 層。採用此類設計的裝置包括:
- 智慧型手機與穿戴裝置,其中緊湊設計至關重要。
- 高頻 RF 電路,需將訊號衰減降至最低。
- 電源電子,需增強散熱。
- 醫療設備,可靠性與空間效率至關重要。
焊盤內導通孔 vs 傳統導通孔:
對於許多在日常應用中使用印刷電路板的產業人士而言,傳統導通孔與焊盤內導通孔(VIP)之間的選擇仍充滿神秘感。有人質疑是否值得花費成本嘗試 VIP,以及 VIP 是否會成為未來所有印刷電路板的標準。
若您仍不確定該選擇傳統導通孔還是焊盤內導通孔,Millennium Circuits Limited 可提供協助。我們是全球印刷電路板供應專家,對 PCB 設計瞭若指掌。我們擁有優秀的設計師、製造商與工程師,精通 PCB 設計的各個面向,包括導通孔放置。
JLCPCB 的焊盤內導通孔服務:
領先 PCB 製造商 JLCPCB 提供先進的焊盤內導通孔服務,滿足現代設計需求。其服務包含導通孔填塞、覆蓋與電鍍,將焊料吸入降至最低並確保可靠連接。憑藉最先進的製程,JLCPCB 為 HDI 設計提供高性價比解決方案,讓設計者以高精度與高效率實現焊盤內導通孔。 請參閱我們關於 6-2- 層焊盤內導通孔設計的完整文章。
結論:
焊盤內導通孔是現代 PCB 設計的強大技術,提供空間效率、電氣性能提升與熱管理優勢。然而,它也帶來製造與設計挑戰,需仔細規劃並與值得信賴的 PCB 製造商(如 JLCPCB)合作。透過了解其優點與限制,設計者可利用焊盤內導通孔實現高性能且可靠的 PCB 設計。憑藉適當的設計實務與先進製造支援,焊盤內導通孔將持續在推進 PCB 技術中扮演關鍵角色。
持續學習
PCB 熱循環測試如何揭示製造可靠性
重點摘要 揭露潛在缺陷:熱膨脹會使微小裂縫張開,找出室溫測試無法發現的導通孔失效。 熱膨脹不匹配造成應力:不同材料的熱膨脹差異會隨時間削弱導通孔及焊點。 標準化測試:依照 IPC 及 JESD 規範執行,並以電阻增加作為失效判定依據。 製程預防:採用高 Tg 材料、較厚銅層及填孔製程,可延長電路板壽命。 破壞性測試:測試會消耗電路板的疲勞壽命,因此受測樣品必須報廢。 PCB 熱循環測試能找出室溫電氣測試無法發現的故障。當電路板冷卻時,導通孔孔壁上的裂縫通常會重新閉合;但當層壓材料受熱膨脹時,裂縫便可能張開,而此時一般不會進行探測。 圖 1:置於熱循環試驗箱中的 PCB 測試片,以及即時顯示的電阻變化曲線 這是由熱膨脹不匹配所造成:銅的熱膨脹係數約為 17 ppm/°C,而電鍍孔周圍的環氧樹脂在厚度方向的膨脹量則超過銅的兩倍。每次加熱及冷卻循環,都會使孔銅反覆受到拉伸,就像來回彎折迴紋針一樣。本指南將說明熱循環測試的目的,以及它與其他可靠性測試的差異,並介紹實驗室採用的測試參數、方法,以及這些測試能揭示的失效模式。 什麼是 PCB 熱循環測試? 熱循環測試是讓電路板或測試片在低溫與高溫狀態之間反覆循......
PCB 分層詳解:成因、檢測及預防
重點摘要 成因:260°C 回流焊期間,水分化成蒸氣,在熱膨脹作用下造成層間分離。 材料:高溫無鉛製程需要中高 Tg 層壓板,不能使用標準 FR4。 檢測:表面起泡可目視發現,內部空洞則需要聲學檢測或微切片。 預防:透過銅平衡、正確壓合曲線及乾燥包裝保護黏結強度。 修復:環氧樹脂修補只適用於輕微表面缺陷;內部裂分需要更換電路板。 PCB 分層通常在焊接前就已開始,起因是電路板吸收了水分。在無鉛回流焊約 260 °C 的上限溫度下,水會沸騰並產生約 46 倍大氣壓的壓力。抵抗這股壓力、將各層固定在一起的,只有一層薄薄的固化環氧樹脂。多層板由銅箔及以環氧樹脂黏合的玻璃布組成,而環氧樹脂是其中最脆弱的部分。銅和玻璃受熱時幾乎不會膨脹,樹脂卻會沿板厚方向大幅膨脹,因為該方向沒有玻璃纖維加以約束。 圖 1:含有分層預浸料層的多層 PCB 截面 因此,每次焊接都會拉扯相同的黏結面,而水分則從內部施加壓力。當其中一個黏結面脫開時,就形成分層。這解釋了為何電路板可以通過來料檢驗,卻在第二次進入焗爐時失效。本指南介紹分層如何開始、造成分層的原因、檢測方法、預防措施,以及何時可以修復已分層的電路板。 甚麼是 PCB ......
高良率 PCB 製造中在線測試的主要優勢
重點摘要 精準定位故障:ICT 逐個測試元件,即使不啟動韌體,也能報告精確到引腳的故障。 由佈局決定覆蓋率:測試覆蓋率取決於測試焊盤尺寸(0.9–1.0 mm)、間距和淨空等佈局規則。 治具與探針:大量生產使用針床治具,幾秒內即可完成測試;原型則可使用無需治具的飛針測試。 守護測量精度:守護技術可隔離平行路徑,更早發現錯誤數值並降低返工成本。 分層品質保證:將 ICT 與 AOI、AXI 結合,可以覆蓋整個組裝流程中的不同缺陷。 在線路板上,電路測試會透過壓在銅箔上的彈簧針,逐個檢查組裝完成的電路板元件。一塊完整電路板只需數秒即可完成測試。ICT 不在乎韌體是否成功啟動,因為它提出的是更具體的問題:每個元件是否具有正確數值、方向是否正確,以及是否焊接到正確網絡?功能測試失敗只能告訴你電路板無法工作,而 ICT 會指出具體焊點,例如 R14 開路,或 U3 的兩個引腳出現橋接。每一項測量都需要探針能夠接觸的測試焊盤。 圖 1:組裝 PCB 壓在針床彈簧探針上 因此,測試覆蓋率早在佈局階段就已經決定,遠早於任何治具製作。本指南將介紹 ICT 如何在生產中運作,以及針床治具如何與飛針測試比較,並說明 I......
為何 PCB 測試條對可靠電路板製造至關重要
重點摘要 破壞性測試:測試條可進行破壞性檢查,而不會損壞功能電路板。 真實製程鏡像:測試條採用完全相同的疊層及銅密度,反映整塊面板品質。 清晰量測:直線結構可進行精確的 TDR 阻抗及過孔檢查。 品質屏障:測試條失效可在出貨前識別問題面板。 PCB 測試條是訂單中刻意被破壞的一部分。它位於電路板旁的面板邊框,會經歷相同的鑽孔、電鍍及壓合步驟,之後被折下並切成兩半。這聽起來像浪費,但它代表了其他方法無法接觸的內部結構。決定電路板能否長期可靠工作的部分幾乎都埋在內部:孔壁上的銅、內層對位,以及蝕刻後走線的實際形狀,從外觀看不到。 圖 1:生產面板旁的阻抗測試條 把測試條看成可犧牲的複製品,而不是廢料後,隨板附上的品質報告便容易理解。本指南介紹測試條包含的結構、在面板上的位置、IPC 測試條類型,以及測試結果何時不再可靠。 測試條在品質保證中的作用 成品 PCB 隱藏了幾乎所有決定壽命的因素。因此,品質保證依靠可切開、加熱及拉開的犧牲樣本,而不必損壞要交付的電路板。 甚麼是 PCB 測試條? PCB 測試條是整合在面板中、位於電路板旁的小型非功能銅箔及層壓板區塊。它會與電路板一起鑽孔、電鍍、壓合及完成表......
3D AOI 檢測詳解:如何捕捉 2D 系統漏檢的缺陷
重點摘要 3D AOI 檢測透過先進的高度及體積量測,已成為現代 PCB 組裝不可或缺的工序,可檢出傳統 2D AOI 經常漏掉的關鍵焊接缺陷,例如引腳翹起、焊料不足、枕頭效應及元件共面性問題。藉由結構光或莫爾紋技術取得精準的 3D 數據,3D AOI 可大幅減少誤判、提升一次通過率,並按照 IPC-A-610 標準確保長期可靠性。JLCPCB 將回流焊後 3D AOI 與 SPI、X-Ray 及功能測試結合,為原型及量產提供穩定高質素的 SMT 組裝。 你有否想過,現代 PCB 上的一個焊點有時比一粒沙還要小,而其品質可能決定產品是在現場使用 5 年,還是在 5 個月內失效?這正是 3D AOI 成為專業電子製造檢測標準的原因。3D A.O.I. 能準確擷取每個焊點的實際高度、體積及形狀,令隱藏缺陷變得可量化。當封裝縮小至 0201 及 01005,而 BGA 間距低於 0.4 mm 時,單純的平面相機影像已無法分辨焊料是否足夠,或引腳是否離開焊盤數微米。 你需要的是深度資訊,而 3D AOI 正好提供這一點。本文將探討 3D AOI 檢測、其量測技術、在 SMT 生產線上的應用,以及為何它始終......
如何掌握高速設計的 PCB 阻抗測試
重點摘要 TDR 驗證:阻抗測試會在測試 coupon 上使用時域反射儀(TDR),驗證高速走線。 實際因素:實際阻抗會受製造變數影響,包括走線側蝕、阻焊層及壓合後電介質厚度。 設計至製造的閉環:佈局時使用製造商提供的精確疊層及 Dk 值,並根據 TDR 報告在 ±10% 容差內優化後續版本。 阻抗測試可能決定 USB 3.0 連接是否能夠可靠運作,或是在實際使用時失效。你的佈局工具可能預測為 50 Ω,但製造過程會改變實際幾何形狀。蝕刻會令走線形成略帶梯形的截面;電介質厚度會有差異,而阻焊層也可能令最終阻抗發生偏移。 圖 1:以 TDR 取樣示波器探測阻抗 基本概念很簡單:快速訊號邊沿會直接回應其前方的走線幾何形狀。改變走線寬度、電介質高度或材料,邊沿所看到的阻抗便會不同。任何不匹配都會反射部分訊號。阻抗測試的原理,是向走線施加快速電氣階躍,然後量度由此產生的反射。本指南將說明時域反射測試(TDR)的工作方式、阻抗 coupon 的設計及校準方法,以及哪些製造差異可能令 50 Ω 走線超出容差。 PCB 阻抗控制及測試簡介 阻抗控制是你在設計中指定的目標;阻抗測試則確認製成的電路板是否真正符合該......