3D AOI 檢測詳解:如何捕捉 2D 系統漏檢的缺陷
2 分鐘
- 甚麼是 3D AOI?為何重要?
- 3D AOI 量測技術如何運作
- 2D AOI 與 3D AOI:直接比較
- 只有 3D AOI 才能可靠檢出的缺陷類型
- 3D AOI 在 SMT 生產線的哪個位置?
- 超越缺陷檢測的主要優勢
- JLCPCB 如何使用 3D AOI 維持一致的組裝品質
- 3D AOI 常見問題
- 結語
重點摘要
3D AOI 檢測透過先進的高度及體積量測,已成為現代 PCB 組裝不可或缺的工序,可檢出傳統 2D AOI 經常漏掉的關鍵焊接缺陷,例如引腳翹起、焊料不足、枕頭效應及元件共面性問題。藉由結構光或莫爾紋技術取得精準的 3D 數據,3D AOI 可大幅減少誤判、提升一次通過率,並按照 IPC-A-610 標準確保長期可靠性。JLCPCB 將回流焊後 3D AOI 與 SPI、X-Ray 及功能測試結合,為原型及量產提供穩定高質素的 SMT 組裝。
你有否想過,現代 PCB 上的一個焊點有時比一粒沙還要小,而其品質可能決定產品是在現場使用 5 年,還是在 5 個月內失效?這正是 3D AOI 成為專業電子製造檢測標準的原因。3D A.O.I. 能準確擷取每個焊點的實際高度、體積及形狀,令隱藏缺陷變得可量化。當封裝縮小至 0201 及 01005,而 BGA 間距低於 0.4 mm 時,單純的平面相機影像已無法分辨焊料是否足夠,或引腳是否離開焊盤數微米。

你需要的是深度資訊,而 3D AOI 正好提供這一點。本文將探討 3D AOI 檢測、其量測技術、在 SMT 生產線上的應用,以及為何它始終優於傳統 2D 檢測方法。我們亦會了解 JLCPCB 如何在組裝線上應用這項技術,確保大規模生產仍維持高質素。
甚麼是 3D AOI?為何重要?

先從基本概念開始。傳統自動光學檢測(AOI)以相機拍攝的平面 2D 影像為基礎,配合斜向光源,已沿用數十年。這種方法適合識別元件缺失或明顯的極性錯誤。然而,要判斷焊腳是否有足夠體積,或翼形引腳是否平貼焊盤,單靠 2D 影像並不足夠。3D AOI 檢測會以結構光圖案照射電路板,再擷取圖案在元件及焊點表面的變形。系統會為每個位置產生精準的 3D 資訊,建立整個組裝件的完整 3D 地圖。這不只是一張相片,而是按照 IPC-A-610 可接受標準,以計量級程式容差量測並比較數據。每個焊點會根據實際幾何形狀獲得客觀的合格/不合格評級,而非只依賴影像外觀。
3D AOI 量測技術如何運作
那麼,3D AOI 機器如何從平面的電路板取得三維資訊?現代系統主要採用三種量測原理。

- 相移莫爾紋投影 是高階 3D AOI 系統最常用的方法。機器以略有不同相位角的多組正弦莫爾紋圖案投射到電路板表面。相機會擷取每組圖案,並分析莫爾紋在表面特徵上的變形。系統可計算每個像素的相移,形成整塊電路板的精準高度圖。
- 結構光三角測量 由投影器以已知幾何圖案投射到電路板,再由處於已知偏移角度的相機擷取反射圖案。透過投射及接收圖案之間的幾何關係,利用三角測量計算取得高度資訊。這種方法速度快,適合在線生產。
- 雙目莫爾紋技術 使用位於不同位置的兩部相機,同時拍攝投射中的相同莫爾紋圖案。由於兩部相機從不同角度量測同一位置,系統可量測絕對深度,避免單相機莫爾紋系統常見的 2π 歧義。
2D AOI 與 3D AOI:直接比較
如果你想知道 3D AOI 是否真的比傳統 2D 系統有重大提升,以下數據可以說明一切。
| 特徵 | 2D AOI | 3D AOI |
|---|---|---|
| 量測類型 | 平面(只限 X、Y) | 體積(X、Y、Z) |
| 焊點評估 | 顏色及形狀分析 | 高度、體積及焊角幾何 |
| 誤判率 | 通常 8–10% 或更高 | 優化程式後低於 5% |
| 引腳翹起檢測 | 不可靠 | 以高度為基礎的精準檢測 |
| 共面性量測 | 無法進行 | 標準功能 |
| 陰影及反光敏感度 | 高(誤判主要來源) | 低(高度數據消除歧義) |
| 缺陷漏檢率 | 實際缺陷的 2–5% | 表面可見缺陷低於 1% |
2D AOI 的根本問題在於以亮度閾值及顏色分析作決策。在高密度佈局中,高 元件的陰影會投射到鄰近焊點,系統難以分辨真正缺陷與光學偽影。3D AOI 徹底消除這類問題。由於它量測的是實體高度而非亮度,陰影不會影響結果。行業基準顯示,與只採用 2D 檢測相比,3D AOI 最多可多檢出 30% 的缺陷。
只有 3D AOI 才能可靠檢出的缺陷類型
這正是 3D AOI 真正發揮威力的地方。有些焊接缺陷從頂部表面看似正常,但從可靠性角度卻完全不可接受。

- 枕頭效應:回流焊期間,BGA 焊球與焊膏部分分離,頂部看似良好,但底部並非如此。
- 焊料體積不足:焊點沒有足夠焊料形成良好焊角。2D 影像可能看似乾淨,但體積未達 IPC-A-610 長期可靠性要求。
- 引腳翹起:翼形 QFP 或 J 型引腳只翹起數微米。2D 相機無法看見,但可透過 Z 軸數據輕易量測。
- 元件傾斜/共面性問題:被斜放的被動元件或 IC 超出可接受範圍。可靠判斷方法是量度元件不同部位之間的高度差。
- 墓碑效應:晶片元件一端在回流焊期間離開焊盤。透過量度高度,3D AOI 可在早期階段發現墓碑效應。
- 具高度資訊的焊橋:相鄰焊盤之間出現焊料時,必須結合高度資訊,判斷是實際焊橋還是可接受的焊料彎月面。
對於細間距 QFP 封裝(0.5 mm 或以下)、微型 BGA 陣列及 0201 微型被動元件,這些缺陷過於細微,2D 評估無法可靠判斷。
3D AOI 在 SMT 生產線的哪個位置?
SMT 組裝可在多個位置安裝 3D AOI 機器。每個位置的功能不同,最佳位置取決於你的品質目標。

- 印刷後(SPI 位置):在鋼網印刷機之後、貼裝元件之前,檢查焊膏體積、高度及對位。部分 3D AOI 機器可配合專用 SPI 系統使用。
- 貼裝後(回流焊前):完成貼片後,確認所有元件存在、方向正確及穩妥就位。避免讓有貼裝錯誤的電路板進入回流焊爐,節省爐內時間。
- 回流焊後:最重要的位置。電路板離開回流焊爐後,所有焊點已形成最終狀態。3D AOI 會檢查每個焊點的高度相關缺陷、潤濕、焊角成形、體積及焊橋。
回流焊後檢測是 3D AOI 最能發揮效益的位置。現代在線系統可在輸送線速度下運作,並與上游設備即時通訊。當系統偵測到趨勢(例如特定焊盤圖案的焊料體積下降),便可在問題惡化前發出警報或停止生產線。採用 BGA 元件的電路板,智能製造商會在回流焊後 3D AOI 之外加入 X-Ray 檢測。AOI 無法看穿不透明封裝,而 X-Ray 可補足這個缺口,提供最完整的缺陷覆蓋。
超越缺陷檢測的主要優勢
3D AOI 系統的優勢遠超於找出更多不良焊點。以下是這項技術在整個製造流程中帶來的效益。

- 更高一次通過率:回流焊後立即發現缺陷,避免浪費下游資源。
- 降低誤判率:以高度為基礎的量測可排除陰影及反光偽影,操作員需要進行的人工複檢大幅減少。
- 閉環製程回饋:體積數據即時回饋至鋼網印刷機及貼片機,在缺陷趨勢累積前自動修正。
- 低現場失效率:工廠檢查越全面,保固退貨越少。對 IPC-A-610 Class 3 應用而言,這是必需條件。
- 快速導入新產品:3D AOI 讓工程師迅速找出及解決製程問題,加快由原型到量產的流程。
由 2D 轉向 3D 的 AOI 製造商,單是每個生產批次的返工成本,通常已報告節省數千美元。以下是 JLCPCB 如何運用 3D AOI 確保組裝品質。
JLCPCB 如何使用 3D AOI 維持一致的組裝品質
那麼,在實際生產環境中會是怎樣?JLCPCB 在 SMT 生產線上採用在線 2D 及 3D AOI 檢測。3D 系統運用結構光技術,捕捉明顯焊點缺陷,以及只有體積檢測才能發現的細微高度相關缺陷,包括焊點高度、元件共面性及焊角幾何。不過,3D AOI 只是多重品質保證流程中的一環。JLCPCB 的完整檢測流程包括:
- 焊膏檢測(SPI):在貼裝前確認印刷焊膏的體積及對位
- 貼裝後驗證:確認元件存在、方向及就位精度
- 回流焊後 3D AOI:以體積方式評估所有焊點及元件特徵
- X-Ray 檢測:專門覆蓋 BGA 及隱藏焊點封裝,並由受訓操作員人工檢查自動系統難以判斷的情況:
- 功能測試:對完成的組裝件進行通電測試。
3D AOI 系統的 SPC 數據會顯示於製程控制儀表板,讓團隊監察所有生產線的焊接品質趨勢。這套全面檢測系統支援 JLCPCB 的 SMT 組裝 服務,為工程師提供可靠的組裝 PCB 採購方案,鋼網低至 6 美元,組裝價格亦具競爭力。無論訂單是少量原型,還是數萬件量產,最終都能保持一致品質。
3D AOI 常見問題
問:甚麼是 3D AOI?它與 2D AOI 有何不同?
3D AOI 使用結構光投影或莫爾紋技術,從 PCB 組裝件取得體積高度數據。2D AOI 只擷取平面影像並依靠亮度分析,而 3D AOI 會量度每個焊點的實際高度、體積及形狀,因此能檢出 2D 相機看不見的引腳翹起及焊料不足等缺陷。
問:為甚麼 3D AOI 比人工目視檢查更好?
人工檢查主觀、速度慢,無法發現細間距元件的微米級缺陷。3D AOI 機器會按照既定容差提供客觀、可重複的量測,對表面可見缺陷的檢出率超過 98%。
問:3D AOI 能檢出所有組裝缺陷嗎?
不能。3D AOI 擅長檢測表面可見缺陷,包括焊橋、墓碑效應、引腳翹起及焊料體積不足,但無法看穿 BGA 等不透明封裝。封裝底下的缺陷需要 X-Ray 檢測才能可靠發現。
問:3D AOI 機器放在 SMT 生產線哪個位置?
最常見的位置是回流焊後,此時焊點已達最終狀態。部分製造商亦會在貼裝後放置系統,在回流焊前捕捉元件錯誤。回流焊後可提供最全面的缺陷覆蓋。
問:3D AOI 如何降低製造成本?
3D AOI 在回流焊後立即發現缺陷,避免不良電路板繼續消耗下游資源。較低的誤判率可減少浪費的複檢時間,而製程回饋數據有助在上游問題造成大批不良品前作出修正。
結語
現今,3D AOI 已被視為專業 PCB 組裝的必備設備。隨着元件尺寸持續縮小及電路板密度增加,體積量測是唯一能以生產速度可靠驗證焊點品質的方法。這項技術消除多類誤判,提供持續改善所需的製程數據,並找出平面相機無法檢測的缺陷。評估 PCB 組裝夥伴時,應了解其檢測基礎設施。JLCPCB 在生產線投資包括先進 3D AOI 在內的多階段品質保證,為現代電子產品提供所需的檢測水平。
持續學習
PCB 分層詳解:成因、檢測及預防
重點摘要 成因:260°C 回流焊期間,水分化成蒸氣,在熱膨脹作用下造成層間分離。 材料:高溫無鉛製程需要中高 Tg 層壓板,不能使用標準 FR4。 檢測:表面起泡可目視發現,內部空洞則需要聲學檢測或微切片。 預防:透過銅平衡、正確壓合曲線及乾燥包裝保護黏結強度。 修復:環氧樹脂修補只適用於輕微表面缺陷;內部裂分需要更換電路板。 PCB 分層通常在焊接前就已開始,起因是電路板吸收了水分。在無鉛回流焊約 260 °C 的上限溫度下,水會沸騰並產生約 46 倍大氣壓的壓力。抵抗這股壓力、將各層固定在一起的,只有一層薄薄的固化環氧樹脂。多層板由銅箔及以環氧樹脂黏合的玻璃布組成,而環氧樹脂是其中最脆弱的部分。銅和玻璃受熱時幾乎不會膨脹,樹脂卻會沿板厚方向大幅膨脹,因為該方向沒有玻璃纖維加以約束。 圖 1:含有分層預浸料層的多層 PCB 截面 因此,每次焊接都會拉扯相同的黏結面,而水分則從內部施加壓力。當其中一個黏結面脫開時,就形成分層。這解釋了為何電路板可以通過來料檢驗,卻在第二次進入焗爐時失效。本指南介紹分層如何開始、造成分層的原因、檢測方法、預防措施,以及何時可以修復已分層的電路板。 甚麼是 PCB ......
高良率 PCB 製造中在線測試的主要優勢
重點摘要 精準定位故障:ICT 逐個測試元件,即使不啟動韌體,也能報告精確到引腳的故障。 由佈局決定覆蓋率:測試覆蓋率取決於測試焊盤尺寸(0.9–1.0 mm)、間距和淨空等佈局規則。 治具與探針:大量生產使用針床治具,幾秒內即可完成測試;原型則可使用無需治具的飛針測試。 守護測量精度:守護技術可隔離平行路徑,更早發現錯誤數值並降低返工成本。 分層品質保證:將 ICT 與 AOI、AXI 結合,可以覆蓋整個組裝流程中的不同缺陷。 在線路板上,電路測試會透過壓在銅箔上的彈簧針,逐個檢查組裝完成的電路板元件。一塊完整電路板只需數秒即可完成測試。ICT 不在乎韌體是否成功啟動,因為它提出的是更具體的問題:每個元件是否具有正確數值、方向是否正確,以及是否焊接到正確網絡?功能測試失敗只能告訴你電路板無法工作,而 ICT 會指出具體焊點,例如 R14 開路,或 U3 的兩個引腳出現橋接。每一項測量都需要探針能夠接觸的測試焊盤。 圖 1:組裝 PCB 壓在針床彈簧探針上 因此,測試覆蓋率早在佈局階段就已經決定,遠早於任何治具製作。本指南將介紹 ICT 如何在生產中運作,以及針床治具如何與飛針測試比較,並說明 I......
為何 PCB 測試條對可靠電路板製造至關重要
重點摘要 破壞性測試:測試條可進行破壞性檢查,而不會損壞功能電路板。 真實製程鏡像:測試條採用完全相同的疊層及銅密度,反映整塊面板品質。 清晰量測:直線結構可進行精確的 TDR 阻抗及過孔檢查。 品質屏障:測試條失效可在出貨前識別問題面板。 PCB 測試條是訂單中刻意被破壞的一部分。它位於電路板旁的面板邊框,會經歷相同的鑽孔、電鍍及壓合步驟,之後被折下並切成兩半。這聽起來像浪費,但它代表了其他方法無法接觸的內部結構。決定電路板能否長期可靠工作的部分幾乎都埋在內部:孔壁上的銅、內層對位,以及蝕刻後走線的實際形狀,從外觀看不到。 圖 1:生產面板旁的阻抗測試條 把測試條看成可犧牲的複製品,而不是廢料後,隨板附上的品質報告便容易理解。本指南介紹測試條包含的結構、在面板上的位置、IPC 測試條類型,以及測試結果何時不再可靠。 測試條在品質保證中的作用 成品 PCB 隱藏了幾乎所有決定壽命的因素。因此,品質保證依靠可切開、加熱及拉開的犧牲樣本,而不必損壞要交付的電路板。 甚麼是 PCB 測試條? PCB 測試條是整合在面板中、位於電路板旁的小型非功能銅箔及層壓板區塊。它會與電路板一起鑽孔、電鍍、壓合及完成表......
3D AOI 檢測詳解:如何捕捉 2D 系統漏檢的缺陷
重點摘要 3D AOI 檢測透過先進的高度及體積量測,已成為現代 PCB 組裝不可或缺的工序,可檢出傳統 2D AOI 經常漏掉的關鍵焊接缺陷,例如引腳翹起、焊料不足、枕頭效應及元件共面性問題。藉由結構光或莫爾紋技術取得精準的 3D 數據,3D AOI 可大幅減少誤判、提升一次通過率,並按照 IPC-A-610 標準確保長期可靠性。JLCPCB 將回流焊後 3D AOI 與 SPI、X-Ray 及功能測試結合,為原型及量產提供穩定高質素的 SMT 組裝。 你有否想過,現代 PCB 上的一個焊點有時比一粒沙還要小,而其品質可能決定產品是在現場使用 5 年,還是在 5 個月內失效?這正是 3D AOI 成為專業電子製造檢測標準的原因。3D A.O.I. 能準確擷取每個焊點的實際高度、體積及形狀,令隱藏缺陷變得可量化。當封裝縮小至 0201 及 01005,而 BGA 間距低於 0.4 mm 時,單純的平面相機影像已無法分辨焊料是否足夠,或引腳是否離開焊盤數微米。 你需要的是深度資訊,而 3D AOI 正好提供這一點。本文將探討 3D AOI 檢測、其量測技術、在 SMT 生產線上的應用,以及為何它始終......
如何掌握高速設計的 PCB 阻抗測試
重點摘要 TDR 驗證:阻抗測試會在測試 coupon 上使用時域反射儀(TDR),驗證高速走線。 實際因素:實際阻抗會受製造變數影響,包括走線側蝕、阻焊層及壓合後電介質厚度。 設計至製造的閉環:佈局時使用製造商提供的精確疊層及 Dk 值,並根據 TDR 報告在 ±10% 容差內優化後續版本。 阻抗測試可能決定 USB 3.0 連接是否能夠可靠運作,或是在實際使用時失效。你的佈局工具可能預測為 50 Ω,但製造過程會改變實際幾何形狀。蝕刻會令走線形成略帶梯形的截面;電介質厚度會有差異,而阻焊層也可能令最終阻抗發生偏移。 圖 1:以 TDR 取樣示波器探測阻抗 基本概念很簡單:快速訊號邊沿會直接回應其前方的走線幾何形狀。改變走線寬度、電介質高度或材料,邊沿所看到的阻抗便會不同。任何不匹配都會反射部分訊號。阻抗測試的原理,是向走線施加快速電氣階躍,然後量度由此產生的反射。本指南將說明時域反射測試(TDR)的工作方式、阻抗 coupon 的設計及校準方法,以及哪些製造差異可能令 50 Ω 走線超出容差。 PCB 阻抗控制及測試簡介 阻抗控制是你在設計中指定的目標;阻抗測試則確認製成的電路板是否真正符合該......
高密度板測試覆蓋率攻堅:PCB 製造測試中的 JTAG 邊界掃描
隨著球柵陣列(BGA)封裝普及,針床治具的探針無法接觸元件底部的節點,使用飛針測試一片複雜主機板可能需要半小時以上,新產品導入(NPI)階段還需要額外支出治具費用。雙面高密度電路板的情況更加棘手:板面布滿元件,測試點難以安排,傳統電路內測試(ICT)的覆蓋率也受到限制。邊界掃描測試正是為了處理這類測試盲區,但許多團隊直到客戶進行工廠稽核時,才發現設計階段根本沒有預留相關資源。 IEEE 1149.1 標準(俗稱 JTAG)在晶片各個輸入/輸出(I/O)接腳旁嵌入掃描單元,透過 TCK、TMS、TDI 與 TDO 四條訊號線,就能驅動及讀取接腳狀態,不依賴實體探針接觸。對於測試治具無法接觸的BGA 互連,邊界掃描能在不拆開封裝的情況下,逐一檢查網路是否存在開路或短路,這正是它的重要價值。 注意事項 JTAG 邊界掃描的價值,在於突破封裝限制以檢查數位互連,但它不能取代所有 PCB 測試。設計階段預先規劃掃描鏈、準備邊界掃描描述語言(BSDL)檔案並預留測試點,才能真正提高量產測試覆蓋率。 一、邊界掃描工作原理 掃描鏈上每顆相容晶片的內部,都包含測試存取埠(TAP)控制器、指令暫存器與資料暫存器群。T......