飛針測試:革新現代電子製造中的 PCB 品質保證
1 分鐘
- 測試方法:
- 什麼是飛針測試?
- 飛針測試使用可移動探針對 PCB 進行電氣檢查,項目包括:
- 線上測試與飛針測試有何不同?
- 飛針測試如何運作?
- 飛針測試中的導線阻抗量測:
- 四線 Kelvin 測試工作原理:
- 飛針測試的優點
- 飛針測試的缺點
- 結論
- 飛針測試常見問題
飛針測試:革新現代電子製造中的 PCB 品質保證
印刷電路板(PCB)的製造流程中包含一個關鍵的測試階段。每塊電路板都必須經過測試,以確保製造商在出廠前能夠檢測出所有電氣或電路問題。當 PCB 通過這項測試時,更能確保其可靠運作。最常見的測試方法包括線上測試(ICT)與飛針測試(FPT)。
6 支高精度探針(針頭),其中 4 支位於上方、2 支位於下方,可透過程式控制接觸元件接腳(包括細間距元件)或其他接觸點,對印刷電路板或組裝件進行電氣測試。除了電氣測試外,飛針測試儀也能執行功能測試,並可透過 JTAG 介面錄製程式。FPT 是一種無需治具或測試平台即可驗證 PCB 組裝的高精度且極具彈性的技術。本文將深入介紹飛針測試的原理、流程、能力與應用。
四支飛針探針特寫,精準接觸印刷電路板組裝上的元件。
測試方法:
1) 智慧 ICT:短路、開路與元件測試
2) Model-Z 阻抗測試(NZT):檢測短路並提供網路參數特性,同時考量所有元件。
3) 電場掃描法:透過場強檢查接腳連接並偵測開焊。
4) 光學測試:透過相機影像評估(可擴充)
5) 四線 Kelvin 測試:導線阻抗量測
什麼是飛針測試?
飛針測試(FPT)是一種用於檢查印刷電路板電氣功能的自動化測試方法。它使用可移動的探針「飛越」電路板,接觸各種測試點,量測電阻、電容與連續性等參數。與傳統需固定治具的線上測試不同,飛針測試彈性高,無需客製治具,因此特別適合小量生產、原型及經常變更的設計。
飛針測試機使用一支或多支測試探針,可同時從 PCB 上下方接觸測試點。探針依據程式在電路板上移動,測試多條導線或元件。這些機器使用極精密的針頭,確保 PCB 正常運作。FPT 亦適用於中低量生產。
飛針測試使用可移動探針對 PCB 進行電氣檢查,項目包括:
短路與開路
圖形缺陷
電壓與頻率響應
被動元件數值
連接性與訊號完整性
「飛行」探針安裝於由精密機器人運動控制的臂或頭部上,可鎖定 PCB 表面任何測試點。飛針可為從簡單板子到具數千測試點的複雜多層 PCB 提供完整的電氣測試覆蓋。
線上測試與飛針測試有何不同?
比較使用固定「針床」治具的線上測試與使用可移動機械臂的飛針測試。
線上測試(ICT)是一種評估印刷電路板上個別元件品質與功能的方法。此測試使用稱為「針床」的治具,具有大量探針接觸 PCB 上的指定測試點。
這些探針注入測試訊號並量測電壓、電流、電阻與電容等電氣參數,以驗證元件是否正確放置、正常運作且焊接無缺陷。ICT 特別適用於大量生產,但需要客製測試治具,成本高昂且製作耗時,因此較不適合原型或小量生產。
飛針測試如何運作?
飛針測試循環的八個步驟,從載入 PCB 到顯示通過/失敗結果。
1. 載入 PCB:將 PCB 放置於測試系統的精密治具上。
2. 光學對位:使用光學相機將 PCB 座標系統對準測試機。
3. 匯入測試程式:從 CAD 資料匯入測試參數。
4. 探針接觸測試點:多頭探針接觸已定義的測試節點。
5. 執行電氣測試:測試機依程式進行激發與量測。
6. 移動探針:頭部重新定位探針以涵蓋所有可定義節點。
7. 重複測試:重複步驟 4–6 直到所有點驗證完成。
8. 顯示結果:通過/失敗報告清楚標示缺陷以供維修。
以上可歸納為以下三大步驟:
步驟 1:程式編寫與測試平台產生
開始前,必須建立飛針測試程式。測試程式通常於離線 PC 上使用測試程式產生軟體開發,該軟體需要 Gerber、BOM 與 ECAD 檔案以產生測試點。
步驟 2:載板流程
完成測試程式後,將其載入測試機內的輸送帶。電路板經輸送帶進入測試區,由探針執行測試;可單片或多片,依程式控制。
步驟 3:測試流程
探針依測試程式「飛行」於電路板周圍,使用測試訊號對板端各點進行電氣與功能測試。量測結果將進一步處理,判斷電路是否符合預期。
若結果不達預期或偏離程式設定,探針將標示該單元缺陷,判定為測試失敗。
飛針測試中的導線阻抗量測:
四線 Kelvin 測試(亦稱四線式電阻量測或四點探針量測)是一種可精確量測低電阻的技術,常用於需要高精度與低量測誤差的場合,例如導體、電阻或半導體元件測試。於 PCB 設計中,可利用此方法量測兩點間的電阻。
四線 Kelvin 測試工作原理:
四線 Kelvin 連接電路示意圖,顯示獨立的電流傳導與電壓感測路徑,以消除導線電阻誤差。
1. 電流傳導探針:
兩支電流探針連接至待測元件或材料的兩端,負責通入已知且精確的電流,通常稱為外側探針。
2. 電壓感測探針:
兩支電壓探針置於待測樣本上,通常與電流探針保持特定距離,負責精確量測樣本兩端的電壓降,稱為內側探針。
3. 量測流程:
量測時,透過電流探針於樣本中通入恆定電流,再利用電壓探針量測樣本兩端電壓降。由於電流與電壓探針物理分離,電壓量測不受連接導線或接觸電阻影響;電壓表因輸入阻抗高,接觸針腳上不會產生電壓降,從而可更精確地計算樣本電阻。
4. 計算:
利用歐姆定律(R = V/I)計算樣本電阻,其中 R 為電阻,V 為樣本兩端量測電壓,I 為通過樣本的電流。此方法特別適用於低電阻或需要高精度量測的場合。
飛針測試的優點
使用 FPT 具有多項優勢,以下為導入飛針測試於印刷電路板組裝流程的主要效益:
1) 測試成本較低:FPT 無需客製治具,相較 ICT 成本更低。
2) 適合小至中量生產:因開發成本低且開發時間短,飛針測試非常適合小批量生產;雖不適用於大量生產,但仍可用於樣品與原型。
3) 開發時間短:FPT 運行時間依 PCB 尺寸而異,通常每片板測試時間約 5 至 15 分鐘。
4) 彈性高:FPT 自動化提升了測試變更的彈性,雖部分複雜測試仍有限制,但其應對變化的能力使其極具實用性。
5) 精度與準確度高:測試探針定位精度與可靠度高,有助於防止成品出現問題。
飛針測試的缺點
1) 可能造成物理損傷:飛針直接接觸導通孔與測試焊墊,易在板面留下小凹點,部分 OEM 將其視為製造缺陷。然而隨科技進步,升級版飛針測試機將可解決此問題。
2) 可能造成焊接不良:當飛針測試機於無測試墊的元件上操作時,探針可能碰觸元件引腳,導致引腳鬆脫或焊接不良。
3) 不適用於大量及大型複雜電路板:FPT 僅有少數探針同時作業,須覆蓋板上所有測試點。對於小尺寸板與樣品通常不是問題,但對於大量生產的大型複雜板則不建議使用。
儘管存在上述缺點,FPT 仍被視為 PCB 製造與組裝中的重要測試方法,將持續在引領電子產品實現卓越性能與高可靠性方面發揮關鍵作用。
延伸閱讀: PCBA 測試指南:方法、流程與品質標準
結論
總結而言,飛針測試能夠快速、準確且全面地驗證 PCB 組裝品質,同時大幅降低對客製治具的需求。先進機器人運動控制、探針技術與自動化能力所實現的技術,使飛針測試機能夠檢查絕大多數從製造與組裝廠出貨的組裝板。透過卸載繁瑣的手動測試,飛針測試以高效且具成本效益的方式提供品質與可靠性保證。隨著持續的技術進步擴展其應用範圍,飛針測試解決方案將在電子製造中扮演日益關鍵的角色。
飛針測試常見問題
Q1. 何時應從飛針測試改為線上測試(ICT)?
業界「損益平衡」點通常介於 50 至 250 片板之間。低於此數量時,FPT 更具成本效益,因可節省 2,000–6,000 美元的 ICT 治具費用。然而一旦產量超過約 250 片,FPT 較長的循環時間(每片 15 分鐘)將成為瓶頸,此時 ICT 的快速測試(<1 分鐘/片)儘管有初期治具成本,卻更便宜且快速。
Q2. 飛針測試能否檢查 BGA(球柵陣列)下方的元件?
一般無法。FPT 需物理接觸測試點,若 BGA 焊點隱藏於封裝下方且未透過導通孔或測試墊引出,探針將無法接觸。然而,先進 FPT 機台可使用電容式「TestJet」感測器,無需直接接觸即可偵測 BGA 接腳開路。
Q3. 若沒有 CAD 資料,仍可進行飛針測試嗎?
可行,但不易。此方法稱為「逆向工程」或「黃金樣板學習」。機器先掃描一片良好板,學習所有點的阻抗並據此建立測試程式。相較於使用原始 CAD/Gerber 資料,精度較低且設定費時,但對於資料遺失的老舊板子仍值得採用。
Q4. 探針留下的「凹點」會影響 PCB 可靠性嗎?
絕大多數情況下不會。探針於焊點留下的小凹陷通常僅為外觀問題,符合 IPC 製造標準。然而若探針意外撞擊裸露銅箔或小型電阻體,可能導致損傷。工程師會採用「軟著陸」可程式速度/壓力設定,並限制僅於堅固測試墊或焊點上探針,以避免此問題。
持續學習
PCB 熱循環測試如何揭示製造可靠性
重點摘要 揭露潛在缺陷:熱膨脹會使微小裂縫張開,找出室溫測試無法發現的導通孔失效。 熱膨脹不匹配造成應力:不同材料的熱膨脹差異會隨時間削弱導通孔及焊點。 標準化測試:依照 IPC 及 JESD 規範執行,並以電阻增加作為失效判定依據。 製程預防:採用高 Tg 材料、較厚銅層及填孔製程,可延長電路板壽命。 破壞性測試:測試會消耗電路板的疲勞壽命,因此受測樣品必須報廢。 PCB 熱循環測試能找出室溫電氣測試無法發現的故障。當電路板冷卻時,導通孔孔壁上的裂縫通常會重新閉合;但當層壓材料受熱膨脹時,裂縫便可能張開,而此時一般不會進行探測。 圖 1:置於熱循環試驗箱中的 PCB 測試片,以及即時顯示的電阻變化曲線 這是由熱膨脹不匹配所造成:銅的熱膨脹係數約為 17 ppm/°C,而電鍍孔周圍的環氧樹脂在厚度方向的膨脹量則超過銅的兩倍。每次加熱及冷卻循環,都會使孔銅反覆受到拉伸,就像來回彎折迴紋針一樣。本指南將說明熱循環測試的目的,以及它與其他可靠性測試的差異,並介紹實驗室採用的測試參數、方法,以及這些測試能揭示的失效模式。 什麼是 PCB 熱循環測試? 熱循環測試是讓電路板或測試片在低溫與高溫狀態之間反覆循......
PCB 分層詳解:成因、檢測及預防
重點摘要 成因:260°C 回流焊期間,水分化成蒸氣,在熱膨脹作用下造成層間分離。 材料:高溫無鉛製程需要中高 Tg 層壓板,不能使用標準 FR4。 檢測:表面起泡可目視發現,內部空洞則需要聲學檢測或微切片。 預防:透過銅平衡、正確壓合曲線及乾燥包裝保護黏結強度。 修復:環氧樹脂修補只適用於輕微表面缺陷;內部裂分需要更換電路板。 PCB 分層通常在焊接前就已開始,起因是電路板吸收了水分。在無鉛回流焊約 260 °C 的上限溫度下,水會沸騰並產生約 46 倍大氣壓的壓力。抵抗這股壓力、將各層固定在一起的,只有一層薄薄的固化環氧樹脂。多層板由銅箔及以環氧樹脂黏合的玻璃布組成,而環氧樹脂是其中最脆弱的部分。銅和玻璃受熱時幾乎不會膨脹,樹脂卻會沿板厚方向大幅膨脹,因為該方向沒有玻璃纖維加以約束。 圖 1:含有分層預浸料層的多層 PCB 截面 因此,每次焊接都會拉扯相同的黏結面,而水分則從內部施加壓力。當其中一個黏結面脫開時,就形成分層。這解釋了為何電路板可以通過來料檢驗,卻在第二次進入焗爐時失效。本指南介紹分層如何開始、造成分層的原因、檢測方法、預防措施,以及何時可以修復已分層的電路板。 甚麼是 PCB ......
高良率 PCB 製造中在線測試的主要優勢
重點摘要 精準定位故障:ICT 逐個測試元件,即使不啟動韌體,也能報告精確到引腳的故障。 由佈局決定覆蓋率:測試覆蓋率取決於測試焊盤尺寸(0.9–1.0 mm)、間距和淨空等佈局規則。 治具與探針:大量生產使用針床治具,幾秒內即可完成測試;原型則可使用無需治具的飛針測試。 守護測量精度:守護技術可隔離平行路徑,更早發現錯誤數值並降低返工成本。 分層品質保證:將 ICT 與 AOI、AXI 結合,可以覆蓋整個組裝流程中的不同缺陷。 在線路板上,電路測試會透過壓在銅箔上的彈簧針,逐個檢查組裝完成的電路板元件。一塊完整電路板只需數秒即可完成測試。ICT 不在乎韌體是否成功啟動,因為它提出的是更具體的問題:每個元件是否具有正確數值、方向是否正確,以及是否焊接到正確網絡?功能測試失敗只能告訴你電路板無法工作,而 ICT 會指出具體焊點,例如 R14 開路,或 U3 的兩個引腳出現橋接。每一項測量都需要探針能夠接觸的測試焊盤。 圖 1:組裝 PCB 壓在針床彈簧探針上 因此,測試覆蓋率早在佈局階段就已經決定,遠早於任何治具製作。本指南將介紹 ICT 如何在生產中運作,以及針床治具如何與飛針測試比較,並說明 I......
為何 PCB 測試條對可靠電路板製造至關重要
重點摘要 破壞性測試:測試條可進行破壞性檢查,而不會損壞功能電路板。 真實製程鏡像:測試條採用完全相同的疊層及銅密度,反映整塊面板品質。 清晰量測:直線結構可進行精確的 TDR 阻抗及過孔檢查。 品質屏障:測試條失效可在出貨前識別問題面板。 PCB 測試條是訂單中刻意被破壞的一部分。它位於電路板旁的面板邊框,會經歷相同的鑽孔、電鍍及壓合步驟,之後被折下並切成兩半。這聽起來像浪費,但它代表了其他方法無法接觸的內部結構。決定電路板能否長期可靠工作的部分幾乎都埋在內部:孔壁上的銅、內層對位,以及蝕刻後走線的實際形狀,從外觀看不到。 圖 1:生產面板旁的阻抗測試條 把測試條看成可犧牲的複製品,而不是廢料後,隨板附上的品質報告便容易理解。本指南介紹測試條包含的結構、在面板上的位置、IPC 測試條類型,以及測試結果何時不再可靠。 測試條在品質保證中的作用 成品 PCB 隱藏了幾乎所有決定壽命的因素。因此,品質保證依靠可切開、加熱及拉開的犧牲樣本,而不必損壞要交付的電路板。 甚麼是 PCB 測試條? PCB 測試條是整合在面板中、位於電路板旁的小型非功能銅箔及層壓板區塊。它會與電路板一起鑽孔、電鍍、壓合及完成表......
3D AOI 檢測詳解:如何捕捉 2D 系統漏檢的缺陷
重點摘要 3D AOI 檢測透過先進的高度及體積量測,已成為現代 PCB 組裝不可或缺的工序,可檢出傳統 2D AOI 經常漏掉的關鍵焊接缺陷,例如引腳翹起、焊料不足、枕頭效應及元件共面性問題。藉由結構光或莫爾紋技術取得精準的 3D 數據,3D AOI 可大幅減少誤判、提升一次通過率,並按照 IPC-A-610 標準確保長期可靠性。JLCPCB 將回流焊後 3D AOI 與 SPI、X-Ray 及功能測試結合,為原型及量產提供穩定高質素的 SMT 組裝。 你有否想過,現代 PCB 上的一個焊點有時比一粒沙還要小,而其品質可能決定產品是在現場使用 5 年,還是在 5 個月內失效?這正是 3D AOI 成為專業電子製造檢測標準的原因。3D A.O.I. 能準確擷取每個焊點的實際高度、體積及形狀,令隱藏缺陷變得可量化。當封裝縮小至 0201 及 01005,而 BGA 間距低於 0.4 mm 時,單純的平面相機影像已無法分辨焊料是否足夠,或引腳是否離開焊盤數微米。 你需要的是深度資訊,而 3D AOI 正好提供這一點。本文將探討 3D AOI 檢測、其量測技術、在 SMT 生產線上的應用,以及為何它始終......
如何掌握高速設計的 PCB 阻抗測試
重點摘要 TDR 驗證:阻抗測試會在測試 coupon 上使用時域反射儀(TDR),驗證高速走線。 實際因素:實際阻抗會受製造變數影響,包括走線側蝕、阻焊層及壓合後電介質厚度。 設計至製造的閉環:佈局時使用製造商提供的精確疊層及 Dk 值,並根據 TDR 報告在 ±10% 容差內優化後續版本。 阻抗測試可能決定 USB 3.0 連接是否能夠可靠運作,或是在實際使用時失效。你的佈局工具可能預測為 50 Ω,但製造過程會改變實際幾何形狀。蝕刻會令走線形成略帶梯形的截面;電介質厚度會有差異,而阻焊層也可能令最終阻抗發生偏移。 圖 1:以 TDR 取樣示波器探測阻抗 基本概念很簡單:快速訊號邊沿會直接回應其前方的走線幾何形狀。改變走線寬度、電介質高度或材料,邊沿所看到的阻抗便會不同。任何不匹配都會反射部分訊號。阻抗測試的原理,是向走線施加快速電氣階躍,然後量度由此產生的反射。本指南將說明時域反射測試(TDR)的工作方式、阻抗 coupon 的設計及校準方法,以及哪些製造差異可能令 50 Ω 走線超出容差。 PCB 阻抗控制及測試簡介 阻抗控制是你在設計中指定的目標;阻抗測試則確認製成的電路板是否真正符合該......