裸板製造的品質管制與測試
1 分鐘
裸板製造的品質管制與測試
裸印刷電路板(PCB)是當今幾乎所有電子設備的基礎,從電腦、手機到工業控制系統與航空電子設備皆然。由於這些應用對可靠度要求日益提高,裸板製造中的品質管制與測試變得愈發重要。若在 PCB 層級出現缺陷,即便最精密的電路設計也可能因缺乏適當的品質保證而失效。本文探討裸板生產中為確保長期性能與可靠度所採用的關鍵品管程序與測試技術。
什麼是裸板?
未搭載元件的 PCB 通常稱為裸板。那它到底包含什麼?屬於哪種 PCB?這些都是常見疑問。它具備 銅導線、導通孔、焊墊 與介電層,這些都是支撐並連接電子元件所需。因此我們可以說,裸板是一塊已完成製程但尚未焊接任何元件的印刷電路板。所有電子組裝都以裸板為基礎,其製程中導入的任何缺陷都可能導致最終產品出現機械弱點、電氣失效或功能異常。
為何品質管制在裸板製造中至關重要
PCB 製造流程包含壓合、鑽孔、電鍍、影像轉移、蝕刻、塗佈防焊與表面處理等複雜步驟。每個環節都可能產生斷路、短路或表面異常等缺陷。因此必須透過檢驗確保裸板符合所有設計規格,並滿足 IPC-6012(剛性 PCB)等產業標準及客戶期望。
裸板 6 大品質管制流程:
1) 進料檢驗
確保品質的第一步是選用高品質原物料。銅箔基板、預浸料、防焊油墨與表面處理化學品皆須符合特定材料規格與認證(如 UL、RoHS)。檢驗項目包含外觀、銅厚、裸板損傷及供應商證書。
2) 製程中檢驗
透過製程中檢驗,在每道工序即時監控品質,及早發現缺陷以降低報廢與重工成本。此階段會檢查鑽孔焊墊布局、防焊覆蓋及蝕刻異常。
3) 電性測試(導通與絕緣測試)
每片裸板完成後皆需進行電性測試,確認電路圖形完整:所有該連接的點確實導通(導通測試),不該連接的點確實隔離(絕緣測試),即開短路測試。
電性測試分為 針床測試 與 飛針測試。飛針利用可移動探針,不需治具,適合原型與小批量;針床則以彈簧針治具,適合大量生產。
4) 自動光學檢測(AOI)
AOI 系統利用攝影機與影像處理技術,檢查 PCB 微觀特徵如線寬、焊墊尺寸、缺件或近距短路。AOI 通常於影像轉移、蝕刻及防焊後執行,可發現銅面缺陷如斷線、銅缺失、防焊偏移或表面汙染。
5) 微切片(剖面)分析
將 PCB 切片後以樹脂封固,再於顯微鏡下觀察剖面,以評估內部品質,如孔銅厚度、分層或空洞。微切片常用於多層板或高可靠度應用。
6) 表面處理品質檢驗
裸板表面處理可選:
● ENIG(化鎳浸金)
● HASL(熱風整平)
● OSP(有機保焊膜)
依應用需求選擇。品管在組裝前須確保表面處理無氧化與汙染。
測試中常見的缺陷
PCB 品質相關產業標準
裸板廠商通常遵循 IPC-600(印刷板可接受性)與 IPC-6012(剛性 PCB 資格與性能規範)。這些標準將缺陷與工藝要求分為:
● 第 1 級:一般電子產品(消費性商品)
● 第 2 級:專用服務電子產品(工業設備)
● 第 3 級:高可靠度電子產品(醫療、航太與電信)
延伸閱讀:PCBA 測試指南:方法、流程與品質標準
結論
PCB 工程硬體製程複雜,須透過嚴謹的品質管制確保成品符合要求。自動光學檢測、X 光檢測與目檢等品管技術可確保板件無缺陷並達到所需性能。有效的品管可帶來更高可靠度與更低失效率等優勢,PCB 廠商必須將其列為首要任務。在 JLCPCB,我們實施嚴格的測試協議,確保每片裸板值得信賴並可直接進入組裝。更高的可靠度、更低的失效率和一致的品質,使強大的品質管制不僅重要——更是不可或缺。
持續學習
PCB 熱循環測試如何揭示製造可靠性
重點摘要 揭露潛在缺陷:熱膨脹會使微小裂縫張開,找出室溫測試無法發現的導通孔失效。 熱膨脹不匹配造成應力:不同材料的熱膨脹差異會隨時間削弱導通孔及焊點。 標準化測試:依照 IPC 及 JESD 規範執行,並以電阻增加作為失效判定依據。 製程預防:採用高 Tg 材料、較厚銅層及填孔製程,可延長電路板壽命。 破壞性測試:測試會消耗電路板的疲勞壽命,因此受測樣品必須報廢。 PCB 熱循環測試能找出室溫電氣測試無法發現的故障。當電路板冷卻時,導通孔孔壁上的裂縫通常會重新閉合;但當層壓材料受熱膨脹時,裂縫便可能張開,而此時一般不會進行探測。 圖 1:置於熱循環試驗箱中的 PCB 測試片,以及即時顯示的電阻變化曲線 這是由熱膨脹不匹配所造成:銅的熱膨脹係數約為 17 ppm/°C,而電鍍孔周圍的環氧樹脂在厚度方向的膨脹量則超過銅的兩倍。每次加熱及冷卻循環,都會使孔銅反覆受到拉伸,就像來回彎折迴紋針一樣。本指南將說明熱循環測試的目的,以及它與其他可靠性測試的差異,並介紹實驗室採用的測試參數、方法,以及這些測試能揭示的失效模式。 什麼是 PCB 熱循環測試? 熱循環測試是讓電路板或測試片在低溫與高溫狀態之間反覆循......
PCB 分層詳解:成因、檢測及預防
重點摘要 成因:260°C 回流焊期間,水分化成蒸氣,在熱膨脹作用下造成層間分離。 材料:高溫無鉛製程需要中高 Tg 層壓板,不能使用標準 FR4。 檢測:表面起泡可目視發現,內部空洞則需要聲學檢測或微切片。 預防:透過銅平衡、正確壓合曲線及乾燥包裝保護黏結強度。 修復:環氧樹脂修補只適用於輕微表面缺陷;內部裂分需要更換電路板。 PCB 分層通常在焊接前就已開始,起因是電路板吸收了水分。在無鉛回流焊約 260 °C 的上限溫度下,水會沸騰並產生約 46 倍大氣壓的壓力。抵抗這股壓力、將各層固定在一起的,只有一層薄薄的固化環氧樹脂。多層板由銅箔及以環氧樹脂黏合的玻璃布組成,而環氧樹脂是其中最脆弱的部分。銅和玻璃受熱時幾乎不會膨脹,樹脂卻會沿板厚方向大幅膨脹,因為該方向沒有玻璃纖維加以約束。 圖 1:含有分層預浸料層的多層 PCB 截面 因此,每次焊接都會拉扯相同的黏結面,而水分則從內部施加壓力。當其中一個黏結面脫開時,就形成分層。這解釋了為何電路板可以通過來料檢驗,卻在第二次進入焗爐時失效。本指南介紹分層如何開始、造成分層的原因、檢測方法、預防措施,以及何時可以修復已分層的電路板。 甚麼是 PCB ......
高良率 PCB 製造中在線測試的主要優勢
重點摘要 精準定位故障:ICT 逐個測試元件,即使不啟動韌體,也能報告精確到引腳的故障。 由佈局決定覆蓋率:測試覆蓋率取決於測試焊盤尺寸(0.9–1.0 mm)、間距和淨空等佈局規則。 治具與探針:大量生產使用針床治具,幾秒內即可完成測試;原型則可使用無需治具的飛針測試。 守護測量精度:守護技術可隔離平行路徑,更早發現錯誤數值並降低返工成本。 分層品質保證:將 ICT 與 AOI、AXI 結合,可以覆蓋整個組裝流程中的不同缺陷。 在線路板上,電路測試會透過壓在銅箔上的彈簧針,逐個檢查組裝完成的電路板元件。一塊完整電路板只需數秒即可完成測試。ICT 不在乎韌體是否成功啟動,因為它提出的是更具體的問題:每個元件是否具有正確數值、方向是否正確,以及是否焊接到正確網絡?功能測試失敗只能告訴你電路板無法工作,而 ICT 會指出具體焊點,例如 R14 開路,或 U3 的兩個引腳出現橋接。每一項測量都需要探針能夠接觸的測試焊盤。 圖 1:組裝 PCB 壓在針床彈簧探針上 因此,測試覆蓋率早在佈局階段就已經決定,遠早於任何治具製作。本指南將介紹 ICT 如何在生產中運作,以及針床治具如何與飛針測試比較,並說明 I......
為何 PCB 測試條對可靠電路板製造至關重要
重點摘要 破壞性測試:測試條可進行破壞性檢查,而不會損壞功能電路板。 真實製程鏡像:測試條採用完全相同的疊層及銅密度,反映整塊面板品質。 清晰量測:直線結構可進行精確的 TDR 阻抗及過孔檢查。 品質屏障:測試條失效可在出貨前識別問題面板。 PCB 測試條是訂單中刻意被破壞的一部分。它位於電路板旁的面板邊框,會經歷相同的鑽孔、電鍍及壓合步驟,之後被折下並切成兩半。這聽起來像浪費,但它代表了其他方法無法接觸的內部結構。決定電路板能否長期可靠工作的部分幾乎都埋在內部:孔壁上的銅、內層對位,以及蝕刻後走線的實際形狀,從外觀看不到。 圖 1:生產面板旁的阻抗測試條 把測試條看成可犧牲的複製品,而不是廢料後,隨板附上的品質報告便容易理解。本指南介紹測試條包含的結構、在面板上的位置、IPC 測試條類型,以及測試結果何時不再可靠。 測試條在品質保證中的作用 成品 PCB 隱藏了幾乎所有決定壽命的因素。因此,品質保證依靠可切開、加熱及拉開的犧牲樣本,而不必損壞要交付的電路板。 甚麼是 PCB 測試條? PCB 測試條是整合在面板中、位於電路板旁的小型非功能銅箔及層壓板區塊。它會與電路板一起鑽孔、電鍍、壓合及完成表......
3D AOI 檢測詳解:如何捕捉 2D 系統漏檢的缺陷
重點摘要 3D AOI 檢測透過先進的高度及體積量測,已成為現代 PCB 組裝不可或缺的工序,可檢出傳統 2D AOI 經常漏掉的關鍵焊接缺陷,例如引腳翹起、焊料不足、枕頭效應及元件共面性問題。藉由結構光或莫爾紋技術取得精準的 3D 數據,3D AOI 可大幅減少誤判、提升一次通過率,並按照 IPC-A-610 標準確保長期可靠性。JLCPCB 將回流焊後 3D AOI 與 SPI、X-Ray 及功能測試結合,為原型及量產提供穩定高質素的 SMT 組裝。 你有否想過,現代 PCB 上的一個焊點有時比一粒沙還要小,而其品質可能決定產品是在現場使用 5 年,還是在 5 個月內失效?這正是 3D AOI 成為專業電子製造檢測標準的原因。3D A.O.I. 能準確擷取每個焊點的實際高度、體積及形狀,令隱藏缺陷變得可量化。當封裝縮小至 0201 及 01005,而 BGA 間距低於 0.4 mm 時,單純的平面相機影像已無法分辨焊料是否足夠,或引腳是否離開焊盤數微米。 你需要的是深度資訊,而 3D AOI 正好提供這一點。本文將探討 3D AOI 檢測、其量測技術、在 SMT 生產線上的應用,以及為何它始終......
如何掌握高速設計的 PCB 阻抗測試
重點摘要 TDR 驗證:阻抗測試會在測試 coupon 上使用時域反射儀(TDR),驗證高速走線。 實際因素:實際阻抗會受製造變數影響,包括走線側蝕、阻焊層及壓合後電介質厚度。 設計至製造的閉環:佈局時使用製造商提供的精確疊層及 Dk 值,並根據 TDR 報告在 ±10% 容差內優化後續版本。 阻抗測試可能決定 USB 3.0 連接是否能夠可靠運作,或是在實際使用時失效。你的佈局工具可能預測為 50 Ω,但製造過程會改變實際幾何形狀。蝕刻會令走線形成略帶梯形的截面;電介質厚度會有差異,而阻焊層也可能令最終阻抗發生偏移。 圖 1:以 TDR 取樣示波器探測阻抗 基本概念很簡單:快速訊號邊沿會直接回應其前方的走線幾何形狀。改變走線寬度、電介質高度或材料,邊沿所看到的阻抗便會不同。任何不匹配都會反射部分訊號。阻抗測試的原理,是向走線施加快速電氣階躍,然後量度由此產生的反射。本指南將說明時域反射測試(TDR)的工作方式、阻抗 coupon 的設計及校準方法,以及哪些製造差異可能令 50 Ω 走線超出容差。 PCB 阻抗控制及測試簡介 阻抗控制是你在設計中指定的目標;阻抗測試則確認製成的電路板是否真正符合該......