PCB高密封裝微觀失效與可靠度排查完整實務
1 分鐘
- 常規光學檢測存在天然盲點
- 板材分層的熱力學成因與失效機制
- 標準PCB失效拆解分析步驟
- 量產前加速可靠度測試
- PCB高密度封裝失效分析常見問題
- 結論
重點摘要
- 光學檢測盲點:AOI適合識別板面缺陷,但無法直接觀察BGA、QFN等封裝底部焊點及板材內層微裂。
- 分層核心成因:環氧樹脂、玻璃纖維與銅箔的熱膨脹係數不匹配,會在迴流焊及溫度循環中累積界面剪切應力。
- 標準排查順序:應遵循由外至內、先無損後破壞的原則,依序進行電氣定位、C-SAM、微切片、SEM及EDX分析。
- 微觀判定重點:需檢查焊點氣孔、裂紋、界面剝離、IMC厚度及黑墊腐蝕等失效特徵。
- 量產預防策略:透過冷熱衝擊與高溫高濕偏壓測試,提前暴露焊點疲勞、過孔銅斷裂及層間絕緣劣化問題。
進行高層數、HDI高密度電路板研發與量產時,即使前期設計及製程全部依照規範執行,產品經過長時間高低溫、振動及篩選測試後,仍可能出現無規律斷訊故障。這類問題通常不是外觀可見的燒蝕損傷,而是板材內層或焊點介面產生肉眼難以察覺的微裂與分層缺陷。
隨著BGA、QFN及CSP微型封裝普及,線路與孔徑尺寸縮小至微米等級,不同材料之間熱膨脹差異形成的內應力也會被大幅放大。設備出現間歇性通訊異常時,若要快速定位真實失效源,必須結合材料熱力學、電氣定位、無損掃描及分層拆解檢測手段。
常規光學檢測存在天然盲點
產線一般依靠AOI自動光學檢測設備檢查板面焊接品質。透過高解析相機搭配多角度光源,可快速識別漏焊、橋接、元件立碑及錫量不足等表面問題。
然而,AOI只能拍攝板面可視區域。BGA及QFN焊點全部被晶片遮蓋,內部枕頭焊、細微氣孔及熱應力引發的焊點微裂紋都無法透過鏡頭直接識別。部分BGA空洞與隱藏焊點缺陷在常溫靜態通測時完全正常,只有經過振動或劇烈溫度變化後才會間歇斷路。
因此,僅靠外觀檢測無法定位內部問題,還需要搭配聲學掃描、電氣測試、金相切片及電子顯微分析等工具,逐步往板材與焊接介面深層排查。
板材分層的熱力學成因與失效機制
多層板最棘手的批量不良之一就是基材分層,其本質是環氧樹脂、玻璃纖維與銅箔三者的結合界面發生剝離。
分層的核心誘因來自各材料熱膨脹係數(CTE)不匹配。環氧樹脂的Z軸膨脹通常遠高於銅箔;無鉛迴流焊峰值溫度可達260℃,升溫與降溫全程會在不同材質介面持續產生剪切應力。材料選型時,也應同步評估高Tg材料、無鉛製程熱應力與DFM要求。
簡化的熱應力計算關係如下:
公式中的σ代表界面剪切應力,E為材料彈性模量,α分別對應樹脂與銅箔的熱膨脹係數,ΔT則是迴流峰值溫度與常溫之間的溫差。材料CTE差異越大、溫差越高或彈性模量越高,界面累積的熱應力就越明顯。
若板材存放環境濕度偏高,內部吸附的水氣會在高溫時汽化膨脹。水氣壓力與熱應力疊加後,一旦超過樹脂內聚力或界面黏著力,便會產生微裂紋;裂紋持續擴展後,最終形成大面積分層。常見外觀與電氣表現包括板面局部鼓包、線路阻抗飄移及間歇斷路。
圖1. 銅箔與樹脂介面在Z軸膨脹及X軸錯位下的剪切應力與裂紋擴展示意圖
標準PCB失效拆解分析步驟
故障排查不能在未定位前隨意切片,否則可能直接破壞原始失效證據。完整的PCB焊點與微觀失效檢驗應遵循「由外至內、先無損後破壞」的原則,依固定順序逐步縮小故障範圍:
- 外觀目視與電氣定位:透過高倍金相顯微鏡觀察板面外傷、變色及鼓包,再搭配微歐姆表與TDR時域反射儀,鎖定短路或斷路的大致區域,後續檢測只針對故障位置操作。
- C-SAM超音波掃描無損探傷:不需破壞樣品,利用超音波在不同密度材料介面的反射差異成像,直觀標示板材內空洞、內層裂紋及分層的層數與面積。
- 樣品鑲埋與微切片金相觀察:確認故障區域後,以樹脂包埋樣件並進行精細拋光,再透過顯微鏡觀察焊點截面,判斷氣孔、裂紋及介面剝離等焊接缺陷。
- SEM掃描電鏡與EDX能譜分析:放大至微米等級觀察焊點金屬間化合物(IMC)的厚度及結構,常見介面合金包括Cu₆Sn₅與Cu₃Sn。若IMC厚度超過4μm或出現黑墊腐蝕層,通常代表焊接介面已脆化,在振動及溫度變化下更容易斷裂。
完成整套流程後,才能把表面斷訊現象對應至IMC過厚、板材吸濕分層、過孔銅疲勞或其他底層材料與製程問題,建立可追溯的根因分析結論。
量產前加速可靠度測試
找到單片樣品的故障原因只是事後補救。若要避免批量失效,還需要透過加速老化測試模擬產品全使用週期中的環境衝擊,提前暴露設計、板材及製程隱患。
冷熱衝擊測試
樣品快速在-40℃與125℃之間切換,溫度切換時間低於10秒。快速溫差會放大CTE不匹配形成的剪切應力,使焊點疲勞裂紋、內層過孔銅斷裂及材料介面分層更早暴露。
高溫高濕偏壓HAST/THB測試
THB常以85℃、85%RH環境並同時施加工作電壓,長時間加速金屬離子電化學遷移(ECM),檢驗板材防潮能力與層間絕緣穩定性。HAST則可利用更高溫、高濕及加壓條件進一步縮短測試時間,用於預防長期使用後的內部漏電與短路問題。
PCB高密度封裝失效分析常見問題
問:為什麼AOI無法檢出BGA及QFN底部的微裂紋?
AOI依靠相機與光源檢查可視表面,而BGA及QFN焊點被封裝本體遮蓋。枕頭焊、內部氣孔及熱疲勞微裂紋位於晶片底部或材料內層,因此需要C-SAM、X光、微切片或電子顯微分析才能確認。
問:C-SAM超音波掃描主要能檢測哪些問題?
C-SAM可利用聲學反射差異識別封裝與板材內部的空洞、分層、裂紋及介面剝離,並可在不破壞樣品的前提下判斷缺陷所在層級及大致面積。
問:板材吸濕為什麼會增加迴流焊分層風險?
板材吸收的水氣在迴流高溫下會迅速汽化並膨脹。水氣壓力與材料CTE不匹配產生的熱應力疊加後,可能超過樹脂內聚力與銅箔介面黏著力,形成微裂及分層。
問:IMC厚度超過4μm代表什麼?
過厚的Cu₆Sn₅或Cu₃Sn介面化合物通常代表焊接介面持續生長並逐漸脆化。產品受到振動、機械應力或溫度循環時,裂紋更容易沿IMC層或相鄰界面擴展。
問:量產前最重要的可靠度篩選測試有哪些?
高密度封裝產品通常需要依使用環境規劃冷熱衝擊、溫度循環、高溫高濕偏壓、HAST及振動測試,並配合電氣監測,確認焊點、過孔、板材介面及層間絕緣在加速應力下仍保持穩定。
結論
PCB失效分析不只是產品出現問題後的補救手段,也是持續優化板材選型、迴流溫度、佈局設計及製程參數的重要依據。每一次完整的根因拆解,都能釐清材料搭配與製程控制中真正存在的短板。
在設計階段提前考量材料CTE匹配,量產前完成可靠度加速測試,並在產線導入無損超音波檢測以彌補AOI盲點,才能從設計、製造到檢測形成完整閉環,大幅降低客戶端間歇失效的機率,保障設備長期穩定運行。
持續學習
PCB 熱循環測試如何揭示製造可靠性
重點摘要 揭露潛在缺陷:熱膨脹會使微小裂縫張開,找出室溫測試無法發現的導通孔失效。 熱膨脹不匹配造成應力:不同材料的熱膨脹差異會隨時間削弱導通孔及焊點。 標準化測試:依照 IPC 及 JESD 規範執行,並以電阻增加作為失效判定依據。 製程預防:採用高 Tg 材料、較厚銅層及填孔製程,可延長電路板壽命。 破壞性測試:測試會消耗電路板的疲勞壽命,因此受測樣品必須報廢。 PCB 熱循環測試能找出室溫電氣測試無法發現的故障。當電路板冷卻時,導通孔孔壁上的裂縫通常會重新閉合;但當層壓材料受熱膨脹時,裂縫便可能張開,而此時一般不會進行探測。 圖 1:置於熱循環試驗箱中的 PCB 測試片,以及即時顯示的電阻變化曲線 這是由熱膨脹不匹配所造成:銅的熱膨脹係數約為 17 ppm/°C,而電鍍孔周圍的環氧樹脂在厚度方向的膨脹量則超過銅的兩倍。每次加熱及冷卻循環,都會使孔銅反覆受到拉伸,就像來回彎折迴紋針一樣。本指南將說明熱循環測試的目的,以及它與其他可靠性測試的差異,並介紹實驗室採用的測試參數、方法,以及這些測試能揭示的失效模式。 什麼是 PCB 熱循環測試? 熱循環測試是讓電路板或測試片在低溫與高溫狀態之間反覆循......
PCB 分層詳解:成因、檢測及預防
重點摘要 成因:260°C 回流焊期間,水分化成蒸氣,在熱膨脹作用下造成層間分離。 材料:高溫無鉛製程需要中高 Tg 層壓板,不能使用標準 FR4。 檢測:表面起泡可目視發現,內部空洞則需要聲學檢測或微切片。 預防:透過銅平衡、正確壓合曲線及乾燥包裝保護黏結強度。 修復:環氧樹脂修補只適用於輕微表面缺陷;內部裂分需要更換電路板。 PCB 分層通常在焊接前就已開始,起因是電路板吸收了水分。在無鉛回流焊約 260 °C 的上限溫度下,水會沸騰並產生約 46 倍大氣壓的壓力。抵抗這股壓力、將各層固定在一起的,只有一層薄薄的固化環氧樹脂。多層板由銅箔及以環氧樹脂黏合的玻璃布組成,而環氧樹脂是其中最脆弱的部分。銅和玻璃受熱時幾乎不會膨脹,樹脂卻會沿板厚方向大幅膨脹,因為該方向沒有玻璃纖維加以約束。 圖 1:含有分層預浸料層的多層 PCB 截面 因此,每次焊接都會拉扯相同的黏結面,而水分則從內部施加壓力。當其中一個黏結面脫開時,就形成分層。這解釋了為何電路板可以通過來料檢驗,卻在第二次進入焗爐時失效。本指南介紹分層如何開始、造成分層的原因、檢測方法、預防措施,以及何時可以修復已分層的電路板。 甚麼是 PCB ......
高良率 PCB 製造中在線測試的主要優勢
重點摘要 精準定位故障:ICT 逐個測試元件,即使不啟動韌體,也能報告精確到引腳的故障。 由佈局決定覆蓋率:測試覆蓋率取決於測試焊盤尺寸(0.9–1.0 mm)、間距和淨空等佈局規則。 治具與探針:大量生產使用針床治具,幾秒內即可完成測試;原型則可使用無需治具的飛針測試。 守護測量精度:守護技術可隔離平行路徑,更早發現錯誤數值並降低返工成本。 分層品質保證:將 ICT 與 AOI、AXI 結合,可以覆蓋整個組裝流程中的不同缺陷。 在線路板上,電路測試會透過壓在銅箔上的彈簧針,逐個檢查組裝完成的電路板元件。一塊完整電路板只需數秒即可完成測試。ICT 不在乎韌體是否成功啟動,因為它提出的是更具體的問題:每個元件是否具有正確數值、方向是否正確,以及是否焊接到正確網絡?功能測試失敗只能告訴你電路板無法工作,而 ICT 會指出具體焊點,例如 R14 開路,或 U3 的兩個引腳出現橋接。每一項測量都需要探針能夠接觸的測試焊盤。 圖 1:組裝 PCB 壓在針床彈簧探針上 因此,測試覆蓋率早在佈局階段就已經決定,遠早於任何治具製作。本指南將介紹 ICT 如何在生產中運作,以及針床治具如何與飛針測試比較,並說明 I......
為何 PCB 測試條對可靠電路板製造至關重要
重點摘要 破壞性測試:測試條可進行破壞性檢查,而不會損壞功能電路板。 真實製程鏡像:測試條採用完全相同的疊層及銅密度,反映整塊面板品質。 清晰量測:直線結構可進行精確的 TDR 阻抗及過孔檢查。 品質屏障:測試條失效可在出貨前識別問題面板。 PCB 測試條是訂單中刻意被破壞的一部分。它位於電路板旁的面板邊框,會經歷相同的鑽孔、電鍍及壓合步驟,之後被折下並切成兩半。這聽起來像浪費,但它代表了其他方法無法接觸的內部結構。決定電路板能否長期可靠工作的部分幾乎都埋在內部:孔壁上的銅、內層對位,以及蝕刻後走線的實際形狀,從外觀看不到。 圖 1:生產面板旁的阻抗測試條 把測試條看成可犧牲的複製品,而不是廢料後,隨板附上的品質報告便容易理解。本指南介紹測試條包含的結構、在面板上的位置、IPC 測試條類型,以及測試結果何時不再可靠。 測試條在品質保證中的作用 成品 PCB 隱藏了幾乎所有決定壽命的因素。因此,品質保證依靠可切開、加熱及拉開的犧牲樣本,而不必損壞要交付的電路板。 甚麼是 PCB 測試條? PCB 測試條是整合在面板中、位於電路板旁的小型非功能銅箔及層壓板區塊。它會與電路板一起鑽孔、電鍍、壓合及完成表......
3D AOI 檢測詳解:如何捕捉 2D 系統漏檢的缺陷
重點摘要 3D AOI 檢測透過先進的高度及體積量測,已成為現代 PCB 組裝不可或缺的工序,可檢出傳統 2D AOI 經常漏掉的關鍵焊接缺陷,例如引腳翹起、焊料不足、枕頭效應及元件共面性問題。藉由結構光或莫爾紋技術取得精準的 3D 數據,3D AOI 可大幅減少誤判、提升一次通過率,並按照 IPC-A-610 標準確保長期可靠性。JLCPCB 將回流焊後 3D AOI 與 SPI、X-Ray 及功能測試結合,為原型及量產提供穩定高質素的 SMT 組裝。 你有否想過,現代 PCB 上的一個焊點有時比一粒沙還要小,而其品質可能決定產品是在現場使用 5 年,還是在 5 個月內失效?這正是 3D AOI 成為專業電子製造檢測標準的原因。3D A.O.I. 能準確擷取每個焊點的實際高度、體積及形狀,令隱藏缺陷變得可量化。當封裝縮小至 0201 及 01005,而 BGA 間距低於 0.4 mm 時,單純的平面相機影像已無法分辨焊料是否足夠,或引腳是否離開焊盤數微米。 你需要的是深度資訊,而 3D AOI 正好提供這一點。本文將探討 3D AOI 檢測、其量測技術、在 SMT 生產線上的應用,以及為何它始終......
如何掌握高速設計的 PCB 阻抗測試
重點摘要 TDR 驗證:阻抗測試會在測試 coupon 上使用時域反射儀(TDR),驗證高速走線。 實際因素:實際阻抗會受製造變數影響,包括走線側蝕、阻焊層及壓合後電介質厚度。 設計至製造的閉環:佈局時使用製造商提供的精確疊層及 Dk 值,並根據 TDR 報告在 ±10% 容差內優化後續版本。 阻抗測試可能決定 USB 3.0 連接是否能夠可靠運作,或是在實際使用時失效。你的佈局工具可能預測為 50 Ω,但製造過程會改變實際幾何形狀。蝕刻會令走線形成略帶梯形的截面;電介質厚度會有差異,而阻焊層也可能令最終阻抗發生偏移。 圖 1:以 TDR 取樣示波器探測阻抗 基本概念很簡單:快速訊號邊沿會直接回應其前方的走線幾何形狀。改變走線寬度、電介質高度或材料,邊沿所看到的阻抗便會不同。任何不匹配都會反射部分訊號。阻抗測試的原理,是向走線施加快速電氣階躍,然後量度由此產生的反射。本指南將說明時域反射測試(TDR)的工作方式、阻抗 coupon 的設計及校準方法,以及哪些製造差異可能令 50 Ω 走線超出容差。 PCB 阻抗控制及測試簡介 阻抗控制是你在設計中指定的目標;阻抗測試則確認製成的電路板是否真正符合該......