永續材料與專業製造如何確保符合 RoHS 規範的 PCB
2 分鐘
- 為何 RoHS 對環境安全與市場准入至關重要
- RoHS 對 PCB 材料與元件的影響
- 將 RoHS 合規性融入 PCB 設計與生產
- 透過先進製造實現卓越的 RoHS PCB
- JLCPCB 對 RoHS 卓越性與永續性的承諾
- 常見問題(FAQ)
你是否曾經歷過,一批完成的產品因電路板上單一元件未通過 RoHS 篩檢,而在歐盟海關被扣留?這種情況發生的機率比大多數工程師想像的要高,而財務損失遠比貨物被扣押本身更大。浪費的時間、重新設計的費用,以及足以讓整個產品上市停擺的合規審計,這才是 RoHS 處理不當的實際代價。重點如下:對於經驗豐富的 PCB 設計師 而言,符合 RoHS 規範的 PCB 不再是個勾選項目的例行公事。這項指令已從一項不連續的法規,轉變為一種高度整合的製造事實,滲透到每一項材料選擇、每一個製程參數,以及供應鏈中的每一個環節。

正確執行的技術細節,至今仍讓經驗豐富的團隊感到意外。今天,我們將探討材料科學、製程控制和供應鏈策略,這些正是區分真正合規的電路板與僅在文件上看起來合規的關鍵所在。本指南涵蓋了重要的實用工程細節,無論是無鉛合金的選擇、迴焊溫度曲線設定,甚至是合規文件的準備。
為何 RoHS 對環境安全與市場准入至關重要
正如我們在課堂上所見,有害物質限用指令(2011/65/EU,經 2015/863/EU 修訂為 RoHS3)限制了電氣及電子設備中的十種化學物質。最初限制的六種物質為鉛(Pb)、汞(Hg)、鎘(Cd)、六價鉻(Cr6+)、多溴聯苯(PBB)及多溴二苯醚(PBDE),在任何均質材料中的重量百分比上限為 0.1%,唯獨鎘的限制為 0.01%。RoHS 3 隨後新增了四種鄰苯二甲酸酯,即 DEHP、BBP、DIBP 和 DBP,每種的限制均為 0.1%。

事實證明,其影響遠不止於歐洲。中國有本地版本的 RoHS,日本有 J-MOSS,南韓有資源回收法案,而美國加州在其 65 號提案中也有類似的限制。當我們開發符合 RoHS 規範的產品時,我們實際上可以將其銷售到任何具備龐大市場的國家;否則,我們只能在附錄三和四中找到極少數的豁免項目。鉛實際上已經改寫了 PCB 製造 和組裝的規則。以無鉛合金取代傳統的 Sn63/Pb37 共晶焊料,不僅提高了迴焊溫度,還改變了潤濕行為,並引發了業界數十年來一直努力平衡的可靠性問題。
RoHS 對 PCB 材料與元件的影響
無鉛焊料合金:重要的材料取捨
從 Sn63/Pb37(熔點 183°C 共晶)過渡到 SAC305(Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5,液相線 217-220°C),是受 RoHS 驅動最重大的材料變革。但 SAC305 並非唯一的選擇。
| 合金 | 成分 | 液相線 (°C) | 主要特性 |
| SAC305 | Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5 | 217-220 | 業界標準,可靠性佳,成本較高(含銀) |
| SAC105 | Sn98.5/Ag1.0/Cu0.5 | 227 | 成本較低,疲勞壽命略減 |
| SN100C | Sn/Cu0.7/Ni0.05/Ge | 227 | 無銀,潤濕性佳,常用於波峰焊 |
| SnBi | Sn42/Bi58 | 138 | 適用於敏感元件的低溫選項 |
SAC305 本質上因其在潤濕性、可靠性和製程適應性之間的平衡而成為首選。SAC105 和 SN100C 在預算敏感、高產量的工作中開始嶄露頭角,因為其中的銀成分會增加明顯的額外成本。

液相線溫度 34-37°C 的轉變,為整個方程式引入了大量變數。元件現在必須承受 245-260°C 的峰值迴焊溫度,而非以往含鉛元件所需的 215-235°C。濕氣敏感度變得更加嚴峻——任何進入的水分在這種溫度下膨脹速度會顯著加快,增加了塑膠封裝 IC 發生爆米花效應的風險。而且,由於無鉛合金的潤濕性較差,焊盤設計和表面處理的選擇比我們過去使用鉛時更為重要。
符合 RoHS 的表面處理:選擇與取捨
每一種符合 RoHS 的表面處理都消除了鉛,但各自帶來了不同的工程取捨。選擇正確的表面處理取決於你的組裝製程、保存期限要求以及最終使用環境。
| 表面處理 | 保存期限 | 平整度 | 成本 | 最適合用於 |
| 無鉛噴錫 | 12 個月以上 | 中等 | 低 | 通用型、大量通孔元件的設計 |
| ENIG | 12 個月以上 | 極佳 | 中高 | 細間距 BGA、打線接合及長期儲存 |
| OSP | 6 個月 | 極佳 | 低 | 高產量、單次迴焊的組裝 |
| 浸銀 | 6-12 個月 | 極佳 | 中等 | 射頻/微波、薄膜開關接點 |
| 浸錫 | 6 個月 | 極佳 | 中等 | 壓接連接器、背板 |
正如我們在實驗室所學,就複雜的組裝而言,ENIG 似乎已成為首選。它對於細間距元件非常平整,具有良好的保存期限,並且具備良好的鎳擴散阻障層(通常為 3)。缺點呢?它很昂貴,而且除非鎳沉積過程精準掌控,否則你可能會面臨黑墊的風險。

相反地,OSP 是低成本的 RoHS 替代方案,且具有相當不錯的平整度。其訣竅在於,它的保護塗層會隨著每次熱循環而磨損,這意味著在雙面迴焊時,你可能在第二次迴焊進行到一半時,第一次迴焊面上的 OSP 就已完全去除。幸運的是,我們學生可以仰賴近期像 JLCPCB 這樣的 PCB 製造商,他們提供所有重要的 RoHS 相容表面處理,讓你輕鬆為專案選擇合適的選項。
專業提示:如果你的設計混合了細間距 BGA、標準 SMT 和通孔元件,ENIG 幾乎總是最安全的選擇。較高的材料成本會被減少的組裝缺陷和細間距焊點更高的良率所抵消。
無鹵素基板:工程師應知的設計影響
一般的 FR-4 傾向於使用四溴雙酚 A(TBBPA)作為阻燃劑。它並非 RoHS 完全禁止的化學物質之一,但由於 WEEE 法規,甚至採購方面走向綠色的壓力,許多人正將其替換為無鹵素替代品。IPC/JEDEC J-STD-709 規範指出,無鹵素表示氯和溴任一含量低於 900ppm,且鹵素總含量不得超過 1500ppm。
從設計角度來看,無鹵素基板帶來了可量測的差異:
- 介電常數(Dk): 通常高出 0.1-0.3,需要對受控阻抗走線進行阻抗重新計算。
- 吸濕性: 可能高出 20-40%,增加無鉛迴焊期間分層的風險。
- 玻璃轉化溫度(Tg): 現代無鹵素基板可達 150-180°C,與中高 Tg 的 FR-4 相當。
- Z 軸熱膨脹係數(CTE): 可能略高,這對於具有許多導孔轉換的厚多層板尤為相關。
將 RoHS 合規性融入 PCB 設計與生產
為無鉛組裝而設計:實用的 DFM 考量
當我們討論升高的溫度、無鉛焊料潤濕性的差異時,我們實際上指的是設計必須更加審慎。其結果是,無鉛焊料具有較大的接觸角,SAC305 隨機約為 30-45 度,而傳統 Sn63/Pb37 約為 10-20 度,因此它根本無法輕易地在焊盤表面擴散。
對於 QFN 和 BGA 的散熱焊盤,如果鋼板開孔結構未經優化,這種減弱的潤濕性可能會留下惱人的空洞。採用窗口式或分段式開孔圖案——將大的散熱焊盤開孔分割成較小開孔的網格——可讓助焊劑氣體在迴焊期間逸出,以最大限度地減少空洞。IPC-7351 焊盤指南往往保持穩定,但現在是時候對散熱焊盤設計多加留意了。
元件採購與供應鏈驗證
一塊符合 RoHS 規範的電路板,其品質取決於最弱的元件,我們需要對每個元件進行嚴格檢查。取得所有元件供應商的材料聲明(通常是 IPC-1752),並確保任何經銷商的庫存都不是一些老舊的含鉛產品,建立進料檢驗檢查,以便在非合規零件進入生產線之前將其攔截,並建立一個可追溯的資料庫,列出每個元件和材料的狀態。這看似大量的文書工作,然而,單一的不符合項就可能摧毀整個產品的合規性,並導致我們不需要的昂貴市場准入問題。
有害物質檢測的測試方案
我們從 X 射線螢光光譜分析(XRF)開始,快速篩查高風險的限制物質——XRF 可確定元素組成。為了獲得決定性的讀數,我們訴諸濕化學法(ICP 3 -ES 或 ICP 3 -MS),以獲取那些禁用元素的精確定量數據。
鄰苯二甲酸酯測試更為困難且昂貴:我們進行溶劑萃取,然後進行氣相色譜-質譜聯用(GC-MS)。由於成本高昂,我們通常對代表性樣品執行此測試,而非所有批次。我們的測試頻率將基於你的品質系統和風險評估。對於大批量生產和可靠供應商,可以採用定期檢查。新供應商或新材料在建立良好記錄之前,應更頻繁地進行測試。
透過先進製造實現卓越的 RoHS PCB
無鉛迴焊製程控制與污染預防
因此,無鉛迴焊的製程窗口相對狹窄,大約是先前含鉛焊料窗口的一半,而正是這一事實造成了大部分的製造複雜性。典型的 SAC305 迴焊曲線目標峰值為 245-250°C,液相線(217°C)以上時間為 60-90 秒,預熱升溫速率為 1.0-2.0°C/秒,冷卻速率為 2.0-4.0°C/秒。
錯過這個窗口的任何一側都代價高昂。加熱不足,你會得到冷焊點和 BGA 上令人惱火的枕頭效應缺陷。過熱呢?焊盤翹起、白斑現象以及快速的介面金屬共化物(IMC)生長,這實際上會導致焊點變脆。這就是我們使用多溫區對流烤箱的原因——8 到 10 個可獨立調節的溫區,並透過熱電偶測溫曲線來控制一切。
在同時進行 RoHS 和非 RoHS 生產的場所,避免混合污染同樣重要。鉛可能沉積在任何共用的焊料槽、鋼板或返修設備中。解決方案是根據合規等級使用專用設備,對焊料槽混合物進行頻繁的 ICP 測試,並保持物料流的物理隔離。JLCPCB 的全 RoHS 生產線會自動解決這個問題,因此你不必擔心混入非 RoHS 材料。
精確的材料處理與污染預防
在 RoHS 製造環境中,應避免合規與非合規材料的交叉污染,這是一個重要議題。曾用於含鉛組裝的焊料槽、波峰焊機和迴焊爐,在進行 RoHS 生產前應徹底清潔和測試。大多數設施會為 RoHS 和非 RoHS 工作維護專用工具,以完全避免污染風險。

材料處理流程用於保證儲存的 RoHS 合規元件和材料被分開存放,並且其識別和追蹤與非合規元件和材料分開進行。進料檢驗確保所有材料批次在發放到生產線之前,都與其合規文件相符。
全面的認證與可追溯性系統

RoHS 合規文件包括由製造商和組裝廠準備的符合性證書、證明限制物質含量低於閾值的材料測試報告、所有供應商的元件級材料聲明,以及成品與特定材料和元件批次之間的批次可追溯性。這條文件鏈有助於快速回應客戶、海關當局或市場監管機構的合規查詢。若在出貨後發現合規問題,它也有助於產品召回管理。
JLCPCB 對 RoHS 卓越性與永續性的承諾
全面 RoHS 認證的設施與材料合作夥伴關係
因此,JLCPCB 遵循 RoHS 指南運作,無論是電路板、焊料,甚至是高級的表面處理。基板、焊料、表面處理、防焊油墨以及所有其他常見材料,預設都是 RoHS 合規的。他們甚至與經過認證的供應商合作,因此無論訂單大小,他們都不會缺少合規的零件。
為全球合規提供穩健的測試與文件
他們的品質系統相當健全:他們維護測試材料、審核供應商,並加入大量文書工作以確保你合規。在所有標準材料上都備有 RoHS 證書和材料聲明,當你試圖在全球受監管市場銷售時,這是一大安慰——你只需拿出文件即可。
大規模提供可靠、環保的 PCB

無論你只是在製作原型,還是要生產上百萬片,JLCPCB 提供的 RoHS 合規電路板,其品質都與全面量產所獲得的高品質相同。而且他們所做的遠不止 RoHS:他們在整個製造過程中消除浪費、節約能源,並負責任地處理化學品。

常見問題(FAQ)
問:PCB 組裝符合 RoHS 規範意味著什麼?
組裝中的每一種均質材料——基板、焊料、表面處理、防焊油墨、元件引腳和本體——所含的限制物質必須低於最大濃度限值。
問:所有 JLCPCB 的電路板預設都符合 RoHS 嗎?
是的。JLCPCB 使用符合 RoHS 的材料,包括無鉛噴錫、ENIG、OSP、無鉛錫膏以及合規的基板作為標準。像含鉛噴錫這樣的非合規選項,僅在特定要求下為豁免應用提供。
問:如何處理僅有含鉛版本的舊有元件?
重新設計以使用合規的替代品,如果你的應用符合條件,可根據附錄 III 或 IV 申請 RoHS 豁免,或從提供 RoHS 合規版本的供應商處採購。如今大多數舊有元件都有合規的替代品。
問:我應該多久測試一次 RoHS 合規性?
新供應商應在資格認證時進行 XRF 篩檢,之後定期進行。已建立的供應商可以轉為年度驗證或基於批次的抽樣。鄰苯二甲酸酯測試通常僅限於初始資格認證期間的代表性樣品。
持續學習
PCB 熱循環測試如何揭示製造可靠性
重點摘要 揭露潛在缺陷:熱膨脹會使微小裂縫張開,找出室溫測試無法發現的導通孔失效。 熱膨脹不匹配造成應力:不同材料的熱膨脹差異會隨時間削弱導通孔及焊點。 標準化測試:依照 IPC 及 JESD 規範執行,並以電阻增加作為失效判定依據。 製程預防:採用高 Tg 材料、較厚銅層及填孔製程,可延長電路板壽命。 破壞性測試:測試會消耗電路板的疲勞壽命,因此受測樣品必須報廢。 PCB 熱循環測試能找出室溫電氣測試無法發現的故障。當電路板冷卻時,導通孔孔壁上的裂縫通常會重新閉合;但當層壓材料受熱膨脹時,裂縫便可能張開,而此時一般不會進行探測。 圖 1:置於熱循環試驗箱中的 PCB 測試片,以及即時顯示的電阻變化曲線 這是由熱膨脹不匹配所造成:銅的熱膨脹係數約為 17 ppm/°C,而電鍍孔周圍的環氧樹脂在厚度方向的膨脹量則超過銅的兩倍。每次加熱及冷卻循環,都會使孔銅反覆受到拉伸,就像來回彎折迴紋針一樣。本指南將說明熱循環測試的目的,以及它與其他可靠性測試的差異,並介紹實驗室採用的測試參數、方法,以及這些測試能揭示的失效模式。 什麼是 PCB 熱循環測試? 熱循環測試是讓電路板或測試片在低溫與高溫狀態之間反覆循......
PCB 分層詳解:成因、檢測及預防
重點摘要 成因:260°C 回流焊期間,水分化成蒸氣,在熱膨脹作用下造成層間分離。 材料:高溫無鉛製程需要中高 Tg 層壓板,不能使用標準 FR4。 檢測:表面起泡可目視發現,內部空洞則需要聲學檢測或微切片。 預防:透過銅平衡、正確壓合曲線及乾燥包裝保護黏結強度。 修復:環氧樹脂修補只適用於輕微表面缺陷;內部裂分需要更換電路板。 PCB 分層通常在焊接前就已開始,起因是電路板吸收了水分。在無鉛回流焊約 260 °C 的上限溫度下,水會沸騰並產生約 46 倍大氣壓的壓力。抵抗這股壓力、將各層固定在一起的,只有一層薄薄的固化環氧樹脂。多層板由銅箔及以環氧樹脂黏合的玻璃布組成,而環氧樹脂是其中最脆弱的部分。銅和玻璃受熱時幾乎不會膨脹,樹脂卻會沿板厚方向大幅膨脹,因為該方向沒有玻璃纖維加以約束。 圖 1:含有分層預浸料層的多層 PCB 截面 因此,每次焊接都會拉扯相同的黏結面,而水分則從內部施加壓力。當其中一個黏結面脫開時,就形成分層。這解釋了為何電路板可以通過來料檢驗,卻在第二次進入焗爐時失效。本指南介紹分層如何開始、造成分層的原因、檢測方法、預防措施,以及何時可以修復已分層的電路板。 甚麼是 PCB ......
高良率 PCB 製造中在線測試的主要優勢
重點摘要 精準定位故障:ICT 逐個測試元件,即使不啟動韌體,也能報告精確到引腳的故障。 由佈局決定覆蓋率:測試覆蓋率取決於測試焊盤尺寸(0.9–1.0 mm)、間距和淨空等佈局規則。 治具與探針:大量生產使用針床治具,幾秒內即可完成測試;原型則可使用無需治具的飛針測試。 守護測量精度:守護技術可隔離平行路徑,更早發現錯誤數值並降低返工成本。 分層品質保證:將 ICT 與 AOI、AXI 結合,可以覆蓋整個組裝流程中的不同缺陷。 在線路板上,電路測試會透過壓在銅箔上的彈簧針,逐個檢查組裝完成的電路板元件。一塊完整電路板只需數秒即可完成測試。ICT 不在乎韌體是否成功啟動,因為它提出的是更具體的問題:每個元件是否具有正確數值、方向是否正確,以及是否焊接到正確網絡?功能測試失敗只能告訴你電路板無法工作,而 ICT 會指出具體焊點,例如 R14 開路,或 U3 的兩個引腳出現橋接。每一項測量都需要探針能夠接觸的測試焊盤。 圖 1:組裝 PCB 壓在針床彈簧探針上 因此,測試覆蓋率早在佈局階段就已經決定,遠早於任何治具製作。本指南將介紹 ICT 如何在生產中運作,以及針床治具如何與飛針測試比較,並說明 I......
為何 PCB 測試條對可靠電路板製造至關重要
重點摘要 破壞性測試:測試條可進行破壞性檢查,而不會損壞功能電路板。 真實製程鏡像:測試條採用完全相同的疊層及銅密度,反映整塊面板品質。 清晰量測:直線結構可進行精確的 TDR 阻抗及過孔檢查。 品質屏障:測試條失效可在出貨前識別問題面板。 PCB 測試條是訂單中刻意被破壞的一部分。它位於電路板旁的面板邊框,會經歷相同的鑽孔、電鍍及壓合步驟,之後被折下並切成兩半。這聽起來像浪費,但它代表了其他方法無法接觸的內部結構。決定電路板能否長期可靠工作的部分幾乎都埋在內部:孔壁上的銅、內層對位,以及蝕刻後走線的實際形狀,從外觀看不到。 圖 1:生產面板旁的阻抗測試條 把測試條看成可犧牲的複製品,而不是廢料後,隨板附上的品質報告便容易理解。本指南介紹測試條包含的結構、在面板上的位置、IPC 測試條類型,以及測試結果何時不再可靠。 測試條在品質保證中的作用 成品 PCB 隱藏了幾乎所有決定壽命的因素。因此,品質保證依靠可切開、加熱及拉開的犧牲樣本,而不必損壞要交付的電路板。 甚麼是 PCB 測試條? PCB 測試條是整合在面板中、位於電路板旁的小型非功能銅箔及層壓板區塊。它會與電路板一起鑽孔、電鍍、壓合及完成表......
3D AOI 檢測詳解:如何捕捉 2D 系統漏檢的缺陷
重點摘要 3D AOI 檢測透過先進的高度及體積量測,已成為現代 PCB 組裝不可或缺的工序,可檢出傳統 2D AOI 經常漏掉的關鍵焊接缺陷,例如引腳翹起、焊料不足、枕頭效應及元件共面性問題。藉由結構光或莫爾紋技術取得精準的 3D 數據,3D AOI 可大幅減少誤判、提升一次通過率,並按照 IPC-A-610 標準確保長期可靠性。JLCPCB 將回流焊後 3D AOI 與 SPI、X-Ray 及功能測試結合,為原型及量產提供穩定高質素的 SMT 組裝。 你有否想過,現代 PCB 上的一個焊點有時比一粒沙還要小,而其品質可能決定產品是在現場使用 5 年,還是在 5 個月內失效?這正是 3D AOI 成為專業電子製造檢測標準的原因。3D A.O.I. 能準確擷取每個焊點的實際高度、體積及形狀,令隱藏缺陷變得可量化。當封裝縮小至 0201 及 01005,而 BGA 間距低於 0.4 mm 時,單純的平面相機影像已無法分辨焊料是否足夠,或引腳是否離開焊盤數微米。 你需要的是深度資訊,而 3D AOI 正好提供這一點。本文將探討 3D AOI 檢測、其量測技術、在 SMT 生產線上的應用,以及為何它始終......
如何掌握高速設計的 PCB 阻抗測試
重點摘要 TDR 驗證:阻抗測試會在測試 coupon 上使用時域反射儀(TDR),驗證高速走線。 實際因素:實際阻抗會受製造變數影響,包括走線側蝕、阻焊層及壓合後電介質厚度。 設計至製造的閉環:佈局時使用製造商提供的精確疊層及 Dk 值,並根據 TDR 報告在 ±10% 容差內優化後續版本。 阻抗測試可能決定 USB 3.0 連接是否能夠可靠運作,或是在實際使用時失效。你的佈局工具可能預測為 50 Ω,但製造過程會改變實際幾何形狀。蝕刻會令走線形成略帶梯形的截面;電介質厚度會有差異,而阻焊層也可能令最終阻抗發生偏移。 圖 1:以 TDR 取樣示波器探測阻抗 基本概念很簡單:快速訊號邊沿會直接回應其前方的走線幾何形狀。改變走線寬度、電介質高度或材料,邊沿所看到的阻抗便會不同。任何不匹配都會反射部分訊號。阻抗測試的原理,是向走線施加快速電氣階躍,然後量度由此產生的反射。本指南將說明時域反射測試(TDR)的工作方式、阻抗 coupon 的設計及校準方法,以及哪些製造差異可能令 50 Ω 走線超出容差。 PCB 阻抗控制及測試簡介 阻抗控制是你在設計中指定的目標;阻抗測試則確認製成的電路板是否真正符合該......