PCB 測試方法:PCB 測試與特性分析全方位指南
1 分鐘
- 如何測試 PCB
談到印刷電路板(PCB)時,確保其穩定且持續的功能性與可靠度是關鍵所在。PCB 測試在製造過程中扮演著至關重要的角色,能夠識別潛在問題並防止付出高昂代價的失效。在這份全方位指南中,我們將探討用於測試和特性分析 PCB 的不同方法,為工程師、製造商和電子愛好者提供有價值的見解。
如何測試 PCB
測試 PCB 涉及一套系統化的方法,以檢視其設計和功能的各個層面。以下是 PCB 測試的基本步驟:
目視檢測
PCB 測試的第一步是縝密的目視檢測。此過程包含檢查電路板是否有任何可見的瑕疵,例如焊接錯誤、元件偏移或物理損壞。目視檢測有助於識別可能影響 PCB 效能和可靠度的問題。
導通測試
導通測試旨在確保 PCB 上電氣連接的完整性。透過測量電阻或進行壓降測試,此方法可驗證是否存在可能阻礙電路板正常運作的開路或短路。
功能測試
功能測試是對 PCB 效能及其是否符合規格的綜合評估。此測試涉及將電路板置於實際應用場景中,驗證其功能性並確認其能力符合預期需求。
環境測試
環境測試評估 PCB 承受不同環境條件的能力。這包括將電路板暴露於溫度變化、濕度、震動和熱應力中。透過讓 PCB 經歷這些條件,製造商可以評估其可靠度,確保其在預期的應用環境中能完美運作。
常見的 PCB 測試方法
現在,讓我們深入探討最常用的 PCB 測試方法:
自動光學檢測
AOI 利用先進的光學系統擷取 PCB 的影像,並將其與參考影像或電路圖進行比對。此方法可檢測元件偏移、缺件、焊接問題(如冷焊...)以及其他視覺異常等瑕疵。AOI 可作為獨立測試使用,也可與其他方法結合,以提高覆蓋率並增強瑕疵檢測能力。
X 光檢測
X 光檢測(亦稱 AXI)利用先進的 X 光技術來顯像 PCB 內部的隱藏瑕疵。它能夠在不損壞電路板的情況下檢查焊點連接、內部線路和元件完整性。X 光檢測對於具有細間距 (fine-pitch) 元件和多層板的複雜 PCB 設計特別有用,主要應用於如 FPGA 等頂級先進技術 IC 所設計的BGA封裝。
線上測試
線上測試(亦稱 ICT)是一種穩健且全面的測試方法。它涉及對 PCB 上的個別電路進行通電和驅動,以檢測瑕疵。ICT 提供高覆蓋率,並能識別焊點連接問題、元件失效或電路故障。然而,由於需要專用設備,其成本相對較高。
飛針測試
飛針測試是一種不加電的測試方法,用於檢查開路、短路、電阻、電容、電感和二極體問題。藉由安裝在機械手臂上的探針,接觸並評估 PCB 上的測試點。此方法對於中小規模的生產量而言具有成本效益,並且在測試各種PCB 設計時提供了靈活性。
功能測試
功能測試驗證 PCB 在其預期終端使用環境中的行為。它涉及測試各種特性、介面和功能以確保運作正常。根據 PCB 的複雜度和所需的覆蓋率水準,功能測試可以手動執行或自動化進行。
燒機測試
燒機測試是一種密集型測試,對 PCB 施加連續負載以檢測早期失效並建立負載能力。透過讓電路板承受長時間的應力,此方法有助於在 PCB 部署到實際應用前識別潛在問題。對於可靠度至關重要的關鍵應用而言,燒機測試尤其重要。
結論
有效的 PCB 測試對於確保印刷電路板的功能性、可靠度和效能至關重要。透過遵循包含目視檢測、導通測試、功能測試和環境測試的系統化方法,製造商可以識別潛在問題並在 PCB 部署前進行修正。
此外,採用特定的測試方法如 ICT、飛針測試、AOI、燒機測試、X 光檢測和功能測試,可以對 PCB 進行全方位的特性分析,確保產品的高品質與可靠度。
請記住,每種測試方法都有其優勢和侷限,選擇時應取決於生產量、成本考量、PCB 設計的複雜度以及特定應用需求等因素。
透過優先進行徹底的 PCB 測試,工程師和製造商可以交付符合最高品質與效能標準的產品。
JLCPCB 的 PCB 測試服務
JLCPCB 致力於提供超越客戶期望的高品質產品與服務。嚴格的 PCB 測試是其生產過程中不可或缺的一部分。在開始製造之前,工程師會仔細審查客戶提交的 Gerber 檔案,以確保設計準確性並識別任何潛在問題。
JLCPCB 採用來自領先供應商的頂級材料,例如南亞 (Nanya) FR4 基板和太陽油墨 (TAIYO INK) PSR-2000 防焊漆。他們在先進設備上進行了大量投資,包括全自動 LDI 曝光機、防焊(阻焊)生產線、PCB 測試機、CCD 曝光機、PCB 蝕刻設備、網版印刷生產線和電鍍線。
為了確保產品完整性,他們執行多種測試方法,包括自動光學檢測 (AOI) 和飛針測試。JLCPCB 維持嚴格的管理規範,並採用智慧系統進行高效的錯誤追蹤與責任歸屬。憑藉各項認證,JLCPCB 展現了其堅持最高品質標準的承諾。信賴 JLCPCB,獲取可靠的 PCB 測試與製造服務。
持續學習
PCB 熱循環測試如何揭示製造可靠性
重點摘要 揭露潛在缺陷:熱膨脹會使微小裂縫張開,找出室溫測試無法發現的導通孔失效。 熱膨脹不匹配造成應力:不同材料的熱膨脹差異會隨時間削弱導通孔及焊點。 標準化測試:依照 IPC 及 JESD 規範執行,並以電阻增加作為失效判定依據。 製程預防:採用高 Tg 材料、較厚銅層及填孔製程,可延長電路板壽命。 破壞性測試:測試會消耗電路板的疲勞壽命,因此受測樣品必須報廢。 PCB 熱循環測試能找出室溫電氣測試無法發現的故障。當電路板冷卻時,導通孔孔壁上的裂縫通常會重新閉合;但當層壓材料受熱膨脹時,裂縫便可能張開,而此時一般不會進行探測。 圖 1:置於熱循環試驗箱中的 PCB 測試片,以及即時顯示的電阻變化曲線 這是由熱膨脹不匹配所造成:銅的熱膨脹係數約為 17 ppm/°C,而電鍍孔周圍的環氧樹脂在厚度方向的膨脹量則超過銅的兩倍。每次加熱及冷卻循環,都會使孔銅反覆受到拉伸,就像來回彎折迴紋針一樣。本指南將說明熱循環測試的目的,以及它與其他可靠性測試的差異,並介紹實驗室採用的測試參數、方法,以及這些測試能揭示的失效模式。 什麼是 PCB 熱循環測試? 熱循環測試是讓電路板或測試片在低溫與高溫狀態之間反覆循......
PCB 分層詳解:成因、檢測及預防
重點摘要 成因:260°C 回流焊期間,水分化成蒸氣,在熱膨脹作用下造成層間分離。 材料:高溫無鉛製程需要中高 Tg 層壓板,不能使用標準 FR4。 檢測:表面起泡可目視發現,內部空洞則需要聲學檢測或微切片。 預防:透過銅平衡、正確壓合曲線及乾燥包裝保護黏結強度。 修復:環氧樹脂修補只適用於輕微表面缺陷;內部裂分需要更換電路板。 PCB 分層通常在焊接前就已開始,起因是電路板吸收了水分。在無鉛回流焊約 260 °C 的上限溫度下,水會沸騰並產生約 46 倍大氣壓的壓力。抵抗這股壓力、將各層固定在一起的,只有一層薄薄的固化環氧樹脂。多層板由銅箔及以環氧樹脂黏合的玻璃布組成,而環氧樹脂是其中最脆弱的部分。銅和玻璃受熱時幾乎不會膨脹,樹脂卻會沿板厚方向大幅膨脹,因為該方向沒有玻璃纖維加以約束。 圖 1:含有分層預浸料層的多層 PCB 截面 因此,每次焊接都會拉扯相同的黏結面,而水分則從內部施加壓力。當其中一個黏結面脫開時,就形成分層。這解釋了為何電路板可以通過來料檢驗,卻在第二次進入焗爐時失效。本指南介紹分層如何開始、造成分層的原因、檢測方法、預防措施,以及何時可以修復已分層的電路板。 甚麼是 PCB ......
高良率 PCB 製造中在線測試的主要優勢
重點摘要 精準定位故障:ICT 逐個測試元件,即使不啟動韌體,也能報告精確到引腳的故障。 由佈局決定覆蓋率:測試覆蓋率取決於測試焊盤尺寸(0.9–1.0 mm)、間距和淨空等佈局規則。 治具與探針:大量生產使用針床治具,幾秒內即可完成測試;原型則可使用無需治具的飛針測試。 守護測量精度:守護技術可隔離平行路徑,更早發現錯誤數值並降低返工成本。 分層品質保證:將 ICT 與 AOI、AXI 結合,可以覆蓋整個組裝流程中的不同缺陷。 在線路板上,電路測試會透過壓在銅箔上的彈簧針,逐個檢查組裝完成的電路板元件。一塊完整電路板只需數秒即可完成測試。ICT 不在乎韌體是否成功啟動,因為它提出的是更具體的問題:每個元件是否具有正確數值、方向是否正確,以及是否焊接到正確網絡?功能測試失敗只能告訴你電路板無法工作,而 ICT 會指出具體焊點,例如 R14 開路,或 U3 的兩個引腳出現橋接。每一項測量都需要探針能夠接觸的測試焊盤。 圖 1:組裝 PCB 壓在針床彈簧探針上 因此,測試覆蓋率早在佈局階段就已經決定,遠早於任何治具製作。本指南將介紹 ICT 如何在生產中運作,以及針床治具如何與飛針測試比較,並說明 I......
為何 PCB 測試條對可靠電路板製造至關重要
重點摘要 破壞性測試:測試條可進行破壞性檢查,而不會損壞功能電路板。 真實製程鏡像:測試條採用完全相同的疊層及銅密度,反映整塊面板品質。 清晰量測:直線結構可進行精確的 TDR 阻抗及過孔檢查。 品質屏障:測試條失效可在出貨前識別問題面板。 PCB 測試條是訂單中刻意被破壞的一部分。它位於電路板旁的面板邊框,會經歷相同的鑽孔、電鍍及壓合步驟,之後被折下並切成兩半。這聽起來像浪費,但它代表了其他方法無法接觸的內部結構。決定電路板能否長期可靠工作的部分幾乎都埋在內部:孔壁上的銅、內層對位,以及蝕刻後走線的實際形狀,從外觀看不到。 圖 1:生產面板旁的阻抗測試條 把測試條看成可犧牲的複製品,而不是廢料後,隨板附上的品質報告便容易理解。本指南介紹測試條包含的結構、在面板上的位置、IPC 測試條類型,以及測試結果何時不再可靠。 測試條在品質保證中的作用 成品 PCB 隱藏了幾乎所有決定壽命的因素。因此,品質保證依靠可切開、加熱及拉開的犧牲樣本,而不必損壞要交付的電路板。 甚麼是 PCB 測試條? PCB 測試條是整合在面板中、位於電路板旁的小型非功能銅箔及層壓板區塊。它會與電路板一起鑽孔、電鍍、壓合及完成表......
3D AOI 檢測詳解:如何捕捉 2D 系統漏檢的缺陷
重點摘要 3D AOI 檢測透過先進的高度及體積量測,已成為現代 PCB 組裝不可或缺的工序,可檢出傳統 2D AOI 經常漏掉的關鍵焊接缺陷,例如引腳翹起、焊料不足、枕頭效應及元件共面性問題。藉由結構光或莫爾紋技術取得精準的 3D 數據,3D AOI 可大幅減少誤判、提升一次通過率,並按照 IPC-A-610 標準確保長期可靠性。JLCPCB 將回流焊後 3D AOI 與 SPI、X-Ray 及功能測試結合,為原型及量產提供穩定高質素的 SMT 組裝。 你有否想過,現代 PCB 上的一個焊點有時比一粒沙還要小,而其品質可能決定產品是在現場使用 5 年,還是在 5 個月內失效?這正是 3D AOI 成為專業電子製造檢測標準的原因。3D A.O.I. 能準確擷取每個焊點的實際高度、體積及形狀,令隱藏缺陷變得可量化。當封裝縮小至 0201 及 01005,而 BGA 間距低於 0.4 mm 時,單純的平面相機影像已無法分辨焊料是否足夠,或引腳是否離開焊盤數微米。 你需要的是深度資訊,而 3D AOI 正好提供這一點。本文將探討 3D AOI 檢測、其量測技術、在 SMT 生產線上的應用,以及為何它始終......
如何掌握高速設計的 PCB 阻抗測試
重點摘要 TDR 驗證:阻抗測試會在測試 coupon 上使用時域反射儀(TDR),驗證高速走線。 實際因素:實際阻抗會受製造變數影響,包括走線側蝕、阻焊層及壓合後電介質厚度。 設計至製造的閉環:佈局時使用製造商提供的精確疊層及 Dk 值,並根據 TDR 報告在 ±10% 容差內優化後續版本。 阻抗測試可能決定 USB 3.0 連接是否能夠可靠運作,或是在實際使用時失效。你的佈局工具可能預測為 50 Ω,但製造過程會改變實際幾何形狀。蝕刻會令走線形成略帶梯形的截面;電介質厚度會有差異,而阻焊層也可能令最終阻抗發生偏移。 圖 1:以 TDR 取樣示波器探測阻抗 基本概念很簡單:快速訊號邊沿會直接回應其前方的走線幾何形狀。改變走線寬度、電介質高度或材料,邊沿所看到的阻抗便會不同。任何不匹配都會反射部分訊號。阻抗測試的原理,是向走線施加快速電氣階躍,然後量度由此產生的反射。本指南將說明時域反射測試(TDR)的工作方式、阻抗 coupon 的設計及校準方法,以及哪些製造差異可能令 50 Ω 走線超出容差。 PCB 阻抗控制及測試簡介 阻抗控制是你在設計中指定的目標;阻抗測試則確認製成的電路板是否真正符合該......