如何掌握高速設計的 PCB 阻抗測試
2 分鐘
- PCB 阻抗控制及測試簡介
- 阻抗計算及量測的必要方法
- 執行精確 PCB 阻抗測試的實際步驟
- 克服常見 PCB 阻抗測試失敗原因
- JLCPCB 的精密阻抗製造及品質保證
- PCB 阻抗測試常見問題
- 結論
重點摘要
- TDR 驗證:阻抗測試會在測試 coupon 上使用時域反射儀(TDR),驗證高速走線。
- 實際因素:實際阻抗會受製造變數影響,包括走線側蝕、阻焊層及壓合後電介質厚度。
- 設計至製造的閉環:佈局時使用製造商提供的精確疊層及 Dk 值,並根據 TDR 報告在 ±10% 容差內優化後續版本。
阻抗測試可能決定 USB 3.0 連接是否能夠可靠運作,或是在實際使用時失效。你的佈局工具可能預測為 50 Ω,但製造過程會改變實際幾何形狀。蝕刻會令走線形成略帶梯形的截面;電介質厚度會有差異,而阻焊層也可能令最終阻抗發生偏移。

圖 1:以 TDR 取樣示波器探測阻抗
基本概念很簡單:快速訊號邊沿會直接回應其前方的走線幾何形狀。改變走線寬度、電介質高度或材料,邊沿所看到的阻抗便會不同。任何不匹配都會反射部分訊號。阻抗測試的原理,是向走線施加快速電氣階躍,然後量度由此產生的反射。本指南將說明時域反射測試(TDR)的工作方式、阻抗 coupon 的設計及校準方法,以及哪些製造差異可能令 50 Ω 走線超出容差。
PCB 阻抗控制及測試簡介
阻抗控制是你在設計中指定的目標;阻抗測試則確認製成的電路板是否真正符合該目標。兩者經常被混淆,但這個差別決定了阻抗問題會在組裝前還是組裝後才被發現。
甚麼是 PCB 阻抗測試?為甚麼至關重要?
PCB 阻抗測試會量度製成走線的特性阻抗。這是快速訊號邊沿沿銅走線傳播時所看到的電壓與電流比值。阻抗取決於走線幾何形狀及材料,而不是走線長度。測試十分重要,因為阻抗是在軟件中設計,但實際上是由製造工藝建立。蝕刻、電介質厚度及材料差異,都可能令最終阻抗偏離目標值。
例如,連接到 50 Ω 訊號源的 60 Ω 走線,會反射約 9% 的訊號。這些反射可能造成過衝、振鈴及時序抖動。因此,阻抗測試是受控阻抗 PCB 設計的驗證步驟。電阻測試會檢查走線是否電氣連通;阻抗測試則檢查高速訊號能否在其中乾淨地傳輸。
常見應用:高速及 RF 電路
當訊號邊沿速度足以令走線表現得像傳輸線時,便需要進行阻抗測試。觸發條件是邊沿速率,而不是時鐘頻率;例如,25 MHz 時鐘若具有 500 ps 邊沿,便已攜帶接近 700 MHz 的能量。

圖 2:顯示阻抗變數的微帶線及帶狀線截面
當上升時間短於走線傳播延遲約兩倍時,反射便會開始造成影響。需要進行阻抗控制的介面,早已存在於你的口袋及桌面設備中。
| 介面 | 結構 | 目標阻抗 | 對疊層的含意 |
|---|---|---|---|
| RF 及天線饋入 | 單端微帶線或 CPWG | 50 Ω | 正下方需要完整且不中斷的參考平面 |
| USB 2.0 High Speed | 邊沿耦合差分線 | 90 Ω | 線對間距需嚴格控制,線對下方不可有平面分割 |
| USB 3.x、PCIe Gen3+ | 邊沿耦合差分線 | 85–90 Ω | 訊號至參考平面需採用薄電介質,通常使用 6 層板 |
| Ethernet、LVDS、HDMI | 邊沿耦合差分線 | 100 Ω | 間距比 USB 更寬,線對內需匹配長度 |
| DDR4 數據線 | 跨平面的單端線 | 標稱 40 Ω | 走線較寬,應及早預留佈線空間 |
阻抗計算及量測的必要方法
計算可在製造前預測所需的幾何尺寸,量測則驗證製造商實際製作的結果。兩者都不可或缺,因為軟件無法完美反映每一項製造差異。
影響阻抗計算的主要因素
阻抗計算歸結於四個物理變數,以及設計師經常忽略的一項因素。前四項都與幾何形狀及材料有關,而每個求解器都會要求輸入相同的資料:
- 走線寬度:走線越寬,與下方平面的耦合越強,阻抗便越低。
- 銅厚:較厚的銅會增加走線邊緣的電容,使阻抗值略為降低。
- 電介質高度:走線至參考平面的距離,是影響最強的變數。
- 介電常數(Dk):介於兩者之間的材料儲存能量的能力;Dk 越高,阻抗越低。
IPC-2141 微帶線近似公式清楚展示了這些關係。電介質越厚,阻抗越高;走線越寬或 Dk 越高,阻抗越低。這三個方向值得記住,因為當電路板製成後超出範圍時,你便知道應該往哪個方向調整。
阻焊層經常被忽略。它的 Dk 遠高於空氣,因此通常會令微帶線阻抗降低約 1–3 Ω。帶狀線大多不受影響,因為它本身已埋在電介質中。FR-4 的 Dk 也會隨頻率及半固化片玻璃布類型而變化,因此應以製造商疊層資料提供的確切數值為準。
| 半固化片玻璃布類型 | 公布 Dk | 在疊層中的典型作用 | 若求解器假設為 4.5 |
|---|---|---|---|
| 7628 | 4.4 | 芯板之間較厚、樹脂含量較低的填充層 | 最接近一般 FR-4,誤差最小 |
| 2116 | 4.16 | 一般訊號至平面間距 | 實測阻抗略高 |
| 3313 | 4.1 | 適用於緊湊型 4 層疊層的薄電介質 | 明顯偏高,值得重新計算 |
| 1080 | 3.91 | 最薄選項,適用於高速內層 | 在蝕刻走線前已高出數歐姆 |
該欄的數值差異,正好說明為甚麼必須列明半固化片類型。這就是高速電路板的 層疊設計 必須指定精確玻璃布類型,而不能只寫「FR-4」的原因。
如何使用時域反射測試(TDR)測試阻抗
時域反射測試會將快速電壓階躍送入走線一端,並觀察回波。TDR 取樣示波器內的階躍產生器會產生約 20–35 ps 的邊沿,因為只有如此快速的邊沿才能分辨短距離的不連續點。反射電壓與原始階躍電壓的比值,就是反射係數。
根據反射係數,TDR 會計算阻抗:
Z = Z₀ × (1 + Γ) / (1 − Γ)
其中 Z₀ 是 50 Ω 參考值,Γ 是反射係數。正反射表示阻抗較高;負反射表示阻抗較低。
Coupon 測試與電路板上測試的比較
測試 coupon 是製作在面板邊框上的小段銅走線。它在每個受控阻抗層上都設有專用走線,並與你的電路板在同一鍍槽中蝕刻及電鍍,因此電路板銅層經歷的變化,coupon 也會經歷。製造商會測試 coupon,因為它可為量測而設計:使用長而筆直的走線、較寬裕的探針焊盤、沒有元件,並為每條線設定單一受控幾何形狀。將 coupon 從面板切下不會損壞任何電路板;相反,在成品板上探測可能會刮傷你需要使用的焊盤。
電路板上測試是可行的,但每個步驟都會增加困難。生產走線通常很短,需要轉角、穿過過孔,周圍也有其他銅箔。因此,TDR 看到的是繁雜的走線,而不是乾淨的傳輸線。
| 項目 | Coupon 測試 | 電路板上測試 |
|---|---|---|
| 走線幾何形狀 | 長、直、均勻,專為量測而設 | 短、需要佈線、帶有過孔,難以解讀 |
| 量測準確度 | 高,通常在 1–2 Ω 以內 | 受探測連接寄生效應及鄰近銅箔影響而降低 |
| 電路板損壞 | 沒有,測試後 coupon 會作為廢料處理 | 探測可能刮傷焊盤及阻焊層 |
| 最佳用途 | 批次驗收及品質認證 | 除錯單一故障連接 |
| 可證明的事項 | 製造工藝已實現指定疊層 | 這條網絡的行為符合預期 |
最後兩行有助於作出判斷。使用 coupon 證明製造商達到指定數值;只有在特定連接已出現異常時,才使用電路板上探測。
執行精確 PCB 阻抗測試的實際步驟
準備測試設置及校準
Polar Instruments CITS 系列等系統可自動完成大部分流程,但基本步驟仍然相同。請按順序執行,因為每一步都會消除可能影響下一步的誤差。

圖 3:阻抗 coupon 的 TDR 校準及探針連接
- 讓儀器在指定時間內預熱,通常為 20–30 分鐘,因為取樣頭達到熱平衡前,階躍振幅會漂移。
- 使用已知標準校準垂直軸,通常包括精密 50 Ω 空氣線,以及開路和短路標準件。
- 設定水平視窗,使連接區及完整 coupon 走線都可見;否則無法分辨是連接不良還是走線不良。
- 以一致壓力將探針放在潔淨焊盤上,因為帶有額外電感的連接會在波形起點顯示尖峰。
- 在相信偏高讀數之前,確認 coupon 下方的參考平面完整無缺,因為平面缺口會大幅提高阻抗。
探針連接品質是整個程序中最容易控制、也最主要的誤差來源。接觸不良會增加串聯電感,在時間零點顯示為正尖峰。如果量測視窗開始得太早,便會把尖峰平均到結果中,導致誤判並拒收良好電路板。
分析 TDR 曲線及阻抗容差
健康的 TDR 波形有三個區域,但只有中間區域用於量測。第一個是連接區,探針接觸及焊盤幾何形狀會干擾訊號,因此會被忽略。最後是遠端區域,視乎 coupon 終端方式,走線會向開路或短路狀態上升或下降。中間平坦的平台才是有用區域。量測視窗會放在遠離兩端的位置,通常涵蓋走線長度約 30% 至 70%,並取該區段的平均阻抗作為報告值。

圖 4:顯示連接區及量測視窗的 TDR 波形
業界標準容差為正負 10%,因此 50 Ω 目標值的合格範圍是 45–55 Ω。同理,100 Ω 差分線對的合格範圍是 90–110 Ω。
克服常見 PCB 阻抗測試失敗原因
材料及蝕刻差異
銅箔不會像簡單場模型假設般蝕刻成完美矩形。蝕刻液也會從走線兩側侵蝕銅箔,形成上窄下寬的梯形截面。對於 1 oz 銅厚,這種側蝕可能令有效走線寬度減少數十微米。走線變窄後,與參考平面的電容會減少,因此阻抗上升——在薄微帶線上有時會增加數歐姆。
外層銅厚是另一項變數。標稱 1 oz 外層會在電鍍過程中增加額外銅厚。較厚銅箔通常會略微降低阻抗,而較大的側蝕則會令阻抗上升,因此兩種效應可能部分抵消。這就是為甚麼製造商要根據實際工藝資料調整走線寬度,而不能只依靠公式。由於噴淋覆蓋及銅密度不可能在整塊生產面板上完全均勻,蝕刻結果也會有所差異。因此,阻抗 coupon 會放置在面板不同位置,以揭示這些差異。
疊層及介電常數誤差
半固化片不會保持資料表上印刷的厚度。在層壓過程中,樹脂會在熱力及壓力作用下流入銅箔表面起伏。壓合後的電介質高度取決於相鄰層有多少銅箔。一條位於大部分為空的平面區域上方的訊號線,其高度可能與位於高密度銅區域上方的同一條線不同。由於電介質高度增加會令阻抗上升,同一網絡在同一電路板的兩個位置也可能量得不同結果。
圖 5:設計與製成走線幾何形狀的比較
Dk 誤差是問題的另一半,而且通常源於溝通失誤,而非製程失誤。假設求解器使用一般 Dk 4.5,而製造商壓合的是 Dk 3.91 的 1080 半固化片,電場儲存的能量便會比模型預測少,因此實測阻抗會偏高。這就是為甚麼計算時應使用製造商公布的疊層資料,而不是元件庫預設值。也正因如此, 選擇 PCB 厚度 應在阻抗目標之前完成,而不應在其後才決定。
JLCPCB 的精密阻抗製造及品質保證
過去,要製作受控阻抗電路板,往往需要打電話聯絡製造商,並且要符合最低訂購量。
先進疊層工具及免費阻抗計算
JLCPCB 阻抗計算器會根據你實際掌握的資料反向計算。你只需輸入層數、成品厚度、銅重、目標阻抗,以及訊號層與參考層的配置,工具便會回傳可實現該目標的走線寬度及具體疊層。計算器採用製造商實際疊層厚度及半固化片 Dk 值,因此結果比一般公式更貼近實際。
工具支援單端及差分線,並支援共面及非共面結構。它也會推薦合適的疊層,通常先列出成本最低的選項。在開始前,有兩項限制值得了解。阻抗控制適用於 4 層及以上電路板,因為兩層結構無法讓參考平面足夠靠近訊號。計算亦假設使用 JLCPCB 為相應層數提供的特定層壓材料,因此下單時必須選擇相符的材料。
嚴格的 coupon TDR 測試及品質認證
每張受控阻抗訂單都會在專用 coupon 上進行 TDR 測試,coupon 位於面板邊框、緊鄰你的電路板。它們與生產面板在相同批次中蝕刻、電鍍及層壓,因此量得的阻抗能代表你的走線實際獲得的製程結果。每個受控阻抗層都會獨立測試。因此,若一張 4 層板的兩個外層都有受控走線,便會得到分開的結果,而不是一個平均數值。

圖 6:JLCPCB 從阻抗計算器到測試報告的受控阻抗流程
標準容差為正負 10%;如果設計確實需要,也可要求正負 5%。測試結果會隨訂單附上阻抗測試報告。若 50 Ω 目標值量得 54 Ω,仍屬於容差上限內的合格結果。下一版只需稍微增加走線寬度,便可將結果移向中間位置,讓兩側都保留裕量。將 受控阻抗佈線 視為一個閉環,便能讓設計由只通過一次,提升至每個批次都能穩定通過。
PCB 阻抗測試常見問題
問:PCB 阻抗測試需要哪些設備?
使用配備快速階躍產生器的 TDR,以及經校準的探針或 SMA 夾具。生產製造商通常會使用專用系統,例如 Polar Instruments 的 CITS 系列。
問:為甚麼我的實測阻抗低於計算值?
常見原因包括外層走線上的阻焊層、電介質厚度低於預期,或介電常數(Dk)較高。單是阻焊層便可能令阻抗降低約 1–3 Ω。
問:2 層 PCB 可以實現受控阻抗嗎?
一般不可以。標準 1.6 mm 兩層板的銅層間距太大,若要實現 50 Ω,便需要實際上不可行的超寬走線。JLCPCB 也不會對 2 層板提供阻抗控制。
問:走線長度會影響特性阻抗嗎?
不會。阻抗主要取決於走線寬度、銅厚、電介質高度及 Dk。走線長度會影響延遲及損耗,但不會影響特性阻抗。
問:是否應該一律要求 5% 阻抗容差?
通常不需要。USB、Ethernet 及 HDMI 等介面使用 10% 容差已經足夠。5% 容差可能增加成本及製造難度。
結論
阻抗測試是在製造完成後閉合設計迴路,而不是在製造末段勾選一項清單。你先在電磁場求解器中預測一個數值,製造商再透過蝕刻、層壓及電鍍,交付一個對該數值的實體近似結果。之後,對 coupon 進行 TDR 測試,便能知道兩者相差多遠。
側蝕會令阻抗上升,阻焊層會令阻抗降低,而 Dk 則取決於疊層中實際使用的半固化片。理解這些影響後,TDR 報告便會成為有用的設計回饋,而不只是簡單的合格/不合格結果。
隨着 PCIe 及 DDR 的邊沿速率變得更快,阻抗裕量的重要性也日益提高。使用每次修訂的實測資料,可讓下一版設計更接近目標,而不是只依賴計算。JLCPCB 的阻抗計算器及 coupon TDR 報告,讓重複修訂中的這個回饋閉環變得切實可行。

持續學習
PCB 分層詳解:成因、檢測及預防
重點摘要 成因:260°C 回流焊期間,水分化成蒸氣,在熱膨脹作用下造成層間分離。 材料:高溫無鉛製程需要中高 Tg 層壓板,不能使用標準 FR4。 檢測:表面起泡可目視發現,內部空洞則需要聲學檢測或微切片。 預防:透過銅平衡、正確壓合曲線及乾燥包裝保護黏結強度。 修復:環氧樹脂修補只適用於輕微表面缺陷;內部裂分需要更換電路板。 PCB 分層通常在焊接前就已開始,起因是電路板吸收了水分。在無鉛回流焊約 260 °C 的上限溫度下,水會沸騰並產生約 46 倍大氣壓的壓力。抵抗這股壓力、將各層固定在一起的,只有一層薄薄的固化環氧樹脂。多層板由銅箔及以環氧樹脂黏合的玻璃布組成,而環氧樹脂是其中最脆弱的部分。銅和玻璃受熱時幾乎不會膨脹,樹脂卻會沿板厚方向大幅膨脹,因為該方向沒有玻璃纖維加以約束。 圖 1:含有分層預浸料層的多層 PCB 截面 因此,每次焊接都會拉扯相同的黏結面,而水分則從內部施加壓力。當其中一個黏結面脫開時,就形成分層。這解釋了為何電路板可以通過來料檢驗,卻在第二次進入焗爐時失效。本指南介紹分層如何開始、造成分層的原因、檢測方法、預防措施,以及何時可以修復已分層的電路板。 甚麼是 PCB ......
高良率 PCB 製造中在線測試的主要優勢
重點摘要 精準定位故障:ICT 逐個測試元件,即使不啟動韌體,也能報告精確到引腳的故障。 由佈局決定覆蓋率:測試覆蓋率取決於測試焊盤尺寸(0.9–1.0 mm)、間距和淨空等佈局規則。 治具與探針:大量生產使用針床治具,幾秒內即可完成測試;原型則可使用無需治具的飛針測試。 守護測量精度:守護技術可隔離平行路徑,更早發現錯誤數值並降低返工成本。 分層品質保證:將 ICT 與 AOI、AXI 結合,可以覆蓋整個組裝流程中的不同缺陷。 在線路板上,電路測試會透過壓在銅箔上的彈簧針,逐個檢查組裝完成的電路板元件。一塊完整電路板只需數秒即可完成測試。ICT 不在乎韌體是否成功啟動,因為它提出的是更具體的問題:每個元件是否具有正確數值、方向是否正確,以及是否焊接到正確網絡?功能測試失敗只能告訴你電路板無法工作,而 ICT 會指出具體焊點,例如 R14 開路,或 U3 的兩個引腳出現橋接。每一項測量都需要探針能夠接觸的測試焊盤。 圖 1:組裝 PCB 壓在針床彈簧探針上 因此,測試覆蓋率早在佈局階段就已經決定,遠早於任何治具製作。本指南將介紹 ICT 如何在生產中運作,以及針床治具如何與飛針測試比較,並說明 I......
為何 PCB 測試條對可靠電路板製造至關重要
重點摘要 破壞性測試:測試條可進行破壞性檢查,而不會損壞功能電路板。 真實製程鏡像:測試條採用完全相同的疊層及銅密度,反映整塊面板品質。 清晰量測:直線結構可進行精確的 TDR 阻抗及過孔檢查。 品質屏障:測試條失效可在出貨前識別問題面板。 PCB 測試條是訂單中刻意被破壞的一部分。它位於電路板旁的面板邊框,會經歷相同的鑽孔、電鍍及壓合步驟,之後被折下並切成兩半。這聽起來像浪費,但它代表了其他方法無法接觸的內部結構。決定電路板能否長期可靠工作的部分幾乎都埋在內部:孔壁上的銅、內層對位,以及蝕刻後走線的實際形狀,從外觀看不到。 圖 1:生產面板旁的阻抗測試條 把測試條看成可犧牲的複製品,而不是廢料後,隨板附上的品質報告便容易理解。本指南介紹測試條包含的結構、在面板上的位置、IPC 測試條類型,以及測試結果何時不再可靠。 測試條在品質保證中的作用 成品 PCB 隱藏了幾乎所有決定壽命的因素。因此,品質保證依靠可切開、加熱及拉開的犧牲樣本,而不必損壞要交付的電路板。 甚麼是 PCB 測試條? PCB 測試條是整合在面板中、位於電路板旁的小型非功能銅箔及層壓板區塊。它會與電路板一起鑽孔、電鍍、壓合及完成表......
3D AOI 檢測詳解:如何捕捉 2D 系統漏檢的缺陷
重點摘要 3D AOI 檢測透過先進的高度及體積量測,已成為現代 PCB 組裝不可或缺的工序,可檢出傳統 2D AOI 經常漏掉的關鍵焊接缺陷,例如引腳翹起、焊料不足、枕頭效應及元件共面性問題。藉由結構光或莫爾紋技術取得精準的 3D 數據,3D AOI 可大幅減少誤判、提升一次通過率,並按照 IPC-A-610 標準確保長期可靠性。JLCPCB 將回流焊後 3D AOI 與 SPI、X-Ray 及功能測試結合,為原型及量產提供穩定高質素的 SMT 組裝。 你有否想過,現代 PCB 上的一個焊點有時比一粒沙還要小,而其品質可能決定產品是在現場使用 5 年,還是在 5 個月內失效?這正是 3D AOI 成為專業電子製造檢測標準的原因。3D A.O.I. 能準確擷取每個焊點的實際高度、體積及形狀,令隱藏缺陷變得可量化。當封裝縮小至 0201 及 01005,而 BGA 間距低於 0.4 mm 時,單純的平面相機影像已無法分辨焊料是否足夠,或引腳是否離開焊盤數微米。 你需要的是深度資訊,而 3D AOI 正好提供這一點。本文將探討 3D AOI 檢測、其量測技術、在 SMT 生產線上的應用,以及為何它始終......
如何掌握高速設計的 PCB 阻抗測試
重點摘要 TDR 驗證:阻抗測試會在測試 coupon 上使用時域反射儀(TDR),驗證高速走線。 實際因素:實際阻抗會受製造變數影響,包括走線側蝕、阻焊層及壓合後電介質厚度。 設計至製造的閉環:佈局時使用製造商提供的精確疊層及 Dk 值,並根據 TDR 報告在 ±10% 容差內優化後續版本。 阻抗測試可能決定 USB 3.0 連接是否能夠可靠運作,或是在實際使用時失效。你的佈局工具可能預測為 50 Ω,但製造過程會改變實際幾何形狀。蝕刻會令走線形成略帶梯形的截面;電介質厚度會有差異,而阻焊層也可能令最終阻抗發生偏移。 圖 1:以 TDR 取樣示波器探測阻抗 基本概念很簡單:快速訊號邊沿會直接回應其前方的走線幾何形狀。改變走線寬度、電介質高度或材料,邊沿所看到的阻抗便會不同。任何不匹配都會反射部分訊號。阻抗測試的原理,是向走線施加快速電氣階躍,然後量度由此產生的反射。本指南將說明時域反射測試(TDR)的工作方式、阻抗 coupon 的設計及校準方法,以及哪些製造差異可能令 50 Ω 走線超出容差。 PCB 阻抗控制及測試簡介 阻抗控制是你在設計中指定的目標;阻抗測試則確認製成的電路板是否真正符合該......
高密度板測試覆蓋率攻堅:PCB 製造測試中的 JTAG 邊界掃描
隨著球柵陣列(BGA)封裝普及,針床治具的探針無法接觸元件底部的節點,使用飛針測試一片複雜主機板可能需要半小時以上,新產品導入(NPI)階段還需要額外支出治具費用。雙面高密度電路板的情況更加棘手:板面布滿元件,測試點難以安排,傳統電路內測試(ICT)的覆蓋率也受到限制。邊界掃描測試正是為了處理這類測試盲區,但許多團隊直到客戶進行工廠稽核時,才發現設計階段根本沒有預留相關資源。 IEEE 1149.1 標準(俗稱 JTAG)在晶片各個輸入/輸出(I/O)接腳旁嵌入掃描單元,透過 TCK、TMS、TDI 與 TDO 四條訊號線,就能驅動及讀取接腳狀態,不依賴實體探針接觸。對於測試治具無法接觸的BGA 互連,邊界掃描能在不拆開封裝的情況下,逐一檢查網路是否存在開路或短路,這正是它的重要價值。 注意事項 JTAG 邊界掃描的價值,在於突破封裝限制以檢查數位互連,但它不能取代所有 PCB 測試。設計階段預先規劃掃描鏈、準備邊界掃描描述語言(BSDL)檔案並預留測試點,才能真正提高量產測試覆蓋率。 一、邊界掃描工作原理 掃描鏈上每顆相容晶片的內部,都包含測試存取埠(TAP)控制器、指令暫存器與資料暫存器群。T......