深入了解高速 PCB 設計中的阻抗匹配
1 分鐘
- 什麼是阻抗匹配?
- 阻抗設計考量因素
- 阻抗控制訂單說明
- 結論
隨著科技進步與積體電路應用日益廣泛,電子訊號傳輸的頻率與速度不斷提升,這使得 PCB 導體提供高性能傳輸線變得至關重要。這些傳輸線負責將訊號從源端準確且完整地傳遞到接收端。這項要求強調了阻抗匹配的需求。
電抗,通常表示為 Z並以歐姆 (Ω)為單位,是指交流電路中電阻、電感和電容的綜合效應。特定電路的阻抗並非恆定值;其數值由交流頻率、電阻 (R)、電感 (L) 和電容 (C) 共同決定,因此會隨頻率變化。
什麼是阻抗匹配?
阻抗匹配是確保訊號源或傳輸線與其負載之間相容性的一種方式。它可以分為低頻匹配與高頻匹配。在低頻電路中,波長相對於傳輸線較長,反射可以忽略不計。然而,在高頻電路中,由於波長較短且與傳輸線長度相當,疊加在原始訊號上的反射訊號會改變其形狀並影響訊號品質。
如上圖所示,訊號從源端 A 發出,經過中間傳輸線,進入接收端 B。在傳輸過程中,電路中的寄生電阻、電容和電感會阻礙高速訊號傳輸。當訊號在這些元件之間傳播並遇到不一致的阻抗時,可能會導致訊號反射,進而產生訊號失真。
阻抗匹配能有效減少或消除高頻訊號反射。常見的阻抗線可分為四種類型(如微帶線、帶狀線等)。
阻抗設計考量因素
(1) 阻抗控制線可以設計在外層(上述四種類型皆為外層阻抗)或內層。
(2) 阻抗值的大小取決於產品設計與晶片類型。通常,元件製造商會為訊號源和接收端預設阻抗值(例如:SDIO 單端 50 ohms,USB 差動 90 ohms)。
(3) 阻抗控制線必須有參考層,通常使用相鄰的地層或電源層作為參考(例如:頂層阻抗的參考層通常是第二層)。
(4) 參考層的目的是為訊號提供回流路徑並起到電磁屏蔽作用。因此,參考層必須鋪設實心銅(Solid copper)。
(5) 影響線路阻抗的因素:
線寬:阻抗與線寬成反比;線越窄,阻抗越高。
介電常數:阻抗與介電常數成反比;介電常數越低,阻抗越高。
防焊厚度:阻抗與防焊厚度成反比;防焊越厚,阻抗越低。
銅厚:阻抗與表面銅厚成反比;銅越薄,阻抗越高。
線間距:阻抗與阻抗線之間的距離成正比;間距越大,阻抗越高。
介電層厚度:阻抗與介電層厚度成正比;介電層越厚,阻抗越高。
(6) 阻抗線計算方法:建議使用 JLCPCB 的「阻抗計算器」。或者,您可以下載阻抗計算軟體(如 SI9000),並結合我們的疊層參數進行計算。
(7) 關於「線寬與間距」的簡要說明:線寬是指線路的水平寬度,即從線路的一側邊緣到另一側邊緣的距離。線間距是指一條線路的邊緣到另一條線路(或周圍銅面)邊緣的距離。
阻抗控制訂單說明
對於需要阻抗控制的訂單,必須以表格或圖表的形式提供您的阻抗要求,並隨附壓縮的 PCB 檔案。
開啟 JLCPCB 的「阻抗計算器」並輸入阻抗值,同時選擇相應的層疊結構(Stack-up)和其他相關參數(如板厚)。在您的工程資料中設計相應的線寬與間距。
重要提醒:目前我們僅能確保線寬與間距在 +/-20% 的公差範圍內。
結論
阻抗匹配是高速 PCB 設計中的關鍵環節,能確保最佳的訊號傳輸並維持訊號完整性。透過仔細考量阻抗值、線寬、間距、介電特性和參考層,設計師可以有效減少訊號反射與失真。實施阻抗控制線並利用 JLCPCB 阻抗計算器等工具,可以簡化設計流程並協助達成理想的阻抗值。藉由正確的阻抗匹配技術,設計師可以提升高速 PCB 的效能與可靠度,實現現代電子系統中電子訊號的無縫傳輸。
持續學習
六層板疊層設計:多層 PCB 疊層與受控阻抗實施要點
四層板升級六層板,是多數產品訊號完整性的重要分水嶺。疊層規劃欠妥的設計,訊號回流沿地平面開槽迂迴,電磁干擾(EMI)整改週期往往以季度計;與此同時,層數每增加兩層,製造成本相應上台階,PCB 層數(pcb layer count)的增減需要經過量化論證。PCB 疊層設計(layer stackup design)是電氣性能、佈線密度與製造成本之間的三角權衡,受控阻抗疊層(controlled impedance stackup)則是高速設計的基礎性決策。 多層 PCB 疊層(multilayer pcb stackup)的核心原則僅有一條:每個訊號層均應配置相鄰的完整參考平面。疊層並非線路圖的容器,其結構決定回流路徑長度、阻抗可控性與板級翹曲量。六層板在成本與性能之間達成較優平衡,構成高速 PCB 疊層(high speed pcb stackup)設計的入場配置。 疊層設計提醒 先向板廠確認標準疊構、板材 Dk/Df、介質厚度公差與銅厚,再開始阻抗計算與佈線;不要以軟體預設值代替實際製程參數。 一、兩種經典疊構 六層板的成熟方案基本收斂於以下兩種,應按訊號質量要求與電源軌數量擇一採用: 方案 典......
過孔選型與鑽孔工藝:PCB 過孔(PCB Via)設計
過孔選型與鑽孔工藝:PCB 過孔(PCB Via)設計 高密度互連(HDI)製程普及之後,過孔不再僅承擔換層連接職能,其本身已成為訊號路徑的組成部分。盲孔、埋孔與激光微孔的成本隨結構階數遞增,焊盤內過孔/盤中孔(via in pad)是否採用填孔電鍍直接關係球柵陣列封裝(BGA)焊接良率。在高速高密設計語境下重新審視什麼是 PCB 過孔(what is a pcb via)這一基礎問題,具有明確的工程現實意義——PCB 過孔類型(PCB via types)的選型差異,將在製造成本與訊號品質兩個維度同時體現。 過孔是貫穿基板的金屬化孔,用於實現不同導電層之間的電氣連接。它同時也是寄生元件:寄生電感阻礙電流突變,寄生電容擾動高速波形,未使用的殘樁在一定頻率下產生諧振。PCB 過孔設計(PCB via design)的本質,是在連接需求、訊號完整性與製造成本三者之間確定最優平衡點。 過孔選型提醒 先確認訊號速率、板厚、層數與板廠鑽孔及電鍍能力,再決定通孔、盲埋孔、微孔或盤中孔結構,避免為了追求高密度而產生不必要的製程成本。 一、四種過孔的結構與製程 鍍通孔(PTH)採用機械鑽孔,貫穿整個板厚,為成本基......
正確掌握 PCB 特性阻抗,確保訊號可靠傳輸
重點摘要 阻抗定義:特性阻抗由走線幾何形狀和參考平面決定,而不是由銅的直流電阻決定。 核心因素:走線寬度、銅厚度、介質高度和介電常數共同決定阻抗值。 參考平面:高速走線需要連續的參考平面,以防止訊號反射。 工廠驗證:製造商會調整走線寬度,並使用測試條上的時域反射儀檢查阻抗。 設計方法:儘早選擇工廠標準疊層,在佈線前確定正確的走線寬度。 特性阻抗決定快速邊沿能否乾淨地到達接收端,但萬用表無法測量它。一條 50 Ω 走線從一端到另一端測得的電阻只有幾分之一歐姆。萬用表看到的是銅電阻,而訊號看到的是完全不同的東西。上升邊沿不會一次看到整條走線,它只會看到當前已經傳播到的那一小段銅。為了繼續向前傳播,它必須給下方的平面充電,並在走線周圍建立磁場。 圖 1:多層 PCB 上的受控阻抗走線及其參考平面 兩組量之間的比值決定了邊沿每伏電壓所吸收的電流。本指南討論 PCB 特性阻抗的本質以及決定它的各項參數,然後介紹製造商如何獲得並驗證這一數值,以及哪些介面真正具有相關價值。最終目標是通過一次設計就獲得所需的疊層,而無需反覆修改。 PCB 中的特性阻抗是什麼? 特性阻抗不是銅本身的阻抗,而是走線及其參考平面的阻抗......
高頻 PCB 設計中的集膚效應損耗管理
重點摘要 集膚深度會縮小:高頻會迫使電流集中在走線表面,10 GHz 時集膚深度可縮小至 0.66 µm。 粗糙度會增加損耗:銅箔粗糙度會令電流路徑變長,並大幅提高高速訊號的電阻。 電鍍會影響訊號:ENIG 等低導電率表面處理中的鎳,會增加外露走線的衰減。 較寬走線有助於降低損耗:更寬的走線和更厚的介電層可以擴大電流流動表面,降低導體損耗。 使用平滑銅箔:VLP/HVLP 低輪廓銅箔配合先進層壓材料,是 10 GHz 以上設計的必要條件。 集膚效應會將高頻電流推向銅走線表面的薄層。此時,走線的表現就像大部分銅箔消失了一樣。在 1 GHz 下,這個導電層深度只有約 2 µm,而標準 1 oz 走線厚度為 35 µm。變化中的電流會在導體內部建立變化中的磁場,而該磁場會在銅芯內感應出微小的反向電流,使中心區域的電流互相抵消,並在表面附近增強。 圖 1:集膚效應將電流集中在 PCB 的外層 訊號變化越快,可以使用的導電層就越淺。此時,銅箔厚度以及銅箔上電鍍的金屬種類,會決定有多少訊號能夠通過。本指南將解釋集膚深度,以及銅箔粗糙度和表面處理如何造成損耗,並說明如何選擇銅箔、走線幾何形狀和層壓材料,以控制高......
PCB 設計中如何選擇與配置去耦電容
幾乎每一塊 Digital PCB 都需要 Decoupling Capacitor(去耦電容),但許多電路板仍然會因為一個看似簡單的問題——去耦電容選型或 Placement 不正確——而出現 Voltage Dip、Glitch 與 Electromagnetic Interference(EMI)等問題。 本文將完整介紹 Decoupling Capacitor 的作用、如何選擇合適的 Capacitance、應該放在 PCB 的什麼位置,以及 Layout 時需要避免哪些常見錯誤,協助您的下一塊 PCB 從第一次上電開始就能維持更加乾淨、穩定的 Power Rail。 重點整理 在每個 IC Power Pin 附近配置適當的 Local Decoupling Capacitor。 100 nF X7R Multi-Layer Ceramic Capacitor(MLCC)是許多 Digital Circuit 常見的起始選擇。 Local Decoupling 應搭配位於 Power Supply/Regulator 附近的 Bulk Capacitor。 盡可能縮短 Current L......
高速 PCB 訊號轉換指南:Via、Backdrilling、回流路徑與阻抗控制
重點摘要 高速訊號換層容易產生問題:訊號透過 Via 在 PCB 層之間轉換時,常會造成反射、Via Stub 與 Return Path 不連續等問題。 Backdrilling 可有效移除 Via Stub:對約 5–10 Gbps 以上的高速訊號,Backdrilling 是降低 Stub Resonance 的常見方法。 每次換層都要維持 Return Path:可以依 Reference Plane 狀況使用 Stitching Via 或 Stitching Capacitor,為 Return Current 提供低電感路徑。 利用 Antipad 與 3D Simulation 調整 Via Impedance:Via 不只是孔,而是一個具有寄生電容與電感的高速結構。 減少關鍵 Net 的 Layer Change:高速訊號應盡可能降低換層次數,並利用 3D EM Tool、S-Parameter、TDR 與 Eye Diagram 驗證設計。 您是否曾經在 PCB Top Layer 上完成一條漂亮、長度完全匹配的高速走線,結果訊號一透過 Via 轉到 Inner Layer,原......