PCB 上的差分對:佈線、阻抗控制與訊號完整性的最佳實務
1 分鐘
- 簡介:差動對在高速 PCB 中的重要性
- 差動對的關鍵優勢與常見標準
- 可靠差動對的基本設計規則
- 先進的佈線技術與信號完整性實踐
- 差動對設計中的常見挑戰及其解決方法
- 結論
- 常見問題:關於差動對的常見問題
高速數位設計越來越依賴差動對,以數 Gbps 到數十 Gbps 的速率可靠地傳輸資料。這些成對的走線攜帶大小相等但極性相反的信號,使接收器能夠抑制共模雜訊,同時保留差動信號。工程師在 USB、HDMI、PCIe 和乙太網路等介面中使用差動對,因為與單端走線相比,它們提供卓越的雜訊抗擾度並降低 EMI。

簡介:差動對在高速 PCB 中的重要性
差動信號的基本原理
差動對由兩條互補的走線(正極和負極)組成,它們以相反的極性傳播信號。接收器從正極減去負極以恢復原始資料。這種減法消除了兩條走線上同等拾取的雜訊,例如來自電源供應器波動或外部干擾的雜訊。在 PCB 術語中,關鍵參數是差動阻抗——通常為 90–100 歐姆,具體取決於標準——在整個路徑中必須保持一致以避免反射。
為何差動對在今日不可或缺
現代裝置中的資料速率急劇上升,從 USB 2.0 的 480 Mbps 到 PCIe 5.0 每通道 20 Gbps。在這些速度下,單端信號難以應對雜訊和偏移,導致位元錯誤。差動對能夠容忍更長的走線長度和更惡劣的環境,同時發射更少的 EMI。它們已成為消費性電子產品、汽車資訊娛樂系統和資料中心的標準,在這些領域中,信號完整性直接影響效能。
差動對的關鍵優勢與常見標準
相較於單端信號的優勢
差動對提供多項實際優勢。它們提供出色的共模抑制,通常比單端線路好 20–40 dB,從而降低對地彈跳和串擾的敏感度。EMI 發射量下降,因為相反的電流會抵消磁場。返回電流被限制在該對及其參考平面之間,從而最大限度地減少迴路面積。在汽車或工業系統等雜訊環境中,這些優勢可轉化為更低的位元錯誤率和更穩健的鏈路。
熱門標準與典型阻抗要求
大多數高速介面都規定了具有嚴格阻抗容差的差動對。常見範例包括:
| 標準 | 典型差動阻抗 | 資料速率範例 | 備註 |
| USB 2.0/3.0 | 90 Ω ±15% | 480 Mbps / 5 Gbps | 全速與超速 |
| HDMI 1.4/2.0 | 100 Ω ±10% | 高達 18 Gbps | TMDS 對 |
| PCIe 3.0/4.0 | 100 Ω ±10% | 每通道 8–16 GT/s | 對反射的高容差 |
| 1000BASE-T 乙太網路 | 100 Ω ±10% | 1 Gbps | 在 PCB 上模擬雙絞線 |
表 1:常見差動對標準與阻抗目標。
這些值來自介面規格,需要在製造過程中控制介電材料和走線幾何形狀。
可靠差動對的基本設計規則
阻抗控制、寬度、間距與長度匹配
差動阻抗是使用走線寬度 (W)、間距 (S)、到參考平面的高度 (H) 和介電常數 (Er) 來計算的。對於 FR-4 上典型的 100 Ω 對,寬度為 4–6 mil,間距為 5–8 mil,預浸料厚度為 4–6 mil 效果良好。Saturn PCB Toolkit 或 Altium/KiCad 內建計算器等場求解器可根據 疊構 提供精確值。蝕刻或介電材料的變化可能會使阻抗偏移 5–10%,因此在製造說明中指定容差。長度匹配將對內偏移限制為 5–15 ps(取決於上升時間)——在較長的走線上使用手風琴或鋸齒圖案,保持振幅較低(<3 倍寬度)以避免增加電感或電容。
參考平面、返回路徑與層選擇
連續的參考平面(最好是接地)緊鄰該對對於穩定的阻抗和低電感返回至關重要。分割平面會迫使返回電流繞道,產生共模雜訊。在多層設計中,優先選擇內層以屏蔽外部干擾,但請確保疊構對稱以控制層壓過程中的翹曲。對於高層數電路板,交替排列信號層和平面層以提供多個參考。每 5–10 毫米在該對周圍的縫合通孔將各層的平面連接在一起。

先進的佈線技術與信號完整性實踐
耦合策略、通孔處理與串擾降低
緊耦合(S ≈ W)可最大化共模抑制但會降低阻抗;鬆耦合可提高阻抗以便更容易匹配。以恒定間距佈線該對,並避免急轉彎——使用 45 度角或大於 3 倍寬度的圓弧半徑。對於通孔,通過背鑽或使用盲埋孔來最小化殘樁;對稱放置該對的通孔,並用接地通孔(每對 4–6 個)包圍以保持屏蔽。將該對與干擾源保持至少 5H(到平面的高度)的距離,以將遠端串擾限制在 -40 dB 以下
模擬工具與製造考量
HyperLynx 或 SIwave 用於佈局前後模擬,可及早揭示眼圖閉合或反射。TDR 測試可驗證阻抗連續性。銅箔粗糙度(首選低剖面箔)、阻焊層厚度和蝕刻均勻性等因素會影響損耗和偏移。受控流程可實現 ±8–10% 的阻抗精度,面板上帶有測試優惠券以供驗證。DFM 規則包括避免緊密間距中的酸陷阱,以及確保鑽孔到銅的最小間隙以實現可靠的電鍍。
差動對設計中的常見挑戰及其解決方法
阻抗不連續、偏移與 EMI 問題
彎曲、連接器或層變化會造成阻抗下降,導致反射並降低眼圖開度。過度的對內偏移會將差動訊號轉換為共模,增加 EMI。解決方案包括過渡處的漸變錐度、嚴格的長度公差(>5 Gbps 時 <0.1 mm)以及使用接地銅箔或通孔進行屏蔽。
專業製造在解決公差問題中的作用
蝕刻變化和介電不一致會使阻抗偏移 10–15%。專業製造商使用雷射直接成像進行精確圖案化、控制預浸料流動以及阻抗優惠券測試,以達到 ±5–10% 的精度。他們還優化疊構以使用低損耗材料,並就通孔結構或間距可行性的早期 DFM 回饋。

結論
當資料速率超過 1 Gbps、雜訊容限收緊或需要符合 EMI 規範時——在 USB-C、PCIe 和高解析度視訊等現代介面中很常見——差動對至關重要。正確的實施可確保開眼圖、低 BER 和認證通過。
為了獲得可靠的結果,請與在高速電路板方面經驗豐富的製造商合作。JLCPCB 提供精確的阻抗控制(標準 ±10%,可應要求提供更嚴格的控制)、用於密集佈線的多層和 HDI 支援以及快速原型製作,以便及早驗證信號完整性。他們的線上計算器和 DFM 檢查有助於在生產前優化差動對參數。在 jlcpcb.com 上傳您的設計,即可獲得即時報價和製造,以滿足嚴苛的高速要求。

常見問題:關於差動對的常見問題
Q1:差動訊號和單端訊號的主要區別是什麼?
A:差動使用兩條互補的走線來抵消共模雜訊,與依賴單一走線和接地參考的單端相比,提供更好的抗擾度(20–40 dB)和更低的 EMI。
Q2:差動對的長度匹配應該多嚴格?
A:將對內偏移保持在 5–15 ps 以下(或 >5 Gbps 訊號時 <0.1 mm)以防止時序錯誤和模式轉換——在較長的走線上使用蛇形佈線。
Q3:為什麼堅實的參考平面對於差動對至關重要?
A:它確保一致的阻抗、低電感返回路徑和屏蔽;平面分割會迫使電流繞道,產生雜訊和不連續性。
Q4:我可以在外層佈線差動對嗎?
A:可以,但並不理想——內層提供更好的屏蔽和阻抗穩定性;外層會增加對外部雜訊的敏感度,並需要額外的保護。
持續學習
六層板疊層設計:多層 PCB 疊層與受控阻抗實施要點
四層板升級六層板,是多數產品訊號完整性的重要分水嶺。疊層規劃欠妥的設計,訊號回流沿地平面開槽迂迴,電磁干擾(EMI)整改週期往往以季度計;與此同時,層數每增加兩層,製造成本相應上台階,PCB 層數(pcb layer count)的增減需要經過量化論證。PCB 疊層設計(layer stackup design)是電氣性能、佈線密度與製造成本之間的三角權衡,受控阻抗疊層(controlled impedance stackup)則是高速設計的基礎性決策。 多層 PCB 疊層(multilayer pcb stackup)的核心原則僅有一條:每個訊號層均應配置相鄰的完整參考平面。疊層並非線路圖的容器,其結構決定回流路徑長度、阻抗可控性與板級翹曲量。六層板在成本與性能之間達成較優平衡,構成高速 PCB 疊層(high speed pcb stackup)設計的入場配置。 疊層設計提醒 先向板廠確認標準疊構、板材 Dk/Df、介質厚度公差與銅厚,再開始阻抗計算與佈線;不要以軟體預設值代替實際製程參數。 一、兩種經典疊構 六層板的成熟方案基本收斂於以下兩種,應按訊號質量要求與電源軌數量擇一採用: 方案 典......
過孔選型與鑽孔工藝:PCB 過孔(PCB Via)設計
過孔選型與鑽孔工藝:PCB 過孔(PCB Via)設計 高密度互連(HDI)製程普及之後,過孔不再僅承擔換層連接職能,其本身已成為訊號路徑的組成部分。盲孔、埋孔與激光微孔的成本隨結構階數遞增,焊盤內過孔/盤中孔(via in pad)是否採用填孔電鍍直接關係球柵陣列封裝(BGA)焊接良率。在高速高密設計語境下重新審視什麼是 PCB 過孔(what is a pcb via)這一基礎問題,具有明確的工程現實意義——PCB 過孔類型(PCB via types)的選型差異,將在製造成本與訊號品質兩個維度同時體現。 過孔是貫穿基板的金屬化孔,用於實現不同導電層之間的電氣連接。它同時也是寄生元件:寄生電感阻礙電流突變,寄生電容擾動高速波形,未使用的殘樁在一定頻率下產生諧振。PCB 過孔設計(PCB via design)的本質,是在連接需求、訊號完整性與製造成本三者之間確定最優平衡點。 過孔選型提醒 先確認訊號速率、板厚、層數與板廠鑽孔及電鍍能力,再決定通孔、盲埋孔、微孔或盤中孔結構,避免為了追求高密度而產生不必要的製程成本。 一、四種過孔的結構與製程 鍍通孔(PTH)採用機械鑽孔,貫穿整個板厚,為成本基......
正確掌握 PCB 特性阻抗,確保訊號可靠傳輸
重點摘要 阻抗定義:特性阻抗由走線幾何形狀和參考平面決定,而不是由銅的直流電阻決定。 核心因素:走線寬度、銅厚度、介質高度和介電常數共同決定阻抗值。 參考平面:高速走線需要連續的參考平面,以防止訊號反射。 工廠驗證:製造商會調整走線寬度,並使用測試條上的時域反射儀檢查阻抗。 設計方法:儘早選擇工廠標準疊層,在佈線前確定正確的走線寬度。 特性阻抗決定快速邊沿能否乾淨地到達接收端,但萬用表無法測量它。一條 50 Ω 走線從一端到另一端測得的電阻只有幾分之一歐姆。萬用表看到的是銅電阻,而訊號看到的是完全不同的東西。上升邊沿不會一次看到整條走線,它只會看到當前已經傳播到的那一小段銅。為了繼續向前傳播,它必須給下方的平面充電,並在走線周圍建立磁場。 圖 1:多層 PCB 上的受控阻抗走線及其參考平面 兩組量之間的比值決定了邊沿每伏電壓所吸收的電流。本指南討論 PCB 特性阻抗的本質以及決定它的各項參數,然後介紹製造商如何獲得並驗證這一數值,以及哪些介面真正具有相關價值。最終目標是通過一次設計就獲得所需的疊層,而無需反覆修改。 PCB 中的特性阻抗是什麼? 特性阻抗不是銅本身的阻抗,而是走線及其參考平面的阻抗......
高頻 PCB 設計中的集膚效應損耗管理
重點摘要 集膚深度會縮小:高頻會迫使電流集中在走線表面,10 GHz 時集膚深度可縮小至 0.66 µm。 粗糙度會增加損耗:銅箔粗糙度會令電流路徑變長,並大幅提高高速訊號的電阻。 電鍍會影響訊號:ENIG 等低導電率表面處理中的鎳,會增加外露走線的衰減。 較寬走線有助於降低損耗:更寬的走線和更厚的介電層可以擴大電流流動表面,降低導體損耗。 使用平滑銅箔:VLP/HVLP 低輪廓銅箔配合先進層壓材料,是 10 GHz 以上設計的必要條件。 集膚效應會將高頻電流推向銅走線表面的薄層。此時,走線的表現就像大部分銅箔消失了一樣。在 1 GHz 下,這個導電層深度只有約 2 µm,而標準 1 oz 走線厚度為 35 µm。變化中的電流會在導體內部建立變化中的磁場,而該磁場會在銅芯內感應出微小的反向電流,使中心區域的電流互相抵消,並在表面附近增強。 圖 1:集膚效應將電流集中在 PCB 的外層 訊號變化越快,可以使用的導電層就越淺。此時,銅箔厚度以及銅箔上電鍍的金屬種類,會決定有多少訊號能夠通過。本指南將解釋集膚深度,以及銅箔粗糙度和表面處理如何造成損耗,並說明如何選擇銅箔、走線幾何形狀和層壓材料,以控制高......
PCB 設計中如何選擇與配置去耦電容
幾乎每一塊 Digital PCB 都需要 Decoupling Capacitor(去耦電容),但許多電路板仍然會因為一個看似簡單的問題——去耦電容選型或 Placement 不正確——而出現 Voltage Dip、Glitch 與 Electromagnetic Interference(EMI)等問題。 本文將完整介紹 Decoupling Capacitor 的作用、如何選擇合適的 Capacitance、應該放在 PCB 的什麼位置,以及 Layout 時需要避免哪些常見錯誤,協助您的下一塊 PCB 從第一次上電開始就能維持更加乾淨、穩定的 Power Rail。 重點整理 在每個 IC Power Pin 附近配置適當的 Local Decoupling Capacitor。 100 nF X7R Multi-Layer Ceramic Capacitor(MLCC)是許多 Digital Circuit 常見的起始選擇。 Local Decoupling 應搭配位於 Power Supply/Regulator 附近的 Bulk Capacitor。 盡可能縮短 Current L......
高速 PCB 訊號轉換指南:Via、Backdrilling、回流路徑與阻抗控制
重點摘要 高速訊號換層容易產生問題:訊號透過 Via 在 PCB 層之間轉換時,常會造成反射、Via Stub 與 Return Path 不連續等問題。 Backdrilling 可有效移除 Via Stub:對約 5–10 Gbps 以上的高速訊號,Backdrilling 是降低 Stub Resonance 的常見方法。 每次換層都要維持 Return Path:可以依 Reference Plane 狀況使用 Stitching Via 或 Stitching Capacitor,為 Return Current 提供低電感路徑。 利用 Antipad 與 3D Simulation 調整 Via Impedance:Via 不只是孔,而是一個具有寄生電容與電感的高速結構。 減少關鍵 Net 的 Layer Change:高速訊號應盡可能降低換層次數,並利用 3D EM Tool、S-Parameter、TDR 與 Eye Diagram 驗證設計。 您是否曾經在 PCB Top Layer 上完成一條漂亮、長度完全匹配的高速走線,結果訊號一透過 Via 轉到 Inner Layer,原......