用於阻抗匹配的反射規則計算器
1 分鐘
- 反射雜訊為何成為問題?
- 數位訊號雜訊分析:
- 電路阻抗:
- PCB 設計中的阻抗控制是什麼?
- PCB 設計中阻抗的計算方法:
- 決定傳輸線阻抗的因素:
- 如何降低反射雜訊:
- 減輕現有反射雜訊:
- 設計中反射規則的計算:
每當訊號以數位方式從一點傳送到另一點時,都會改變訊號線的狀態。訊號狀態的變化在電路中傳播時可被視為電磁波。當電磁波遇到從一種介質到下一種介質的邊界時,就會發生訊號反射。波遇到邊界時,部分能量會以訊號形式傳輸,部分則被反射。此過程將無限持續,直到能量被電路吸收或散逸到環境中。
對電機工程師而言,發生此邊界的介質通常以其電阻抗來描述;也就是說,邊界即為阻抗改變之處。
在 PCB 設計中,當電氣訊號沿著走線傳播並遇到阻抗不匹配時,就會發生反射。此不匹配會導致部分訊號反射回源端。反射可能導致訊號完整性問題,例如失真、雜訊與資料錯誤,特別是在高速數位或射頻電路中。
反射雜訊為何成為問題?
由於訊號線上的反射,路徑中會累積額外能量,導致訊號雜訊問題。反射雜訊會將訊號推向不可預測的值,並將原本確定性訊號的整體形狀變為隨機訊號。工程師的任務是透過阻抗匹配將反射訊號量降至最低,並最大化傳輸訊號量。如此一來,額外能量便會在累積並淹沒訊號之前被耗散。
若反射脈衝的能量在下一個脈衝產生前未耗散,能量將累積並相加,形成稱為疊加的現象。反射後,若波的相位與振幅與原始訊號對齊,就會形成駐波。若傳輸線上形成駐波,將在訊號路徑中引入大量雜訊。幸運的是,訊號通過電阻元件時會衰減,因此簡單的串聯電阻可能有助於減少此寄生效應。本文後續將討論更多降低雜訊的方法。
數位訊號雜訊分析:
傅立葉定理指出,數位波可以表示為諧波相關的正弦和/或餘弦波分解分量。若上升/下降時間足夠短,單一脈衝可包含數十個小振幅波。
下圖中,您可見到一個未阻尼的數位訊號從低邏輯狀態切換到高邏輯狀態。對於實際感興趣的訊號,我們可將波形分解為一系列正弦波。如上圖所示,真實的數位訊號具有大頻寬,其中任何部分能量都可能在電路中產生諧振。這與射頻訊號形成對比,後者頻寬極窄,諧振易於計算。
電路阻抗:
在包含電阻、電感與電容的電路中,阻礙電流流動的總等效電阻稱為阻抗。阻抗由電阻性與電抗性元件組成。電阻會將電路能量以熱形式耗散。電路中可恢復的能量存在於導體、電感與電容所滲透與環繞的電磁場中。
阻抗通常以符號「Z」表示,為一複數,實部為電阻,虛部為電抗。電容性電抗指電容對交流電的阻抗,電感性電抗指電感對交流電的阻抗。電容與電感對交流電的綜合阻抗即為阻抗。阻抗單位為歐姆。
PCB 設計中的阻抗控制是什麼?
高速電路工作頻率可達數 GHz,因此高頻電路更易受雜訊影響,需要特殊設計程序。電路板本身的製程參數可能變化,導致阻抗改變並造成訊號失真。因此,對於高速電路板上的導體,其阻抗值需控制在特定範圍內,此做法稱為「阻抗控制」。PCB 設計師通常需為用於高速數位應用、高速訊號處理與高品質類比視訊(如 DDR、USB、SSD、Gigabit Ethernet)的 PCB 實施阻抗控制。
高頻時,電路行為會因邊緣電容與電感等寄生效應而改變。PCB 訊號走線也會表現得像傳輸線,且訊號走線上每一點都有阻抗。因此,原始訊號會失真,原意從發送端傳送的內容可能在到達接收端時已改變。為實現無失真訊號傳輸,PCB 訊號走線必須保持阻抗一致。這是改善 PCB 走線佈線訊號完整性的第一步。
PCB 設計中阻抗的計算方法:
傳輸線阻抗在建立設計的層疊結構時決定。能夠調整以下板層屬性,可讓您在佈線時控制阻抗、損耗與傳播延遲。設計 PCB 層疊時,設計師需設定層排列與層厚度,並選擇 PCB 材料。做出這些決策後,設計師需決定所需的 PCB 走線寬度,以達到所需的 PCB 傳輸線阻抗。
PCB 傳輸線計算器隨處可得,提供您計算無損阻抗、無損傳播延遲或直流電阻等工具。這些數值雖有用,但無法告訴您設計的全貌。線上計算器在阻抗計算時也常給出不正確的結果,特別是因為它們無法考慮傳輸線中的色散與粗糙度等基本現象。
線上計算器通常使用 Wadell 方程式以數值方式決定傳輸線阻抗。較簡單的計算器則使用準確度較低的 IPC-2141 方程式。您在線上或許多設計應用程式中找到的 PCB 傳輸線計算器無法用於獲得準確的阻抗值,因為它們未在計算中考慮損耗角正切或色散。因此,需要更精確的工具來執行這些任務。
決定傳輸線阻抗的因素:
影響阻抗的因素由以下幾點決定:
- 介電常數實部:介電厚度與阻抗成正比。介電層越厚,阻抗越高。
- 損耗角正切與色散:損耗角正切在 PCB 設計中衡量訊號通過時介電材料以熱形式損失的能量。它影響訊號完整性,特別是在高頻時,會導致訊號衰減。高速與 RF 設計偏好使用損耗角正切較低的材料,以減少訊號劣化。
- 走線與鄰近參考平面的距離:兩條走線間的距離與阻抗成反比。適當的間距對於維持受控阻抗至關重要,可確保高速與 RF 電路的訊號完整性。
- 銅走線厚度與粗糙度:銅箔厚度與阻抗成反比。銅越厚,阻抗越低。可透過圖形電鍍或選擇適當厚度的基材銅箔來控制銅厚度。
- 走線寬度:走線寬度與阻抗成反比。較細的走線寬度具有較高阻抗,較寬的走線寬度具有較低阻抗。為達到更好的阻抗控制,需將走線寬度控制在 ±10% 公差內。為確保走線寬度準確性,需根據蝕刻底切、光刻誤差與圖形轉移誤差對光罩進行工程補償。
如何降低反射雜訊:
您可使用多種方法管理設計中的反射雜訊。以下概述一些可用技術。
1. 計算走線阻抗
在走線跨越元件、導通孔或元件焊盤後保持恒定阻抗。為保持恒定阻抗,您需能夠計算走線阻抗。您的 PCB 程式應允許您執行此操作,但也有線上工具可用。一旦確定了走線與間距寬度,請在整個佈線中保持它們。
2. 走線一致性
為在差分對或單端走線中保持恒定阻抗,您必須保持恒定走線寬度、恒定間距以及與所有其他導體的恒定距離。若您用隨意走線跨越受控阻抗對,將改變阻抗並產生反射點。
3. 減少反射點
您也可以考慮如何從源頭減少反射點的發生。
4. 注意板邊的導通孔
導通孔對高速電路設計師可能是個問題。若導通孔延伸至超出訊號走線的未使用層,電路阻抗會突然改變。在板邊的轉換處,走線離開導通孔(約 50–150 Ω)進入空氣(約 377 Ω)時會發生阻抗不匹配,在此位置產生反射點,可能嚴重劣化訊號。
5. 背鑽導通孔
解決方案是讓您的 PCB 製造商「背鑽」導通孔,從板外層移除未使用的導通孔。背鑽導通孔可顯著改善邏輯轉換。
減輕現有反射雜訊:
另一項重要技術是在所有具有快速上升/下降時間的驅動訊號源附近串聯阻尼電阻。這有時稱為緩衝電阻。發生的任何訊號反射都會在每次通過電阻時迅速衰減。這些通常是 <100 Ω 的電阻,放置在靠近驅動訊號源(如時脈源、GPIO 等)的位置。基本概念是創建一個阻尼電路——讓訊號僅一次上升到適當邏輯位準,而不會有過大的過衝與振鈴。
設計中反射規則的計算:
主要使用 3 個參數來描述阻抗與反射:
- 電壓反射係數 (VRC)
- 電壓駐波比 (VSWR)
- 回波損耗計算器 (RL)
1) 電壓反射係數 (Γ) 計算器:
它是反射波振幅與在接點入射波振幅的比值。反射係數以 gamma 符號表示。反射係數的大小與線路長度無關,僅與負載阻抗與傳輸線阻抗有關。
線上計算器可透過輸入特性阻抗 Zo(歐姆)與負載阻抗 ZL(歐姆)來計算反射係數 (Γ)。此值範圍從 -1(短路負載)到 +1(開路負載),匹配阻抗負載時為 0。
其中,
V- = 反射波振幅(單位 V)
V+ = 入射波振幅(單位 V)
此效應與三個因素有關:阻抗變化的大小、訊號的上升時間,以及窄線上訊號的延遲。
2) VSWR 計算器:
VSWR(電壓駐波比)是衡量射頻功率傳輸到負載的效率的指標。VSWR 衡量多少訊號反射回系統。它是傳輸波與反射波的比值。高 VSWR 表示傳輸線效率差與能量反射。其值範圍從 1 到正無限大。
3) 回波損耗 (RL) 計算器:
回波損耗是指損失到負載且未以反射形式返回系統的功率量。它以 dB 表示——回波損耗越高表示負載損失的功率越多。這是反射係數絕對值的 dB 值。此損耗值在 100% 反射時為 0,在理想連接時為無限大。
使用 VSWR 的回波損耗計算器:
使用 VRC 的回波損耗計算器:
JLCPCB 阻抗計算器工具:
PCB 設計中的傳輸線可能有不同公式,因此使用這些軟體不易獲得精確的阻抗匹配值。最佳做法是聯繫製造商,使用他們校準的阻抗計算器工具計算阻抗。
JLCPCB 阻抗計算器工具是 JLCPCB 提供的線上資源,可協助設計師計算 PCB 走線阻抗。此工具對於設計受控阻抗至關重要的高速電路至為重要。
主要特點:
1. 走線類型選擇:可選擇微帶線、帶狀線或差分對。
2. 輸入參數:輸入走線寬度、走線厚度、介電常數以及走線與參考平面的距離。
3. 即時計算:工具根據輸入參數即時提供特性阻抗計算。
4. 材料特性:可讓您選擇不同的 PCB 材料,這會影響介電常數與阻抗。
選擇傳輸線類型(如微帶線或帶狀線),輸入 PCB 材料的介電常數,輸入走線寬度、厚度與到參考平面的距離。工具將計算並顯示阻抗值。此工具廣泛用於 PCB 設計,以確保阻抗符合所需規格,特別是在高速或 RF 電路中。您可透過網站存取JLCPCB 阻抗計算器 。
持續學習
3.3V I2C 上拉電阻選型與匯流排電容:PCB 佈線與波形驗證
板上跑一條 3.3 V、400 kHz 的 I²C,控制器加兩顆感測器,外接模組自己還帶了上拉。電阻要挑幾歐姆,不能只看習慣值,應先替 SDA、SCL 各列一張電容清單,把上拉的可選範圍算出來,再用示波器驗證。清單裡要有晶片腳位、走線、接頭、模組與電平轉換器,少一項,後面的預算就可能失真。 I²C 設計檢查重點 先求上拉電阻的上限與下限,再確認匯流排電容、PCB 走線、外接模組與探棒負載。兩條線要各自驗證,不能只測 SDA 或只測 SCL。 一、先求上拉電阻的上限與下限 I²C 是開漏訊號。晶片只負責把線拉低,放開之後靠上拉電阻供電,並替匯流排等效電容充電,這就是上升沿呈現圓弧的原因。資料在 SCL 低電位時變更,接收端在 SCL 高電位時讀取;START 和 STOP 則是在 SCL 高電位時讓 SDA 下降或上升。 上升時間量測通常取 30% 到 70% 的電壓區間,單極點 RC 模型可用下式估算: 上升時間 tr ≈ 0.8473 × Rp × Cb Rp 是等效上拉電阻,Cb 是單一訊號線的總匯流排電容。 上拉上限 Fast-mode 的上升時間上限為 300 ns。單線掛 120 pF ......
Modbus RTU RS-485 主幹佈線與終端配置:終端電阻、偏壓與波形排查
控制櫃裡兩台設備用短線對傳,Modbus RTU 怎麼輪詢都正常。線纜一換成現場長度,中間又插進幾個節點,回覆就開始偶爾冒出 CRC 錯誤。這種情況別急著換收發器,先在同一筆交易的兩端各掛一次差動探棒,順便把方向控制訊號一起抓下來。要看的核心是線路有沒有反射、驅動器什麼時候切換,以及通訊參數是否設定正確。 RS-485 排查順序 先確認主幹與終端,再檢查支線、阻抗、偏壓與接頭旁的保護元件,最後把 DE、UART TX 與總線波形疊在一起。分開觀察三類訊號,才能定位 CRC 錯誤與逾時的真正原因。 一、先查終端裝在哪裡 半雙工的兩線式網路,佈線上只有一條主幹,設備一律從主幹就近拉短支線出來。終端電阻不是收在機櫃裡,而是跨在主幹的兩個物理端點上。雙絞線特性阻抗為 120 Ω 時,兩端就各放一顆 120 Ω 終端電阻。 每台設備都可能裝在任意位置的案子,建議用跳線或撥碼開關讓現場啟用終端,並在外殼標示出廠預設為關閉。中間節點若誤啟終端,等於多掛一個負載,阻抗也會在主幹中間被截斷。偏壓與終端的配置仍要回頭核對採用的 Modbus 安裝規範和設備手冊。 圖 1. RS-485 兩端 120 Ω 終端與分裂式......
在 PCB 設計中建立有效的 ESD 防護
重點摘要 佈局規則:ESD 電壓尖峰會在奈秒內急速上升;相較於元件規格,佈線佈局更為重要。 優先箝位:將 TVS 二極體緊貼連接器放置,並採用直接貫通式走線。 低電感接地:使用短而寬的走線,並在旁邊立即配置接地導通孔,以避免電壓偏移。 電容限制:在 USB 3.x 等高速線路上使用低電容箝位元件(低於 0.5 pF)。 符合 DFM 要求:將標準導通孔及走線公差納入考量,確保電路板製造可靠。 PCB 的 ESD 防護效果,與其說取決於保護元件,不如說更取決於周圍的銅箔佈局。根據 IEC 61000-4-2,8 kV 接觸放電在不到 1 奈秒內便可達到約 30 A。由於電流上升速度極快,放電路徑上每增加一小部分奈亨的電感,都可能使晶片承受額外數伏特的電壓。 圖 1:USB 連接器遭受 ESD 放電時,電流經由 TVS 陣列導向接地。 二極體的作用是防止靜電放電損壞受保護電路。放電電流會同時沿著所有可用路徑進入電路板,並依照各路徑的阻抗分流。這表示晶片接腳與二極體會競相承受放電電流。若二極體距離連接器過遠,或是透過一條又長又窄、通往晶片的走線接地,保護效果便會大打折扣。本指南將說明箝位電路的運作方式、......
PCB 訊號與電源完整性實務:接地分割、5V 輸入、USB-C 佈局與差分走線
功能測試通過,並不代表設計經得起推敲。ADC 讀值無規律跳動、USB 連接偶發中斷、EMI 測試始終差數 dB——這類問題一路追下去,多數落在接地、電源、走線三個環節。本文以 USB-C 供電、集成 ADC 與 MCU 的小尺寸電路板為例,整理訊號完整性與電源完整性的實作要點。 設計檢查重點 先確認回流路徑,再決定地平面分區、去耦位置與差分走線。任何跨越參考平面切縫的高速線,都應在佈局審查階段優先修正。 一、PCB 類比接地與數位接地 「類比地與數位地必須分開」是流傳極廣的經驗之談。放到混合訊號板的工程實踐中,更穩妥的方案往往是保留完整的地平面,僅做功能分區,不做物理切割。 理由要從回流路徑說起。高頻訊號的回流電流傾向沿訊號線正下方的地平面流動;地平面一旦被切開,訊號線又恰好跨越切縫,回流電流便被迫繞行,迴路面積隨之擴大,輻射發射與線間耦合同步惡化。 圖 1. 混合訊號板分區與回流路徑 圖 2. 類比與數位功能分區,以及完整地平面下的回流路徑 佈局階段將類比元件與數位元件分置板面不同區域,使數位電流天然避開類比區。 ADC 的 AGND 與 DGND 引腳統一接入同一片地平面,器件本體佈置在兩區交......
在 PCB 串擾演變為訊號完整性問題前及早預防
重點摘要 NEXT 與 FEXT:NEXT 會隨走線長度增加而達到飽和,而 FEXT 則隨耦合距離線性增加。 間距與疊層:遵循 3W 規則,並讓走線靠近參考平面。 訊號邊沿速率:相較於時脈頻率,較快的上升時間更容易造成串擾。 製造裕量:蝕刻偏差會縮小走線間隙,因此佈局時需要預留額外間距。 驗證方法:使用 DFM 檢查及 TDR 測試條,而不是只依賴基本導通測試。 PCB 串擾是指一條走線向相鄰走線耦合的雜訊,即使兩條網路在電氣上完全隔離,仍會發生串擾。設計時你沒有畫出這條連接,網表中也不會顯示,但銅箔仍會形成這種耦合。 圖 1:走線密集的高速 PCB 單條走線其實不會獨自承載訊號,而是承載環繞銅箔、隨時間變化的電場與磁場。這些場不會在走線邊緣停止,因此位於場範圍內的任何導體都會分得部分能量。本指南將介紹兩種耦合機制,以及為何近端串擾與遠端串擾的表現恰好相反。同時說明串擾計算器能告訴你什麼、又有哪些限制,以及如何透過間距、疊層結構與製造規範,將耦合雜訊控制在預算範圍內。 PCB 中的串擾是什麼? 兩條完全沒有接觸的走線,仍可能交換能量。交換能量的多寡取決於訊號切換的速度。 什麼是串擾?為什麼會發生?......
六層板疊層設計:多層 PCB 疊層與受控阻抗實施要點
四層板升級六層板,是多數產品訊號完整性的重要分水嶺。疊層規劃欠妥的設計,訊號回流沿地平面開槽迂迴,電磁干擾(EMI)整改週期往往以季度計;與此同時,層數每增加兩層,製造成本相應上台階,PCB 層數(pcb layer count)的增減需要經過量化論證。PCB 疊層設計(layer stackup design)是電氣性能、佈線密度與製造成本之間的三角權衡,受控阻抗疊層(controlled impedance stackup)則是高速設計的基礎性決策。 多層 PCB 疊層(multilayer pcb stackup)的核心原則僅有一條:每個訊號層均應配置相鄰的完整參考平面。疊層並非線路圖的容器,其結構決定回流路徑長度、阻抗可控性與板級翹曲量。六層板在成本與性能之間達成較優平衡,構成高速 PCB 疊層(high speed pcb stackup)設計的入場配置。 疊層設計提醒 先向板廠確認標準疊構、板材 Dk/Df、介質厚度公差與銅厚,再開始阻抗計算與佈線;不要以軟體預設值代替實際製程參數。 一、兩種經典疊構 六層板的成熟方案基本收斂於以下兩種,應按訊號質量要求與電源軌數量擇一採用: 方案 典......