透過電源完整性分析為高性能 PCB 建立穩定電源供應
2 分鐘
- 為什麼電源完整性分析對現代 PCB 設計至關重要
- 有效電源完整性分析的關鍵元素
- 電源完整性分析工具與技術
- 穩健電源供應的製造考量
- JLCPCB 在電源完整性最佳化 PCB 方面的專業能力
- 電源完整性分析常見問題
- 結論
重點摘要
電源完整性分析對建立高性能 PCB 的穩定電源供應至關重要。透過維持低 PDN 阻抗、最佳化去耦電容,並設計具備最小電壓下陷與低電感的穩健電源/接地平面,工程師可以避免電壓下陷、接地彈跳與電源誘發抖動等常見失效。結合完整 PI 模擬、聰明的佈局實務與專業製造,可確保從原型到量產都具備可靠性能。
PCB 上所有訊號的乾淨程度,都取決於供應它們的電源軌有多乾淨。您可以把阻抗匹配做得很正確,把差動對調整得剛剛好,卻仍可能因為電源供應雜訊大且不穩定,導致高速設計在驗證階段失敗。這就是電源完整性分析發揮作用的地方,而忽略它,可能是工程師會犯下的最高成本錯誤之一。
想想看,現代 FPGA 或處理器的供應電壓可能低至 0.8 V,核心電流卻超過 50 A。即使只有 30 mV 的電壓下陷,也可能讓元件超出工作窗口,導致邏輯錯誤、時脈抖動,甚至重置。電源完整性分析提供工具與方法,讓您在提交設計製造之前就避免這些失效。接下來,我們將深入探討 PCB 設計中電源完整性分析的完整世界。
為什麼電源完整性分析對現代 PCB 設計至關重要
什麼是電源完整性分析,以及它在高速系統中的作用
那麼,什麼是電源完整性分析?簡單來說,它是分析並最佳化 PCB 電源分配網路(Power Distribution Network,PDN)的流程,目的是確保所有 IC 都能在容差範圍內獲得乾淨且穩定的電源供應。這涵蓋從電壓調節器輸出端,到電源與 接地平面、導孔、走線、去耦電容,再到 IC 電源腳位的所有路徑。基本目標很簡單:確保 PDN 阻抗在關注頻率範圍內,都低於期望的目標阻抗。此目標阻抗基於以下基本關係:

Z_target = Allowed Voltage Ripple / Maximum Transient Current
例如,如果您的處理器工作在 1.0 V,漣波規格為 5%(50 mV),且暫態電流為 10 A,則目標阻抗為 50 mV / 10 A = 5 毫歐。真正的工程挑戰,是從 DC 到數百 MHz 的頻率範圍內都達到這個目標阻抗。
電源完整性不良造成的常見問題
如果 PDN 阻抗高於期望值,問題就會在整個設計中連鎖發生。以下是最常見、且與電源完整性直接相關的失效。
- 過大的電壓下陷:當暫態電流需求出現時,供應電壓會跌破 IC 的最低工作電壓,導致時序違反或 IC 功能失效。
- 接地彈跳:輸出驅動器切換時,可能造成接地平面電壓變化,進而改變邏輯準位並提高位元錯誤率。
- 電源誘發抖動(PSIJ):電源軌上的雜訊耦合進時脈產生電路,直接造成時脈邊緣抖動,並降低訊號完整性餘裕。
有效電源完整性分析的關鍵元素
PDN 阻抗、去耦與壓降評估
PDN 阻抗分析,是從每個 IC 電源腳位「看進」PDN,並以頻率函數形式計算阻抗的過程,通常範圍會從 DC 到 1 GHz 或更高。結果是一條阻抗對頻率的曲線,而您需要讓這條曲線在每一點都低於目標阻抗。不同 PDN 元素負責不同頻率範圍。
| 頻率範圍 | 主要 PDN 元素 |
|---|---|
| DC 至 1 kHz | 電壓調節模組(VRM) |
| 1 kHz 至 1 MHz | 大容量去耦電容 |
| 1 MHz 至 100 MHz | 中頻陶瓷電容 |
| 100 MHz 至 1 GHz | 高頻陶瓷電容 |
| 1 GHz 以上 | 電源/接地平面電容 |
最佳化去耦電容,不只是「多放幾顆電容」就能解決。每一顆真實電容都具有等效串聯電阻(ESR)與等效串聯電感(ESL),因此也會有自諧振頻率(SRF)。在 SRF 以下,電容呈現容性;超過 SRF 後,電容會轉為感性,實際上反而會增加 PDN 阻抗。設計良好的去耦網路,會使用多種不同電容值,形成重疊的阻抗谷值,使整個頻寬內都能保持低阻抗。
與訊號完整性分析的整合
許多工程師沒有意識到一件事:訊號完整性與電源完整性並不是彼此獨立的問題。它們高度互相影響,不能只看其中一邊,否則您只會得到一半的真相。切換動作會從 PDN 拉取暫態湧入電流。由此產生的電流需求,會在電源平面局部造成電壓下降,接著擴散到整個電源平面,影響同一電源平面上的其他 IC。

當敏感接收器位於同一電源域時,雜訊會直接耦合到接收器電源腳位,進而改變切換閾值。這會降低雜訊餘裕,甚至造成資料損毀。這種關係是雙向的。訊號回流電流會經過接地平面;如果接地平面阻抗不夠低,回流電流造成的電壓梯度,就會表現為差動對上的共模雜訊。
電源完整性分析工具與技術
常見電源完整性分析工具與模擬方法
目前市場上有多種電源完整性分析工具,從免費且容易取得的工具,到企業級工具都有。選擇哪一種,取決於所需準確度、預算與設計複雜度。
| 工具 | 供應商 | 主要優勢 | 典型使用情境 |
|---|---|---|---|
| PDN Analyzer | Altium | 與 Altium Designer 整合,易於進行 DC 壓降分析 | 中等複雜度電路板、快速 IR drop 檢查 |
| HyperLynx PI | Siemens EDA | AC 阻抗分析、去耦最佳化 | 高速數位、DDR 佈線 |
| Ansys SIwave | Ansys | 平面全波電磁萃取 | RF 與毫米波電源平面分析 |
| Cadence Sigrity | Cadence | 完整 PI/SI 協同模擬 | 企業級伺服器與網通板 |
| SPICE-based tools | Various | 使用集總元件進行電路層級 PDN 建模 | 早期設計估算 |
| 免費線上計算器 | Saturn PCB、JLCPCB | 快速目標阻抗與線寬檢查 | 初始設計範圍評估 |
解讀結果並進行設計改善
執行模擬只完成了一半!真正的工程判斷,在於解讀結果並知道該調整哪些設計槓桿。如果共振峰高於目標阻抗,第一步是從阻抗圖中找出該峰值所在頻率。如果它位於 1-10 MHz 範圍,通常可透過在 VRM 輸出附近新增或移動大容量電容(10-47 uF)來解決。如果峰值位於 50-200 MHz 範圍,則需要在更靠近 IC 電源腳位的位置增加中頻 MLCC(100 nF 至 1 uF)。

如果高頻電容的安裝電感過大,或電源/接地平面間距太大,那麼 500 MHz 以上的峰值通常就會指向這些問題。在評估 DC 壓降時,需要找出電流密度熱點,也就是銅箔被迫收窄的位置。典型解法包括增加高電流區域的平面銅寬、在電源平面之間增加更多導孔,或在關鍵區域將 銅厚 從 1 oz(35 um)增加到 2 oz(70 um)。
穩健電源供應的製造考量
平面設計與導孔最佳化
設計電源平面時,應使用連續鋪銅,並避免分割與開槽。每一道槽或分割都會迫使電流繞路,進而增加路徑電阻與電感。如果必須分割,請使用大量 stitching vias,以維持低阻抗連接。若使用多層板,可以保留完整層作為高頻去耦所需的電源與接地平面。
電源供應最佳化的重點,是最大化載流能力並最小化電感。典型導孔電感約為 0.5-1.0 nH,而標準 0.3mm 鑽孔的典型電流額定值約為 1-1.5 A。若要在 10 A 電源連接中維持熱與電感預算,層間至少需要 8-10 個導孔陣列。在 盤中孔設計中,導孔位於元件焊盤內並以導電環氧樹脂填充,可降低 IC 與電源平面之間的連接電感。
JLCPCB 在電源完整性最佳化 PCB 方面的專業能力
針對 PDN 設計的進階 DFM 支援
當您將電源完整性最佳化設計上傳到 JLCPCB,其自動化 DFM(Design for Manufacturability,可製造性設計)審查會識別可能影響 PDN 性能的潛在問題。系統會標示相對於電流負載過窄的銅箔區域、指出可能的導孔熱違規,並根據您的設計規則檢查平面間距。
對於需要電源完整性的複雜多層板,JLCPCB 可提供最高 14 層的疊構 ,並具備受控介電層厚度。他們的工程團隊可以分析您的疊構需求,並依據電源完整性分析所指定的平面間距要求,建議合適的層壓材料組合。如果您的設計進入 2 oz 或更厚銅箔範圍,這類 DFM 協作尤其有幫助,因為此時必須調整製程參數。
可大規模量產的可靠高性能製造
電源完整性不只是原型階段的問題。進入量產時,您需要確保批次中所有電路板都具備一致性。JLCPCB 製程控制旨在保持電源完整性分析所依賴的銅厚、介電層間距與導孔品質,從第 1 片板到第 100,000 片板都保持一致。
其 SMT 組裝服務可補足裸板製造能力,並提供電源完整性所需的位置精度,用於放置去耦電容。如果去耦電容在真實電路中沒有放置在模擬時所假設的位置,就會產生額外安裝電感,而這部分通常未被模擬納入,導致高頻 PDN 性能不佳。JLCPCB 的取放精度與回焊曲線控制,可確保每一顆電容都精準放置在設計指定位置。
電源完整性分析常見問題
Q:PCB 設計中的電源完整性分析是什麼?
電源完整性分析是評估並最佳化 PCB 電源分配網路(PDN)的流程,目的是確保所有積體電路都能在其規定容差內獲得乾淨、穩定的電壓。它會在寬廣頻率範圍內,對電源與接地平面、去耦電容、導孔與走線的阻抗進行建模。
Q:電源完整性分析與訊號完整性分析有何不同?
訊號完整性分析著重於個別訊號波形沿走線傳輸時的品質,會檢查反射、串擾與損耗。電源完整性分析則著重於透過電源分配網路供應給 IC 的電壓品質。
Q:常用的電源完整性分析工具有哪些?
常見電源完整性分析工具包括用於 DC 壓降分析的 Altium PDN Analyzer、用於 AC 阻抗分析的 Siemens HyperLynx PI、用於全波電磁萃取的 Ansys SIwave,以及用於完整 PI/SI 協同模擬的 Cadence Sigrity。
Q:銅厚如何影響 PCB 上的電源供應?
銅厚會直接決定電源平面與走線的 DC 電阻。標準 1 oz(35 um)銅的片電阻約為每平方 0.5 毫歐。加倍至 2 oz 銅可將此電阻減半,並按比例降低 IR 電壓降。
結論
電源完整性分析已成為現代高性能 PCB 的必要工作。隨著電壓降低、電流提高,維持穩定 PDN 對避免電壓下陷、接地彈跳與訊號完整性問題至關重要。
透過正確設計去耦網路、最佳化電源/接地平面並最小化電感,您可以確保高需求 IC 獲得可靠電源供應。將完整 PI 分析與專業製造結合,可確保您的設計表現與模擬一致。準備好建立穩定電源供應了嗎?立即將您的 PCB 設計上傳至 JLCPCB。
持續學習
PCB 訊號與電源完整性實務:接地分割、5V 輸入、USB-C 佈局與差分走線
功能測試通過,並不代表設計經得起推敲。ADC 讀值無規律跳動、USB 連接偶發中斷、EMI 測試始終差數 dB——這類問題一路追下去,多數落在接地、電源、走線三個環節。本文以 USB-C 供電、集成 ADC 與 MCU 的小尺寸電路板為例,整理訊號完整性與電源完整性的實作要點。 設計檢查重點 先確認回流路徑,再決定地平面分區、去耦位置與差分走線。任何跨越參考平面切縫的高速線,都應在佈局審查階段優先修正。 一、PCB 類比接地與數位接地 「類比地與數位地必須分開」是流傳極廣的經驗之談。放到混合訊號板的工程實踐中,更穩妥的方案往往是保留完整的地平面,僅做功能分區,不做物理切割。 理由要從回流路徑說起。高頻訊號的回流電流傾向沿訊號線正下方的地平面流動;地平面一旦被切開,訊號線又恰好跨越切縫,回流電流便被迫繞行,迴路面積隨之擴大,輻射發射與線間耦合同步惡化。 圖 1. 混合訊號板分區與回流路徑 圖 2. 類比與數位功能分區,以及完整地平面下的回流路徑 佈局階段將類比元件與數位元件分置板面不同區域,使數位電流天然避開類比區。 ADC 的 AGND 與 DGND 引腳統一接入同一片地平面,器件本體佈置在兩區交......
在 PCB 串擾演變為訊號完整性問題前及早預防
重點摘要 NEXT 與 FEXT:NEXT 會隨走線長度增加而達到飽和,而 FEXT 則隨耦合距離線性增加。 間距與疊層:遵循 3W 規則,並讓走線靠近參考平面。 訊號邊沿速率:相較於時脈頻率,較快的上升時間更容易造成串擾。 製造裕量:蝕刻偏差會縮小走線間隙,因此佈局時需要預留額外間距。 驗證方法:使用 DFM 檢查及 TDR 測試條,而不是只依賴基本導通測試。 PCB 串擾是指一條走線向相鄰走線耦合的雜訊,即使兩條網路在電氣上完全隔離,仍會發生串擾。設計時你沒有畫出這條連接,網表中也不會顯示,但銅箔仍會形成這種耦合。 圖 1:走線密集的高速 PCB 單條走線其實不會獨自承載訊號,而是承載環繞銅箔、隨時間變化的電場與磁場。這些場不會在走線邊緣停止,因此位於場範圍內的任何導體都會分得部分能量。本指南將介紹兩種耦合機制,以及為何近端串擾與遠端串擾的表現恰好相反。同時說明串擾計算器能告訴你什麼、又有哪些限制,以及如何透過間距、疊層結構與製造規範,將耦合雜訊控制在預算範圍內。 PCB 中的串擾是什麼? 兩條完全沒有接觸的走線,仍可能交換能量。交換能量的多寡取決於訊號切換的速度。 什麼是串擾?為什麼會發生?......
六層板疊層設計:多層 PCB 疊層與受控阻抗實施要點
四層板升級六層板,是多數產品訊號完整性的重要分水嶺。疊層規劃欠妥的設計,訊號回流沿地平面開槽迂迴,電磁干擾(EMI)整改週期往往以季度計;與此同時,層數每增加兩層,製造成本相應上台階,PCB 層數(pcb layer count)的增減需要經過量化論證。PCB 疊層設計(layer stackup design)是電氣性能、佈線密度與製造成本之間的三角權衡,受控阻抗疊層(controlled impedance stackup)則是高速設計的基礎性決策。 多層 PCB 疊層(multilayer pcb stackup)的核心原則僅有一條:每個訊號層均應配置相鄰的完整參考平面。疊層並非線路圖的容器,其結構決定回流路徑長度、阻抗可控性與板級翹曲量。六層板在成本與性能之間達成較優平衡,構成高速 PCB 疊層(high speed pcb stackup)設計的入場配置。 疊層設計提醒 先向板廠確認標準疊構、板材 Dk/Df、介質厚度公差與銅厚,再開始阻抗計算與佈線;不要以軟體預設值代替實際製程參數。 一、兩種經典疊構 六層板的成熟方案基本收斂於以下兩種,應按訊號質量要求與電源軌數量擇一採用: 方案 典......
過孔選型與鑽孔工藝:PCB 過孔(PCB Via)設計
過孔選型與鑽孔工藝:PCB 過孔(PCB Via)設計 高密度互連(HDI)製程普及之後,過孔不再僅承擔換層連接職能,其本身已成為訊號路徑的組成部分。盲孔、埋孔與激光微孔的成本隨結構階數遞增,焊盤內過孔/盤中孔(via in pad)是否採用填孔電鍍直接關係球柵陣列封裝(BGA)焊接良率。在高速高密設計語境下重新審視什麼是 PCB 過孔(what is a pcb via)這一基礎問題,具有明確的工程現實意義——PCB 過孔類型(PCB via types)的選型差異,將在製造成本與訊號品質兩個維度同時體現。 過孔是貫穿基板的金屬化孔,用於實現不同導電層之間的電氣連接。它同時也是寄生元件:寄生電感阻礙電流突變,寄生電容擾動高速波形,未使用的殘樁在一定頻率下產生諧振。PCB 過孔設計(PCB via design)的本質,是在連接需求、訊號完整性與製造成本三者之間確定最優平衡點。 過孔選型提醒 先確認訊號速率、板厚、層數與板廠鑽孔及電鍍能力,再決定通孔、盲埋孔、微孔或盤中孔結構,避免為了追求高密度而產生不必要的製程成本。 一、四種過孔的結構與製程 鍍通孔(PTH)採用機械鑽孔,貫穿整個板厚,為成本基......
正確掌握 PCB 特性阻抗,確保訊號可靠傳輸
重點摘要 阻抗定義:特性阻抗由走線幾何形狀和參考平面決定,而不是由銅的直流電阻決定。 核心因素:走線寬度、銅厚度、介質高度和介電常數共同決定阻抗值。 參考平面:高速走線需要連續的參考平面,以防止訊號反射。 工廠驗證:製造商會調整走線寬度,並使用測試條上的時域反射儀檢查阻抗。 設計方法:儘早選擇工廠標準疊層,在佈線前確定正確的走線寬度。 特性阻抗決定快速邊沿能否乾淨地到達接收端,但萬用表無法測量它。一條 50 Ω 走線從一端到另一端測得的電阻只有幾分之一歐姆。萬用表看到的是銅電阻,而訊號看到的是完全不同的東西。上升邊沿不會一次看到整條走線,它只會看到當前已經傳播到的那一小段銅。為了繼續向前傳播,它必須給下方的平面充電,並在走線周圍建立磁場。 圖 1:多層 PCB 上的受控阻抗走線及其參考平面 兩組量之間的比值決定了邊沿每伏電壓所吸收的電流。本指南討論 PCB 特性阻抗的本質以及決定它的各項參數,然後介紹製造商如何獲得並驗證這一數值,以及哪些介面真正具有相關價值。最終目標是通過一次設計就獲得所需的疊層,而無需反覆修改。 PCB 中的特性阻抗是什麼? 特性阻抗不是銅本身的阻抗,而是走線及其參考平面的阻抗......
高頻 PCB 設計中的集膚效應損耗管理
重點摘要 集膚深度會縮小:高頻會迫使電流集中在走線表面,10 GHz 時集膚深度可縮小至 0.66 µm。 粗糙度會增加損耗:銅箔粗糙度會令電流路徑變長,並大幅提高高速訊號的電阻。 電鍍會影響訊號:ENIG 等低導電率表面處理中的鎳,會增加外露走線的衰減。 較寬走線有助於降低損耗:更寬的走線和更厚的介電層可以擴大電流流動表面,降低導體損耗。 使用平滑銅箔:VLP/HVLP 低輪廓銅箔配合先進層壓材料,是 10 GHz 以上設計的必要條件。 集膚效應會將高頻電流推向銅走線表面的薄層。此時,走線的表現就像大部分銅箔消失了一樣。在 1 GHz 下,這個導電層深度只有約 2 µm,而標準 1 oz 走線厚度為 35 µm。變化中的電流會在導體內部建立變化中的磁場,而該磁場會在銅芯內感應出微小的反向電流,使中心區域的電流互相抵消,並在表面附近增強。 圖 1:集膚效應將電流集中在 PCB 的外層 訊號變化越快,可以使用的導電層就越淺。此時,銅箔厚度以及銅箔上電鍍的金屬種類,會決定有多少訊號能夠通過。本指南將解釋集膚深度,以及銅箔粗糙度和表面處理如何造成損耗,並說明如何選擇銅箔、走線幾何形狀和層壓材料,以控制高......