數模混合 PCB 接地設計:回流路徑、地彈與隔離策略
1 分鐘
- 一、高低頻電流回流的行為差異
- 二、單點星形接地的適用場景與高頻缺失
- 三、高速數模板主流設計:接地平面區域劃分方案
- 四、數模接地設計審核檢查表
- 透過 JLCPCB 將數模混合 PCB 設計投入生產
- 結語:透過空間規劃約束電磁回流場域
硬體設計人員常存在一個思維誤區,認為接地層 GND 能夠無限制吸收各類電磁雜訊,只要 EDA 軟體中連上接地 GND 符號,該位置就能維持零電位。但實際電路環境不存在絕對零電位,所有接地銅箔都會形成由電阻、寄生電感、雜散電容組成的複合阻抗網路。高速數位訊號邊沿變化快,會在銅箔上產生瞬態電壓波動;而微弱類比訊號需要捕捉微伏特等級的微小電壓變化,兩者共用同一層接地平面時,雜訊會互相干擾,大幅降低採樣精度。
妥善規劃數模混合接地,核心是管控高、低頻訊號的電流回流路徑。若迴路設計不當,數位高頻雜訊會透過共阻抗耦合干擾類比電路,直接壓低系統訊雜比(SNR)。
一、高低頻電流回流的行為差異
設計接地銅箔時,要拋開低頻電路「電流走最短直線」的固有觀念。銅箔上回流電流的分布模式,完全取決於訊號工作頻率。
1. 低頻訊號(頻率低於 10 kHz)
電流會優先選擇電阻最低的路徑流動。銅箔本身電阻分布均勻,低頻回流電流會呈扇形散開,沿幾何直線回到供電源頭。
2. 高頻訊號(頻率高於 100 kHz)
電流會優先選擇電感最小的路徑。高頻電磁場被限制在訊號走線與接地平面之間,為降低磁通量、減少能量損耗,回流電流會集中在訊號線正下方的接地銅箔區域。
MCU、FPGA、DDR 這類數位晶片內部存在大量高速開關單元,邏輯位準切換瞬間會抽取大電流。這股變化快速的電流通過接地層寄生電感時,會產生接地彈跳雜訊,計算公式如下:

若類比接地與充滿彈跳雜訊的數位接地直接連接,數位干擾會直接滲入精密運算放大器及 ADC 參考電壓,造成採樣數據持續跳動,無法穩定讀取。
二、單點星形接地的適用場景與高頻缺失
針對音頻採集、應變式重量感測這類低頻高精度電路,單點星形接地是業界通用的成熟設計手法。核心邏輯十分簡單:將類比電路、數位電路的回流走線分開獨立鋪設,只在整塊電路板唯一位置(多為電源輸入濾波電容處)做銅箔連接。
透過單點匯流的方式,數位接地產生的彈跳電壓僅會侷限在自身走線迴路,不會流進類比訊號迴路,從源頭隔斷共阻抗耦合帶來的雜訊干擾。

圖 1:經典星形接地(Star Grounding)拓撲。
星形接地的限制
當數位電路時脈達數百 MHz 等級時,單點星形接地會引發嚴重電磁干擾問題。
高頻訊號對迴路電感極為敏感,星形接地需要將各支路接地線拉長至統一匯流點,導線電感隨長度同步上升,形成高阻抗回流通道。高頻電流被迫繞遠路匯合,會讓訊號線與回流線之間形成大面積環路,一方面向外輻射電磁雜訊,另一方面也更容易接收外界射頻干擾。因此高速數位系統不適合單點接地,必須改用完整大面積接地銅箔平面。
三、高速數模板主流設計:接地平面區域劃分方案
現今高速數模整合電路最實用的接地設計,是保留完整無切割的整片接地銅箔,透過元件佈局的空間分區隔離雜訊。這也是 PCB 電源與地平面設計的核心思路。
1. 區域劃分原則:隔離數位與類比元件
在 PCB 擺放元件階段,必須在板面上劃分兩大獨立區塊:
- 數位元件區:微處理器、快閃記憶體、DC-DC 切換電源集中擺放。
- 類比元件區:微弱感測前級電路、運放、精密電壓基準源集中擺放。
- ADC 交界位置:數位類比轉換晶片作為兩區中介,剛好擺放在兩區交界位置。
這樣佈局的優勢在於,高頻數位回流電流只會緊貼自身訊號線下方流動。只要數位走線不跨越區域邊界,數位接地電流就不會流經類比精密元件下方,達到雜訊隔離效果。

圖 2:統一地平面下的嚴格空間分區圖。
2. 接地分割槽的設計禁忌:禁止訊號線跨槽
部分設計者為追求雜訊隔離效果,會直接在接地平面開設分割槽,把類比、數位接地物理斷開。這種方式在低頻環境下可行,但只要訊號走線跨過分割槽,就會失效。
高頻回流電流沿走線流動時,遇接地分割槽無法直接跨越,只能沿槽體邊緣繞行,衍生以下問題:
- 迴路電感急劇上升,訊號邊沿出現明顯過衝與振鈴。
- 傳輸線特徵阻抗突變,引發訊號反射,損毀訊號完整性。
- 分割槽會形成槽縫天線,持續對外輻射電磁干擾,造成 EMC 測試不合格。
數模混合接地設計第一準則:若使用分割接地平面,所有訊號走線禁止跨過分割槽。若設計需求必須跨槽,需在走線正下方加裝 0 歐姆電阻、磁珠或高頻電容,作為回流電流的連接橋樑。相關電磁相容性問題可參考高頻 PCB 的 EMI/EMC 與訊號完整性指南。
四、數模接地設計審核檢查表
電路板交付製作前,設計團隊需依據下表逐一檢查接地規劃,確保符合硬體設計規範:
| 接地策略架構分類 | 適用訊號帶寬與主晶片特徵 | 核心佈線防線與規範(Layout Rules) |
|---|---|---|
| 純類比/音頻單點地(Star Grounding) | DC 至 20 kHz;24-bit 儀表放大器、音頻編解碼器 | 類比與數位走線在幾何上完全獨立,僅在主電源濾波電容的大腳處實施單點螺栓或銅箔交匯。 |
| 統一平面分區佈局(Unified Solid Plane) | 100 kHz 至 1 GHz 以上;高速 ADC/DAC、ARM、FPGA 系統 | 地平面保持完整不分割。元件依數模屬性嚴格進行左右/上下空間隔離,訊號線嚴禁進入對方區域。 |
| 局部開槽隔離佈局(Split Ground Planes) | 中低頻精密採集,帶部分數位通訊的工控 MCU 與高精度採樣模組 | 在 ADC 下方實施地分割,analog ground 與 digital ground 透過 Net-tie 或 0 Ω 電阻在 ADC 晶片正下方交匯。 |
延伸閱讀:理解 PCB 設計中的類比接地與數位接地
透過 JLCPCB 將數模混合 PCB 設計投入生產
完成元件分區、接地平面、回流路徑及跨區走線檢查後,可將 Gerber 與 BOM 檔案提交至 JLCPCB。若專案包含 ADC、運算放大器、MCU 或 FPGA 等表面黏著元件,可搭配 PCB 組裝服務,縮短從設計驗證到成品板的製造週期。
結語:透過空間規劃約束電磁回流場域
數模混合接地設計的核心,是依據馬克士威電磁場理論,透過佈局、銅箔規劃約束電流回流產生的電磁場範圍。
區分數位接地與類比接地,不只是在繪版軟體設定兩個不同網路名稱這麼簡單。資深硬體設計者在規劃佈線時,能夠透過基材、銅箔層,直觀判斷高頻回流電流的流動路徑。
不必過度依賴接地分割槽,也不能一味套用傳統單點星形接地。現今多層高密度電路板的最佳方案,是保留完整接地平面,搭配嚴格的元件空間分區與走線邊界規劃,同時兼顧訊號完整性與電磁相容性,穩定壓抑雜訊干擾。
持續學習
PCB 訊號與電源完整性實務:接地分割、5V 輸入、USB-C 佈局與差分走線
功能測試通過,並不代表設計經得起推敲。ADC 讀值無規律跳動、USB 連接偶發中斷、EMI 測試始終差數 dB——這類問題一路追下去,多數落在接地、電源、走線三個環節。本文以 USB-C 供電、集成 ADC 與 MCU 的小尺寸電路板為例,整理訊號完整性與電源完整性的實作要點。 設計檢查重點 先確認回流路徑,再決定地平面分區、去耦位置與差分走線。任何跨越參考平面切縫的高速線,都應在佈局審查階段優先修正。 一、PCB 類比接地與數位接地 「類比地與數位地必須分開」是流傳極廣的經驗之談。放到混合訊號板的工程實踐中,更穩妥的方案往往是保留完整的地平面,僅做功能分區,不做物理切割。 理由要從回流路徑說起。高頻訊號的回流電流傾向沿訊號線正下方的地平面流動;地平面一旦被切開,訊號線又恰好跨越切縫,回流電流便被迫繞行,迴路面積隨之擴大,輻射發射與線間耦合同步惡化。 圖 1. 混合訊號板分區與回流路徑 圖 2. 類比與數位功能分區,以及完整地平面下的回流路徑 佈局階段將類比元件與數位元件分置板面不同區域,使數位電流天然避開類比區。 ADC 的 AGND 與 DGND 引腳統一接入同一片地平面,器件本體佈置在兩區交......
在 PCB 串擾演變為訊號完整性問題前及早預防
重點摘要 NEXT 與 FEXT:NEXT 會隨走線長度增加而達到飽和,而 FEXT 則隨耦合距離線性增加。 間距與疊層:遵循 3W 規則,並讓走線靠近參考平面。 訊號邊沿速率:相較於時脈頻率,較快的上升時間更容易造成串擾。 製造裕量:蝕刻偏差會縮小走線間隙,因此佈局時需要預留額外間距。 驗證方法:使用 DFM 檢查及 TDR 測試條,而不是只依賴基本導通測試。 PCB 串擾是指一條走線向相鄰走線耦合的雜訊,即使兩條網路在電氣上完全隔離,仍會發生串擾。設計時你沒有畫出這條連接,網表中也不會顯示,但銅箔仍會形成這種耦合。 圖 1:走線密集的高速 PCB 單條走線其實不會獨自承載訊號,而是承載環繞銅箔、隨時間變化的電場與磁場。這些場不會在走線邊緣停止,因此位於場範圍內的任何導體都會分得部分能量。本指南將介紹兩種耦合機制,以及為何近端串擾與遠端串擾的表現恰好相反。同時說明串擾計算器能告訴你什麼、又有哪些限制,以及如何透過間距、疊層結構與製造規範,將耦合雜訊控制在預算範圍內。 PCB 中的串擾是什麼? 兩條完全沒有接觸的走線,仍可能交換能量。交換能量的多寡取決於訊號切換的速度。 什麼是串擾?為什麼會發生?......
六層板疊層設計:多層 PCB 疊層與受控阻抗實施要點
四層板升級六層板,是多數產品訊號完整性的重要分水嶺。疊層規劃欠妥的設計,訊號回流沿地平面開槽迂迴,電磁干擾(EMI)整改週期往往以季度計;與此同時,層數每增加兩層,製造成本相應上台階,PCB 層數(pcb layer count)的增減需要經過量化論證。PCB 疊層設計(layer stackup design)是電氣性能、佈線密度與製造成本之間的三角權衡,受控阻抗疊層(controlled impedance stackup)則是高速設計的基礎性決策。 多層 PCB 疊層(multilayer pcb stackup)的核心原則僅有一條:每個訊號層均應配置相鄰的完整參考平面。疊層並非線路圖的容器,其結構決定回流路徑長度、阻抗可控性與板級翹曲量。六層板在成本與性能之間達成較優平衡,構成高速 PCB 疊層(high speed pcb stackup)設計的入場配置。 疊層設計提醒 先向板廠確認標準疊構、板材 Dk/Df、介質厚度公差與銅厚,再開始阻抗計算與佈線;不要以軟體預設值代替實際製程參數。 一、兩種經典疊構 六層板的成熟方案基本收斂於以下兩種,應按訊號質量要求與電源軌數量擇一採用: 方案 典......
過孔選型與鑽孔工藝:PCB 過孔(PCB Via)設計
過孔選型與鑽孔工藝:PCB 過孔(PCB Via)設計 高密度互連(HDI)製程普及之後,過孔不再僅承擔換層連接職能,其本身已成為訊號路徑的組成部分。盲孔、埋孔與激光微孔的成本隨結構階數遞增,焊盤內過孔/盤中孔(via in pad)是否採用填孔電鍍直接關係球柵陣列封裝(BGA)焊接良率。在高速高密設計語境下重新審視什麼是 PCB 過孔(what is a pcb via)這一基礎問題,具有明確的工程現實意義——PCB 過孔類型(PCB via types)的選型差異,將在製造成本與訊號品質兩個維度同時體現。 過孔是貫穿基板的金屬化孔,用於實現不同導電層之間的電氣連接。它同時也是寄生元件:寄生電感阻礙電流突變,寄生電容擾動高速波形,未使用的殘樁在一定頻率下產生諧振。PCB 過孔設計(PCB via design)的本質,是在連接需求、訊號完整性與製造成本三者之間確定最優平衡點。 過孔選型提醒 先確認訊號速率、板厚、層數與板廠鑽孔及電鍍能力,再決定通孔、盲埋孔、微孔或盤中孔結構,避免為了追求高密度而產生不必要的製程成本。 一、四種過孔的結構與製程 鍍通孔(PTH)採用機械鑽孔,貫穿整個板厚,為成本基......
正確掌握 PCB 特性阻抗,確保訊號可靠傳輸
重點摘要 阻抗定義:特性阻抗由走線幾何形狀和參考平面決定,而不是由銅的直流電阻決定。 核心因素:走線寬度、銅厚度、介質高度和介電常數共同決定阻抗值。 參考平面:高速走線需要連續的參考平面,以防止訊號反射。 工廠驗證:製造商會調整走線寬度,並使用測試條上的時域反射儀檢查阻抗。 設計方法:儘早選擇工廠標準疊層,在佈線前確定正確的走線寬度。 特性阻抗決定快速邊沿能否乾淨地到達接收端,但萬用表無法測量它。一條 50 Ω 走線從一端到另一端測得的電阻只有幾分之一歐姆。萬用表看到的是銅電阻,而訊號看到的是完全不同的東西。上升邊沿不會一次看到整條走線,它只會看到當前已經傳播到的那一小段銅。為了繼續向前傳播,它必須給下方的平面充電,並在走線周圍建立磁場。 圖 1:多層 PCB 上的受控阻抗走線及其參考平面 兩組量之間的比值決定了邊沿每伏電壓所吸收的電流。本指南討論 PCB 特性阻抗的本質以及決定它的各項參數,然後介紹製造商如何獲得並驗證這一數值,以及哪些介面真正具有相關價值。最終目標是通過一次設計就獲得所需的疊層,而無需反覆修改。 PCB 中的特性阻抗是什麼? 特性阻抗不是銅本身的阻抗,而是走線及其參考平面的阻抗......
高頻 PCB 設計中的集膚效應損耗管理
重點摘要 集膚深度會縮小:高頻會迫使電流集中在走線表面,10 GHz 時集膚深度可縮小至 0.66 µm。 粗糙度會增加損耗:銅箔粗糙度會令電流路徑變長,並大幅提高高速訊號的電阻。 電鍍會影響訊號:ENIG 等低導電率表面處理中的鎳,會增加外露走線的衰減。 較寬走線有助於降低損耗:更寬的走線和更厚的介電層可以擴大電流流動表面,降低導體損耗。 使用平滑銅箔:VLP/HVLP 低輪廓銅箔配合先進層壓材料,是 10 GHz 以上設計的必要條件。 集膚效應會將高頻電流推向銅走線表面的薄層。此時,走線的表現就像大部分銅箔消失了一樣。在 1 GHz 下,這個導電層深度只有約 2 µm,而標準 1 oz 走線厚度為 35 µm。變化中的電流會在導體內部建立變化中的磁場,而該磁場會在銅芯內感應出微小的反向電流,使中心區域的電流互相抵消,並在表面附近增強。 圖 1:集膚效應將電流集中在 PCB 的外層 訊號變化越快,可以使用的導電層就越淺。此時,銅箔厚度以及銅箔上電鍍的金屬種類,會決定有多少訊號能夠通過。本指南將解釋集膚深度,以及銅箔粗糙度和表面處理如何造成損耗,並說明如何選擇銅箔、走線幾何形狀和層壓材料,以控制高......