高速剛性 PCB 設計中的訊號完整性實用指南
1 分鐘
- 訊號完整性基礎:
- 何時需要擔心訊號完整性?
- 如何測試訊號完整性:
- 眼圖分析:
- 如何解決訊號完整性問題:
- 結論:
我們經常提到訊號完整性這個詞,它到底是什麼?是與訊號參數有關,還是與系統參數有關?簡單來說,當訊號沿著導線或傳輸線傳送時,某些參數會在發送端與接收端之間發生變化。對於高速訊號,訊號損耗會更嚴重,導致資料遺失與訊號損壞的問題。那麼,哪種訊號會受到干擾,又是如何被改變的呢?我們已經討論了訊號在傳輸過程中改變特性的四個主要原因。
接著回答第二個問題,是哪種訊號:基本上,在高頻情況下,應該是高速切換的 0 與 1。如果任何 0 變成 1,或 1 變成 0,就會發生資料遺失。是的,也有一些錯誤修正碼技術,但那是另一個主題了。為了解決這個問題,我們必須考慮疊構設計與阻抗控制等因素。設計團隊可以透過追求更小的外型尺寸來提升完整性,這也能減少訊號中的寄生效應。在本文中,我們將探討訊號完整性的基礎、佈線策略,以及如何徹底解決或消除這些問題。
訊號完整性基礎:
走線在低頻時只是簡單的連線,但在高頻時,這些相同的走線會變成傳輸線,導致振鈴、反射、串音等不良後果。要在高速 IC 之間實現可靠的通訊,就必須維持適當的訊號完整性。
電路板上的訊號品質可能因多種因素而劣化,這些因素可歸納為幾大類。上述所有條件在其他文章中也有詳細說明。你應該留意以下四個主要的訊號完整性問題領域:
1) 電磁干擾(EMI):
EMI 是由不想要的電氣脈衝引起的一種干擾,根據 PCB 設計基礎,若高速傳輸未受適當控制,就會導致電磁干擾與訊號損失。本質上,這是一種天線效應,一顆晶片的電磁干擾會影響另一顆晶片,並在所有設計中持續發生。這類問題通常源自缺失的回返路徑。請參閱我們的 EMI 深度文章以了解更多。
2) 非預期電磁耦合(串音):
緊密佈線的訊號之間若發生非預期的交互作用,可能導致串音,使一個訊號干擾另一個訊號。想像兩場對話在彼此旁邊進行,如果距離太近,說話者可能會因為聽到對方而分心。同樣地,當電路板上的走線過於接近時,一個訊號可能會不小心「聽到」另一個訊號,進而產生干擾。
3) 同時切換雜訊(Ground Bounce):
當電路板上有大量元件在高與低狀態之間切換時,電壓位準在變低時可能無法如預期回到接地電位。若低狀態的電壓位準反彈得太高,可能會被誤認為是高狀態。當多個這類情況同時發生時,電路可能會出現錯誤或重複切換,導致功能異常。
4) 阻抗不匹配:
根據訊號完整性基礎,阻抗不匹配是指沿著走線的電氣阻抗(電阻)發生變化。這對進出積體電路的高速訊號尤其重要。這種差異會導致訊號反射,進而造成訊號失真。請參閱我們的深入文章以了解更多關於阻抗不匹配的資訊。
何時需要擔心訊號完整性?
技術上來說,任何設計都會有某種程度的訊號完整性問題,但如果你不是處理高速數位訊號,這些問題通常不會影響產品運作或產生過多雜訊。並非每塊 PCB 都需要採用高速設計方法。請依照以下步驟判斷你的設計是否屬於此類別:
- 最大頻率內容(Fm)超過 50 MHz
- 最快上升/下降時間(Tr)小於 10ns
- 資料傳輸速率大於 20 Mbps
- 使用近似公式:Fm ≈ 0.5/Tr
如何測試訊號完整性:
使用向量網路分析儀(VNA)進行 S 參數量測,以及使用標準測試位元流進行眼圖測試,是評估數位系統的兩項最關鍵測試,當然還有其他可執行的訊號完整性測試。示波器通常用於位元錯誤率計算與眼圖,但某些 VNA 也能產生眼圖。
眼圖量測與擷取的位元錯誤率對於評估數位通道至關重要。它們提供了一種總結性評估,可量化損耗、由訊號反射引起的 ISI、抖動,以及是否需要等化調整。
眼圖分析:
沒錯,這是一種在實際系統中觀察訊號完整性的方法。它以發送端訊號為參考,與接收端訊號進行比較。將兩者匹配後,用眼圖的方式繪製輸出。這是什麼樣的「眼睛」?我們如何從中量測與計算訊號完整性?這些問題都在我們最近關於眼圖的部落格中有詳細說明。
這裡我們只能說,如果訊號失真越嚴重,眼圖的形狀就越封閉。如果訊號與輸入完全一致,我們會得到一個完全張開的眼睛。作為參考,我上傳了一張圖,你可以看到這兩種現象。
如何解決訊號完整性問題:
維持訊號完整性的關鍵在於明確定義接地,並在佈線時讓接地靠近關鍵訊號線。大多數 EMI 與訊號完整性問題,都可透過良好的疊構設計、電源與接地層選擇,以及訊號層識別來解決。妥善設計的疊構對電源完整性也有顯著幫助。
常見的疊構包含接地、電源與交替訊號層。低阻抗的回返路徑、明確的走線阻抗,以及靠近訊號的接地,不僅能防止反射,還能降低 EMI 的發射與接收,並為不同層的訊號提供屏蔽。以下是一些簡要提示與解決問題的指南:
- 使用短且直接的走線來傳遞高速訊號。
- 避免銳角以減少阻抗變化。
- 使用實心接地層於訊號層下方,提供穩定的回返路徑。
- 差分對長度匹配以最小化偏移。
- 最小化層切換,盡可能使用微盲孔。
結論:
總之,隨著電子系統的演進,訊號完整性將持續是硬板 PCB 性能的關鍵要素,特別是對於高速設計。工程師只要仔細控制阻抗、降低反射、限制串音,並選擇合適的材料,就能在設計中實現可靠的高速連接。
與專業製造商如 JLCPCB 合作,他們提供阻抗控制 PCB 製造與高速疊構支援,可大幅提升一次成功的機率。你甚至可以使用免費的 JLCPCB 阻抗計算器在生產前優化設計。
在 PCB 設計流程早期導入 SI 分析,可讓現代電子設備性能更佳、更可靠,並更快上市。資料損壞、位元錯誤率(BER)升高,或不符合電磁相容(EMC)標準,都是 SI 不佳的徵兆。
持續學習
3.3V I2C 上拉電阻選型與匯流排電容:PCB 佈線與波形驗證
板上跑一條 3.3 V、400 kHz 的 I²C,控制器加兩顆感測器,外接模組自己還帶了上拉。電阻要挑幾歐姆,不能只看習慣值,應先替 SDA、SCL 各列一張電容清單,把上拉的可選範圍算出來,再用示波器驗證。清單裡要有晶片腳位、走線、接頭、模組與電平轉換器,少一項,後面的預算就可能失真。 I²C 設計檢查重點 先求上拉電阻的上限與下限,再確認匯流排電容、PCB 走線、外接模組與探棒負載。兩條線要各自驗證,不能只測 SDA 或只測 SCL。 一、先求上拉電阻的上限與下限 I²C 是開漏訊號。晶片只負責把線拉低,放開之後靠上拉電阻供電,並替匯流排等效電容充電,這就是上升沿呈現圓弧的原因。資料在 SCL 低電位時變更,接收端在 SCL 高電位時讀取;START 和 STOP 則是在 SCL 高電位時讓 SDA 下降或上升。 上升時間量測通常取 30% 到 70% 的電壓區間,單極點 RC 模型可用下式估算: 上升時間 tr ≈ 0.8473 × Rp × Cb Rp 是等效上拉電阻,Cb 是單一訊號線的總匯流排電容。 上拉上限 Fast-mode 的上升時間上限為 300 ns。單線掛 120 pF ......
Modbus RTU RS-485 主幹佈線與終端配置:終端電阻、偏壓與波形排查
控制櫃裡兩台設備用短線對傳,Modbus RTU 怎麼輪詢都正常。線纜一換成現場長度,中間又插進幾個節點,回覆就開始偶爾冒出 CRC 錯誤。這種情況別急著換收發器,先在同一筆交易的兩端各掛一次差動探棒,順便把方向控制訊號一起抓下來。要看的核心是線路有沒有反射、驅動器什麼時候切換,以及通訊參數是否設定正確。 RS-485 排查順序 先確認主幹與終端,再檢查支線、阻抗、偏壓與接頭旁的保護元件,最後把 DE、UART TX 與總線波形疊在一起。分開觀察三類訊號,才能定位 CRC 錯誤與逾時的真正原因。 一、先查終端裝在哪裡 半雙工的兩線式網路,佈線上只有一條主幹,設備一律從主幹就近拉短支線出來。終端電阻不是收在機櫃裡,而是跨在主幹的兩個物理端點上。雙絞線特性阻抗為 120 Ω 時,兩端就各放一顆 120 Ω 終端電阻。 每台設備都可能裝在任意位置的案子,建議用跳線或撥碼開關讓現場啟用終端,並在外殼標示出廠預設為關閉。中間節點若誤啟終端,等於多掛一個負載,阻抗也會在主幹中間被截斷。偏壓與終端的配置仍要回頭核對採用的 Modbus 安裝規範和設備手冊。 圖 1. RS-485 兩端 120 Ω 終端與分裂式......
在 PCB 設計中建立有效的 ESD 防護
重點摘要 佈局規則:ESD 電壓尖峰會在奈秒內急速上升;相較於元件規格,佈線佈局更為重要。 優先箝位:將 TVS 二極體緊貼連接器放置,並採用直接貫通式走線。 低電感接地:使用短而寬的走線,並在旁邊立即配置接地導通孔,以避免電壓偏移。 電容限制:在 USB 3.x 等高速線路上使用低電容箝位元件(低於 0.5 pF)。 符合 DFM 要求:將標準導通孔及走線公差納入考量,確保電路板製造可靠。 PCB 的 ESD 防護效果,與其說取決於保護元件,不如說更取決於周圍的銅箔佈局。根據 IEC 61000-4-2,8 kV 接觸放電在不到 1 奈秒內便可達到約 30 A。由於電流上升速度極快,放電路徑上每增加一小部分奈亨的電感,都可能使晶片承受額外數伏特的電壓。 圖 1:USB 連接器遭受 ESD 放電時,電流經由 TVS 陣列導向接地。 二極體的作用是防止靜電放電損壞受保護電路。放電電流會同時沿著所有可用路徑進入電路板,並依照各路徑的阻抗分流。這表示晶片接腳與二極體會競相承受放電電流。若二極體距離連接器過遠,或是透過一條又長又窄、通往晶片的走線接地,保護效果便會大打折扣。本指南將說明箝位電路的運作方式、......
PCB 訊號與電源完整性實務:接地分割、5V 輸入、USB-C 佈局與差分走線
功能測試通過,並不代表設計經得起推敲。ADC 讀值無規律跳動、USB 連接偶發中斷、EMI 測試始終差數 dB——這類問題一路追下去,多數落在接地、電源、走線三個環節。本文以 USB-C 供電、集成 ADC 與 MCU 的小尺寸電路板為例,整理訊號完整性與電源完整性的實作要點。 設計檢查重點 先確認回流路徑,再決定地平面分區、去耦位置與差分走線。任何跨越參考平面切縫的高速線,都應在佈局審查階段優先修正。 一、PCB 類比接地與數位接地 「類比地與數位地必須分開」是流傳極廣的經驗之談。放到混合訊號板的工程實踐中,更穩妥的方案往往是保留完整的地平面,僅做功能分區,不做物理切割。 理由要從回流路徑說起。高頻訊號的回流電流傾向沿訊號線正下方的地平面流動;地平面一旦被切開,訊號線又恰好跨越切縫,回流電流便被迫繞行,迴路面積隨之擴大,輻射發射與線間耦合同步惡化。 圖 1. 混合訊號板分區與回流路徑 圖 2. 類比與數位功能分區,以及完整地平面下的回流路徑 佈局階段將類比元件與數位元件分置板面不同區域,使數位電流天然避開類比區。 ADC 的 AGND 與 DGND 引腳統一接入同一片地平面,器件本體佈置在兩區交......
在 PCB 串擾演變為訊號完整性問題前及早預防
重點摘要 NEXT 與 FEXT:NEXT 會隨走線長度增加而達到飽和,而 FEXT 則隨耦合距離線性增加。 間距與疊層:遵循 3W 規則,並讓走線靠近參考平面。 訊號邊沿速率:相較於時脈頻率,較快的上升時間更容易造成串擾。 製造裕量:蝕刻偏差會縮小走線間隙,因此佈局時需要預留額外間距。 驗證方法:使用 DFM 檢查及 TDR 測試條,而不是只依賴基本導通測試。 PCB 串擾是指一條走線向相鄰走線耦合的雜訊,即使兩條網路在電氣上完全隔離,仍會發生串擾。設計時你沒有畫出這條連接,網表中也不會顯示,但銅箔仍會形成這種耦合。 圖 1:走線密集的高速 PCB 單條走線其實不會獨自承載訊號,而是承載環繞銅箔、隨時間變化的電場與磁場。這些場不會在走線邊緣停止,因此位於場範圍內的任何導體都會分得部分能量。本指南將介紹兩種耦合機制,以及為何近端串擾與遠端串擾的表現恰好相反。同時說明串擾計算器能告訴你什麼、又有哪些限制,以及如何透過間距、疊層結構與製造規範,將耦合雜訊控制在預算範圍內。 PCB 中的串擾是什麼? 兩條完全沒有接觸的走線,仍可能交換能量。交換能量的多寡取決於訊號切換的速度。 什麼是串擾?為什麼會發生?......
六層板疊層設計:多層 PCB 疊層與受控阻抗實施要點
四層板升級六層板,是多數產品訊號完整性的重要分水嶺。疊層規劃欠妥的設計,訊號回流沿地平面開槽迂迴,電磁干擾(EMI)整改週期往往以季度計;與此同時,層數每增加兩層,製造成本相應上台階,PCB 層數(pcb layer count)的增減需要經過量化論證。PCB 疊層設計(layer stackup design)是電氣性能、佈線密度與製造成本之間的三角權衡,受控阻抗疊層(controlled impedance stackup)則是高速設計的基礎性決策。 多層 PCB 疊層(multilayer pcb stackup)的核心原則僅有一條:每個訊號層均應配置相鄰的完整參考平面。疊層並非線路圖的容器,其結構決定回流路徑長度、阻抗可控性與板級翹曲量。六層板在成本與性能之間達成較優平衡,構成高速 PCB 疊層(high speed pcb stackup)設計的入場配置。 疊層設計提醒 先向板廠確認標準疊構、板材 Dk/Df、介質厚度公差與銅厚,再開始阻抗計算與佈線;不要以軟體預設值代替實際製程參數。 一、兩種經典疊構 六層板的成熟方案基本收斂於以下兩種,應按訊號質量要求與電源軌數量擇一採用: 方案 典......