掌握分割平面,實現更乾淨的電源傳輸與更佳訊號完整性
1 分鐘
- 分割平面在現代 PCB 設計中的角色
- 分割平面的優點與潛在風險
- 有效分割平面設計的最佳實務
- 分割平面 PCB 的製造考量
- JLCPCB 在分割平面實作上的專業能力
- PCB 分割平面常見問題
- 結論
重點摘要
- 在需要多個電壓域或類比/數位隔離時,可分割電源平面;但絕不要分割接地平面——務必保持接地連續,以提供乾淨的回流路徑。
- 避免讓高速訊號跨越分割區;若無法避免,請使用縫合電容(0.1 µF),並確保差動對一起跨越。
- 將分割電源平面放在實心接地層旁邊,維持約 10 mil 的隔離槽寬度,並在 IC 腳位附近正確配置去耦電容。
- 良好的分割平面設計可大幅降低雜訊與 EMI,但不良實作可能讓訊號完整性變得更差。
您是否曾遇過新電路板已經能開機運作,但類比感測器數值一直抖動,或音訊輸出明明不該有雜音,卻聽起來帶有嗡嗡聲?十之八九,問題出在您的電源分配上。此外,最常被誤解的解決工具之一,就是分割平面。顧名思義,分割平面是 PCB 上被細分成不同區域的銅平面。若正確實作,它可以將有雜訊的數位電路與對雜訊敏感的類比電路隔離,並讓多組電壓軌的配置更有條理。
如果使用不當,它會破壞您的 回流路徑,並把電路板變成 EMI 天線。分割平面的取捨,本質上是電源完整性與訊號完整性之間的設計遊戲。本指南將說明什麼是分割平面、何時它真正有幫助,以及您必須採取或避免的注意事項,幫助您分辨乾淨佈局與雜訊混亂佈局之間的差別。
分割平面在現代 PCB 設計中的角色
什麼是分割平面?何時需要使用?
PCB 分割平面是指同一層銅箔被蝕刻成一個或多個電氣隔離區域,而隔離區之間的縫隙通常稱為隔離槽。每個區域可以施加不同電壓,也可以服務不同功能區塊。分割平面最合理的用途,是在單一層上配置兩組或更多獨立電源軌。通常在以下情況下會需要分割平面:
- 單一電源層上有多組供應電壓,例如 1.8 V、3.3 V 與 5 V。
- 需要將敏感類比區域與吵雜的數位切換電流隔離。
- 對混合訊號元件(ADC 或 DAC)而言,資料表指定了獨立的類比與數位電源腳位。

電源平面分割是常見且有時必要的做法。然而,接地平面分割則具有風險,通常不是好主意,因為連續接地可為訊號提供乾淨的回流路徑。
在電源與接地分配中的常見使用情境
傳統應用是混合訊號電路板。對音訊編解碼器、精密資料擷取系統或醫療感測器前端而言,將類比電源放在自己的安靜區域會很有幫助。您可以分割電源平面,並透過磁珠或獨立穩壓器為該電源區域供電。其他常見情境包括:
多電源軌電源層:例如 FPGA 核心使用 1.2 V、I/O 層使用 3.3 V,周邊電路使用 5 V。
雜訊敏感量測:當電源上只有幾毫伏漣波就足以破壞量測結果時。
高頻設計,例如運作在數百 MHz 或更高頻率的系統,電源雜訊會直接影響時序裕度。
分割平面的優點與潛在風險
改善雜訊隔離與電壓域管理
區域隔離是最大的優點。透過為每條電源軌提供自己的銅箔區域,可防止切換雜訊經由共用平面阻抗從一個電壓域洩漏到另一個電壓域。如果類比電源能與數位電源正確隔離,某些混合訊號設計可獲得約 20 dB 的雜訊耦合降低。這些優點相當有價值:
- 降低電壓域之間的交互污染:每條電源軌較不容易受到其他電路造成的電壓污染。
- 降低關鍵精密類比區域的接地彈跳。
- 限制 EMI 範圍:干擾會被限制在局部,而不是到處輻射。
- 建立專用區域:佈線與去耦規劃會更容易理解與管理。
對回流路徑與訊號完整性的風險
每一條高速訊號都會產生回流電流,而這些回流電流通常希望沿著走線正下方的平面流動。當訊號跨越分割區時,回流電流會遇到無法直接通過的間隙。隔離槽會迫使回流電流繞行更長路徑,進而讓電流迴路變大。在這個迴路中,您會同時製造出三個問題。

它會增加迴路電感,因此訊號完整性會受損,並在阻抗不連續處產生反射。它也會變成非常有效的輻射源,提高 EMI 數值,並危及 EN 55032 或 FCC Part 15 等合規性。此外,共用該繞行路徑的訊號之間也可能產生串擾。
有效分割平面設計的最佳實務
正確放置、隔離槽與縫合導孔策略
首先,應在功能區塊的實體分界處進行分割——類比區在隔離槽一側,數位區在另一側。隔離槽本身不需要很寬;約 10 mil(0.254 mm)的間隙通常足以隔離不同區域。如果兩個區域需要連接,應使用單一受控橋接點,而不是讓邊界到處漏接。以下是幾項經驗證有效的技巧:

- 縫合導孔:將分割電源區域連接到相鄰層的連續接地平面,使回流電流保持緊密耦合。
- 縫合電容:若訊號必須跨越分割區,可在隔離槽兩側安裝小電容,通常為 0.1 µF 或 1 nF,以提供高頻 AC 回流路徑。
- 去耦紀律:在每個 IC 電源腳位 0.05 至 0.1 英吋(1.3 mm 至 2.5 mm)內配置去耦電容,使局部平面阻抗維持在毫歐等級。
差動對與高速訊號如何處理平面分割
高速訊號與分割平面,是一組很糟糕的組合。最基本原則是:絕不要讓高速訊號跨越平面分割。如果無法避免跨越,請遵守以下防護原則:
- 對差動對而言,例如 90 Ω 的 USB 3.0,以及 PCIe 與 LVDS,差動對的兩條線必須在同一位置跨越分割區,以維持偏斜匹配。
- 在跨越點旁邊加入縫合電容,為跨越電流提供回流路徑。
- 盡可能使用一組連續接地平面,而不是依賴分割電源平面作為參考。
- 將層疊結構納入考量,以取得最佳性能。
層疊設計對最佳性能的影響
分割平面是否具有容錯性,取決於您的疊層。基本規則是:被分割的電源層應放在實心且連續的接地平面上方。如此即使上方電源平面被切割,每條訊號仍可擁有乾淨的回流路徑。以下是幾項疊層設計指南:

在 4 層板中,只建議分割電源層,並將其中一個內層作為實心接地層。對 6 層以上設計,請確保高速佈線層被夾在實心參考平面之間,並讓任何分割區遠離高速佈線層。應盡量減短信號層與參考平面之間的介電層厚度,以強化回流電流耦合並控制阻抗。
分割平面 PCB 的製造考量
蝕刻精度與平面完整性控制
不同區域之間的隔離槽完全取決於蝕刻製程。如果蝕刻不均,10 mil 間隙可能會蝕刻不足,造成銅橋連接兩個區域;也可能蝕刻過度,侵蝕其他位置的間距。兩者都會破壞您原本建立的隔離。影響製造期間平面完整性的因素包括:
- 嚴格蝕刻公差,以確保隔離槽寬度符合設計意圖。
- 平衡銅分布,避免大面積平面在面板上不均分割而造成翹曲。
- 隔離槽周圍的銅邊緣應保持乾淨,因為銅屑或殘留碎片可能造成短路。
在製造過程中確保可靠性能
除了蝕刻之外,整個製造流程都會影響分割平面在實際使用中的表現。壓合對位可用來確認分割電源層是否正確位於其所依賴的接地平面上方。對位偏差會改變走線、間隙與參考平面之間的關係。以下檢查有助於確保可靠生產:
- 在壓合與鑽孔期間確認層間對位。
- 確保縫合導孔中的電鍍均勻,以維持低阻抗的導孔到平面連接。
- 進行電測,以確認每個隔離區域確實彼此隔離,且每個連接都能正常導通。
JLCPCB 在分割平面實作上的專業能力
針對複雜分割平面佈局的進階 DFM 審查
JLCPCB 的即時報價系統會在每次上傳時自動執行可製造性設計(DFM)審查,並在投產前提示問題,例如間距不足或隔離槽周圍出現銅屑風險。對中階設計人員來說,這種早期回饋是一道安全網,可在問題仍容易修正時,提早抓出平面完整性問題。EasyEDA 與 JLCPCB 直接整合,因此您可以在同一工作流程中修改分割電源層,並重新檢查可製造性。由於回饋迴圈很短,您可以在不靠猜測的情況下調整隔離槽寬度與縫合策略。

精密製造,確保乾淨電源傳輸
精準的銅箔是乾淨電源傳輸的第一步。當您設計隔離區時,JLCPCB 的受控蝕刻製程可將它準確實現。平台支援多種不同表面處理,從 HASL 到 ENIG、多種層數,以及受控阻抗能力,這些對分割平面設計都很重要。PCB 起價 $2,最快 1 至 2 天交付,讓您可以快速製作分割平面原型板、進行量測並優化設計,而不必長時間等待。當您正在調整電源與接地分配時,這種快速回饋非常有用。
PCB 分割平面常見問題
Q:PCB 設計中的分割平面是什麼?
分割平面是指同一銅層被蝕刻間隙,也就是隔離槽,分成兩個或更多電氣隔離區域。每個區域可承載不同電壓軌,或服務不同功能區塊,例如分離類比與數位電源域。
Q:我應該像分割電源平面一樣分割接地平面嗎?
一般來說,不建議。電源平面分割很常見,且對多組電壓軌而言經常必要;但接地平面分割會破壞回流路徑,通常會傷害訊號完整性。請保持接地連續,讓每條訊號都有乾淨的回家路徑。
Q:高速訊號跨越平面分割時會發生什麼事?
回流電流會被迫繞過間隙,造成迴路電感增加、反射變多,並提高 EMI。如果無法避免跨越,請在跨越點旁邊放置縫合電容,並讓訊號參考連續接地平面。
Q:分割平面之間的隔離槽應該多寬?
約 10 mil(0.254 mm)的間隙通常已足以隔離兩個電源域。此間隙會透過平面電容與附近去耦電容形成 AC 路徑,因此過寬的隔離槽通常不會帶來太多額外好處。
結論
掌握分割平面,是在現代混合訊號 PCB 設計中實現更乾淨電源傳輸與更佳訊號完整性的有效方法之一。正確使用時,分割電源平面可將敏感類比電路與吵雜數位區域隔離,降低串擾、減少接地彈跳,並在多組電源供應下維持穩定電壓軌。
然而,成功取決於有紀律的實作。務必保持接地平面連續,策略性配置縫合電容與導孔以支援回流路徑,盡可能避免讓高速訊號跨越分割區,並遵循經驗證的層疊設計實務。執行不良的分割設計,很容易製造出比它解決的問題更多的問題——讓電路板從精密儀器變成 EMI 輻射源。
透過理解區域隔離的力量,以及回流路徑的關鍵重要性,您可以更有信心地設計出在音訊系統、精密感測器、醫療裝置與高速數位電路等嚴苛應用中可靠運作的 PCB。
準備好將這些原則付諸實踐了嗎?將您的下一個分割平面設計上傳至 JLCPCB,運用其即時 DFM 回饋,將乾淨電源傳輸的設計願景轉化為高品質、專業製造的電路板。
持續學習
PCB 訊號與電源完整性實務:接地分割、5V 輸入、USB-C 佈局與差分走線
功能測試通過,並不代表設計經得起推敲。ADC 讀值無規律跳動、USB 連接偶發中斷、EMI 測試始終差數 dB——這類問題一路追下去,多數落在接地、電源、走線三個環節。本文以 USB-C 供電、集成 ADC 與 MCU 的小尺寸電路板為例,整理訊號完整性與電源完整性的實作要點。 設計檢查重點 先確認回流路徑,再決定地平面分區、去耦位置與差分走線。任何跨越參考平面切縫的高速線,都應在佈局審查階段優先修正。 一、PCB 類比接地與數位接地 「類比地與數位地必須分開」是流傳極廣的經驗之談。放到混合訊號板的工程實踐中,更穩妥的方案往往是保留完整的地平面,僅做功能分區,不做物理切割。 理由要從回流路徑說起。高頻訊號的回流電流傾向沿訊號線正下方的地平面流動;地平面一旦被切開,訊號線又恰好跨越切縫,回流電流便被迫繞行,迴路面積隨之擴大,輻射發射與線間耦合同步惡化。 圖 1. 混合訊號板分區與回流路徑 圖 2. 類比與數位功能分區,以及完整地平面下的回流路徑 佈局階段將類比元件與數位元件分置板面不同區域,使數位電流天然避開類比區。 ADC 的 AGND 與 DGND 引腳統一接入同一片地平面,器件本體佈置在兩區交......
在 PCB 串擾演變為訊號完整性問題前及早預防
重點摘要 NEXT 與 FEXT:NEXT 會隨走線長度增加而達到飽和,而 FEXT 則隨耦合距離線性增加。 間距與疊層:遵循 3W 規則,並讓走線靠近參考平面。 訊號邊沿速率:相較於時脈頻率,較快的上升時間更容易造成串擾。 製造裕量:蝕刻偏差會縮小走線間隙,因此佈局時需要預留額外間距。 驗證方法:使用 DFM 檢查及 TDR 測試條,而不是只依賴基本導通測試。 PCB 串擾是指一條走線向相鄰走線耦合的雜訊,即使兩條網路在電氣上完全隔離,仍會發生串擾。設計時你沒有畫出這條連接,網表中也不會顯示,但銅箔仍會形成這種耦合。 圖 1:走線密集的高速 PCB 單條走線其實不會獨自承載訊號,而是承載環繞銅箔、隨時間變化的電場與磁場。這些場不會在走線邊緣停止,因此位於場範圍內的任何導體都會分得部分能量。本指南將介紹兩種耦合機制,以及為何近端串擾與遠端串擾的表現恰好相反。同時說明串擾計算器能告訴你什麼、又有哪些限制,以及如何透過間距、疊層結構與製造規範,將耦合雜訊控制在預算範圍內。 PCB 中的串擾是什麼? 兩條完全沒有接觸的走線,仍可能交換能量。交換能量的多寡取決於訊號切換的速度。 什麼是串擾?為什麼會發生?......
六層板疊層設計:多層 PCB 疊層與受控阻抗實施要點
四層板升級六層板,是多數產品訊號完整性的重要分水嶺。疊層規劃欠妥的設計,訊號回流沿地平面開槽迂迴,電磁干擾(EMI)整改週期往往以季度計;與此同時,層數每增加兩層,製造成本相應上台階,PCB 層數(pcb layer count)的增減需要經過量化論證。PCB 疊層設計(layer stackup design)是電氣性能、佈線密度與製造成本之間的三角權衡,受控阻抗疊層(controlled impedance stackup)則是高速設計的基礎性決策。 多層 PCB 疊層(multilayer pcb stackup)的核心原則僅有一條:每個訊號層均應配置相鄰的完整參考平面。疊層並非線路圖的容器,其結構決定回流路徑長度、阻抗可控性與板級翹曲量。六層板在成本與性能之間達成較優平衡,構成高速 PCB 疊層(high speed pcb stackup)設計的入場配置。 疊層設計提醒 先向板廠確認標準疊構、板材 Dk/Df、介質厚度公差與銅厚,再開始阻抗計算與佈線;不要以軟體預設值代替實際製程參數。 一、兩種經典疊構 六層板的成熟方案基本收斂於以下兩種,應按訊號質量要求與電源軌數量擇一採用: 方案 典......
過孔選型與鑽孔工藝:PCB 過孔(PCB Via)設計
過孔選型與鑽孔工藝:PCB 過孔(PCB Via)設計 高密度互連(HDI)製程普及之後,過孔不再僅承擔換層連接職能,其本身已成為訊號路徑的組成部分。盲孔、埋孔與激光微孔的成本隨結構階數遞增,焊盤內過孔/盤中孔(via in pad)是否採用填孔電鍍直接關係球柵陣列封裝(BGA)焊接良率。在高速高密設計語境下重新審視什麼是 PCB 過孔(what is a pcb via)這一基礎問題,具有明確的工程現實意義——PCB 過孔類型(PCB via types)的選型差異,將在製造成本與訊號品質兩個維度同時體現。 過孔是貫穿基板的金屬化孔,用於實現不同導電層之間的電氣連接。它同時也是寄生元件:寄生電感阻礙電流突變,寄生電容擾動高速波形,未使用的殘樁在一定頻率下產生諧振。PCB 過孔設計(PCB via design)的本質,是在連接需求、訊號完整性與製造成本三者之間確定最優平衡點。 過孔選型提醒 先確認訊號速率、板厚、層數與板廠鑽孔及電鍍能力,再決定通孔、盲埋孔、微孔或盤中孔結構,避免為了追求高密度而產生不必要的製程成本。 一、四種過孔的結構與製程 鍍通孔(PTH)採用機械鑽孔,貫穿整個板厚,為成本基......
正確掌握 PCB 特性阻抗,確保訊號可靠傳輸
重點摘要 阻抗定義:特性阻抗由走線幾何形狀和參考平面決定,而不是由銅的直流電阻決定。 核心因素:走線寬度、銅厚度、介質高度和介電常數共同決定阻抗值。 參考平面:高速走線需要連續的參考平面,以防止訊號反射。 工廠驗證:製造商會調整走線寬度,並使用測試條上的時域反射儀檢查阻抗。 設計方法:儘早選擇工廠標準疊層,在佈線前確定正確的走線寬度。 特性阻抗決定快速邊沿能否乾淨地到達接收端,但萬用表無法測量它。一條 50 Ω 走線從一端到另一端測得的電阻只有幾分之一歐姆。萬用表看到的是銅電阻,而訊號看到的是完全不同的東西。上升邊沿不會一次看到整條走線,它只會看到當前已經傳播到的那一小段銅。為了繼續向前傳播,它必須給下方的平面充電,並在走線周圍建立磁場。 圖 1:多層 PCB 上的受控阻抗走線及其參考平面 兩組量之間的比值決定了邊沿每伏電壓所吸收的電流。本指南討論 PCB 特性阻抗的本質以及決定它的各項參數,然後介紹製造商如何獲得並驗證這一數值,以及哪些介面真正具有相關價值。最終目標是通過一次設計就獲得所需的疊層,而無需反覆修改。 PCB 中的特性阻抗是什麼? 特性阻抗不是銅本身的阻抗,而是走線及其參考平面的阻抗......
高頻 PCB 設計中的集膚效應損耗管理
重點摘要 集膚深度會縮小:高頻會迫使電流集中在走線表面,10 GHz 時集膚深度可縮小至 0.66 µm。 粗糙度會增加損耗:銅箔粗糙度會令電流路徑變長,並大幅提高高速訊號的電阻。 電鍍會影響訊號:ENIG 等低導電率表面處理中的鎳,會增加外露走線的衰減。 較寬走線有助於降低損耗:更寬的走線和更厚的介電層可以擴大電流流動表面,降低導體損耗。 使用平滑銅箔:VLP/HVLP 低輪廓銅箔配合先進層壓材料,是 10 GHz 以上設計的必要條件。 集膚效應會將高頻電流推向銅走線表面的薄層。此時,走線的表現就像大部分銅箔消失了一樣。在 1 GHz 下,這個導電層深度只有約 2 µm,而標準 1 oz 走線厚度為 35 µm。變化中的電流會在導體內部建立變化中的磁場,而該磁場會在銅芯內感應出微小的反向電流,使中心區域的電流互相抵消,並在表面附近增強。 圖 1:集膚效應將電流集中在 PCB 的外層 訊號變化越快,可以使用的導電層就越淺。此時,銅箔厚度以及銅箔上電鍍的金屬種類,會決定有多少訊號能夠通過。本指南將解釋集膚深度,以及銅箔粗糙度和表面處理如何造成損耗,並說明如何選擇銅箔、走線幾何形狀和層壓材料,以控制高......