透過精密製程實現高頻 PCB 的可靠訊號性能
1 分鐘
- 選擇材料,實現卓越高頻性能
- 高頻 PCB 的必備設計技巧
- 高頻 PCB 的專家級製程
- JLCPCB 在高頻 PCB 交付上的成熟能力
- 常見問題(FAQ)
近期,電子產業持續推高頻率,使得原本單純的 PCB 變成必須嚴肅對待的射頻元件。當前的高頻PCB 設計,其運作速度在十年前簡直難以想像。5G 毫米波基地台在 24–40 GHz 頻段運作,車用雷達晶片工作在 77 GHz,Wi-Fi 7 突破 6 GHz,就連所謂的數位高速序列連接如 PCIe Gen5 與 USB4,也將訊號推進到數 GHz 領域。
在這些 GHz 頻率下,PCB 基材不再只是被動背景。板內任何元素——介電材料、銅箔粗糙度、導通孔幾何、走線尺寸,甚至表面處理——都會在訊號路徑中造成可量化的損耗。若在高頻PCB 設計時忽略這些效懿,將導致訊噪比劣化、傳輸距離縮短、位元錯誤率上升,甚至面臨法規認證陷阱。

優質高頻 PCB 的需求從未如此迫切,容錯空間也從未如此狹窄。要做對,必須選對材料、做好設計,再把細節交給製造專家。
訊號損耗、阻抗不匹配與串擾等挑戰
高頻PCB 設計面臨三大首要挑戰。訊號損耗(插入損耗)是訊號能量在板內傳輸時的累積衰減,來源有二:介電損耗(基材吸收能量)與導體損耗(銅箔因趨膚效應與表面粗糙度而耗散熱能)。兩者皆隨頻率升高而加劇,因此材料選擇至關重要。
阻抗不匹配發生在傳輸線特性阻抗沿路徑變化時:可能因走線寬度變化、經導通孔換層、連接器介面或基材特性改變所致。任何不匹配都會產生反射,奪走傳輸訊號能量,並可能形成駐波,扭曲頻率響應。
串擾:相鄰訊號走線間的無意耦合,隨頻率升高而愈發棘手,因耦合係數隨頻率增加。在 1 GHz 看似足夠的走線間距,到了 10 GHz 可能產生無法接受的串擾,需要更大間距或屏蔽結構。
選擇材料,實現卓越高頻性能
低損耗板材:Rogers、Teflon 與混合方案
標準 FR-4 板材雖足以應付數百 MHz 以下的數位設計,但在更高頻率下損耗急劇增加。其在 10 GHz 的損耗因子(Df)達 0.020 或更高,使多數 1–2 GHz 以上的高頻 PCB 應用望而卻步。

高頻材料市場提供多種替代方案。Rogers 公司的 RO4000 系列是 FR-4 的經濟升級版,Df 約 0.004,介電特性在寬頻範圍內穩定。更嚴苛應用可選 Rogers RO3000 系列或 PTFE 基材(俗稱鐵氟龍板),Df 低於 0.002,設計可延伸至毫米波頻段。
混合疊構將關鍵訊號層採用高頻板材,非關鍵層使用標準 FR-4,兼顧成本與性能:RF 訊號層享有高階材料,電源與低速控制層則用經濟板材,整體成本降低,關鍵性能不受影響。
關鍵特性:介電常數、損耗角正切與熱穩定性
高頻 PCB 材料選擇由三項特性主導。介電常數(Dk 或 Er)決定走線電氣長度與傳輸線特性阻抗。較低 Dk 可減少走線耦合並實現更緊密的阻抗控制;Dk 穩定性同樣重要,若 Dk 隨溫度或頻率漂移,阻抗控制將不可預測。
損耗角正切(Df)直接告訴你介電損耗有多大。FR4 在 10 GHz 的 Df 約 0.020,而 Rogers 4350B 約 0.0037,單位長度損耗降低約 5 倍,且隨走線長度倍增。
熱穩定性同樣關鍵,因多數高頻系統需在寬溫範圍運作。若材料 Dk 隨溫度劇變,插入損耗與阻抗將隨之改變,導致高低溫性能崩潰。
專業提示:別只看規格書 1 MHz 數據。請向板材商索取你實際工作頻率下的 Dk 與 Df;1 MHz 與 10 GHz 差異巨大,且規格書往往比實際樂觀。
在材料選擇中平衡成本與性能
坦白說,高頻板材面積單價是 FR-4 的 5–20 倍。但你必須選擇符合性能需求的材料,否則只是浪費錢。
若板子速度不超過 3 GHz,可選升級版 FR4——Isola FR408HR、Panasonic Megtron 6 等,價格遠低於 PTFE 材料。3–15 GHz 區間,Rogers RO4000 系列常是性能與易製程的平衡點。超過 15 GHz,即使成本更高、製程更難,也必須使用 PTFE 或陶瓷填充材料。
訣竅在於混合疊構:只在需要的高頻層使用昂貴材料,其餘用普通 FR4,可節省 40–60% 材料成本,同時保留 RF 性能。
高頻 PCB 的必備設計技巧
阻抗控制走線與疊構規劃
每條高頻訊號走線都必須設計成阻抗受控的傳輸線,即指定走線寬度、銅厚、介電厚度與介電常數,以達到目標特性阻抗(單端 RF 通常 50 Ω,高速差分 100 Ω)。

高頻 PCB 疊構設計先找出板上高速訊號,確保每層高速訊號緊鄰完整參考平面,介電厚度固定阻抗,容差需控制在 ±10% 以內,否則全盤皆輸。
切勿在鄰近分割平面或高密度走線層跑高速線。參考平面必須在走線正下方/上方提供無阻礙的回歸路徑,任何不連續都會迫使回歸電流繞行,增加迴路面積並輻射。
導通孔管理與接地平面策略
導通孔是高頻路徑上阻抗突變的最大元兇。孔柱是寄生電感,反焊盤是寄生電容。超過 5 GHz 時,務必縮短孔柱、背鑽或採用盲孔。訊號孔周圍打接地孔是救命稻草:上下平面用接地孔環繞,形成類同軸屏蔽,保持訊號換層時阻抗恆定。
接地平面完整性至上:再小的縫隙、切口或開槽,在高頻走線旁都會變成假天線輻射。若非得跨越切口,於跨越處緊鄰放置縫合電容或接地孔,為回歸電流提供橋樑。
最小化反射並確保訊號完整性
反射出現在阻抗變化處:走線寬度、經孔換層、連接器焊墊、元件焊盤等。源端到負載端阻抗必須恆定,才能將反射降至最低。需改變走線寬度時(如連接器焊盤),使用漸變過渡;換層處務必加接地孔與縫合。
為連接器設計共面波導或接地共面等接地結構,保持板與連接器間阻抗順暢。超過 5 GHz 時,務必使用 2D 截面阻抗工具(布局前模擬)與 3D EM 模擬(孔過渡與連接器),這些模擬能揭露線路圖找不到的缺陷,且在模擬中除錯遠比打樣後翻修便宜。
高頻 PCB 的專家級製程
細線路精密鑽孔、電鍍與蝕刻
高頻PCB 製造必須嚴格控制製程公差,遠非普通板可比。舉例:走線寬度公差需維持 ±0.5 mil,才能讓阻抗落在規格內,這需要精準蝕刻,化學藥水、溫度與輸送速度皆窄帶控制。
鑽孔精度同樣關鍵,孔位必須精準,背鑽深度才能正確。背鑽用於去除未使用的孔柱,深度精度需在 4 mil 內,才能徹底消除孔柱,又不鑽穿受保護的訊號層。
表面銅與孔內電鍍的均勻度,會影響阻抗控制與插入損耗。電鍍不平整會造成局部阻抗突變,表面粗糙度也會增加不必要的導體損耗。
層間對位與表面處理的高精度公差
高頻板層間對位必須極其精準,任何參考平面位移都會改變上方訊號線的有效阻抗。高頻設計需要 2 mil 或更好的對位公差。
表面處理也影響高頻性能。ENIG 提供極平整表面,利於微小 RF 焊墊,但鎳層在極高頻會增加磁性損耗。高頻浸銀幾乎無額外損耗,OSP 損耗最低但保存期短,需在 RF 性能與儲存/組裝條件間權衡。
阻抗與插入損耗驗證的先進測試
所有高頻板皆須透過時域反射計(TDR)測試面板內嵌測試 coupon,確認實際阻抗符合設計值,公差可達 ±10% 或更嚴苛的 ±5%。
關鍵 RF 設計還需量測測試結構的插入損耗,驗證材料組合、銅箔粗糙度與製程步驟是否達到目標訊號性能。這些量測提供模擬無法取代的真實數據。優質高頻 PCB 廠商會隨出貨提供這些測試資料。
JLCPCB 在高頻 PCB 交付上的成熟能力
優質材料與尖端設備
JLCPCB 與 Rogers 等一流板材商合作,能以合理價格取得多款高頻材料,再搭配高精度設備,滿足高頻設計的嚴苛公差,不論快速打樣或大量生產皆能勝任。
高頻設計的專業 DFM 支援
對於高頻新手,早期 DFM 合作極具價值。JLCPCB 工程團隊會預審你的疊構、材料與阻抗需求,指出潛在問題並提供優化建議,讓你在大批量生產前就能修正,省下可觀成本。
從原型到量產的可靠交付

不論 5 片 5G 天線原型,或 5000 片雷達模組量產,JLCPCB 在各批量皆維持一致的高頻性能。所有批量皆採用相同材料規格與品質檢驗,確保原型驗證的設計,在量產時表現如一。

常見問題(FAQ)
什麼是「高頻 PCB」?
高頻 PCB 專為約 1 GHz 以上訊號設計,採用特殊低損耗板材、阻抗受控傳輸線與精密製程,以最小化訊號劣化。確切頻率門檻視應用性能需求而定。
FR-4 能用於高頻嗎?
標準 FR-4 一般僅適用 1–2 GHz 以下非關鍵應用。更高頻率下,其高介電損耗會迅速劣化訊號品質。增強型 FR-4 可延伸至 3–5 GHz。超過 5 GHz 通常需 Rogers 或 PTFE 等高頻板材。
高頻 PCB 製造貴多少?
高頻板通常比同複雜度標準 FR-4 板貴 2–5 倍,主因是高端板材。混合疊構(高頻層與標準材料混用)可將溢價降低 40–60%,同時在關鍵層維持 RF 性能。
高頻 PCB 性能最關鍵的因素?
材料選擇(特別是損耗角正切)對訊號性能影響最大。然而,高端板材若製程公差差,反而不如中端板材精密加工。材料與製程品質皆需卓越,才能達到最佳結果。
我的設計需要背鑽嗎?
約 5 GHz 以上,通孔孔柱會造成顯著阻抗不連續與諧振,此時背鑽重要。更低頻率,或使用盲埋孔(本身無孔柱)設計,則不需背鑽。
持續學習
ESP32 BLE 指南:選擇合適晶片並設計 PCB
重點摘要 ESP32 支援 BLE:大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),但 ESP32-S2 只支援 Wi-Fi,而 ESP32-P4 沒有內置無線電。原始 ESP32 另外支援藍牙經典,新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。 Wi-Fi 與 BLE 共存:Wi-Fi 和 BLE 共用同一個 2.4 GHz 無線電,並以交替方式使用。大量 Wi-Fi 活動可能降低 BLE 吞吐量或中斷掃描,因此兩項功能需要一起測試。 功耗:在保持 BLE 連接的輕睡眠期間,32.768 kHz 外部晶體可以大幅降低功耗。 天線位置:將 ESP32 模組的 PCB 天線放在電路板邊緣附近,最好讓天線伸出板邊。在指定天線禁佈區內避免放置銅箔、走線和元件,以免降低無線通訊距離。 大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),ESP32-S2 和 ESP32-P4 是例外。 選擇哪一款晶片,取決於專案的藍牙要求。原始 ESP32 支援藍牙經典,而 ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 等新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。如果需要透過編碼 PHY 實現更長通訊......
網口佈線一次到位:Ethernet PHY、磁性器件與 MDI 差動對佈局實操要點
工業控制閘道器、車載乙太網路、監控攝影機,百兆與千兆介面的出貨量以億計,但在電磁干擾(EMI)輻射超標的改善案件,以及鏈路反覆斷線與重連的客訴中,網路介面佈線問題始終占有一定比例。許多設計在實體層(PHY)晶片部分直接沿用參考電路,到了磁性元件周邊卻開始憑經驗處理,任意分割接地平面,直到認證實驗室的輻射測試不合格,才回頭檢查設計。 乙太網路介面在實體結構上可分為三個區段:PHY 晶片、磁性元件(網路變壓器)與 RJ45 連接器。前兩個區段之間使用 RMII 或 RGMII 並行介面,後兩個區段之間則是四對 100 Ω 的媒體相依介面(MDI)差動線。先釐清三個區段的分工與設計限制,比事後使用頻譜分析儀尋找干擾源更有效率。 一、三區段架構與佈線限制 PHY 至變壓器這個區段使用並行介面,訊號頻率為 50~125 MHz。佈線要求是縮短走線、保持等長,並遠離電源與晶體振盪器區域,訊號源端的串聯電阻不可省略。變壓器區段負責隔離與共模抑制,中心抽頭的接法由 PHY 類型決定,下方接地平面必須保持完整,禁止挖空或跨越平面分割佈線。變壓器至 RJ45 之間使用四對 100 Ω 差動線,必須保持嚴格對稱,單段走......
32GT/s 訊號完整性攻關:PCIe 5.0 PCB 佈線與過孔殘樁處理
隨著人工智慧(AI)伺服器與高速儲存需求增加,PCIe 5.0 每通道速率提升至 32 GT/s,單通道雙向頻寬為 64 Gbps。不少團隊直接套用 PCIe 4.0 的佈線經驗,收到電路板並進行測試後,才發現眼圖閉合、誤碼率升高。重新進行模擬分析,才發現問題來自累積的設計細節:阻抗偏差、玻纖效應與過孔殘樁,每一項單獨看都未必致命,但在 16 GHz 奈奎斯特頻率下疊加,就可能使鏈路失效。 PCIe 5.0 仍採用不歸零(NRZ)調變與 128b/130b 編碼,但 32 GT/s 意味著訊號邊緣更快、通道損耗預算更緊。官方規範提供整條通道約 36 dB 的損耗餘量,連接器、線纜與重定時器占用大部分預算,留給 PCB 走線的份額並不多。32 GT/s PCB 佈線的成敗,從疊構選型時就已奠定基礎。 注意事項 PCIe 5.0 的 32 GT/s 速率對 PCB 通道損耗、阻抗公差、玻纖編織效應與過孔殘樁都更加敏感。設計必須涵蓋疊構、佈線、背鑽與量產驗證,建立完整的驗證與改善流程。 一、差動對佈線核心參數 PCIe 差動對的阻抗以 100 Ω 為目標設計,量產管控公差建議控制在 ±8% 以內,而不是......
優化電源網路以實現穩定且高效能的高效能 PCB 設計
重點摘要 電源網路作為系統:由平面、覆銅、走線及過孔組成的完整銅網路,用於提供乾淨、穩定的電壓。 控制 IR 壓降:銅阻會造成電壓下降。使用較寬走線、完整覆銅或較厚銅箔(2 oz 以上),將電壓維持在容差範圍內。 縮小迴路面積:將去耦電容靠近電源腳位,並使用短而寬的走線,以應對快速瞬態電流。 按需增加過孔:單個 0.3 mm 過孔只能承載約 1 至 2 A。高電流路徑需要多個縫合過孔組成的並聯陣列。 DFM 不可忽視:透過可靠製造商驗證銅厚、蝕刻及層疊,確保設計符合實際製造條件。 曾經有一塊電路板在負載下突然掉電,我一度以為所有問題都源於電源,但事實並非如此。我測試了穩壓器、更換了電容,甚至檢查了工作台電源。最後發現,問題是一條只有 0.3 mm 寬、橫跨半塊板的細走線:它將 5 V 電源送到負載,途中損失接近 200 mV。這次經歷令我至今難忘。電源網路絕不只是「承載電壓的導線」;它是由平面、覆銅、走線及過孔構成的完整銅結構,用來將電源軌傳送到所有需要它的元件。 如果不認真處理,就會出現電壓下陷及噪聲,以及最令人難以排查的故障類型。本文將討論我現今如何看待電源網路:它們是甚麼、為甚麼在密集多電壓......
高速 PCB Timing Analysis 指南:Setup/Hold、Clock Skew、Slack 與時序最佳化
重點摘要 時序分析是高速 PCB 設計不可忽略的一環:即使 Signal Integrity 看起來良好,只要資料沒有落在正確的 Setup/Hold Window 內,系統仍然可能失效。 掌握四個核心時序參數:Setup Time、Hold Time、Clock Skew 與 Propagation Delay,都是判斷資料能否被可靠取樣的關鍵。 Length Matching、Controlled Impedance 與正確 Stackup 很重要:它們可以降低 Delay Mismatch,並保留更多正向 Timing Margin。 STA 與 Dynamic Simulation 應搭配使用:Static Timing Analysis 適合全面檢查 Timing Path,而 SPICE/IBIS Dynamic Simulation 則能觀察 Reflection、Crosstalk、Ringing 與實際 Edge Shape。 精密製造同樣會影響 Timing Margin:Trace Width、Dielectric Thickness、Copper Weight 或 Impe......
BGA Escape Routing 指南:Dogbone、Via-in-Pad、HDI 與扇出佈線
重點摘要 Escape Routing 是高密度 BGA 成功扇出的關鍵:尤其當 BGA Pitch 降至 0.5 mm 或更小時,逃逸佈線會成為 PCB Layout 的主要限制之一。 依 Pitch 選擇扇出方式:0.5 mm 以上通常可以使用 Dogbone Fanout;更細 Pitch 則應考慮 Via-in-Pad,並進行樹脂填孔與電鍍封帽。 HDI Microvia 可大幅提高佈線密度:Stacked/Staggered Microvia 能增加 Routing Channel,並有機會降低整體 PCB Layer Count。 Differential Pair 必須保持對稱:兩條訊號的 Via Structure、Stub 與 Fanout Geometry 應盡可能一致,以維持 Signal Integrity。 Stackup、DFM 與製造能力必須一起考慮:只有將佈線策略與實際 PCB 製程能力匹配,才能得到可靠且高良率的 Fine-Pitch BGA 設計。 您是否曾經把一顆 484-Ball BGA 放到 PCB 上,按下「Route」之後,就看到 EDA 工具幾乎無從......