探索 PCB 設計中的關鍵高頻元件
1 分鐘
高頻電路設計驅動了當今許多先進技術,從通訊系統到精密雷達與航太級設備。高頻系統與其他電路在本質上並無不同,物理定律依舊適用,電子學基礎也保持一致。
然而,是什麼讓這些電路能處理如此快速的訊號?關鍵在於專門的元件,各自扮演獨特角色,用以穩定與放大訊號並將失真降至最低。HF 設計面臨獨特的挑戰與目標,操作時需特別留意。我們常將元件分為主動或被動,這種分類在射頻領域同樣適用。以下為高頻電路設計中可識別的元件參考指南。
高頻電容器:
從基礎電路元件課程可知,電容器基本上是一個小型儲能單元,會阻擋直流並讓交流訊號通過。理想上它對所有交流訊號都應表現一致,但實際並非如此;其功能會隨施加的交流頻率而改變。以下為表示電容器真實電性行為的模型。
「C」對應埋藏在眾多寄生元件中的理想電容,包含極板間的非無限電阻(RD)、串聯電阻(RS)、串聯電感(LS),以及 PCB 焊盤與接地平面間的並聯電容(CP)。
高頻電感器:
電感器則具有與電容相反的特性。基礎上,它是由銅線繞成的線圈,依法拉第電磁感應定律運作,以磁場形式儲能。它阻擋交流訊號並讓直流輕易通過,可說是抗拒訊號變化。電感提供的阻抗會隨交流訊號頻率升高而穩定增加。以下為電感的等效電路,呈現其真實電性行為。
電容與電感的寄生行為: 在高頻工作時,寄生電路元件無所不在。無論電阻元件多麼簡單理想,仍需封裝並焊接到 PCB,結果就是產生寄生效應。
我們原本期望電容阻抗會隨頻率無限下降,但寄生電感會使阻抗在自諧振頻率處探底後反而上升;同理,電感線圈間的分布電容也會使其走向相同的諧振現象。
高頻二極體:偵測器與調變器:
高頻電路中的二極體扮演調變與偵測角色。蕭特基二極體因低順向壓降與快速切換特性,常用於射頻應用中的訊號解調與混頻,對無線電收發機至關重要。
變容二極體則透過改變電容來調諧頻率,實現振盪頻率的動態控制。二極體內部電容為其偏壓的函數,而頻率又為電容的函數,因此可藉由改變電壓產生不同訊號。
晶體振盪器與濾波器:
包含振盪器與濾波器的諧振電路,是高頻設計中訊號調諧的骨幹。晶體是產生穩定頻率參考的基本方式,此指定頻率對無線系統時脈不可或缺;濾波器則選擇與阻擋頻率,提供清晰訊號路徑並隔離雜訊。
晶體振盪器是數位設計中的計時電路,用於提供穩定時脈,內部壓電晶體在施加電壓時以固定速率諧振。一般晶體的振盪頻率對溫度變化敏感,導致的頻率不穩會對射頻系統造成問題,特別是暴露於大範圍環境溫度的系統。
濾波器可分主動或被動,用於依電路需求抑制特定頻帶。依頻率抑制方式可分為:
- 低通濾波器
- 高通濾波器
- 帶通濾波器
- 帶拒濾波器
- 陷波濾波器
高頻插件元件:
我們已見過不同元件的高頻等效圖。隨電路工作頻率升高,寄生效應變得重要。插件元件在高頻並非不能用,但處理高頻訊號時,表面黏著封裝天生更優。SMT 的小尺寸與短引腳可將高頻寄生電感降至最低;引腳越長電感越大,因此偏好表面黏著封裝。
高頻放大器:
放大器可由離散電晶體或運算放大器構成,具有只讓部分頻率通過並放大的中頻帶。射頻系統中有兩種基本放大器:功率放大器與低雜訊放大器。在高頻,放大器主要用於提升即將由天線發射的訊號。
功率放大器
它提升訊號功率位準,類似音訊電路中的情況;需向喇叭線圈提供大電流以產生更大聲音。同理,某些電路在發射/接收訊號時需要功率放大級。
低雜訊放大器
顧名思義,低雜訊放大器在高頻以最小失真放大訊號。通訊系統接收來自天線的低幅度訊號時,該訊號亦攜帶大量環境雜訊,因此 LNA 需提供高電壓增益並貢獻極低雜訊。雜訊性能以「雜訊指數」(NF) 表示,用於決定系統最大 SNR;理想上 NF=0 且 SNR=∞。
高頻電路中的混頻器:
這並非音訊混音機,而是用來從基頻產生調變訊號;高頻混頻器接收兩個輸入頻率,經乘法運算產生第三個輸出頻率,亦即執行頻率轉換。
混頻器將訊號搬移到更高或更低頻率,同時保留原始細節。例如,可將承載資訊的基頻訊號(已調變訊號)搬移到更高頻率,以利無線傳輸;此頻率搬移保留所有關鍵調變細節,確保收發準確。
平衡-不平衡轉換器(Balun):
這是 HF 系統常見元件,天線電視系統中即可見到。名稱源自「balanced to unbalanced」,提醒我們它用於將差動訊號轉為單端或反之;主要應用於傳輸線與接收機間的阻抗匹配。
在低頻電路可用放大器進行單端-差動轉換,但在極高頻時,常見做法是使用簡單的被動元件。
天線:
天線是被動互易元件,用於將射頻電訊號轉換為電磁輻射(EMR)或反之。在高頻設計中,我們一向抑制電磁波洩漏,但在天線部分則反其道而行;理想天線應將所有電功率以電磁波形式輻射至空間。
頻率越高,元件與天線尺寸越小。現今常見做法為使用「晶片天線」,如同一般表面黏著元件焊於 PCB,或採用 PCB 天線,即在 PCB 佈線中設計特殊走線形成天線。
鎖相迴路:
鎖相迴路(PLL)包含相位偵測器、低通濾波器、壓控振盪器(VCO)與分頻器;可藉由最小化訊號間相位誤差,從單一頻率產生寬範圍頻率。振盪器結合 PLL 即為合成器,可產生多種頻率。此調整振盪頻率的能力在高頻設計極為重要;此外,相鄰通道間的頻率間隔可能很小,因此調整必須精準。
射頻積體電路(RFIC):
如同低頻電路,電晶體是射頻積體電路中的核心主動元件;然而此處「元件」常指由多顆電晶體組成的複雜裝置。實務射頻工程著重於將這些現成元件整合為功能電路,並解決高頻設計中產生的獨特複雜性。
由於積體電路層級的元件尺寸極小,適合高頻應用,因此可將工作頻率推至極高,提升整體運算能力並維持最低功耗需求。
結論:
在製造層面,矽仍是半導體製程的主導材料,然而其他材料更相容於高訊號頻率。氮化鎵(GaN)、砷化鎵(GaAs)與鍺化矽(SiGe)是射頻半導體常見的替代方案,各自支援在高頻下的高效運作。先進半導體技術使元件即使在 100 GHz 以上仍能表現優異,實現高頻應用的強健功能。
現代高頻電路設計仰賴精心挑選的元件組合,各自扮演優化訊號穩定性、效率與清晰度的角色。從被動元件如電容、電感到先進 IC,這些元件帶來穩定性與精準度,使射頻電路得以滿足尖端科技的需求。
持續學習
高效能 PCB 的 RF 電路設計指南
重點摘要 傳輸線效應:走線長度超過波長的十分之一時,必須嚴格控制 50 Ω 阻抗,以避免訊號反射。 保持回流路徑連續:走線正下方的接地平面必須完整連續,才能避免嚴重的電磁干擾(EMI)。 審慎選擇層壓板材:一般 2.4 GHz 應用可使用 FR-4;更高頻率則應升級採用 Rogers 或 PTFE 材料。 嚴格控制製造公差:導通孔電感及介電質變化都會影響阻抗,因此必須嚴格規範疊層結構。 當 PCB 走線不再像導線般運作時,RF 電路設計便由此開始。頻率超過數百 MHz 後,銅箔本身便具有阻抗、損耗及輻射特性。它成為需要設計的元件,而不再只是簡單繪製的連接線。原因在於波長。2.4 GHz Wi-Fi 訊號沿著 FR-4 微帶線傳播時,波長約為 70 mm,因此短短幾毫米的饋線已涵蓋相當比例的訊號週期。走線兩端的電壓不再相同。 圖 1:具有屏蔽無線電、50 Ω 饋線及導通孔圍欄的 RF PCB 每當走線寬度改變、出現導通孔或接地間隙時,部分訊號便會反射回訊號源。這就是為什麼使用相同原理圖製作的兩塊電路板,實際表現可能截然不同。本指南將介紹 RF 電路與傳統電路的差異,以及如何讓 RF PCB 維持可預......
SMA 連接器在 RF PCB 設計中的運作原理
重點摘要 聚焦訊號轉接處:訊號損耗發生在同軸結構轉換為平面走線的位置,而不是 SMA 連接器本體內部。 清除焊盤下方接地銅層:移除訊號轉接焊盤下方的接地平面,以控制電容並維持 50 歐姆阻抗。 接地導通孔應靠近連接器:將接地導通孔放在連接器接地腳旁,縮短回流路徑。 考慮製造公差:走線蝕刻及電路板厚度會直接改變轉接處的阻抗。 小心操作:連接時使用扭力扳手,頻率高於 6 GHz 時則應改用高頻板材。 SMA 連接器是一種具有螺紋的 50 歐姆同軸連接器,其本體很少是 RF PCB 的薄弱環節。真正決定效能的,通常是中心針腳接入電路板的短短幾毫米。在連接器內部,訊號以均勻環繞中心針腳的電磁場形式傳播;進入電路板後,電磁場必須轉變為接地平面上方的平面走線模式。每一次幾何形狀變化都會改變阻抗,因此部分訊號會產生反射。 圖 1:RF PCB 上的板邊式 SMA 連接器 針腳下方的焊盤比走線寬,因此會形成一個小電容。100 MHz 的訊號幾乎不受影響,但 6 GHz 的訊號則不然。本指南將說明 SMA 連接器的結構及其在 RF 系統中的功能,接著探討訊號轉接設計、接地導通孔、封裝焊盤、製造公差,以及 SMA 連......
ESP32 BLE 指南:選擇合適晶片並設計 PCB
重點摘要 ESP32 支援 BLE:大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),但 ESP32-S2 只支援 Wi-Fi,而 ESP32-P4 沒有內置無線電。原始 ESP32 另外支援藍牙經典,新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。 Wi-Fi 與 BLE 共存:Wi-Fi 和 BLE 共用同一個 2.4 GHz 無線電,並以交替方式使用。大量 Wi-Fi 活動可能降低 BLE 吞吐量或中斷掃描,因此兩項功能需要一起測試。 功耗:在保持 BLE 連接的輕睡眠期間,32.768 kHz 外部晶體可以大幅降低功耗。 天線位置:將 ESP32 模組的 PCB 天線放在電路板邊緣附近,最好讓天線伸出板邊。在指定天線禁佈區內避免放置銅箔、走線和元件,以免降低無線通訊距離。 大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),ESP32-S2 和 ESP32-P4 是例外。 選擇哪一款晶片,取決於專案的藍牙要求。原始 ESP32 支援藍牙經典,而 ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 等新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。如果需要透過編碼 PHY 實現更長通訊......
網口佈線一次到位:Ethernet PHY、磁性器件與 MDI 差動對佈局實操要點
工業控制閘道器、車載乙太網路、監控攝影機,百兆與千兆介面的出貨量以億計,但在電磁干擾(EMI)輻射超標的改善案件,以及鏈路反覆斷線與重連的客訴中,網路介面佈線問題始終占有一定比例。許多設計在實體層(PHY)晶片部分直接沿用參考電路,到了磁性元件周邊卻開始憑經驗處理,任意分割接地平面,直到認證實驗室的輻射測試不合格,才回頭檢查設計。 乙太網路介面在實體結構上可分為三個區段:PHY 晶片、磁性元件(網路變壓器)與 RJ45 連接器。前兩個區段之間使用 RMII 或 RGMII 並行介面,後兩個區段之間則是四對 100 Ω 的媒體相依介面(MDI)差動線。先釐清三個區段的分工與設計限制,比事後使用頻譜分析儀尋找干擾源更有效率。 一、三區段架構與佈線限制 PHY 至變壓器這個區段使用並行介面,訊號頻率為 50~125 MHz。佈線要求是縮短走線、保持等長,並遠離電源與晶體振盪器區域,訊號源端的串聯電阻不可省略。變壓器區段負責隔離與共模抑制,中心抽頭的接法由 PHY 類型決定,下方接地平面必須保持完整,禁止挖空或跨越平面分割佈線。變壓器至 RJ45 之間使用四對 100 Ω 差動線,必須保持嚴格對稱,單段走......
32GT/s 訊號完整性攻關:PCIe 5.0 PCB 佈線與過孔殘樁處理
隨著人工智慧(AI)伺服器與高速儲存需求增加,PCIe 5.0 每通道速率提升至 32 GT/s,單通道雙向頻寬為 64 Gbps。不少團隊直接套用 PCIe 4.0 的佈線經驗,收到電路板並進行測試後,才發現眼圖閉合、誤碼率升高。重新進行模擬分析,才發現問題來自累積的設計細節:阻抗偏差、玻纖效應與過孔殘樁,每一項單獨看都未必致命,但在 16 GHz 奈奎斯特頻率下疊加,就可能使鏈路失效。 PCIe 5.0 仍採用不歸零(NRZ)調變與 128b/130b 編碼,但 32 GT/s 意味著訊號邊緣更快、通道損耗預算更緊。官方規範提供整條通道約 36 dB 的損耗餘量,連接器、線纜與重定時器占用大部分預算,留給 PCB 走線的份額並不多。32 GT/s PCB 佈線的成敗,從疊構選型時就已奠定基礎。 注意事項 PCIe 5.0 的 32 GT/s 速率對 PCB 通道損耗、阻抗公差、玻纖編織效應與過孔殘樁都更加敏感。設計必須涵蓋疊構、佈線、背鑽與量產驗證,建立完整的驗證與改善流程。 一、差動對佈線核心參數 PCIe 差動對的阻抗以 100 Ω 為目標設計,量產管控公差建議控制在 ±8% 以內,而不是......
優化電源網路以實現穩定且高效能的高效能 PCB 設計
重點摘要 電源網路作為系統:由平面、覆銅、走線及過孔組成的完整銅網路,用於提供乾淨、穩定的電壓。 控制 IR 壓降:銅阻會造成電壓下降。使用較寬走線、完整覆銅或較厚銅箔(2 oz 以上),將電壓維持在容差範圍內。 縮小迴路面積:將去耦電容靠近電源腳位,並使用短而寬的走線,以應對快速瞬態電流。 按需增加過孔:單個 0.3 mm 過孔只能承載約 1 至 2 A。高電流路徑需要多個縫合過孔組成的並聯陣列。 DFM 不可忽視:透過可靠製造商驗證銅厚、蝕刻及層疊,確保設計符合實際製造條件。 曾經有一塊電路板在負載下突然掉電,我一度以為所有問題都源於電源,但事實並非如此。我測試了穩壓器、更換了電容,甚至檢查了工作台電源。最後發現,問題是一條只有 0.3 mm 寬、橫跨半塊板的細走線:它將 5 V 電源送到負載,途中損失接近 200 mV。這次經歷令我至今難忘。電源網路絕不只是「承載電壓的導線」;它是由平面、覆銅、走線及過孔構成的完整銅結構,用來將電源軌傳送到所有需要它的元件。 如果不認真處理,就會出現電壓下陷及噪聲,以及最令人難以排查的故障類型。本文將討論我現今如何看待電源網路:它們是甚麼、為甚麼在密集多電壓......