深入了解 FPGA:詳盡指南
1 分鐘
- 什麼是 FPGA?
- 為什麼我們需要 FPGA?
- FPGA 的內部結構:
- FPGA 內部的邏輯是如何實現的:
- FPGA 的工作原理與程式設計基礎:
- 哪些電路可以透過 FPGA 實現?
- Arduino 是 FPGA 嗎?
- 結論:
當我還是年輕的電子工程師時,我對 FPGA 非常好奇,現場可程式化邏輯閘陣列(FPGA)是一類可在製造後由使用者設定的半導體裝置。它們內部擁有海量的邏輯閘,使用者可透過程式設計來模擬晶片行為,而無需實際製造晶片。與傳統微控制器或處理器不同,FPGA 在實現客製化硬體邏輯方面提供了無與倫比的彈性。本文將探討 FPGA 的基本原理、應用、優勢、結構、工作原理以及程式設計基礎。
什麼是 FPGA?
FPGA(現場可程式化邏輯閘陣列)是一種可重複程式設計的積體電路(IC),用於執行特定硬體層級的任務。與專為單一應用設計的 ASIC(特殊應用積體電路)不同,FPGA 允許使用者定義並修改邏輯組態,提供高度彈性。FPGA 的主要優勢在於我們可以更改程式邏輯並測試不同晶片的功能,這帶來了極大的靈活性。若能直接在硬體上驗證邏輯而無需實際製造晶片,任何邏輯錯誤都能在硬體層面被排除,從而節省大量時間、精力與成本。
為什麼我們需要 FPGA?
- 硬體彈性:特殊任務需要客製化的數位電路。
- 並行處理:高速運算需要同時進行多項計算。
- 快速原型開發:硬體設計師需要一個平台來測試與驗證,再決定是否投入 ASIC。
- 低延遲處理:任務要求即時效能,不能有軟體開銷。
- 可重組態:系統需在無需重新設計硬體的情況下進行更新或修改。
FPGA 的內部結構:
FPGA 由以下關鍵元件組成:
- 可組態邏輯區塊(CLB):內含查找表(LUT)、正反器與多工器等邏輯元件,用於執行數位邏輯。
- 互連線:可程式化的走線路徑,用於連接不同邏輯區塊。
- 輸入/輸出區塊(IOB):提供與外部裝置的介面。
- 時脈資源:專用電路,用於分發時脈訊號。
- 記憶體區塊:RAM 與暫存器陣列,用於暫存資料。
- 數位訊號處理(DSP)區塊:專門用於數學運算的單元。
FPGA 內部的邏輯是如何實現的:
FPGA 內部的邏輯透過查找表(LUT)實現,這些 LUT 儲存了組合邏輯的預定義真值表。例如簡單的邏輯閘、加法器、減法器與乘法器。正反器與多工器則協助實現序向邏輯。整個電路透過硬體描述語言(HDL)如 VHDL 或 Verilog 進行組態。通常這些硬體描述語言採用更新版的 C 語言,並加入額外的邏輯與語法。如今,整體電路可透過 Vivado 等軟體,使用 Verilog 程式碼來實現。
FPGA 的工作原理與程式設計基礎:
1. 設計輸入:
設計可能包含數百到數千個主動邏輯閘以及 FPGA 內部的多工器電路。使用者可使用 HDL(Verilog/VHDL)定義邏輯,或以繪製原理圖作為替代方法。
2. 合成與實現
在此步驟中,軟體會根據撰寫的程式建立實體閘級電路,並針對所有輸入/輸出進行驗證。
- 將 HDL 程式碼轉換為網表(邏輯閘與連線)。
- 將網表映射至 FPGA 資源。
3. 位元流生成
編譯後的設計會轉換為位元流檔案,用於組態 FPGA。這類似於用來燒錄微控制器的 hex 檔案,但內容是 FPGA 的邏輯程式碼語言。
4. 燒錄 FPGA
- 透過 JTAG 燒錄器將位元流載入 FPGA。
哪些電路可以透過 FPGA 實現?
FPGA 被廣泛應用於以下領域:
- 數位訊號處理(DSP):影像處理、音訊濾波。
- 嵌入式系統:客製化處理器、即時控制。
- 密碼學:高速加密演算法。
- 網路:封包處理、網路交換。
- AI 與機器學習:神經網路加速器。
- 工業自動化:PLC 與即時監控系統。
Arduino 是 FPGA 嗎?
不,Arduino 並非 FPGA。兩者差異如下:
雖然兩者皆可用於嵌入式系統,但 FPGA 允許硬體層級的客製化,而 Arduino 則是在固定微控制器上執行軟體。為這些裝置供電需要交換式電源供應器(SMPS)。通常我們使用切換式電源,若在設計時未考慮佈局,將會引入雜訊,請參考我們關於交換式電源供應器佈局設計的詳細指南。ee our detailed layout design guide on switch mode power supplies.
結論:
FPGA 是強大且靈活的硬體平台,應用於需要高效能、即時處理與可重組態的場景。與 ASIC 不同,它們允許在製造後修改設計,因此非常適合原型開發與特殊任務。雖然比 Arduino 這類微控制器更複雜,但 FPGA 提供了無與倫比的硬體設計控制能力,是現代電子領域不可或缺的工具。
持續學習
高速 SPI 訊號完整性:時序預算、串阻與反射抑制
SPI 在板上讀寫,有一種故障很常見:寫暫存器每次都成功,讀回來的資料卻在時脈拉高之後偶爾錯位。先盯接收腳上的 SCLK,看它有沒有在同一個邊緣重複跨越門檻,再看 MISO 來不來得及穩下來。前者多半是邊緣反射,後者可能是時序預算不足。兩個問題都會因為降速而暫時好轉,但示波器上要看的項目完全不同。 高速 SPI 排查順序 先對照 CPOL、CPHA 與器件時序,再把建立、保持、傳播延遲、抖動與偏斜放到同一條時間軸,最後在最遠端接收腳確認門檻穿越與資料穩定時間。 一、從接收端算回時序預算 SPI 訊號通常包含 SCLK、片選 CS、主控送出的 MOSI,以及目標器件回傳的 MISO。動手佈線前,先照器件時序圖確認 CPOL、CPHA、片選有效電位與首位元時序。CPOL 決定時脈閒置準位,CPHA 決定使用哪一道邊緣取樣。 接著把資料更新、建立、保持與取樣四個時間點畫在同一條時間軸上。多顆器件共用匯流排時,未選中的 MISO 是否進入高阻態,以及前一顆器件釋放到下一顆器件啟用之間的間隔,也要一併確認。 圖 1. SPI SCLK、CS 與資料線的建立時間、保持時間與取樣時序 可用取樣時間 25 MHz......
高效能 PCB 的 RF 電路設計指南
重點摘要 傳輸線效應:走線長度超過波長的十分之一時,必須嚴格控制 50 Ω 阻抗,以避免訊號反射。 保持回流路徑連續:走線正下方的接地平面必須完整連續,才能避免嚴重的電磁干擾(EMI)。 審慎選擇層壓板材:一般 2.4 GHz 應用可使用 FR-4;更高頻率則應升級採用 Rogers 或 PTFE 材料。 嚴格控制製造公差:導通孔電感及介電質變化都會影響阻抗,因此必須嚴格規範疊層結構。 當 PCB 走線不再像導線般運作時,RF 電路設計便由此開始。頻率超過數百 MHz 後,銅箔本身便具有阻抗、損耗及輻射特性。它成為需要設計的元件,而不再只是簡單繪製的連接線。原因在於波長。2.4 GHz Wi-Fi 訊號沿著 FR-4 微帶線傳播時,波長約為 70 mm,因此短短幾毫米的饋線已涵蓋相當比例的訊號週期。走線兩端的電壓不再相同。 圖 1:具有屏蔽無線電、50 Ω 饋線及導通孔圍欄的 RF PCB 每當走線寬度改變、出現導通孔或接地間隙時,部分訊號便會反射回訊號源。這就是為什麼使用相同原理圖製作的兩塊電路板,實際表現可能截然不同。本指南將介紹 RF 電路與傳統電路的差異,以及如何讓 RF PCB 維持可預......
SMA 連接器在 RF PCB 設計中的運作原理
重點摘要 聚焦訊號轉接處:訊號損耗發生在同軸結構轉換為平面走線的位置,而不是 SMA 連接器本體內部。 清除焊盤下方接地銅層:移除訊號轉接焊盤下方的接地平面,以控制電容並維持 50 歐姆阻抗。 接地導通孔應靠近連接器:將接地導通孔放在連接器接地腳旁,縮短回流路徑。 考慮製造公差:走線蝕刻及電路板厚度會直接改變轉接處的阻抗。 小心操作:連接時使用扭力扳手,頻率高於 6 GHz 時則應改用高頻板材。 SMA 連接器是一種具有螺紋的 50 歐姆同軸連接器,其本體很少是 RF PCB 的薄弱環節。真正決定效能的,通常是中心針腳接入電路板的短短幾毫米。在連接器內部,訊號以均勻環繞中心針腳的電磁場形式傳播;進入電路板後,電磁場必須轉變為接地平面上方的平面走線模式。每一次幾何形狀變化都會改變阻抗,因此部分訊號會產生反射。 圖 1:RF PCB 上的板邊式 SMA 連接器 針腳下方的焊盤比走線寬,因此會形成一個小電容。100 MHz 的訊號幾乎不受影響,但 6 GHz 的訊號則不然。本指南將說明 SMA 連接器的結構及其在 RF 系統中的功能,接著探討訊號轉接設計、接地導通孔、封裝焊盤、製造公差,以及 SMA 連......
ESP32 BLE 指南:選擇合適晶片並設計 PCB
重點摘要 ESP32 支援 BLE:大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),但 ESP32-S2 只支援 Wi-Fi,而 ESP32-P4 沒有內置無線電。原始 ESP32 另外支援藍牙經典,新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。 Wi-Fi 與 BLE 共存:Wi-Fi 和 BLE 共用同一個 2.4 GHz 無線電,並以交替方式使用。大量 Wi-Fi 活動可能降低 BLE 吞吐量或中斷掃描,因此兩項功能需要一起測試。 功耗:在保持 BLE 連接的輕睡眠期間,32.768 kHz 外部晶體可以大幅降低功耗。 天線位置:將 ESP32 模組的 PCB 天線放在電路板邊緣附近,最好讓天線伸出板邊。在指定天線禁佈區內避免放置銅箔、走線和元件,以免降低無線通訊距離。 大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),ESP32-S2 和 ESP32-P4 是例外。 選擇哪一款晶片,取決於專案的藍牙要求。原始 ESP32 支援藍牙經典,而 ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 等新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。如果需要透過編碼 PHY 實現更長通訊......
網口佈線一次到位:Ethernet PHY、磁性器件與 MDI 差動對佈局實操要點
工業控制閘道器、車載乙太網路、監控攝影機,百兆與千兆介面的出貨量以億計,但在電磁干擾(EMI)輻射超標的改善案件,以及鏈路反覆斷線與重連的客訴中,網路介面佈線問題始終占有一定比例。許多設計在實體層(PHY)晶片部分直接沿用參考電路,到了磁性元件周邊卻開始憑經驗處理,任意分割接地平面,直到認證實驗室的輻射測試不合格,才回頭檢查設計。 乙太網路介面在實體結構上可分為三個區段:PHY 晶片、磁性元件(網路變壓器)與 RJ45 連接器。前兩個區段之間使用 RMII 或 RGMII 並行介面,後兩個區段之間則是四對 100 Ω 的媒體相依介面(MDI)差動線。先釐清三個區段的分工與設計限制,比事後使用頻譜分析儀尋找干擾源更有效率。 一、三區段架構與佈線限制 PHY 至變壓器這個區段使用並行介面,訊號頻率為 50~125 MHz。佈線要求是縮短走線、保持等長,並遠離電源與晶體振盪器區域,訊號源端的串聯電阻不可省略。變壓器區段負責隔離與共模抑制,中心抽頭的接法由 PHY 類型決定,下方接地平面必須保持完整,禁止挖空或跨越平面分割佈線。變壓器至 RJ45 之間使用四對 100 Ω 差動線,必須保持嚴格對稱,單段走......
32GT/s 訊號完整性攻關:PCIe 5.0 PCB 佈線與過孔殘樁處理
隨著人工智慧(AI)伺服器與高速儲存需求增加,PCIe 5.0 每通道速率提升至 32 GT/s,單通道雙向頻寬為 64 Gbps。不少團隊直接套用 PCIe 4.0 的佈線經驗,收到電路板並進行測試後,才發現眼圖閉合、誤碼率升高。重新進行模擬分析,才發現問題來自累積的設計細節:阻抗偏差、玻纖效應與過孔殘樁,每一項單獨看都未必致命,但在 16 GHz 奈奎斯特頻率下疊加,就可能使鏈路失效。 PCIe 5.0 仍採用不歸零(NRZ)調變與 128b/130b 編碼,但 32 GT/s 意味著訊號邊緣更快、通道損耗預算更緊。官方規範提供整條通道約 36 dB 的損耗餘量,連接器、線纜與重定時器占用大部分預算,留給 PCB 走線的份額並不多。32 GT/s PCB 佈線的成敗,從疊構選型時就已奠定基礎。 注意事項 PCIe 5.0 的 32 GT/s 速率對 PCB 通道損耗、阻抗公差、玻纖編織效應與過孔殘樁都更加敏感。設計必須涵蓋疊構、佈線、背鑽與量產驗證,建立完整的驗證與改善流程。 一、差動對佈線核心參數 PCIe 差動對的阻抗以 100 Ω 為目標設計,量產管控公差建議控制在 ±8% 以內,而不是......