過孔對高速 PCB 設計的影響
1 分鐘
- 什麼是導通孔及其操作特性?
- 導通孔對訊號完整性的影響:
- 高速設計中的導通孔不連續緩解:
- 在高頻應用中使用導通孔的挑戰:
- 緩解高頻阻抗問題:
- 層間導通孔轉換的最佳實踐:
- 依通道頻寬實施導通孔:
- 最佳化高速與高頻設計中的導通孔:
- 與傳統 PCB 設計的比較:
- 高速 PCB 中設計良好的導通孔優勢:
- 結論:
高速訊號需要阻抗匹配。基本上,這表示訊號路徑必須在整個路徑上保持連續阻抗,並與接收器的阻抗相符。這是為了防止訊號反射破壞訊號。用最簡單的話來說,PCB 走線的特性阻抗取決於走線寬度、銅厚、與參考接地平面的距離以及介電常數。在高速設計中,這是一個非常明確的陳述,但導通孔存在幾個問題。導通孔是訊號路徑中的一個 90 度轉彎。導通孔的幾何形狀意味著訊號路徑與 PCB 走線不同。導通孔預設沒有參考平面。
幾何形狀與缺乏參考平面意味著導通孔阻抗通常無法與 PCB 走線匹配。這可能導致訊號反射,進而損害訊號完整性。在影響 PCB 性能的各種因素中,導通孔在高速與高頻電路中對維持訊號完整性與降低損耗扮演關鍵角色。本文深入探討導通孔對這類設計的影響,檢視其對訊號傳輸的效應、所面臨的挑戰,以及如何最佳化其使用。在本文中,我們將探討:
- 在 GHz 頻率下,RF PCB 佈局中的導通孔轉換需要極其精細的設計。
- 對於 HDI PCB,正確的導通孔轉換設計與 antipad 尺寸對維持阻抗控制至關重要。
- 接地平面導通孔間距、接地共面波導設計,以及適當使用縫合導通孔對不同頻段皆不可或缺。
什麼是導通孔及其操作特性?
導通孔是貫穿 PCB 的導電通道,允許電氣訊號在不同層之間傳遞。它們對於緊湊且多層的設計至關重要,具有訊號走線、電源傳輸與接地等功能。然而,在高速與高頻設計中,導通孔可能帶來訊號失真與阻抗不匹配等挑戰,需要謹慎處理。此結構的操作特性包括:
- 導通孔沿其長度具有分佈電感,就像任何其他導體一樣。
- 導通孔沿其長度也具有分佈電容,由電鍍孔壁與其穿越的參考平面所形成。
- 當訊號走完整個導通孔長度時,這兩個寄生參數(電容與電感)會形成一條傳輸線,就像任何訊號走線一樣。
- 當訊號僅走部分導通孔長度時,部分電容會懸掛在訊號走線之外,這常被誤稱為「導通孔殘段(via stub)」。
導通孔對訊號完整性的影響:
在進行高速設計走線時,導通孔的擺放對維持訊號完整性至關重要。走線與導通孔都會貢獻電感,進而影響高頻訊號。應盡量減少導通孔的使用,以降低額外電感與訊號劣化。對於差分對,確保兩條走線同等使用導通孔並保持一起,以避免路徑不匹配。此外,避免導通孔 antipad 重疊在接地平面上造成空洞,因為這會破壞訊號返回路徑,增加 EMI 與訊號完整性問題。正確的導通孔擺放可確保高速 PCB 設計達到最佳性能。
- 阻抗不連續: 導通孔會因走線幾何形狀改變以及寄生電容與電感的增加而導致阻抗變化,進而造成訊號反射與性能下降。
- 訊號損耗: 高頻訊號會因導通孔引入的寄生電阻與電感而產生損耗,這些損耗隨頻率增加而上升,使得導通孔設計至關重要。
- 串擾: 導通孔過於靠近會導致電磁耦合,造成訊號路徑間的串擾,在密集的高速設計中尤其棘手。
- 延遲與偏移: 導通孔會導致訊號傳播延遲變化,使差分訊號對或匯流排間產生時序不匹配。
高速設計中的導通孔不連續緩解:
導通孔會對走線造成一小段幾何形狀改變,可能表現為電容性和/或電感性不連續。這些不連續會導致反射,並在訊號穿過導通孔時產生某種程度的劣化。減少整體導通孔殘段長度,可將導通孔(及相關導通孔殘段)的負面影響降至最低。因為較長的導通孔殘段會在較低頻率諧振並增加插入損耗,所以應盡量讓這些殘段保持最短。在多數情況下,導通孔的殘段部分對訊號的劣化遠大於訊號部分。我們建議將導通孔殘段維持在 15 mil 以下;更長的殘段必須進行背鑽。
在高頻應用中使用導通孔的挑戰:
高頻訊號的行為與低頻訊號不同,導通孔的引入可能帶來若干挑戰:
- 寄生效應: 導通孔本質上會增加寄生電容與電感,可能使高速訊號失真。
- 殘段效應: 若未正確終結,導通孔可能產生殘段,成為諧振器並在特定頻率降低訊號品質。
- 返回路徑不連續: 高頻訊號依賴不間斷的返回路徑。導通孔會中斷這些路徑,導致電磁干擾(EMI)增加。
緩解高頻阻抗問題:
在 5 至 50 GHz 頻率範圍內,實施縫合導通孔並縮小 antipad 尺寸,可有效緩解阻抗上升。這是因為縫合導通孔與 antipad 共同影響與訊號導通孔並聯的電容,從而降低導通孔的整體特性阻抗。將這些元件靠得更近,可進一步降低阻抗,使其更接近目標阻抗(單端或差分)。想了解 JLCPCB 工廠如何組裝 PCB ,請參閱我們的詳細文章。
層間導通孔轉換的最佳實踐:
1. 接地導通孔間距: 兩個連接至接地平面的導通孔間距不應超過最高工作頻率波長的十分之一。
例如,在 2.4 GHz 頻率下,導通孔間距應為 6 mm。將其佈置於 PCB 邊緣可減少透過基材的 RF 損耗。
2. 接地共面波導: 在毫米波 PCB 中,主要的傳輸線結構是帶導通孔柵欄的接地共面波導。導通孔柵欄用於高頻隔離,可抑制截止頻率以下的頻率,防止毫米波訊號干擾板上其他訊號。
依通道頻寬實施導通孔:
關於高速電路的一個常見迷思是「它們有高頻時脈」,但實際上高速訊號取決於訊號的上升與下降時間。下圖提供了訊號品質的關鍵見解:
1. 上升時間遠大於 20 ns 的慢速訊號: 對於 I2C、控制訊號與慢速 GPIO 這類慢速訊號,不需要返回或縫合導通孔。在低頻下,只要後續傳輸線段阻抗匹配,RF 傳輸線上導通孔的阻抗也會接近匹配,無需擔心導通孔阻抗。
2. 頻寬低於 3 GHz 的通道: 當跨越多個平面層時,需要接地返回導通孔。在低於 3 GHz 的頻率下,若附近有接地返回導通孔,導通孔轉換的輸入阻抗通常會明顯偏離 50 Ω。因此,除非處理極高速通道,否則通常不需要特定的縫合導通孔結構。
3. 頻寬超過 5 GHz 的通道: 需要精心設計的 antipad 與圍繞訊號轉換的縫合導通孔陣列。
4. 頻寬大於 90 GHz 的通道: 需要完全不同的層轉換方法,可能完全不使用導通孔。隨著頻率升高,特別是在毫米波頻段,由於寄生效應可能影響訊號完整性,導通孔阻抗的重要性日益增加。
特別是在 5 GHz 以上頻寬時,若無縫合導通孔,轉換會呈現感性。此趨勢持續存在,導通孔轉換在約 30 GHz 前會呈現感性,阻抗上升 3 至 4 倍。在更高頻率下,電容效應佔主導,阻抗下降直至約 50 GHz。
最佳化高速與高頻設計中的導通孔:
為高速與高頻應用設計導通孔以達到最佳性能,需考慮以下幾點:
1. 導通孔幾何形狀: 使用小直徑導通孔以最小化寄生電容與電感。HDI PCB 中常見的微型導通孔對高頻設計特別有效。
2. 背鑽: 移除未使用的導通孔殘段,以消除高頻諧振。
3. 受控阻抗: 確保導通孔設計符合電路板的阻抗要求,以避免訊號反射。
4. 導通孔縫合: 在高速訊號導通孔周圍使用多個接地導通孔,以確保一致的返回路徑並降低 EMI。
5. 焊盤內導通孔: 對於密集設計,焊盤內導通孔可縮短訊號路徑,但需要先進製程防止焊料虹吸。
與傳統 PCB 設計的比較:
在低速或類比設計中,導通孔對訊號性能影響極小。然而,隨著頻率升高,導通孔的寄生效應變得顯著,需要精確的設計技術。傳統 PCB 設計可能使用標準導通孔而無需太多考慮阻抗或寄生效應,但高速與高頻設計則需要盲孔、埋孔或背鑽孔等先進導通孔類型,以最小化訊號劣化。想了解 PCB 設計中不同類型導通孔的更多資訊,請參閱我們的詳細部落格。
高速 PCB 中設計良好的導通孔優勢:
經過適當最佳化後,導通孔在高頻與高速 PCB 設計中具有以下優點:
- 緊湊走線: 導通孔可實現多層走線,對複雜與高密度設計不可或缺。
- 改善熱管理: 散熱導通孔可從高功耗元件中導出熱量。
- 設計靈活性: 正確的導通孔設計可在不影響性能的情況下進行訊號走線。
結論:
導通孔在 PCB 設計中不可或缺,但在高速與高頻應用中需要謹慎考慮。設計不良的導通孔會降低訊號完整性、增加損耗並引發 EMI 問題。透過了解導通孔的寄生效應,並採用背鑽、受控阻抗與導通孔縫合等先進技術,設計人員可緩解這些挑戰。最佳化導通孔設計是釋放高速與高頻電路全部潛力的關鍵,確保當今尖端電子設備的可靠性能。
持續學習
高效能 PCB 的 RF 電路設計指南
重點摘要 傳輸線效應:走線長度超過波長的十分之一時,必須嚴格控制 50 Ω 阻抗,以避免訊號反射。 保持回流路徑連續:走線正下方的接地平面必須完整連續,才能避免嚴重的電磁干擾(EMI)。 審慎選擇層壓板材:一般 2.4 GHz 應用可使用 FR-4;更高頻率則應升級採用 Rogers 或 PTFE 材料。 嚴格控制製造公差:導通孔電感及介電質變化都會影響阻抗,因此必須嚴格規範疊層結構。 當 PCB 走線不再像導線般運作時,RF 電路設計便由此開始。頻率超過數百 MHz 後,銅箔本身便具有阻抗、損耗及輻射特性。它成為需要設計的元件,而不再只是簡單繪製的連接線。原因在於波長。2.4 GHz Wi-Fi 訊號沿著 FR-4 微帶線傳播時,波長約為 70 mm,因此短短幾毫米的饋線已涵蓋相當比例的訊號週期。走線兩端的電壓不再相同。 圖 1:具有屏蔽無線電、50 Ω 饋線及導通孔圍欄的 RF PCB 每當走線寬度改變、出現導通孔或接地間隙時,部分訊號便會反射回訊號源。這就是為什麼使用相同原理圖製作的兩塊電路板,實際表現可能截然不同。本指南將介紹 RF 電路與傳統電路的差異,以及如何讓 RF PCB 維持可預......
SMA 連接器在 RF PCB 設計中的運作原理
重點摘要 聚焦訊號轉接處:訊號損耗發生在同軸結構轉換為平面走線的位置,而不是 SMA 連接器本體內部。 清除焊盤下方接地銅層:移除訊號轉接焊盤下方的接地平面,以控制電容並維持 50 歐姆阻抗。 接地導通孔應靠近連接器:將接地導通孔放在連接器接地腳旁,縮短回流路徑。 考慮製造公差:走線蝕刻及電路板厚度會直接改變轉接處的阻抗。 小心操作:連接時使用扭力扳手,頻率高於 6 GHz 時則應改用高頻板材。 SMA 連接器是一種具有螺紋的 50 歐姆同軸連接器,其本體很少是 RF PCB 的薄弱環節。真正決定效能的,通常是中心針腳接入電路板的短短幾毫米。在連接器內部,訊號以均勻環繞中心針腳的電磁場形式傳播;進入電路板後,電磁場必須轉變為接地平面上方的平面走線模式。每一次幾何形狀變化都會改變阻抗,因此部分訊號會產生反射。 圖 1:RF PCB 上的板邊式 SMA 連接器 針腳下方的焊盤比走線寬,因此會形成一個小電容。100 MHz 的訊號幾乎不受影響,但 6 GHz 的訊號則不然。本指南將說明 SMA 連接器的結構及其在 RF 系統中的功能,接著探討訊號轉接設計、接地導通孔、封裝焊盤、製造公差,以及 SMA 連......
ESP32 BLE 指南:選擇合適晶片並設計 PCB
重點摘要 ESP32 支援 BLE:大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),但 ESP32-S2 只支援 Wi-Fi,而 ESP32-P4 沒有內置無線電。原始 ESP32 另外支援藍牙經典,新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。 Wi-Fi 與 BLE 共存:Wi-Fi 和 BLE 共用同一個 2.4 GHz 無線電,並以交替方式使用。大量 Wi-Fi 活動可能降低 BLE 吞吐量或中斷掃描,因此兩項功能需要一起測試。 功耗:在保持 BLE 連接的輕睡眠期間,32.768 kHz 外部晶體可以大幅降低功耗。 天線位置:將 ESP32 模組的 PCB 天線放在電路板邊緣附近,最好讓天線伸出板邊。在指定天線禁佈區內避免放置銅箔、走線和元件,以免降低無線通訊距離。 大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),ESP32-S2 和 ESP32-P4 是例外。 選擇哪一款晶片,取決於專案的藍牙要求。原始 ESP32 支援藍牙經典,而 ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 等新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。如果需要透過編碼 PHY 實現更長通訊......
網口佈線一次到位:Ethernet PHY、磁性器件與 MDI 差動對佈局實操要點
工業控制閘道器、車載乙太網路、監控攝影機,百兆與千兆介面的出貨量以億計,但在電磁干擾(EMI)輻射超標的改善案件,以及鏈路反覆斷線與重連的客訴中,網路介面佈線問題始終占有一定比例。許多設計在實體層(PHY)晶片部分直接沿用參考電路,到了磁性元件周邊卻開始憑經驗處理,任意分割接地平面,直到認證實驗室的輻射測試不合格,才回頭檢查設計。 乙太網路介面在實體結構上可分為三個區段:PHY 晶片、磁性元件(網路變壓器)與 RJ45 連接器。前兩個區段之間使用 RMII 或 RGMII 並行介面,後兩個區段之間則是四對 100 Ω 的媒體相依介面(MDI)差動線。先釐清三個區段的分工與設計限制,比事後使用頻譜分析儀尋找干擾源更有效率。 一、三區段架構與佈線限制 PHY 至變壓器這個區段使用並行介面,訊號頻率為 50~125 MHz。佈線要求是縮短走線、保持等長,並遠離電源與晶體振盪器區域,訊號源端的串聯電阻不可省略。變壓器區段負責隔離與共模抑制,中心抽頭的接法由 PHY 類型決定,下方接地平面必須保持完整,禁止挖空或跨越平面分割佈線。變壓器至 RJ45 之間使用四對 100 Ω 差動線,必須保持嚴格對稱,單段走......
32GT/s 訊號完整性攻關:PCIe 5.0 PCB 佈線與過孔殘樁處理
隨著人工智慧(AI)伺服器與高速儲存需求增加,PCIe 5.0 每通道速率提升至 32 GT/s,單通道雙向頻寬為 64 Gbps。不少團隊直接套用 PCIe 4.0 的佈線經驗,收到電路板並進行測試後,才發現眼圖閉合、誤碼率升高。重新進行模擬分析,才發現問題來自累積的設計細節:阻抗偏差、玻纖效應與過孔殘樁,每一項單獨看都未必致命,但在 16 GHz 奈奎斯特頻率下疊加,就可能使鏈路失效。 PCIe 5.0 仍採用不歸零(NRZ)調變與 128b/130b 編碼,但 32 GT/s 意味著訊號邊緣更快、通道損耗預算更緊。官方規範提供整條通道約 36 dB 的損耗餘量,連接器、線纜與重定時器占用大部分預算,留給 PCB 走線的份額並不多。32 GT/s PCB 佈線的成敗,從疊構選型時就已奠定基礎。 注意事項 PCIe 5.0 的 32 GT/s 速率對 PCB 通道損耗、阻抗公差、玻纖編織效應與過孔殘樁都更加敏感。設計必須涵蓋疊構、佈線、背鑽與量產驗證,建立完整的驗證與改善流程。 一、差動對佈線核心參數 PCIe 差動對的阻抗以 100 Ω 為目標設計,量產管控公差建議控制在 ±8% 以內,而不是......
優化電源網路以實現穩定且高效能的高效能 PCB 設計
重點摘要 電源網路作為系統:由平面、覆銅、走線及過孔組成的完整銅網路,用於提供乾淨、穩定的電壓。 控制 IR 壓降:銅阻會造成電壓下降。使用較寬走線、完整覆銅或較厚銅箔(2 oz 以上),將電壓維持在容差範圍內。 縮小迴路面積:將去耦電容靠近電源腳位,並使用短而寬的走線,以應對快速瞬態電流。 按需增加過孔:單個 0.3 mm 過孔只能承載約 1 至 2 A。高電流路徑需要多個縫合過孔組成的並聯陣列。 DFM 不可忽視:透過可靠製造商驗證銅厚、蝕刻及層疊,確保設計符合實際製造條件。 曾經有一塊電路板在負載下突然掉電,我一度以為所有問題都源於電源,但事實並非如此。我測試了穩壓器、更換了電容,甚至檢查了工作台電源。最後發現,問題是一條只有 0.3 mm 寬、橫跨半塊板的細走線:它將 5 V 電源送到負載,途中損失接近 200 mV。這次經歷令我至今難忘。電源網路絕不只是「承載電壓的導線」;它是由平面、覆銅、走線及過孔構成的完整銅結構,用來將電源軌傳送到所有需要它的元件。 如果不認真處理,就會出現電壓下陷及噪聲,以及最令人難以排查的故障類型。本文將討論我現今如何看待電源網路:它們是甚麼、為甚麼在密集多電壓......