如何解決高頻 PCB 設計中的 EMI/EMC 與訊號完整性問題
1 分鐘
高頻 PCB 設計充滿挑戰,其中電磁干擾(EMI)與訊號完整性(SI)問題最為關鍵。這些問題會降低電路效能、影響可靠度,並導致法規測試失敗。為了解決它們,必須在整個設計流程中仔細規劃與執行。以下為克服這些挑戰的策略。
對於訊號方向複雜的網路,拓撲結構對單向、雙向及不同訊號位準的影響各異,很難判斷哪種拓撲對訊號品質最佳。必須預先進行模擬,工程師需深入了解電路原理、訊號類型,甚至佈線難度,才能選出合適的拓撲。想了解更多 PCB 知識,請參閱我們的 PCB 製造終極指南。
優化 PCB 佈局 以確保訊號完整性的技巧:
佈局是確保訊號完整性的關鍵因素。針對 高頻設計,請注意:
- 走線長度: 盡量縮短訊號走線,以減少傳播延遲與反射。
- 阻抗控制: 使用控制阻抗走線,使走線阻抗與源端及負載匹配,尤其對高速訊號更重要。
- 過孔放置: 在高速訊號路徑中減少過孔使用,因過孔會造成阻抗不連續與反射。
- 差分對走線: 高速訊號使用緊密耦合的差分對,可降低串擾並維持訊號完整性。
高頻 PCB 佈局設計中如何進行阻抗匹配?
阻抗匹配是高速 PCB 設計的關鍵因素之一。阻抗與走線佈局直接相關,例如走線位於表層(微帶線)或內層(帶狀線/雙帶狀線)、與參考平面(電源或地)的距離、走線寬度及 PCB 材料等,都會影響特性阻抗。因此,阻抗必須在完成佈線後才能確定。
多數模擬軟體因電路模型或數學演算法限制,無法考量佈線造成的阻抗不連續。此時只能在原理圖預留一些終端元件(如串聯電阻)來減輕阻抗不連續的影響。根本解決之道仍在佈線時盡量避免阻抗不連續。
設計高速(>100MHz)高密度 PCB 的訣竅?
設計高速高密度 PCB 時,必須特別注意串擾干擾,因其對時序與訊號完整性影響甚鉅。以下為注意事項:
間距: 注意走線間距,常見做法為至少保持兩倍線寬的距離。可透過模擬確認間距對時序與訊號完整性的影響,找出可接受的最小間距,不同晶片訊號結果可能不同。
串擾: 避免相鄰層走線方向相同,尤其禁止相鄰層走線完全重疊,因該配置產生的串擾遠大於同層相鄰走線。緩解技術包括:
- 走線間距: 加大高速相鄰走線間距,降低電容與電感耦合。
- 屏蔽: 於敏感訊號走線間加入接地保護走線以提供隔離。
過孔: 使用盲埋孔增加佈線空間,但會提高 PCB 製造成本。實務上雖難以完全平行且等長,仍應盡量逼近。
此外,可預留差分與共模終端,以減輕對時序與訊號完整性的影響。
高頻濾波器的選擇:
LC 濾波器選用電感與電容值時,需在雜訊抑制與效能間取得平衡。電感須適合雜訊頻率並允許暫態電流而不產生過大漣波;電容則依漣波雜訊需求決定,ESR 與 ESL 會影響效能。
LC 濾波器 vs RC 濾波器: 低頻雜訊若電感不足,LC 濾波器效能可能不佳,此時 RC 濾波器雖有電阻耗能,卻更有效。切換式電源中,LC 擺放位置會因回授迴路的極零點影響穩定性。RC 濾波亦須考慮電阻功耗。元件可採 SMT 或插件,組裝相關資訊請見部落格。
高頻 PCB 的接地與電源平面管理:
良好的接地與電源分配系統至關重要:
- 專屬接地平面: 使用連續無分割的接地平面作為回流路徑並降低 EMI。
- 電源平面與去耦電容: 於 IC 附近策略性放置去耦電容,穩定電源雜訊。
- 疊層設計: 採用多層板疊層結構,將高頻訊號夾於接地平面間的內層,以降低 EMI。
終端匹配有哪些類型?
數位電路中,時序最為關鍵。加入匹配的目的在於提升訊號品質,使取樣瞬間獲得明確訊號。終端(匹配)依位置分為源端匹配與終端匹配。
- 對位準敏感訊號,須確保訊號品質穩定並滿足設定與保持時間。
- 對邊緣敏感訊號,須確保邊緣單調且邊緣速率符合要求。
通常以並聯電阻匹配實現,包含上拉、下拉電阻、戴維寧匹配、AC 匹配及蕭特基二極體匹配。
PCB 設計中的 EMI 是什麼?
PCB 設計中的 EMI(電磁干擾)指會破壞電路效能的不必要電磁訊號。例如高速數位 PCB 中,走線不當的高頻訊號可能輻射干擾,影響附近敏感類比元件。減緩 EMI 的方法包括良好接地、阻抗匹配及屏蔽。將高頻元件遠離類比電路並使用接地平面,可顯著降低 EMI,提升 PCB 可靠度與功能。
PCB 設計中的 EMC 是什麼?
PCB 設計中的 EMC(電磁相容性)確保設備在不受 EMI 影響也不產生過度 EMI 的情況下正常運作。例如高頻 PCB 若佈局不良或屏蔽不足,可能產生 EMI 導致鄰近電路訊號失真。設計者可加入接地平面屏蔽、最佳化走線降低串擾,並於電源接腳旁使用去耦電容穩定電壓。良好的 EMC 設計可將干擾降至最低,確保符合產業標準並維持系統可靠效能。
高速 PCB 設計中,設計者應遵循哪些規則以符合 EMC/EMI?
良好的 EMI/EMC 設計必須從佈局階段就考量元件擺放、PCB 疊層、關鍵連接走線及元件選用。若缺乏充分規劃,後期解決問題將更耗時耗費。符合 FCC 或 CE 等 EMI/EMC 法規對產品成功至關重要,這些標準提供 PCB 設計與測試指南,確保電磁相容。
- 將時脈產生器遠離外部連接器。
- 高速訊號走內層,確保阻抗匹配並與參考平面連續,以減少反射。
- 選用轉換速率較慢之元件,降低高頻雜訊。
- 選用頻率響應合適的去耦或旁路電容,降低電源平面雜訊。
- 縮小迴路面積並最佳化高頻訊號回流路徑,以減少輻射。
- 使用分割接地平面以隔離高頻雜訊。
- 慎選 PCB 至機殼接地連接點,強化 EMC 效能。
- 走線轉角使用 45° 或圓弧,避免 90° 直角,以減少訊號反射與阻抗變化。
- 使用終端電阻降低訊號反射與雜訊。
如何在不顯著增加成本下滿足 EMC 要求?
因 EMC 要求而增加的 PCB 成本,主要來自增加接地平面層以強化屏蔽,以及加入鐵氧體磁珠、扼流圈等抑制高頻諧波的元件。此外,通常還需額外屏蔽結構確保整體系統符合 EMC。
高頻 PCB 中鐵氧體磁珠的使用:
鐵氧體磁珠是 PCB 上用于抑制高頻雜訊的被動元件,可作低通濾波器,讓直流與低頻訊號通過並衰減高頻雜訊。主要用途:
1. 雜訊抑制
- 阻擋高頻雜訊於電源或訊號線中傳播。
- 常用於消除電路 EMI。
2. 符合 EMC 標準
- 防止電路產生的雜訊干擾其他設備。
- 有助達成電磁輻射法規合規。
什麼是「訊號回流路徑」?
訊號回流路徑(return current)係指電流回流至驅動器的路徑。高速數位訊號傳輸時,訊號自驅動器沿 PCB 傳輸線至負載,再自負載經地或電源層最短途徑返回驅動器,此回流訊號即為訊號回流路徑。
Johnson 博士於書中解釋,高頻訊號傳輸本質上是對傳輸線與直流層間介質電容充電的過程,訊號完整性(SI)分析即研究該電場的電磁特性及其耦合。
適用於高速訊號處理 PCB 的 EDA 軟體:
定案前使用模擬工具分析 EMI 與 SI。HyperLynx 或 Ansys HFSS 等工具可預測問題並提供走線、阻抗匹配與降噪最佳化建議。
此外推薦 EasyEDA 專業版(EasyEDA Pro),兼具易用與強大功能,特別適合複雜 PCB 設計需求,優點包括:
1. 效能提升: 基於 WebGL 引擎,支援上萬焊盤設計,複雜專案依然流暢。
2. 強化規則管理: 提供更強大的規則約束與自動佈線,顯著提升佈線效率。
3. 多板設計支援: 單一專案可含多塊單板,適合複雜專案。
4. 強化元件管理: 透過「元件概念」整合符號、封裝、3D 模型等,選型更簡便,減少市集與設計界面切換。
5. 高效輸出與相容: 提供強大 DXF 匯入匯出、強化 PDF 輸出,滿足多樣設計交付需求。
結論
高頻 PCB 設計的 EMI 與訊號完整性挑戰,需透過縝密的佈局、疊層設計及先進模擬工具綜合處理。遵循上述最佳實踐,設計者可提升效能、降低雜訊並符合法規標準,實現可靠高效的高頻 PCB 設計。
常見問題:
1. 若電路由多塊 PCB 組成,是否應共用同一接地?
通常需共用同一接地,單一電路使用多組電源一般不切實際。若條件允許,使用獨立電源可降低干擾。
2. 如何佈線與布局以確保 50 MHz 以上訊號穩定?
高速數位訊號佈線重點在降低傳輸線對訊號品質的影響。100 MHz 以上高速訊號應盡量縮短走線。
數位電路中,高速訊號以其上升時間定義;不同訊號類型(如 TTL、GTL、LVTTL)需採用不同方法確保訊號品質。
3. 什麼是 ESD?
ESD(靜電放電)係因靜電累積導致兩物體間突然電流流動,可能損壞敏感元件。
4. 為降低干擾,PCB 地線是否應形成閉環結構?
應縮小迴路面積以降低干擾,地線不宜形成閉環,建議採用樹狀結構,並盡量加大接地面積。
5. FCC 與 EMC 在安全標準中具體意義?
FCC:美國聯邦通信委員會。
EMC:電磁相容性。
FCC 為標準組織,EMC 為標準,各標準有其特定目的、制定原因及測試方法。
6. 採用終端(匹配)的規則?
數位電路中時序最關鍵,加入匹配旨在提升訊號品質,使取樣瞬間獲得明確訊號。
持續學習
高效能 PCB 的 RF 電路設計指南
重點摘要 傳輸線效應:走線長度超過波長的十分之一時,必須嚴格控制 50 Ω 阻抗,以避免訊號反射。 保持回流路徑連續:走線正下方的接地平面必須完整連續,才能避免嚴重的電磁干擾(EMI)。 審慎選擇層壓板材:一般 2.4 GHz 應用可使用 FR-4;更高頻率則應升級採用 Rogers 或 PTFE 材料。 嚴格控制製造公差:導通孔電感及介電質變化都會影響阻抗,因此必須嚴格規範疊層結構。 當 PCB 走線不再像導線般運作時,RF 電路設計便由此開始。頻率超過數百 MHz 後,銅箔本身便具有阻抗、損耗及輻射特性。它成為需要設計的元件,而不再只是簡單繪製的連接線。原因在於波長。2.4 GHz Wi-Fi 訊號沿著 FR-4 微帶線傳播時,波長約為 70 mm,因此短短幾毫米的饋線已涵蓋相當比例的訊號週期。走線兩端的電壓不再相同。 圖 1:具有屏蔽無線電、50 Ω 饋線及導通孔圍欄的 RF PCB 每當走線寬度改變、出現導通孔或接地間隙時,部分訊號便會反射回訊號源。這就是為什麼使用相同原理圖製作的兩塊電路板,實際表現可能截然不同。本指南將介紹 RF 電路與傳統電路的差異,以及如何讓 RF PCB 維持可預......
SMA 連接器在 RF PCB 設計中的運作原理
重點摘要 聚焦訊號轉接處:訊號損耗發生在同軸結構轉換為平面走線的位置,而不是 SMA 連接器本體內部。 清除焊盤下方接地銅層:移除訊號轉接焊盤下方的接地平面,以控制電容並維持 50 歐姆阻抗。 接地導通孔應靠近連接器:將接地導通孔放在連接器接地腳旁,縮短回流路徑。 考慮製造公差:走線蝕刻及電路板厚度會直接改變轉接處的阻抗。 小心操作:連接時使用扭力扳手,頻率高於 6 GHz 時則應改用高頻板材。 SMA 連接器是一種具有螺紋的 50 歐姆同軸連接器,其本體很少是 RF PCB 的薄弱環節。真正決定效能的,通常是中心針腳接入電路板的短短幾毫米。在連接器內部,訊號以均勻環繞中心針腳的電磁場形式傳播;進入電路板後,電磁場必須轉變為接地平面上方的平面走線模式。每一次幾何形狀變化都會改變阻抗,因此部分訊號會產生反射。 圖 1:RF PCB 上的板邊式 SMA 連接器 針腳下方的焊盤比走線寬,因此會形成一個小電容。100 MHz 的訊號幾乎不受影響,但 6 GHz 的訊號則不然。本指南將說明 SMA 連接器的結構及其在 RF 系統中的功能,接著探討訊號轉接設計、接地導通孔、封裝焊盤、製造公差,以及 SMA 連......
ESP32 BLE 指南:選擇合適晶片並設計 PCB
重點摘要 ESP32 支援 BLE:大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),但 ESP32-S2 只支援 Wi-Fi,而 ESP32-P4 沒有內置無線電。原始 ESP32 另外支援藍牙經典,新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。 Wi-Fi 與 BLE 共存:Wi-Fi 和 BLE 共用同一個 2.4 GHz 無線電,並以交替方式使用。大量 Wi-Fi 活動可能降低 BLE 吞吐量或中斷掃描,因此兩項功能需要一起測試。 功耗:在保持 BLE 連接的輕睡眠期間,32.768 kHz 外部晶體可以大幅降低功耗。 天線位置:將 ESP32 模組的 PCB 天線放在電路板邊緣附近,最好讓天線伸出板邊。在指定天線禁佈區內避免放置銅箔、走線和元件,以免降低無線通訊距離。 大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),ESP32-S2 和 ESP32-P4 是例外。 選擇哪一款晶片,取決於專案的藍牙要求。原始 ESP32 支援藍牙經典,而 ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 等新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。如果需要透過編碼 PHY 實現更長通訊......
網口佈線一次到位:Ethernet PHY、磁性器件與 MDI 差動對佈局實操要點
工業控制閘道器、車載乙太網路、監控攝影機,百兆與千兆介面的出貨量以億計,但在電磁干擾(EMI)輻射超標的改善案件,以及鏈路反覆斷線與重連的客訴中,網路介面佈線問題始終占有一定比例。許多設計在實體層(PHY)晶片部分直接沿用參考電路,到了磁性元件周邊卻開始憑經驗處理,任意分割接地平面,直到認證實驗室的輻射測試不合格,才回頭檢查設計。 乙太網路介面在實體結構上可分為三個區段:PHY 晶片、磁性元件(網路變壓器)與 RJ45 連接器。前兩個區段之間使用 RMII 或 RGMII 並行介面,後兩個區段之間則是四對 100 Ω 的媒體相依介面(MDI)差動線。先釐清三個區段的分工與設計限制,比事後使用頻譜分析儀尋找干擾源更有效率。 一、三區段架構與佈線限制 PHY 至變壓器這個區段使用並行介面,訊號頻率為 50~125 MHz。佈線要求是縮短走線、保持等長,並遠離電源與晶體振盪器區域,訊號源端的串聯電阻不可省略。變壓器區段負責隔離與共模抑制,中心抽頭的接法由 PHY 類型決定,下方接地平面必須保持完整,禁止挖空或跨越平面分割佈線。變壓器至 RJ45 之間使用四對 100 Ω 差動線,必須保持嚴格對稱,單段走......
32GT/s 訊號完整性攻關:PCIe 5.0 PCB 佈線與過孔殘樁處理
隨著人工智慧(AI)伺服器與高速儲存需求增加,PCIe 5.0 每通道速率提升至 32 GT/s,單通道雙向頻寬為 64 Gbps。不少團隊直接套用 PCIe 4.0 的佈線經驗,收到電路板並進行測試後,才發現眼圖閉合、誤碼率升高。重新進行模擬分析,才發現問題來自累積的設計細節:阻抗偏差、玻纖效應與過孔殘樁,每一項單獨看都未必致命,但在 16 GHz 奈奎斯特頻率下疊加,就可能使鏈路失效。 PCIe 5.0 仍採用不歸零(NRZ)調變與 128b/130b 編碼,但 32 GT/s 意味著訊號邊緣更快、通道損耗預算更緊。官方規範提供整條通道約 36 dB 的損耗餘量,連接器、線纜與重定時器占用大部分預算,留給 PCB 走線的份額並不多。32 GT/s PCB 佈線的成敗,從疊構選型時就已奠定基礎。 注意事項 PCIe 5.0 的 32 GT/s 速率對 PCB 通道損耗、阻抗公差、玻纖編織效應與過孔殘樁都更加敏感。設計必須涵蓋疊構、佈線、背鑽與量產驗證,建立完整的驗證與改善流程。 一、差動對佈線核心參數 PCIe 差動對的阻抗以 100 Ω 為目標設計,量產管控公差建議控制在 ±8% 以內,而不是......
優化電源網路以實現穩定且高效能的高效能 PCB 設計
重點摘要 電源網路作為系統:由平面、覆銅、走線及過孔組成的完整銅網路,用於提供乾淨、穩定的電壓。 控制 IR 壓降:銅阻會造成電壓下降。使用較寬走線、完整覆銅或較厚銅箔(2 oz 以上),將電壓維持在容差範圍內。 縮小迴路面積:將去耦電容靠近電源腳位,並使用短而寬的走線,以應對快速瞬態電流。 按需增加過孔:單個 0.3 mm 過孔只能承載約 1 至 2 A。高電流路徑需要多個縫合過孔組成的並聯陣列。 DFM 不可忽視:透過可靠製造商驗證銅厚、蝕刻及層疊,確保設計符合實際製造條件。 曾經有一塊電路板在負載下突然掉電,我一度以為所有問題都源於電源,但事實並非如此。我測試了穩壓器、更換了電容,甚至檢查了工作台電源。最後發現,問題是一條只有 0.3 mm 寬、橫跨半塊板的細走線:它將 5 V 電源送到負載,途中損失接近 200 mV。這次經歷令我至今難忘。電源網路絕不只是「承載電壓的導線」;它是由平面、覆銅、走線及過孔構成的完整銅結構,用來將電源軌傳送到所有需要它的元件。 如果不認真處理,就會出現電壓下陷及噪聲,以及最令人難以排查的故障類型。本文將討論我現今如何看待電源網路:它們是甚麼、為甚麼在密集多電壓......