6層PCB堆疊與建造指南
1 分鐘
- 為什麼要使用 6 層 PCB?
- 6層PCB堆疊應用
- 電信:
- 標準和典型的 6 層 PCB 堆疊
- 6層PCB構建
- 如何選擇最佳的6層PCB製造商?
印刷電路板 (PCB) 是現代電子產品的支柱,為連接和支撐各種電子元件提供必要的基礎架構。隨著電子設備變得越來越複雜和緊湊,對多層 PCB 的需求也日益增長。其中,六層PCB是許多應用的熱門選擇。本文將深入探討六層 PCB 堆疊的具體細節、其應用、最佳配置以及選擇最佳製造商的指南。
為什麼要使用 6 層 PCB?
增強的功能:
六層 PCB 的主要優勢在於它能夠容納更複雜的電路。透過增加層數,設計人員可以添加更多佈線路徑,從而實現更高的元件密度和更佳的效能。這對於需要在有限空間內實現複雜設計的現代設備至關重要。
提高訊號完整性:
高速電路特別容易受到串擾和電磁幹擾 (EMI) 等訊號完整性問題的影響。 6 層 PCB 為專用接地層和電源層提供了額外的層,這有助於透過提供穩定的參考平面並降低雜訊來保持訊號完整性。
增強型配電:
六層 PCB 中的額外層可實現更佳的電力分配。這在具有多電壓等級和高電流需求的電路中尤其重要,因為它有助於降低電壓降並確保向所有組件持續供電。
更好的散熱:
熱量管理是 PCB 設計的關鍵方面。六層 PCB 中的附加層可提供更大的表面積和散熱路徑,從而提高散熱效果,從而增強電路板的整體熱性能。
6層PCB堆疊應用
電信:
6 層 PCB 因其能夠處理高速資料傳輸和複雜的佈線要求,廣泛應用於電信設備,例如路由器、交換器和基地台。
醫療器材:
先進的醫療設備,例如診斷設備和病人監護系統,需要可靠且緊湊的PCB。 6層PCB採用高密度設計,具有優異的訊號完整性,可滿足這些需求。
消費性電子產品:
智慧型手機、平板電腦和穿戴式裝置等裝置都要求高效能和小型化。六層PCB可以容納這些設備所需的複雜電路,同時保持緊湊的外形尺寸。
汽車業:
現代車輛配備了眾多用於控制和娛樂的電子系統。 6 層 PCB 因其可靠性和支援複雜功能的能力而用於汽車電子設備。
工業設備:
工業自動化和控制系統需要堅固可靠的 PCB。 6 層 PCB 能夠處理高功率和複雜的佈線,是工業應用的理想選擇。
標準和典型的 6 層 PCB 堆疊
標準疊層配置:
常見的 6 層 PCB 堆疊由以下層組成:
1.信號層
2. 地平面
3.信號層
4.信號層
5. 地平面
6.信號層
在此配置中,接地層充當參考層,為訊號提供返迴路徑,並有助於降低雜訊和串擾。訊號層用於佈線各種走線。
優點:
● 由於訊號層靠近接地層,訊號完整性得到改善。
● 採用專用電源和接地平面,實現更好的功率分配。
缺點:
● 與簡單的堆疊相比,製造複雜性和成本增加。
● 在高頻應用中插入損耗可能會更高。
最佳的 6 層疊層配置是什麼?
針對訊號完整性進行最佳化的堆疊:
對於需要最佳訊號完整性的設計,可以使用替代疊層:
1.信號層
2. 地平面
3.信號層
4. 電源平面
5. 地平面
6.信號層
這種配置透過將訊號層夾在接地層和電源層之間來最大限度地減少串擾和 EMI,從而提供更好的屏蔽和隔離。
電源和接地層分佈:
專用的電源層和接地層對於維持穩定的供電和降低雜訊至關重要。採用獨立的接地層和電源層配置可確保電源在整個電路板上均勻分佈,並確保訊號具有清晰的參考平面。
設計考量:
● 阻抗控制:
保持一致的阻抗對於高速訊號至關重要。這需要仔細考慮走線寬度、間距以及所用材料的介電常數。
● 層對稱性:
為了避免在製造過程中發生翹曲,保持層堆疊的對稱性至關重要。這意味著要平衡銅的分佈,並確保各層均勻分佈。
6層PCB構建
材料選擇:
材料的選擇對於6層PCB的性能至關重要。常見材料包括:
●FR4:
一種廣泛使用的材料,具有良好的熱性能和電氣性能。
●羅傑斯:
一種在射頻應用方面具有優異性能的高頻材料。
介電常數和損耗角正切等材料特性在決定 PCB 的訊號完整性和整體性能方面起著重要作用。
製造過程:
●層壓:
此製程首先在熱和壓力下層壓核心材料和預浸料層,以形成堅固、統一的板材。
●鑽孔:
鑽孔以建立通孔,用於連接 PCB 的不同層。
●電鍍:
鑽孔鍍有銅,以建立層與層之間的電連接。
●蝕刻:
不需要的銅被蝕刻掉,留下所需的電路圖案。
品質控制:
確保6層PCB的品質需要嚴格的測試和檢查。其中包括:
●電氣測試:
驗證電路的連續性和隔離性。
●X射線檢查:
檢查通孔和內部層是否有任何缺陷。
●熱循環:
在不同溫度條件下測試電路板的效能。
如何選擇最佳的6層PCB製造商?
品質和可靠性:選擇一家擁有良好業績記錄的高品質 PCB 製造商。尋找獲得 ISO 和 UL 等認證的製造商。
技術能力:
確保製造商擁有處理先進設計和材料所需的技術和設備。
成本效益:
雖然成本是一個重要因素,但它不應該損害PCB的品質。尋求成本和品質之間的平衡。
交貨時間和支援:
選擇一家能夠提供快速週轉時間和優質客戶支援的製造商,以便及時解決任何問題或疑慮。
推薦:
JLCPCB 是 6 層 PCB 的最佳製造商之一。他們提供一系列服務,使其成為可靠的選擇:
● 高品質製造:
JLCPCB 使用最先進的設備和製程來確保其 PCB 的品質和可靠性。
● 有競爭力的價格:
他們提供有競爭力的價格,同時不影響品質。
● 快速週轉:
JLCPCB 提供快速的交貨時間,確保您的 PCB 按時交付。
● 卓越的客戶支援:
他們的客戶支援團隊反應迅速、知識淵博,隨時準備協助解決任何疑問或問題。
結論
總而言之,6層PCB具有許多優勢,包括功能增強、訊號完整性提升、功率分配增強以及散熱性能更佳。了解標準和優化的堆疊配置對於實現最佳效能至關重要。此外,選擇合適的材料並遵循嚴謹的製造流程對於建造可靠的6層PCB至關重要。最後,選擇像JLCPCB這樣信譽良好的製造商,可以顯著提高PCB專案的品質和成功率。
持續學習
高效能 PCB 的 RF 電路設計指南
重點摘要 傳輸線效應:走線長度超過波長的十分之一時,必須嚴格控制 50 Ω 阻抗,以避免訊號反射。 保持回流路徑連續:走線正下方的接地平面必須完整連續,才能避免嚴重的電磁干擾(EMI)。 審慎選擇層壓板材:一般 2.4 GHz 應用可使用 FR-4;更高頻率則應升級採用 Rogers 或 PTFE 材料。 嚴格控制製造公差:導通孔電感及介電質變化都會影響阻抗,因此必須嚴格規範疊層結構。 當 PCB 走線不再像導線般運作時,RF 電路設計便由此開始。頻率超過數百 MHz 後,銅箔本身便具有阻抗、損耗及輻射特性。它成為需要設計的元件,而不再只是簡單繪製的連接線。原因在於波長。2.4 GHz Wi-Fi 訊號沿著 FR-4 微帶線傳播時,波長約為 70 mm,因此短短幾毫米的饋線已涵蓋相當比例的訊號週期。走線兩端的電壓不再相同。 圖 1:具有屏蔽無線電、50 Ω 饋線及導通孔圍欄的 RF PCB 每當走線寬度改變、出現導通孔或接地間隙時,部分訊號便會反射回訊號源。這就是為什麼使用相同原理圖製作的兩塊電路板,實際表現可能截然不同。本指南將介紹 RF 電路與傳統電路的差異,以及如何讓 RF PCB 維持可預......
SMA 連接器在 RF PCB 設計中的運作原理
重點摘要 聚焦訊號轉接處:訊號損耗發生在同軸結構轉換為平面走線的位置,而不是 SMA 連接器本體內部。 清除焊盤下方接地銅層:移除訊號轉接焊盤下方的接地平面,以控制電容並維持 50 歐姆阻抗。 接地導通孔應靠近連接器:將接地導通孔放在連接器接地腳旁,縮短回流路徑。 考慮製造公差:走線蝕刻及電路板厚度會直接改變轉接處的阻抗。 小心操作:連接時使用扭力扳手,頻率高於 6 GHz 時則應改用高頻板材。 SMA 連接器是一種具有螺紋的 50 歐姆同軸連接器,其本體很少是 RF PCB 的薄弱環節。真正決定效能的,通常是中心針腳接入電路板的短短幾毫米。在連接器內部,訊號以均勻環繞中心針腳的電磁場形式傳播;進入電路板後,電磁場必須轉變為接地平面上方的平面走線模式。每一次幾何形狀變化都會改變阻抗,因此部分訊號會產生反射。 圖 1:RF PCB 上的板邊式 SMA 連接器 針腳下方的焊盤比走線寬,因此會形成一個小電容。100 MHz 的訊號幾乎不受影響,但 6 GHz 的訊號則不然。本指南將說明 SMA 連接器的結構及其在 RF 系統中的功能,接著探討訊號轉接設計、接地導通孔、封裝焊盤、製造公差,以及 SMA 連......
ESP32 BLE 指南:選擇合適晶片並設計 PCB
重點摘要 ESP32 支援 BLE:大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),但 ESP32-S2 只支援 Wi-Fi,而 ESP32-P4 沒有內置無線電。原始 ESP32 另外支援藍牙經典,新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。 Wi-Fi 與 BLE 共存:Wi-Fi 和 BLE 共用同一個 2.4 GHz 無線電,並以交替方式使用。大量 Wi-Fi 活動可能降低 BLE 吞吐量或中斷掃描,因此兩項功能需要一起測試。 功耗:在保持 BLE 連接的輕睡眠期間,32.768 kHz 外部晶體可以大幅降低功耗。 天線位置:將 ESP32 模組的 PCB 天線放在電路板邊緣附近,最好讓天線伸出板邊。在指定天線禁佈區內避免放置銅箔、走線和元件,以免降低無線通訊距離。 大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),ESP32-S2 和 ESP32-P4 是例外。 選擇哪一款晶片,取決於專案的藍牙要求。原始 ESP32 支援藍牙經典,而 ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 等新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。如果需要透過編碼 PHY 實現更長通訊......
網口佈線一次到位:Ethernet PHY、磁性器件與 MDI 差動對佈局實操要點
工業控制閘道器、車載乙太網路、監控攝影機,百兆與千兆介面的出貨量以億計,但在電磁干擾(EMI)輻射超標的改善案件,以及鏈路反覆斷線與重連的客訴中,網路介面佈線問題始終占有一定比例。許多設計在實體層(PHY)晶片部分直接沿用參考電路,到了磁性元件周邊卻開始憑經驗處理,任意分割接地平面,直到認證實驗室的輻射測試不合格,才回頭檢查設計。 乙太網路介面在實體結構上可分為三個區段:PHY 晶片、磁性元件(網路變壓器)與 RJ45 連接器。前兩個區段之間使用 RMII 或 RGMII 並行介面,後兩個區段之間則是四對 100 Ω 的媒體相依介面(MDI)差動線。先釐清三個區段的分工與設計限制,比事後使用頻譜分析儀尋找干擾源更有效率。 一、三區段架構與佈線限制 PHY 至變壓器這個區段使用並行介面,訊號頻率為 50~125 MHz。佈線要求是縮短走線、保持等長,並遠離電源與晶體振盪器區域,訊號源端的串聯電阻不可省略。變壓器區段負責隔離與共模抑制,中心抽頭的接法由 PHY 類型決定,下方接地平面必須保持完整,禁止挖空或跨越平面分割佈線。變壓器至 RJ45 之間使用四對 100 Ω 差動線,必須保持嚴格對稱,單段走......
32GT/s 訊號完整性攻關:PCIe 5.0 PCB 佈線與過孔殘樁處理
隨著人工智慧(AI)伺服器與高速儲存需求增加,PCIe 5.0 每通道速率提升至 32 GT/s,單通道雙向頻寬為 64 Gbps。不少團隊直接套用 PCIe 4.0 的佈線經驗,收到電路板並進行測試後,才發現眼圖閉合、誤碼率升高。重新進行模擬分析,才發現問題來自累積的設計細節:阻抗偏差、玻纖效應與過孔殘樁,每一項單獨看都未必致命,但在 16 GHz 奈奎斯特頻率下疊加,就可能使鏈路失效。 PCIe 5.0 仍採用不歸零(NRZ)調變與 128b/130b 編碼,但 32 GT/s 意味著訊號邊緣更快、通道損耗預算更緊。官方規範提供整條通道約 36 dB 的損耗餘量,連接器、線纜與重定時器占用大部分預算,留給 PCB 走線的份額並不多。32 GT/s PCB 佈線的成敗,從疊構選型時就已奠定基礎。 注意事項 PCIe 5.0 的 32 GT/s 速率對 PCB 通道損耗、阻抗公差、玻纖編織效應與過孔殘樁都更加敏感。設計必須涵蓋疊構、佈線、背鑽與量產驗證,建立完整的驗證與改善流程。 一、差動對佈線核心參數 PCIe 差動對的阻抗以 100 Ω 為目標設計,量產管控公差建議控制在 ±8% 以內,而不是......
優化電源網路以實現穩定且高效能的高效能 PCB 設計
重點摘要 電源網路作為系統:由平面、覆銅、走線及過孔組成的完整銅網路,用於提供乾淨、穩定的電壓。 控制 IR 壓降:銅阻會造成電壓下降。使用較寬走線、完整覆銅或較厚銅箔(2 oz 以上),將電壓維持在容差範圍內。 縮小迴路面積:將去耦電容靠近電源腳位,並使用短而寬的走線,以應對快速瞬態電流。 按需增加過孔:單個 0.3 mm 過孔只能承載約 1 至 2 A。高電流路徑需要多個縫合過孔組成的並聯陣列。 DFM 不可忽視:透過可靠製造商驗證銅厚、蝕刻及層疊,確保設計符合實際製造條件。 曾經有一塊電路板在負載下突然掉電,我一度以為所有問題都源於電源,但事實並非如此。我測試了穩壓器、更換了電容,甚至檢查了工作台電源。最後發現,問題是一條只有 0.3 mm 寬、橫跨半塊板的細走線:它將 5 V 電源送到負載,途中損失接近 200 mV。這次經歷令我至今難忘。電源網路絕不只是「承載電壓的導線」;它是由平面、覆銅、走線及過孔構成的完整銅結構,用來將電源軌傳送到所有需要它的元件。 如果不認真處理,就會出現電壓下陷及噪聲,以及最令人難以排查的故障類型。本文將討論我現今如何看待電源網路:它們是甚麼、為甚麼在密集多電壓......