PCB 基礎:PCB 設計中的差分對
1 分鐘
- 1. 什麼是差分對?
- 2. 差分訊號的優點
- 3. PCB 設計 注意事項
- 4. 訊號完整性分析
- 5. 結論
在現代電子技術中,高速資料傳輸變得極為重要,促使業界需要更強大且高效的訊號傳輸技術。其中一種應用於印刷電路板(PCB)設計的技術,就是使用差分對。差分訊號相較於單端訊號具有多項優勢,包括更強的抗雜訊能力、更佳的訊號完整性,以及更高的資料傳輸速率。本文將深入探討 PCB 設計中差分對的基本原理,並介紹其最佳實踐方法。
1. 什麼是差分對?
差分對由兩條傳輸大小相等、極性相反訊號的走線組成,通常參考同一接地平面。這兩條走線上的訊號振幅相同、極性相反,使得接收端可擷取兩者之間的電壓差。此電壓差即為傳輸的資料,而同時影響兩條走線的共模雜訊則會被接收器抑制。
2. 差分訊號的優點
● 抗雜訊能力:透過取兩訊號的差值,沿線拾取的任何雜訊都能被有效抵消,相較於單端訊號,抗雜訊能力更強。
● 訊號完整性:差分對的受控阻抗與緊密相鄰的走線有助於維持訊號完整性,即使在電磁干擾(EMI)與串擾存在的情況下亦然。
● 更高資料速率:差分訊號具備更優異的抗雜訊能力與訊號完整性,因此可實現更高的資料速率,非常適合用於 USB、HDMI、CAN 與乙太網路等高速通訊介面。
3. PCB 設計 注意事項
● 走線長度匹配:必須確保差分對內兩條走線的長度緊密匹配,以維持訊號同步並將偏移降至最低。任何長度不匹配都可能導致訊號劣化與時序錯誤。
● 間距與線寬:差分對兩條走線之間的間距應嚴格控制,以減少串擾並確保適當的訊號耦合。同樣地,走線寬度也應精心選擇,以達到所需阻抗,同時考慮製程限制。
● 阻抗控制:沿走線保持一致的阻抗對於減少訊號反射並確保最佳訊號完整性至關重要。差分對通常佈線於受控阻抗層,其阻抗值需與所傳輸訊號類型規定的特定值相符:
● USB(通用序列匯流排):差分對通常使用 90 Ω 特性阻抗。
● 乙太網路:10/100 乙太網路:差分對通常使用 100 Ω 特性阻抗。
● CAN(控制器區域網路):CAN 匯流排:匯流排線路通常使用 120 Ω 特性阻抗。
● 過孔擺放:用於切換 PCB 層的過孔可能引入阻抗不匹配與訊號不連續。在進行高速差分對佈線時,必須仔細規劃過孔位置,將其對訊號完整性的影響降至最低。
● 接地平面:差分對下方完整的接地平面可降低電磁干擾,並為訊號提供參考點。確保低阻抗返迴路徑對維持訊號完整性至關重要。
4. 訊號完整性分析
在敲定包含高速差分對的 PCB 佈局之前,必須使用模擬工具進行訊號完整性分析。訊號完整性分析儀與電磁模擬器等工具,可在各種條件下預測差分訊號的行為,讓設計人員能夠在設計初期就發現並解決潛在問題。
5. 結論
差分對在高速 PCB 設計中扮演關鍵角色,相較於單端訊號,可提供更佳的抗雜訊能力、訊號完整性與資料速率。遵循走線長度匹配、阻抗控制與謹慎佈線等最佳實踐,設計人員可確保差分對在設計中穩定運作。此外,利用模擬工具進行訊號完整性分析,可在製造前發現並解決潛在問題,節省開發時間與資源。只要注重細節並遵循最佳實踐,設計人員就能在 PCB 設計中充分發揮差分訊號的潛力。
總之,在 PCB 設計中運用差分對對於實現高效能、高速資料傳輸系統至關重要。透過理解基本原理並落實最佳實踐,設計人員可確保 PCB 佈局的可靠度與效率,滿足當今快速發展的科技需求。
持續學習
高效能 PCB 的 RF 電路設計指南
重點摘要 傳輸線效應:走線長度超過波長的十分之一時,必須嚴格控制 50 Ω 阻抗,以避免訊號反射。 保持回流路徑連續:走線正下方的接地平面必須完整連續,才能避免嚴重的電磁干擾(EMI)。 審慎選擇層壓板材:一般 2.4 GHz 應用可使用 FR-4;更高頻率則應升級採用 Rogers 或 PTFE 材料。 嚴格控制製造公差:導通孔電感及介電質變化都會影響阻抗,因此必須嚴格規範疊層結構。 當 PCB 走線不再像導線般運作時,RF 電路設計便由此開始。頻率超過數百 MHz 後,銅箔本身便具有阻抗、損耗及輻射特性。它成為需要設計的元件,而不再只是簡單繪製的連接線。原因在於波長。2.4 GHz Wi-Fi 訊號沿著 FR-4 微帶線傳播時,波長約為 70 mm,因此短短幾毫米的饋線已涵蓋相當比例的訊號週期。走線兩端的電壓不再相同。 圖 1:具有屏蔽無線電、50 Ω 饋線及導通孔圍欄的 RF PCB 每當走線寬度改變、出現導通孔或接地間隙時,部分訊號便會反射回訊號源。這就是為什麼使用相同原理圖製作的兩塊電路板,實際表現可能截然不同。本指南將介紹 RF 電路與傳統電路的差異,以及如何讓 RF PCB 維持可預......
SMA 連接器在 RF PCB 設計中的運作原理
重點摘要 聚焦訊號轉接處:訊號損耗發生在同軸結構轉換為平面走線的位置,而不是 SMA 連接器本體內部。 清除焊盤下方接地銅層:移除訊號轉接焊盤下方的接地平面,以控制電容並維持 50 歐姆阻抗。 接地導通孔應靠近連接器:將接地導通孔放在連接器接地腳旁,縮短回流路徑。 考慮製造公差:走線蝕刻及電路板厚度會直接改變轉接處的阻抗。 小心操作:連接時使用扭力扳手,頻率高於 6 GHz 時則應改用高頻板材。 SMA 連接器是一種具有螺紋的 50 歐姆同軸連接器,其本體很少是 RF PCB 的薄弱環節。真正決定效能的,通常是中心針腳接入電路板的短短幾毫米。在連接器內部,訊號以均勻環繞中心針腳的電磁場形式傳播;進入電路板後,電磁場必須轉變為接地平面上方的平面走線模式。每一次幾何形狀變化都會改變阻抗,因此部分訊號會產生反射。 圖 1:RF PCB 上的板邊式 SMA 連接器 針腳下方的焊盤比走線寬,因此會形成一個小電容。100 MHz 的訊號幾乎不受影響,但 6 GHz 的訊號則不然。本指南將說明 SMA 連接器的結構及其在 RF 系統中的功能,接著探討訊號轉接設計、接地導通孔、封裝焊盤、製造公差,以及 SMA 連......
ESP32 BLE 指南:選擇合適晶片並設計 PCB
重點摘要 ESP32 支援 BLE:大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),但 ESP32-S2 只支援 Wi-Fi,而 ESP32-P4 沒有內置無線電。原始 ESP32 另外支援藍牙經典,新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。 Wi-Fi 與 BLE 共存:Wi-Fi 和 BLE 共用同一個 2.4 GHz 無線電,並以交替方式使用。大量 Wi-Fi 活動可能降低 BLE 吞吐量或中斷掃描,因此兩項功能需要一起測試。 功耗:在保持 BLE 連接的輕睡眠期間,32.768 kHz 外部晶體可以大幅降低功耗。 天線位置:將 ESP32 模組的 PCB 天線放在電路板邊緣附近,最好讓天線伸出板邊。在指定天線禁佈區內避免放置銅箔、走線和元件,以免降低無線通訊距離。 大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),ESP32-S2 和 ESP32-P4 是例外。 選擇哪一款晶片,取決於專案的藍牙要求。原始 ESP32 支援藍牙經典,而 ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 等新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。如果需要透過編碼 PHY 實現更長通訊......
網口佈線一次到位:Ethernet PHY、磁性器件與 MDI 差動對佈局實操要點
工業控制閘道器、車載乙太網路、監控攝影機,百兆與千兆介面的出貨量以億計,但在電磁干擾(EMI)輻射超標的改善案件,以及鏈路反覆斷線與重連的客訴中,網路介面佈線問題始終占有一定比例。許多設計在實體層(PHY)晶片部分直接沿用參考電路,到了磁性元件周邊卻開始憑經驗處理,任意分割接地平面,直到認證實驗室的輻射測試不合格,才回頭檢查設計。 乙太網路介面在實體結構上可分為三個區段:PHY 晶片、磁性元件(網路變壓器)與 RJ45 連接器。前兩個區段之間使用 RMII 或 RGMII 並行介面,後兩個區段之間則是四對 100 Ω 的媒體相依介面(MDI)差動線。先釐清三個區段的分工與設計限制,比事後使用頻譜分析儀尋找干擾源更有效率。 一、三區段架構與佈線限制 PHY 至變壓器這個區段使用並行介面,訊號頻率為 50~125 MHz。佈線要求是縮短走線、保持等長,並遠離電源與晶體振盪器區域,訊號源端的串聯電阻不可省略。變壓器區段負責隔離與共模抑制,中心抽頭的接法由 PHY 類型決定,下方接地平面必須保持完整,禁止挖空或跨越平面分割佈線。變壓器至 RJ45 之間使用四對 100 Ω 差動線,必須保持嚴格對稱,單段走......
32GT/s 訊號完整性攻關:PCIe 5.0 PCB 佈線與過孔殘樁處理
隨著人工智慧(AI)伺服器與高速儲存需求增加,PCIe 5.0 每通道速率提升至 32 GT/s,單通道雙向頻寬為 64 Gbps。不少團隊直接套用 PCIe 4.0 的佈線經驗,收到電路板並進行測試後,才發現眼圖閉合、誤碼率升高。重新進行模擬分析,才發現問題來自累積的設計細節:阻抗偏差、玻纖效應與過孔殘樁,每一項單獨看都未必致命,但在 16 GHz 奈奎斯特頻率下疊加,就可能使鏈路失效。 PCIe 5.0 仍採用不歸零(NRZ)調變與 128b/130b 編碼,但 32 GT/s 意味著訊號邊緣更快、通道損耗預算更緊。官方規範提供整條通道約 36 dB 的損耗餘量,連接器、線纜與重定時器占用大部分預算,留給 PCB 走線的份額並不多。32 GT/s PCB 佈線的成敗,從疊構選型時就已奠定基礎。 注意事項 PCIe 5.0 的 32 GT/s 速率對 PCB 通道損耗、阻抗公差、玻纖編織效應與過孔殘樁都更加敏感。設計必須涵蓋疊構、佈線、背鑽與量產驗證,建立完整的驗證與改善流程。 一、差動對佈線核心參數 PCIe 差動對的阻抗以 100 Ω 為目標設計,量產管控公差建議控制在 ±8% 以內,而不是......
優化電源網路以實現穩定且高效能的高效能 PCB 設計
重點摘要 電源網路作為系統:由平面、覆銅、走線及過孔組成的完整銅網路,用於提供乾淨、穩定的電壓。 控制 IR 壓降:銅阻會造成電壓下降。使用較寬走線、完整覆銅或較厚銅箔(2 oz 以上),將電壓維持在容差範圍內。 縮小迴路面積:將去耦電容靠近電源腳位,並使用短而寬的走線,以應對快速瞬態電流。 按需增加過孔:單個 0.3 mm 過孔只能承載約 1 至 2 A。高電流路徑需要多個縫合過孔組成的並聯陣列。 DFM 不可忽視:透過可靠製造商驗證銅厚、蝕刻及層疊,確保設計符合實際製造條件。 曾經有一塊電路板在負載下突然掉電,我一度以為所有問題都源於電源,但事實並非如此。我測試了穩壓器、更換了電容,甚至檢查了工作台電源。最後發現,問題是一條只有 0.3 mm 寬、橫跨半塊板的細走線:它將 5 V 電源送到負載,途中損失接近 200 mV。這次經歷令我至今難忘。電源網路絕不只是「承載電壓的導線」;它是由平面、覆銅、走線及過孔構成的完整銅結構,用來將電源軌傳送到所有需要它的元件。 如果不認真處理,就會出現電壓下陷及噪聲,以及最令人難以排查的故障類型。本文將討論我現今如何看待電源網路:它們是甚麼、為甚麼在密集多電壓......