FPGA 架構入門:FPGA 如何運作及其重要性
1 分鐘
- 1. 可配置邏輯區塊(CLB):
- 2. 互連/路由結構
- 3. I/O 區塊(IOB)
- 4. DSP 切片(數位訊號處理單元)
- 5. 區塊 RAM(BRAM)
- 6. 時脈管理區塊
- 7. 硬式 IP 核心
- 8. 配置記憶體
- 總結:
數位電路的實現通常使用 ASIC 或閘陣列型 IC。然而,還有一種可程式化的邏輯功能 IC,只需透過程式設計即可實現任何邏輯功能,這些被稱為 PLD(可程式化邏輯裝置)。市面上有許多種類,但我們今天主要聚焦於現場可程式化閘陣列(FPGA)。與固定功能的積體電路(IC)不同,FPGA 允許工程師在製造後重新配置硬體本身。現在,我只需使用一顆 FPGA,就能實現從訊號處理到機器學習與嵌入式系統等多種不同電路。但 FPGA 內部究竟是什麼?它與全球其他 IC 有何不同?要回答這個問題,我們必須深入了解 FPGA 的內部架構。本指南將介紹 FPGA 架構的關鍵元件,這些建構模組使其得以實現客製化的數位系統。
1. 可配置邏輯區塊(CLB):
每顆 FPGA 的核心都是可配置邏輯區塊(CLB)。這些是實現數位邏輯的基本單元。在 CLB 內部包含:
- 查閱表(LUT):這些是用來實現邏輯功能的小型記憶體結構。一個 4 輸入 LUT 可表示任何 4 輸入的真值表。
- 正反器/暫存器:正反器用於儲存單位元資料並建立循序電路。
- 多工器:在 CLB 內部路由訊號,用於從不同 LUT 輸入中選擇其一。
每個 CLB 可被配置為執行基本邏輯運算(AND、OR、XOR)。幾乎所有複雜的組合與循序功能都能在這裡實現。透過組合數千個 CLB,設計師可建構數位電路,如加法器、多工器與計數器。
2. 互連/路由結構
若 CLB 彼此隔離,FPGA 將毫無用處。互連結構負責連接 CLB、I/O 區塊、記憶體及其他元件。除了可程式邏輯(CLB)外,還有可程式開關與佈線通道。這些互連也在程式碼中進行設定,連接內部不同區塊,所有控制皆由位元流檔案完成。互連的彈性正是 FPGA 強大之處,就像晶片內的高速公路系統,可依設計需求動態重新路由。
3. I/O 區塊(IOB)
由於 FPGA 安裝在 PCB 上,必須與外部世界通訊,I/O 區塊(IOB)便負責此任務。這些單元用於將計算結果傳送至外部裝置,並從感測器接收資料。每個 I/O 區塊皆可程式化,支援多種電壓標準(如 LVCMOS、LVTTL、LVDS)。這些輸入輸出區塊依驅動強度、轉換速率及上拉/下拉電阻進行區分。部分現代 FPGA 亦具備高速收發器,用於 PCIe 或乙太網路。IOB 讓 FPGA 在混合環境中高度靈活,能與舊系統介接。
4. DSP 切片(數位訊號處理單元)
現代 FPGA 內建專用 DSP 切片,以加速密集算術運算。包含乘加(MAC)單元,用於快速算術運算。具備 DSP 功能的 FPGA 支援定點與浮點運算。
相較於使用 LUT(速度較慢且效率較低),DSP 區塊是專為速度設計的硬體電路。例如在音訊或視訊處理管線中,DSP 區塊可高速處理濾波與轉換。
5. 區塊 RAM(BRAM)
另一項關鍵特色是晶片內記憶體,通常稱為區塊 RAM(BRAM)。其分散於 FPGA 結構中,可配置為單埠或雙埠記憶體。容量從數 KB 到數 MB 不等,視 FPGA 系列而定。對於資料緩衝、查閱表儲存或 FIFO 實作非常有用。在影像緩衝、協定處理或數位濾波等應用中,BRAM 提供比外部 DRAM 更低延遲的記憶體,且更接近邏輯電路。
6. 時脈管理區塊
為確保 FPGA 內部所有元件同步運作,時脈管理至關重要。因此 FPGA 內建時脈管理電路,包含鎖相迴路(PLL)以維持頻率穩定,混合模式時脈管理器(MMCM)用於頻率分頻與倍頻,以及低偏移的時脈分配網路。FPGA 通常需要多個時脈供不同子系統使用(一個供 CPU 核心,另一個供高速 I/O)。時脈管理區塊讓這一切成為可能。
7. 硬式 IP 核心
雖然大多數 FPGA 資源可重新配置,現代 FPGA 亦整合硬式智慧財產(Hard IP)核心。這些是針對常見任務優化的固定功能區塊。
硬式 IP 範例:
- 高速收發器(SerDes)。
- DDR 記憶體控制器。
- PCI Express 介面。
- 乙太網路 MAC。
- 加密引擎。
相較於使用 LUT 實作(會消耗大量資源),硬式 IP 核心提供更佳效能與更低功耗,因其已完全優化。這些廣泛應用於數位設計,例如若要從感測器數位化取資料,需要 I2C、UART 或 SPI,在 FPGA 中這些皆以 IP 形式提供。
8. 配置記憶體
最後,讓 FPGA 具備現場可程式化能力的關鍵在於其配置記憶體。大多數 FPGA 使用基於 SRAM 的配置。上電時,FPGA 為空白狀態,必須從外部快閃記憶體或主處理器載入位元流。位元流定義:
- CLB 功能。
- 路由路徑。
- I/O 配置。
- DSP / BRAM 使用方式。
總結:
讓我們總結 FPGA 架構元件:
- CLB → 可程式邏輯功能。
- 互連結構 → 佈線高速公路。
- IOB → 外部通訊。
- DSP 區塊 → 高速數學單元。
- BRAM → 本地記憶體。
- 時脈管理器 → 穩定同步時序。
- 硬式 IP 核心 → 固定功能加速器。
- 配置記憶體 → 定義一切。
透過這些建構模組,工程師可在同一顆 FPGA 晶片上實現從簡單計數器到完整 CPU 與 AI 加速器的任何設計。
結論:
FPGA 不僅用於 VLSI,也在 DSP 與電源 IC 設計中扮演重要角色。由於其可重配置與平行處理能力,您可在 FPGA 內部實現任何類型的控制器。FPGA 讓設計師能建構客製化硬體架構;相比之下,微控制器僅限於循序指令處理。對初學者而言,理解 FPGA 架構就從上述八個元件開始。每個元件都有其獨特角色,共同構成一個靈活的數位遊樂場,供工程師揮灑創意。FPGA 用於彌合原型設計彈性與 ASIC 等級效能之間的落差。
持續學習
高效能 PCB 的 RF 電路設計指南
重點摘要 傳輸線效應:走線長度超過波長的十分之一時,必須嚴格控制 50 Ω 阻抗,以避免訊號反射。 保持回流路徑連續:走線正下方的接地平面必須完整連續,才能避免嚴重的電磁干擾(EMI)。 審慎選擇層壓板材:一般 2.4 GHz 應用可使用 FR-4;更高頻率則應升級採用 Rogers 或 PTFE 材料。 嚴格控制製造公差:導通孔電感及介電質變化都會影響阻抗,因此必須嚴格規範疊層結構。 當 PCB 走線不再像導線般運作時,RF 電路設計便由此開始。頻率超過數百 MHz 後,銅箔本身便具有阻抗、損耗及輻射特性。它成為需要設計的元件,而不再只是簡單繪製的連接線。原因在於波長。2.4 GHz Wi-Fi 訊號沿著 FR-4 微帶線傳播時,波長約為 70 mm,因此短短幾毫米的饋線已涵蓋相當比例的訊號週期。走線兩端的電壓不再相同。 圖 1:具有屏蔽無線電、50 Ω 饋線及導通孔圍欄的 RF PCB 每當走線寬度改變、出現導通孔或接地間隙時,部分訊號便會反射回訊號源。這就是為什麼使用相同原理圖製作的兩塊電路板,實際表現可能截然不同。本指南將介紹 RF 電路與傳統電路的差異,以及如何讓 RF PCB 維持可預......
SMA 連接器在 RF PCB 設計中的運作原理
重點摘要 聚焦訊號轉接處:訊號損耗發生在同軸結構轉換為平面走線的位置,而不是 SMA 連接器本體內部。 清除焊盤下方接地銅層:移除訊號轉接焊盤下方的接地平面,以控制電容並維持 50 歐姆阻抗。 接地導通孔應靠近連接器:將接地導通孔放在連接器接地腳旁,縮短回流路徑。 考慮製造公差:走線蝕刻及電路板厚度會直接改變轉接處的阻抗。 小心操作:連接時使用扭力扳手,頻率高於 6 GHz 時則應改用高頻板材。 SMA 連接器是一種具有螺紋的 50 歐姆同軸連接器,其本體很少是 RF PCB 的薄弱環節。真正決定效能的,通常是中心針腳接入電路板的短短幾毫米。在連接器內部,訊號以均勻環繞中心針腳的電磁場形式傳播;進入電路板後,電磁場必須轉變為接地平面上方的平面走線模式。每一次幾何形狀變化都會改變阻抗,因此部分訊號會產生反射。 圖 1:RF PCB 上的板邊式 SMA 連接器 針腳下方的焊盤比走線寬,因此會形成一個小電容。100 MHz 的訊號幾乎不受影響,但 6 GHz 的訊號則不然。本指南將說明 SMA 連接器的結構及其在 RF 系統中的功能,接著探討訊號轉接設計、接地導通孔、封裝焊盤、製造公差,以及 SMA 連......
ESP32 BLE 指南:選擇合適晶片並設計 PCB
重點摘要 ESP32 支援 BLE:大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),但 ESP32-S2 只支援 Wi-Fi,而 ESP32-P4 沒有內置無線電。原始 ESP32 另外支援藍牙經典,新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。 Wi-Fi 與 BLE 共存:Wi-Fi 和 BLE 共用同一個 2.4 GHz 無線電,並以交替方式使用。大量 Wi-Fi 活動可能降低 BLE 吞吐量或中斷掃描,因此兩項功能需要一起測試。 功耗:在保持 BLE 連接的輕睡眠期間,32.768 kHz 外部晶體可以大幅降低功耗。 天線位置:將 ESP32 模組的 PCB 天線放在電路板邊緣附近,最好讓天線伸出板邊。在指定天線禁佈區內避免放置銅箔、走線和元件,以免降低無線通訊距離。 大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),ESP32-S2 和 ESP32-P4 是例外。 選擇哪一款晶片,取決於專案的藍牙要求。原始 ESP32 支援藍牙經典,而 ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 等新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。如果需要透過編碼 PHY 實現更長通訊......
網口佈線一次到位:Ethernet PHY、磁性器件與 MDI 差動對佈局實操要點
工業控制閘道器、車載乙太網路、監控攝影機,百兆與千兆介面的出貨量以億計,但在電磁干擾(EMI)輻射超標的改善案件,以及鏈路反覆斷線與重連的客訴中,網路介面佈線問題始終占有一定比例。許多設計在實體層(PHY)晶片部分直接沿用參考電路,到了磁性元件周邊卻開始憑經驗處理,任意分割接地平面,直到認證實驗室的輻射測試不合格,才回頭檢查設計。 乙太網路介面在實體結構上可分為三個區段:PHY 晶片、磁性元件(網路變壓器)與 RJ45 連接器。前兩個區段之間使用 RMII 或 RGMII 並行介面,後兩個區段之間則是四對 100 Ω 的媒體相依介面(MDI)差動線。先釐清三個區段的分工與設計限制,比事後使用頻譜分析儀尋找干擾源更有效率。 一、三區段架構與佈線限制 PHY 至變壓器這個區段使用並行介面,訊號頻率為 50~125 MHz。佈線要求是縮短走線、保持等長,並遠離電源與晶體振盪器區域,訊號源端的串聯電阻不可省略。變壓器區段負責隔離與共模抑制,中心抽頭的接法由 PHY 類型決定,下方接地平面必須保持完整,禁止挖空或跨越平面分割佈線。變壓器至 RJ45 之間使用四對 100 Ω 差動線,必須保持嚴格對稱,單段走......
32GT/s 訊號完整性攻關:PCIe 5.0 PCB 佈線與過孔殘樁處理
隨著人工智慧(AI)伺服器與高速儲存需求增加,PCIe 5.0 每通道速率提升至 32 GT/s,單通道雙向頻寬為 64 Gbps。不少團隊直接套用 PCIe 4.0 的佈線經驗,收到電路板並進行測試後,才發現眼圖閉合、誤碼率升高。重新進行模擬分析,才發現問題來自累積的設計細節:阻抗偏差、玻纖效應與過孔殘樁,每一項單獨看都未必致命,但在 16 GHz 奈奎斯特頻率下疊加,就可能使鏈路失效。 PCIe 5.0 仍採用不歸零(NRZ)調變與 128b/130b 編碼,但 32 GT/s 意味著訊號邊緣更快、通道損耗預算更緊。官方規範提供整條通道約 36 dB 的損耗餘量,連接器、線纜與重定時器占用大部分預算,留給 PCB 走線的份額並不多。32 GT/s PCB 佈線的成敗,從疊構選型時就已奠定基礎。 注意事項 PCIe 5.0 的 32 GT/s 速率對 PCB 通道損耗、阻抗公差、玻纖編織效應與過孔殘樁都更加敏感。設計必須涵蓋疊構、佈線、背鑽與量產驗證,建立完整的驗證與改善流程。 一、差動對佈線核心參數 PCIe 差動對的阻抗以 100 Ω 為目標設計,量產管控公差建議控制在 ±8% 以內,而不是......
優化電源網路以實現穩定且高效能的高效能 PCB 設計
重點摘要 電源網路作為系統:由平面、覆銅、走線及過孔組成的完整銅網路,用於提供乾淨、穩定的電壓。 控制 IR 壓降:銅阻會造成電壓下降。使用較寬走線、完整覆銅或較厚銅箔(2 oz 以上),將電壓維持在容差範圍內。 縮小迴路面積:將去耦電容靠近電源腳位,並使用短而寬的走線,以應對快速瞬態電流。 按需增加過孔:單個 0.3 mm 過孔只能承載約 1 至 2 A。高電流路徑需要多個縫合過孔組成的並聯陣列。 DFM 不可忽視:透過可靠製造商驗證銅厚、蝕刻及層疊,確保設計符合實際製造條件。 曾經有一塊電路板在負載下突然掉電,我一度以為所有問題都源於電源,但事實並非如此。我測試了穩壓器、更換了電容,甚至檢查了工作台電源。最後發現,問題是一條只有 0.3 mm 寬、橫跨半塊板的細走線:它將 5 V 電源送到負載,途中損失接近 200 mV。這次經歷令我至今難忘。電源網路絕不只是「承載電壓的導線」;它是由平面、覆銅、走線及過孔構成的完整銅結構,用來將電源軌傳送到所有需要它的元件。 如果不認真處理,就會出現電壓下陷及噪聲,以及最令人難以排查的故障類型。本文將討論我現今如何看待電源網路:它們是甚麼、為甚麼在密集多電壓......