在 PCB 上設計天線:從初學者到進階的完整指南
1 分鐘
- 認識 PCB 天線
- PCB 天線的類型
- 4. PCB 天線設計基礎
- 6. 初學者設計步驟
- 設計範例:2.4 GHz PCB 天線
- PCB 天線設計最佳實踐
- 進階概念(簡介)
- 結語:
- 常見問題:
在無線連接普及的今日,體積小、價格親民且可靠的天線需求前所未見。天線是電磁波原理的實體實踐,能為各種無線應用收發訊號。儘管相關理論與實驗研究眾多,實際商品化並廣泛採用的設計卻寥寥無幾。
在各種選擇中,印刷電路板(PCB)天線已成為現代裝置的實用方案。將天線直接嵌入電路板,可縮小系統尺寸、降低成本,並省去外部天線模組。這種整合特性使 PCB 天線特別適用於 Wi-Fi 系統、IoT 與 BLE 模組及穿戴式裝置等小型電子產品。本指南將介紹PCB 天線的基礎知識、各種類型、設計考量、最佳實踐,以及進階主題,助您提升天線設計技能。
認識 PCB 天線
PCB 天線是在電路板上形成的金屬走線,用於收發電磁訊號,並設計成在特定頻率或頻段諧振,使裝置得以無線通訊。
PCB 天線的主要優點:
- 低成本(無需額外製程,僅需 PCB 蝕刻)
- 體積小且易整合
- 高可靠性(無活動或可拆零件)
- 可依應用需求客製
然而,PCB 天線對佈局、接地層與零件擺放相當敏感,需謹慎設計。
PCB 天線的類型
1)倒 F 天線(IFA)
最受歡迎的小型天線之一,彎折結構可節省空間,適用於單頻段,常見於藍牙、Wi-Fi 與行動裝置。體積小、易匹配,但頻寬窄。
紅色:頂層 藍色:底層
注意:上圖白色區域內的 PCB 底層不可鋪銅。
2)蛇形天線
將較長導電路徑折疊成較小面積,適用於 PCB 空間有限但需維持電氣長度的場合。
3)單極與雙極天線
- 單極:單一導體對應接地層。
- 雙極:兩導體朝相反方向延伸。
兩者差異主要在接地層,結構簡單易調,但面積較蛇形大。
4)環形天線
- 導電環結構,輻射磁場。
- 適用於 NFC 與 RFID。
環形天線符號:
優點:短距離效率高。
缺點:不適合遠距。
3.5 貼片天線
- 金屬貼片與接地層間以介質隔開的平面結構。
- 常用於 GPS。
優點:指向性輻射、體積小。
缺點:頻寬窄。
快速比較表:
4. PCB 天線設計基礎
著手設計前,需先了解影響性能的主要因素。
1. 諧振頻率
天線應在所需頻率附近諧振,由電氣長度決定,受以下因素影響:
- 走線長度
- PCB 介電常數(εr)
- 天線幾何形狀
2. 阻抗匹配
多數 RF 電路以 50 Ω 特性阻抗 運作,不匹配會造成反射、降低效率。可透過以下方式匹配:
- 匹配網路(電容、電感)
- 調整走線尺寸
- 微調接地層
3. 接地層
PCB 天線效率與接地層尺寸及幾何形狀密切相關。
- 過小:效率降低
- 過大:頻率偏移
- 天線下方不可有切割或貫穿孔
4. 基板材質
FR-4 最常用;若頻率高於 3 GHz,建議選用 Rogers 等低損耗板材,以減少衰減並保持介電特性穩定。
5. 走線寬度與形狀
走線寬度 影響阻抗與電流分布,可透過計算工具或 ADS、CST 等模擬軟體決定最佳幾何。
6. 初學者設計步驟
步驟 1:確認需求
- 運作頻率
- 頻寬
- 可用空間
- 法規要求
步驟 2:選擇天線類型
依應用與空間挑選最合適的幾何。
步驟 3:選板材
一般應用可用 FR-4,高頻設計則選 Rogers 或同級材料。
步驟 4:初步佈線
依計算長度繪製天線形狀。
步驟 5:加入接地層與饋線
天線周圍淨空,饋線依 RF 設計規範佈線。
步驟 6:模擬
用電磁模擬工具驗證性能。
步驟 7:打樣與測試
以 VNA 量測並調整。
設計範例:2.4 GHz PCB 天線
假設我們要為 IoT 裝置設計藍牙天線。
1)設定頻率
- 目標 2.4 GHz(Wi-Fi / 藍牙頻段)。
- 約需 31 mm(λ/4)。
- λ = c/f = 3×10⁸/2.4×10⁹ = 125 mm。
2)選擇類型
常見選擇:
- 倒 F 天線(IFA)
- 蛇形單極
- 印刷雙極
此處選 IFA,體積小、BLE/Wi-Fi 常用且易匹配。
3)計算初始尺寸
- 長度 ≈ λ/4 = 31 mm,因 FR4(εr=4.2)可再短。
- 有效長度約 15–20 mm,視佈局而定。
- 線寬 1–2 mm,兼顧機械強度。
4)於 PCB 工具繪製
- 將天線擺放於板邊以利輻射。
- 自 RF IC/連接器拉出 50 Ω 饋線(1.6 mm FR4 上約 1.2 mm)。
- 預留匹配網路(2–3 焊盤,先焊 0 Ω,後續替換 L/C)。
5)接地與淨空
- 饋線下方保留接地,天線下方淨空。
- 天線周圍淨空 5–10 mm 以提升效率。
6)調諧
- 以 VNA 量測原型。
- 微調長度、修剪銅箔或更換 L/C。
完成天線佈局後,將 Gerber 上傳至 JLCPCB,數分鐘即可線上報價,快速取得實物驗證。
PCB 天線設計最佳實踐
1. 天線區域淨空:天線下方及周圍勿擺放零件、走線或銅箔。
2. 注意饋線:RF 饋線需控制阻抗(通常 50 Ω)。
3. 優化接地層:RF 電路下方鋪地,天線輻射區下方淨空。
4. 調諧與原型:預留測試焊盤與匹配元件,便於實測調整。
5. 遠離雜訊源:與高速數位線及開關電源保持距離,避免干擾。
6. 製作前模擬:先用電磁模擬工具確認設計再下單。
進階概念(簡介)
- MIMO 天線設計-Wi-Fi 6 與 5G 多通道平行資料流。
- 波束成形-調幅調相以集中能量。
- 多頻天線-單一結構涵蓋多頻段。
- 天線分集-多組天線提升多路徑環境可靠度。
這些議題需深入了解 S 參數、RF 模擬與高階疊構。
結語:
PCB 天線是現代無線裝置的關鍵,提供小巧、可靠且經濟的通訊方案。設計時需嚴謹佈局、實測並掌握RF 原理。無論初學者學習單極與 IFA,或進階探索波束成形,精通 PCB 天線設計將開啟無限創新可能。
常見問題:
1. 設計 PCB 天線時需考慮哪些因素?
關鍵因素包括:
- 運作頻率與目標頻寬
- 天線類型(單極、雙極、貼片、倒 F 等)
- PCB 材料與介電常數(Dk)
- 接地層尺寸與形狀
- 阻抗匹配與饋線設計
- 淨空區以降低干擾 這些皆直接影響性能、效率與訊號強度。
2. 最常見的 PCB 天線類型有哪些?
常見類型:
- 單極天線-簡單小巧
- 雙極天線-輻射圖對稱
- 貼片天線-廣用於 GPS、Wi-Fi、IoT
- 倒 F 天線(IFA/PIFA)-省空間且多功能
- 蛇形天線-適合空間受限設計 選擇取決於應用、尺寸限制與頻率。
3. PCB 材料特性如何影響天線性能?
材料決定介電常數(Dk)、損耗角與厚度,進而影響傳播與效率。
- FR4 成本低,但高頻一致性較差。
- Rogers 或 PTFE 基材在高頻表現更佳,可減損耗並提高效率。
4. 如何確保阻抗匹配?
良好匹配可降低反射並提升功率傳輸,方法包括:
- 調整饋線寬長
- 加入匹配電容/電感
- 使用短截線或平衡器
- 以 RF 工具模擬與測試 理想天線在工作頻率之反射損耗(S11)應低於 -10 dB。
5. JLCPCB 可生產 RF/天線 PCB 嗎?
可以。JLCPCB 提供高品質 RF/天線 PCB 製造,含 Rogers 等高頻材料,具精密線寬、阻抗控制與快速打樣,從概念到量產皆可支援。
持續學習
高效能 PCB 的 RF 電路設計指南
重點摘要 傳輸線效應:走線長度超過波長的十分之一時,必須嚴格控制 50 Ω 阻抗,以避免訊號反射。 保持回流路徑連續:走線正下方的接地平面必須完整連續,才能避免嚴重的電磁干擾(EMI)。 審慎選擇層壓板材:一般 2.4 GHz 應用可使用 FR-4;更高頻率則應升級採用 Rogers 或 PTFE 材料。 嚴格控制製造公差:導通孔電感及介電質變化都會影響阻抗,因此必須嚴格規範疊層結構。 當 PCB 走線不再像導線般運作時,RF 電路設計便由此開始。頻率超過數百 MHz 後,銅箔本身便具有阻抗、損耗及輻射特性。它成為需要設計的元件,而不再只是簡單繪製的連接線。原因在於波長。2.4 GHz Wi-Fi 訊號沿著 FR-4 微帶線傳播時,波長約為 70 mm,因此短短幾毫米的饋線已涵蓋相當比例的訊號週期。走線兩端的電壓不再相同。 圖 1:具有屏蔽無線電、50 Ω 饋線及導通孔圍欄的 RF PCB 每當走線寬度改變、出現導通孔或接地間隙時,部分訊號便會反射回訊號源。這就是為什麼使用相同原理圖製作的兩塊電路板,實際表現可能截然不同。本指南將介紹 RF 電路與傳統電路的差異,以及如何讓 RF PCB 維持可預......
SMA 連接器在 RF PCB 設計中的運作原理
重點摘要 聚焦訊號轉接處:訊號損耗發生在同軸結構轉換為平面走線的位置,而不是 SMA 連接器本體內部。 清除焊盤下方接地銅層:移除訊號轉接焊盤下方的接地平面,以控制電容並維持 50 歐姆阻抗。 接地導通孔應靠近連接器:將接地導通孔放在連接器接地腳旁,縮短回流路徑。 考慮製造公差:走線蝕刻及電路板厚度會直接改變轉接處的阻抗。 小心操作:連接時使用扭力扳手,頻率高於 6 GHz 時則應改用高頻板材。 SMA 連接器是一種具有螺紋的 50 歐姆同軸連接器,其本體很少是 RF PCB 的薄弱環節。真正決定效能的,通常是中心針腳接入電路板的短短幾毫米。在連接器內部,訊號以均勻環繞中心針腳的電磁場形式傳播;進入電路板後,電磁場必須轉變為接地平面上方的平面走線模式。每一次幾何形狀變化都會改變阻抗,因此部分訊號會產生反射。 圖 1:RF PCB 上的板邊式 SMA 連接器 針腳下方的焊盤比走線寬,因此會形成一個小電容。100 MHz 的訊號幾乎不受影響,但 6 GHz 的訊號則不然。本指南將說明 SMA 連接器的結構及其在 RF 系統中的功能,接著探討訊號轉接設計、接地導通孔、封裝焊盤、製造公差,以及 SMA 連......
ESP32 BLE 指南:選擇合適晶片並設計 PCB
重點摘要 ESP32 支援 BLE:大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),但 ESP32-S2 只支援 Wi-Fi,而 ESP32-P4 沒有內置無線電。原始 ESP32 另外支援藍牙經典,新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。 Wi-Fi 與 BLE 共存:Wi-Fi 和 BLE 共用同一個 2.4 GHz 無線電,並以交替方式使用。大量 Wi-Fi 活動可能降低 BLE 吞吐量或中斷掃描,因此兩項功能需要一起測試。 功耗:在保持 BLE 連接的輕睡眠期間,32.768 kHz 外部晶體可以大幅降低功耗。 天線位置:將 ESP32 模組的 PCB 天線放在電路板邊緣附近,最好讓天線伸出板邊。在指定天線禁佈區內避免放置銅箔、走線和元件,以免降低無線通訊距離。 大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),ESP32-S2 和 ESP32-P4 是例外。 選擇哪一款晶片,取決於專案的藍牙要求。原始 ESP32 支援藍牙經典,而 ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 等新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。如果需要透過編碼 PHY 實現更長通訊......
網口佈線一次到位:Ethernet PHY、磁性器件與 MDI 差動對佈局實操要點
工業控制閘道器、車載乙太網路、監控攝影機,百兆與千兆介面的出貨量以億計,但在電磁干擾(EMI)輻射超標的改善案件,以及鏈路反覆斷線與重連的客訴中,網路介面佈線問題始終占有一定比例。許多設計在實體層(PHY)晶片部分直接沿用參考電路,到了磁性元件周邊卻開始憑經驗處理,任意分割接地平面,直到認證實驗室的輻射測試不合格,才回頭檢查設計。 乙太網路介面在實體結構上可分為三個區段:PHY 晶片、磁性元件(網路變壓器)與 RJ45 連接器。前兩個區段之間使用 RMII 或 RGMII 並行介面,後兩個區段之間則是四對 100 Ω 的媒體相依介面(MDI)差動線。先釐清三個區段的分工與設計限制,比事後使用頻譜分析儀尋找干擾源更有效率。 一、三區段架構與佈線限制 PHY 至變壓器這個區段使用並行介面,訊號頻率為 50~125 MHz。佈線要求是縮短走線、保持等長,並遠離電源與晶體振盪器區域,訊號源端的串聯電阻不可省略。變壓器區段負責隔離與共模抑制,中心抽頭的接法由 PHY 類型決定,下方接地平面必須保持完整,禁止挖空或跨越平面分割佈線。變壓器至 RJ45 之間使用四對 100 Ω 差動線,必須保持嚴格對稱,單段走......
32GT/s 訊號完整性攻關:PCIe 5.0 PCB 佈線與過孔殘樁處理
隨著人工智慧(AI)伺服器與高速儲存需求增加,PCIe 5.0 每通道速率提升至 32 GT/s,單通道雙向頻寬為 64 Gbps。不少團隊直接套用 PCIe 4.0 的佈線經驗,收到電路板並進行測試後,才發現眼圖閉合、誤碼率升高。重新進行模擬分析,才發現問題來自累積的設計細節:阻抗偏差、玻纖效應與過孔殘樁,每一項單獨看都未必致命,但在 16 GHz 奈奎斯特頻率下疊加,就可能使鏈路失效。 PCIe 5.0 仍採用不歸零(NRZ)調變與 128b/130b 編碼,但 32 GT/s 意味著訊號邊緣更快、通道損耗預算更緊。官方規範提供整條通道約 36 dB 的損耗餘量,連接器、線纜與重定時器占用大部分預算,留給 PCB 走線的份額並不多。32 GT/s PCB 佈線的成敗,從疊構選型時就已奠定基礎。 注意事項 PCIe 5.0 的 32 GT/s 速率對 PCB 通道損耗、阻抗公差、玻纖編織效應與過孔殘樁都更加敏感。設計必須涵蓋疊構、佈線、背鑽與量產驗證,建立完整的驗證與改善流程。 一、差動對佈線核心參數 PCIe 差動對的阻抗以 100 Ω 為目標設計,量產管控公差建議控制在 ±8% 以內,而不是......
優化電源網路以實現穩定且高效能的高效能 PCB 設計
重點摘要 電源網路作為系統:由平面、覆銅、走線及過孔組成的完整銅網路,用於提供乾淨、穩定的電壓。 控制 IR 壓降:銅阻會造成電壓下降。使用較寬走線、完整覆銅或較厚銅箔(2 oz 以上),將電壓維持在容差範圍內。 縮小迴路面積:將去耦電容靠近電源腳位,並使用短而寬的走線,以應對快速瞬態電流。 按需增加過孔:單個 0.3 mm 過孔只能承載約 1 至 2 A。高電流路徑需要多個縫合過孔組成的並聯陣列。 DFM 不可忽視:透過可靠製造商驗證銅厚、蝕刻及層疊,確保設計符合實際製造條件。 曾經有一塊電路板在負載下突然掉電,我一度以為所有問題都源於電源,但事實並非如此。我測試了穩壓器、更換了電容,甚至檢查了工作台電源。最後發現,問題是一條只有 0.3 mm 寬、橫跨半塊板的細走線:它將 5 V 電源送到負載,途中損失接近 200 mV。這次經歷令我至今難忘。電源網路絕不只是「承載電壓的導線」;它是由平面、覆銅、走線及過孔構成的完整銅結構,用來將電源軌傳送到所有需要它的元件。 如果不認真處理,就會出現電壓下陷及噪聲,以及最令人難以排查的故障類型。本文將討論我現今如何看待電源網路:它們是甚麼、為甚麼在密集多電壓......