眼圖在高速 PCB 設計中的角色
1 分鐘
在高速 PCB 設計中,訊號完整性至關重要。隨著數位裝置的頻率不斷提高,我們必須確保高速 PCB 上各元件之間的可靠通訊。評估高速設計訊號完整性最有效的工具之一便是眼圖。它可用來評估通道雜訊、色散與符號間干擾對基頻脈衝傳輸系統效能的綜合影響。
眼圖以視覺化方式呈現數位訊號的效能,讓工程師能夠評估雜訊、抖動與時序錯誤等因素。從數學角度來看,眼圖是訊號機率密度函數(PDF)的可視化結果。眼圖中「眼睛」睜得越開,代表訊號失真越小。本文將探討眼圖在高速 PCB 設計中的角色、其重要性,以及如何藉由眼圖改善訊號完整性。
訊號的符號間干擾
符號間干擾(ISI)是指連續訊號因訊號完整性問題而互相干擾的現象。這些訊號可能在頻域或時域上無法區分,兩者無法同時成立,因而產生 ISI(由其他元件引起的非預期雜訊)。此外,我們現已具備在時域零交叉點取樣等技術,可減輕 ISI 的影響。
理想上,我們希望訊號零失真、零抖動、零脈衝擴散與零振幅雜訊,也就是輸出訊號與輸入訊號完全一致。能夠觀察到這一點,正是眼圖成為訊號完整性核心工具的原因。
眼圖的關鍵組成
眼圖是透過在不同時間點重複取樣數位訊號所繪製的圖形。當訊號軌跡疊加在示波器或模擬工具上時,會形成類似眼睛的圖案,「眼圖」一詞即源於此。
「眼睛」由訊號的上升與下降邊緣交疊而成。常見的迷思是「高速電路擁有高頻時脈」,實際上高速訊號取決於上升與下降時間。眼圖可提供以下關鍵資訊:
- 眼高:代表訊號雜訊比,顯示訊號區分高與低邏輯位準的能力。
- 眼寬: 反映時序裕量(抖動),顯示訊號在精確時序區間被取樣的能力。
- 眼開度:指眼睛形狀的整體清晰度,表示訊號接收的可用裕量。眼睛越開,訊號品質越好。
從眼圖計算的指標
這些圖表透過繪製通道接收端量測到的訊號位準,顯示位元流在不同位準間的切換。可從眼圖擷取的資訊包括:
- 訊號位準雜訊
- 邊緣轉換雜訊(抖動)
- 偏移
- 工作週期失真
- 位元錯誤率
訊號位準變異:可清楚觀察訊號位準的波動,通常受時序抖動與隨機雜訊影響,阻抗不匹配也會導致位準變化。
平均上升/下降時間: 為平均 90% 至 10% 位準間的時間,反映通道響應與系統雜訊。強反射、雜訊或 ISI 可能導致上升/下降時間不均,甚至出現平台或顯著變化。
平均符號持續時間: 為連續訊號交叉點中點之間的區間。
位元錯誤率(BER): 透過比較邏輯閾值與眼圖中的接收位元,可估算 BER。理想值可低至 10⁻¹² 或更低。
這些是從模擬與量測眼圖中可辨識的主要指標,同樣適用於單端與差分通道。
如何讀取眼圖
眼圖呈現訊號在不同電壓位準間轉換的統計資料,可量測因 ISI、串擾與驅動器 I/O 電源軌抖動所產生的接收端雜訊。常用的判讀指標是遮罩或眼開度。眼開度越大,代表訊號失真與抖動越小;眼開度越小,則表示存在抖動或雜訊。其他主要解讀因素包括:
- 垂直眼開度: 代表電壓裕量。眼高越大,訊號位準越明確;垂直開度越小,訊號雜訊比越低。
- 水平眼開度: 反映時序裕量。水平開度越寬,取樣時間越充裕;過窄則可能導致時序錯誤。
- 交叉點:訊號在眼圖中心交叉的位置,可協助辨識時脈偏移等時序問題。
- 雜訊與抖動: 邊緣偏離理想位置即為抖動(時序變異)與雜訊,兩者都會降低訊號完整性。
眼圖對高速 PCB 設計的重要性
在高速設計中,數位訊號必須清楚區分邏輯高(1)與低(0)。雜訊、干擾與抖動會扭曲訊號導致錯誤,這些問題在上升/下降時間較短的高速設計中更常見。
眼寬過窄是時序抖動的明確指標,可協助工程師解決 PCB 佈線中的時脈偏移或訊號延遲問題。串擾產生的訊號干擾會降低品質,使邏輯位準難以區分,眼圖可透過突顯失真區域來偵測此問題。
優化 PCB 佈線:工程師可在設計階段透過模擬眼圖來微調與優化高速 PCB 佈線。高速 PCB 設計主要包含以下兩種模擬類型。
高速設計中的模擬類型
眼圖通常使用示波器或訊號完整性模擬工具產生,在 PCB 設計中常用於佈線前與佈線後模擬,以預測並驗證訊號效能。
佈線前模擬:在定稿前,工程師可根據原理圖、預估走線長度與佈線參數模擬訊號效能,此階段的眼圖可預覽設計在實際條件下的表現。
佈線後分析:PCB 製作完成後,可用示波器擷取即時訊號並產生眼圖,與模擬結果比對,找出差異或需優化之處。
改善眼圖的 PCB 設計技巧
為確保眼圖清晰開啟並維持訊號完整性,可參考以下建議:
1) 阻抗控制: 依設計需求控制走線寬度與間距,維持正確阻抗。參閱完整指南了解阻抗不匹配對訊號的影響。
2) 縮短走線與減少貫孔:避免不必要的貫孔與過長走線,以減少延遲與訊號衰減。
3) 訊號完整性:採用適當的差動對走線,降低偏移並維持訊號同步。
4) 適當去耦合: 實施穩固的接地與去耦合策略,降低雜訊與串擾。
5) 電源與地回歸平面:設計低阻抗電源平面,並策略性使用去耦合電容,確保電源完整性。
結論
眼圖是高速 PCB 設計中不可或缺的工具,能清晰呈現訊號品質與完整性。透過眼圖評估與優化設計,可及早發現潛在問題,確保可靠傳輸,並提升整體效能。妥善運用眼圖,工程師能在速度、可靠性與可製造性之間取得平衡,使現代電子設備即使在最嚴苛的應用中也能正常運作。
眼圖是電子領域的強大工具,可為通訊系統的數位訊號品質與完整性提供寶貴見解。無論您是業餘愛好者還是經驗豐富的專業人士,學會解讀眼圖都是必備技能。善用眼圖資訊,工程師就能更精準、高效地設計、優化與排除通訊系統的問題。
持續學習
高效能 PCB 的 RF 電路設計指南
重點摘要 傳輸線效應:走線長度超過波長的十分之一時,必須嚴格控制 50 Ω 阻抗,以避免訊號反射。 保持回流路徑連續:走線正下方的接地平面必須完整連續,才能避免嚴重的電磁干擾(EMI)。 審慎選擇層壓板材:一般 2.4 GHz 應用可使用 FR-4;更高頻率則應升級採用 Rogers 或 PTFE 材料。 嚴格控制製造公差:導通孔電感及介電質變化都會影響阻抗,因此必須嚴格規範疊層結構。 當 PCB 走線不再像導線般運作時,RF 電路設計便由此開始。頻率超過數百 MHz 後,銅箔本身便具有阻抗、損耗及輻射特性。它成為需要設計的元件,而不再只是簡單繪製的連接線。原因在於波長。2.4 GHz Wi-Fi 訊號沿著 FR-4 微帶線傳播時,波長約為 70 mm,因此短短幾毫米的饋線已涵蓋相當比例的訊號週期。走線兩端的電壓不再相同。 圖 1:具有屏蔽無線電、50 Ω 饋線及導通孔圍欄的 RF PCB 每當走線寬度改變、出現導通孔或接地間隙時,部分訊號便會反射回訊號源。這就是為什麼使用相同原理圖製作的兩塊電路板,實際表現可能截然不同。本指南將介紹 RF 電路與傳統電路的差異,以及如何讓 RF PCB 維持可預......
SMA 連接器在 RF PCB 設計中的運作原理
重點摘要 聚焦訊號轉接處:訊號損耗發生在同軸結構轉換為平面走線的位置,而不是 SMA 連接器本體內部。 清除焊盤下方接地銅層:移除訊號轉接焊盤下方的接地平面,以控制電容並維持 50 歐姆阻抗。 接地導通孔應靠近連接器:將接地導通孔放在連接器接地腳旁,縮短回流路徑。 考慮製造公差:走線蝕刻及電路板厚度會直接改變轉接處的阻抗。 小心操作:連接時使用扭力扳手,頻率高於 6 GHz 時則應改用高頻板材。 SMA 連接器是一種具有螺紋的 50 歐姆同軸連接器,其本體很少是 RF PCB 的薄弱環節。真正決定效能的,通常是中心針腳接入電路板的短短幾毫米。在連接器內部,訊號以均勻環繞中心針腳的電磁場形式傳播;進入電路板後,電磁場必須轉變為接地平面上方的平面走線模式。每一次幾何形狀變化都會改變阻抗,因此部分訊號會產生反射。 圖 1:RF PCB 上的板邊式 SMA 連接器 針腳下方的焊盤比走線寬,因此會形成一個小電容。100 MHz 的訊號幾乎不受影響,但 6 GHz 的訊號則不然。本指南將說明 SMA 連接器的結構及其在 RF 系統中的功能,接著探討訊號轉接設計、接地導通孔、封裝焊盤、製造公差,以及 SMA 連......
ESP32 BLE 指南:選擇合適晶片並設計 PCB
重點摘要 ESP32 支援 BLE:大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),但 ESP32-S2 只支援 Wi-Fi,而 ESP32-P4 沒有內置無線電。原始 ESP32 另外支援藍牙經典,新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。 Wi-Fi 與 BLE 共存:Wi-Fi 和 BLE 共用同一個 2.4 GHz 無線電,並以交替方式使用。大量 Wi-Fi 活動可能降低 BLE 吞吐量或中斷掃描,因此兩項功能需要一起測試。 功耗:在保持 BLE 連接的輕睡眠期間,32.768 kHz 外部晶體可以大幅降低功耗。 天線位置:將 ESP32 模組的 PCB 天線放在電路板邊緣附近,最好讓天線伸出板邊。在指定天線禁佈區內避免放置銅箔、走線和元件,以免降低無線通訊距離。 大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),ESP32-S2 和 ESP32-P4 是例外。 選擇哪一款晶片,取決於專案的藍牙要求。原始 ESP32 支援藍牙經典,而 ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 等新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。如果需要透過編碼 PHY 實現更長通訊......
網口佈線一次到位:Ethernet PHY、磁性器件與 MDI 差動對佈局實操要點
工業控制閘道器、車載乙太網路、監控攝影機,百兆與千兆介面的出貨量以億計,但在電磁干擾(EMI)輻射超標的改善案件,以及鏈路反覆斷線與重連的客訴中,網路介面佈線問題始終占有一定比例。許多設計在實體層(PHY)晶片部分直接沿用參考電路,到了磁性元件周邊卻開始憑經驗處理,任意分割接地平面,直到認證實驗室的輻射測試不合格,才回頭檢查設計。 乙太網路介面在實體結構上可分為三個區段:PHY 晶片、磁性元件(網路變壓器)與 RJ45 連接器。前兩個區段之間使用 RMII 或 RGMII 並行介面,後兩個區段之間則是四對 100 Ω 的媒體相依介面(MDI)差動線。先釐清三個區段的分工與設計限制,比事後使用頻譜分析儀尋找干擾源更有效率。 一、三區段架構與佈線限制 PHY 至變壓器這個區段使用並行介面,訊號頻率為 50~125 MHz。佈線要求是縮短走線、保持等長,並遠離電源與晶體振盪器區域,訊號源端的串聯電阻不可省略。變壓器區段負責隔離與共模抑制,中心抽頭的接法由 PHY 類型決定,下方接地平面必須保持完整,禁止挖空或跨越平面分割佈線。變壓器至 RJ45 之間使用四對 100 Ω 差動線,必須保持嚴格對稱,單段走......
32GT/s 訊號完整性攻關:PCIe 5.0 PCB 佈線與過孔殘樁處理
隨著人工智慧(AI)伺服器與高速儲存需求增加,PCIe 5.0 每通道速率提升至 32 GT/s,單通道雙向頻寬為 64 Gbps。不少團隊直接套用 PCIe 4.0 的佈線經驗,收到電路板並進行測試後,才發現眼圖閉合、誤碼率升高。重新進行模擬分析,才發現問題來自累積的設計細節:阻抗偏差、玻纖效應與過孔殘樁,每一項單獨看都未必致命,但在 16 GHz 奈奎斯特頻率下疊加,就可能使鏈路失效。 PCIe 5.0 仍採用不歸零(NRZ)調變與 128b/130b 編碼,但 32 GT/s 意味著訊號邊緣更快、通道損耗預算更緊。官方規範提供整條通道約 36 dB 的損耗餘量,連接器、線纜與重定時器占用大部分預算,留給 PCB 走線的份額並不多。32 GT/s PCB 佈線的成敗,從疊構選型時就已奠定基礎。 注意事項 PCIe 5.0 的 32 GT/s 速率對 PCB 通道損耗、阻抗公差、玻纖編織效應與過孔殘樁都更加敏感。設計必須涵蓋疊構、佈線、背鑽與量產驗證,建立完整的驗證與改善流程。 一、差動對佈線核心參數 PCIe 差動對的阻抗以 100 Ω 為目標設計,量產管控公差建議控制在 ±8% 以內,而不是......
優化電源網路以實現穩定且高效能的高效能 PCB 設計
重點摘要 電源網路作為系統:由平面、覆銅、走線及過孔組成的完整銅網路,用於提供乾淨、穩定的電壓。 控制 IR 壓降:銅阻會造成電壓下降。使用較寬走線、完整覆銅或較厚銅箔(2 oz 以上),將電壓維持在容差範圍內。 縮小迴路面積:將去耦電容靠近電源腳位,並使用短而寬的走線,以應對快速瞬態電流。 按需增加過孔:單個 0.3 mm 過孔只能承載約 1 至 2 A。高電流路徑需要多個縫合過孔組成的並聯陣列。 DFM 不可忽視:透過可靠製造商驗證銅厚、蝕刻及層疊,確保設計符合實際製造條件。 曾經有一塊電路板在負載下突然掉電,我一度以為所有問題都源於電源,但事實並非如此。我測試了穩壓器、更換了電容,甚至檢查了工作台電源。最後發現,問題是一條只有 0.3 mm 寬、橫跨半塊板的細走線:它將 5 V 電源送到負載,途中損失接近 200 mV。這次經歷令我至今難忘。電源網路絕不只是「承載電壓的導線」;它是由平面、覆銅、走線及過孔構成的完整銅結構,用來將電源軌傳送到所有需要它的元件。 如果不認真處理,就會出現電壓下陷及噪聲,以及最令人難以排查的故障類型。本文將討論我現今如何看待電源網路:它們是甚麼、為甚麼在密集多電壓......