解決高頻 PCB 設計中的佈線與疊層難題
1 分鐘
- 高頻 PCB 中的佈線挑戰:
- 高速訊號的手動佈線對比自動佈線
- 改進高頻 PCB 設計佈線的提示:
- 什麼是差分佈線?
- 設計中如何進行差分佈線?
- PCB 層中的銅灌注:
- 什麼是「訊號回流路徑」?
- 高頻 PCB 中的疊層問題
- 層疊排列如何有助於降低 EMI 問題?
- 高頻材料選擇
- 避免高頻干擾的提示?
- 模擬和測試:
- 什麼是測試耦合器?
- 常見問題:
高頻 PCB 的設計呈現獨特的挑戰,特別是在佈線和疊層結構配置方面。適當的規劃和執行對於確保訊號完整性和最佳效能至關重要。以下,我們探討常見的問題和應對策略。
訊號完整性主要涉及阻抗匹配。影響阻抗匹配的因素包括訊號源架構、輸出阻抗、微帶線特性阻抗、負載特性和拓樸結構。解決方案涉及終止和調整微帶線拓樸。高速設計更容易受到電磁干擾/電磁相容(EMI/EMC)影響,請參閱如何透過更好的佈局設計來改進您 PCB 的 EMI-EMC 效能。
高頻 PCB 中的佈線挑戰:
高頻電路對電磁干擾(EMI)和串音高度敏感,因此精確的佈線至關重要。不當的佈線可能導致訊號衰減、雜訊增加和功能問題。以下是一些解決方案:
• 阻抗控制:透過使用基於 PCB 材料和訊號頻率的適當微帶線寬度和間距,保持一致的微帶線特性阻抗。
• 最小化串音:將高速訊號微帶線保持分開,並使用差分對來降低雜訊。
• 避免訊號反射:為差分對匹配微帶線長度,並確保適當的終止。
• 減少過孔使用:限制過孔數量以防止訊號完整性損失和不必要的延遲。
高速訊號的手動佈線對比自動佈線
大多數進階 PCB 佈線軟體包括具有可配置限制的自動路由器,用於控制佈線方法和過孔數量。佈線引擎的功能和可用的限制在不同的 EDA 公司之間差異很大。例如,控制蛇形佈線(之字形)圖案或差分對之間的間距的能力可能有所不同。
這種可變性影響自動佈線的微帶線是否符合設計者的意圖。此外,手動調整的便利性與佈線引擎的功能密切相關,例如推動微帶線、過孔或甚至靠近銅灌注區域微帶線的能力。因此,選擇具有強大功能的佈線引擎是解決這些問題的關鍵。
改進高頻 PCB 設計佈線的提示:
1. 分離類比和數位部分:一般來說,分離數位和類比接地是正確的做法。重要的是確保訊號微帶線不會穿過分離的區域(隔離溝),並避免電源和訊號的過長回流路徑。
2. 晶體振盪器的佈線:晶體振盪器是類比正回饋振盪電路。為了產生穩定的振盪訊號,必須滿足環路增益和相位規格。這些振盪規格容易受到干擾,即使添加接地保護微帶線可能也無法完全隔離干擾。如果振盪器距離晶片太遠,接地平面的雜訊會影響正回饋振盪電路。因此,晶體振盪器必須盡可能靠近晶片放置。
3. 電磁干擾降低:基本原則是為 EMI 緩解而添加的電阻、電容或鐵氧體珠不應導致訊號的電氣特性不合規。最好優先使用佈線安排和 PCB 疊層技術來解決或減少 EMI 問題,例如在內部層上佈設高速訊號。電阻、電容或鐵氧體珠應作為最後手段,以最小化對訊號完整性的傷害。
什麼是差分佈線?
差分訊號傳輸(也稱為差分訊號)使用兩個完全相同且極性相反的訊號來傳輸一條資料。決定是基於兩個訊號之間的電壓差。為了確保兩個訊號完全一致,佈線必須保持平行度,具有統一的線寬和間距。
差分對佈線應適當接近並平行。間距影響差分特性阻抗(一個關鍵的設計參數)。平行度確保一致的差分特性阻抗。間距的變化可能導致差分特性阻抗不一致,影響訊號完整性和時序延遲。
設計中如何進行差分佈線?
差分對佈線需要兩個關鍵考慮:確保該對的微帶線長度相等,以及保持常數間距(由差分特性阻抗決定)的兩條微帶線之間。這些微帶線應保持平行。平行佈線可以透過兩種方式實現:同一層上並排或相鄰層上上下。並排方法更常用。
• 單一輸出的時鐘訊號的差分佈線:差分佈線只在訊號源和接收器都是差分訊號時才有意義。因此,不可能為單一輸出的時鐘訊號使用差分佈線。
• 匹配電阻的概念:在接收器的差分對之間通常添加匹配電阻。電阻值應匹配差分特性阻抗以改進訊號品質。
• 差分對之間的接地微帶線:一般來說,不應在差分訊號之間添加接地微帶線。這是因為差分訊號的主要優勢是它們的相互耦合,帶來磁通相消和雜訊免疫等好處。在中間添加接地微帶線會破壞耦合效應。
PCB 層中的銅灌注:
在大多數情況下,空白區域中的銅灌注連接到接地。然而,在高速訊號線附近灌注銅時,必須注意銅灌注與訊號線之間的距離,因為銅灌注可能略微降低微帶線的特性阻抗。此外,請確保銅灌注不會影響其他層的特性阻抗,例如在雙層微帶線配置中。
1. 電磁相容性(EMC):大面積的接地或電源銅灌注作為屏障。某些特殊的接地(如 PGND)提供保護功能。
2. PCB 製造要求:為了確保有效的電鍍或防止層壓過程中的變形,在微帶線較少的 PCB 層上灌注銅。
3. 訊號完整性要求:銅灌注為高頻數位訊號提供完整的回流路徑,並減少了直流網路微帶線的需求。它也用於散熱和滿足特殊元件安裝要求。
什麼是「訊號回流路徑」?
訊號回流路徑(也稱為回流電流)指電流流回驅動器的路徑。在高速數位訊號傳輸中,訊號從驅動器沿著 PCB 傳輸線傳到負載,然後從負載透過最短路徑經由接地或電源層返回到驅動器。這個返回訊號稱為訊號回流路徑。
Johnson 博士在他的著作中解釋道,高頻訊號傳輸本質上是傳輸線與直流層之間充電介電電容的過程。訊號完整性(SI)分析檢查這個場域的電磁特性及其耦合。
高頻 PCB 中的疊層問題
對於 4 層板,將自由焊盤或過孔定義為多層可確保它出現在所有四層上。如果僅定義為頂層,它將僅出現在頂層。不正確的層疊結構可能會加劇 EMI、阻抗不匹配和散熱問題,影響板的效能。以下是一些解決方案:
• 優化層配置:使用專用的接地和電源平面以改進 EMI 屏障並保持訊號完整性。
• 介電材料選擇:選擇低耗散因子(Df)和穩定介電常數(Dk)的材料,以最小化訊號損失。
• 規劃訊號層:確保關鍵高頻訊號靠近參考平面,以最小化雜訊和串音。
• 散熱管理:使用銅平面和散熱過孔有效地散發熱量。
例子:具有三個電源層(2.2V、3.3V、5V)的 12 層 PCB 上的電源處理:
在三個單獨的層上使用三個電源供應可以改進訊號品質,因為層間串聯分割不太可能發生。層間串聯分割是影響訊號品質的關鍵因素,儘管模擬軟體通常忽略它。對於電源和接地平面,兩者對於高頻訊號是等效的。
實際上,除了考慮訊號品質外,還應考慮電源平面耦合(利用相鄰接地平面以降低電源平面的交流阻抗)和對稱層疊結構等因素。
層疊排列如何有助於降低 EMI 問題?
EMI 必須在系統級別解決;PCB 本身無法解決所有問題。關於降低 EMI 的層疊設計,目標是為訊號提供最短的回流路徑、最小化耦合面積並抑制差模干擾。
此外,緊密耦合接地和電源層,電源層相對於接地層適當縮回有助於緩解共模干擾。
高頻材料選擇
選擇 PCB 材料需要在滿足設計要求、可製造性和成本之間尋求平衡。設計要求包括電氣和機械方面。在設計非常高速 PCB(頻率大於 GHz)時,材料考慮變得更加關鍵。
例如,常用的 FR-4 材料在數 GHz 的頻率下可能因介電損耗而造成顯著的訊號衰減,使其不適合使用。從電氣角度來看,材料的介電常數和介電損耗必須與設計頻率相容。由於較高的 Df 和 Dk 變異,FR-4 等材料可能不足以用於超高頻。這個問題的一些解決方案是:
• 使用專門的高頻層板,如 Rogers、Isola 或 Taconic,以支持穩定的訊號傳輸。
• 驗證材料與製造工藝的相容性,以避免分層或翹曲。
避免高頻干擾的提示?
避免高頻干擾的基本理念是最小化來自高頻訊號的電磁場干擾(也稱為串音)。這可以透過增加高速訊號和類比訊號之間的距離或在類比訊號旁邊添加接地保護微帶線或旁通微帶線來實現。另外,要注意來自數位接地到類比接地的雜訊干擾。
模擬和測試:
製造商正在使用 X 光檢測來檢測蝕刻或層壓缺陷等問題。對於表面貼裝後的成品板,通常使用在線測試(ICT),這需要在 PCB 設計期間添加 ICT 測試點。如果出現問題,專門的 X 光檢測設備可以確定故障是否是在製造過程中造成的。一些解決方案是:
• 使用 HFSS 或 ADS 等模擬工具來建模訊號行為。
• 進行訊號完整性(SI)和電源完整性(PI)分析以驗證設計假設。
• 使用時域反射計(TDR)和向量網路分析儀(VNA)進行現實驗證。
透過仔細解決佈線和疊層挑戰,高頻 PCB 設計可以實現可靠的訊號傳輸、最小雜訊和一致的效能。適當的材料選擇、層最佳化和徹底的測試確保您的設計滿足現代高速應用的需求。
什麼是測試耦合器?
測試耦合器用於使用時域反射計(TDR)測量製造的 PCB 的特性阻抗,以確保其符合設計要求。通常,受控阻抗包括單端微帶線和差分對。因此,測試耦合器上的微帶線寬度和間距(用於差分對)必須與 PCB 上的受控微帶線相匹配。
最關鍵的方面是測量期間的接地點位置。為了最小化接地引線的電感,TDR 探針的接地點通常非常靠近訊號測量點(探針尖端)。因此,測試耦合器上的測量訊號點和接地點的距離和方法必須與所使用的探針相匹配。
高速訊號中的測試點:訊號品質是否受到影響取決於測試點的添加方式和訊號速度。一般來說,外部測試點(不使用現有過孔或 DIP 引腳作為測試點)可能會直接添加到微帶線上,或透過從微帶線拉出一個小分支來添加。
原則上,測試點應盡可能小(同時仍滿足測試設備的要求),分支應盡可能短。
常見問題:
1. 您能推薦一些有關高速 PCB 設計的書籍和資源嗎?
• 《高速數位設計:黑魔法手冊》(Speed Digital Design: A Handbook of Black Magic),作者 Howard Johnson。
• 《訊號和電源完整性 – 簡化版》(Signal and Power Integrity – Simplified),作者 Eric Bogatin。
• 《電磁相容工程》(Electromagnetic Compatibility Engineering),作者 Henry W. Ott。
這些書籍涵蓋訊號完整性、EMI 和實踐設計策略。線上資源(如 Cadence、Keysight 和 JLCPCB 部落格)也提供寶貴的教程和設計提示。
2. 柔性和剛挠 PCB 設計是否需要專門的軟體和標準?
是的,設計柔性和剛挠 PCB 通常需要專門的軟體,如 Altium Designer、Cadence Allegro 或 Mentor Graphics,因為這些工具支援彎曲模擬和層疊結構配置等獨特功能。IPC-2223 等標準對於確保可靠性至關重要,涵蓋材料選擇、彎曲公差和微帶線佈線的指南。
持續學習
高速 SPI 訊號完整性:時序預算、串阻與反射抑制
SPI 在板上讀寫,有一種故障很常見:寫暫存器每次都成功,讀回來的資料卻在時脈拉高之後偶爾錯位。先盯接收腳上的 SCLK,看它有沒有在同一個邊緣重複跨越門檻,再看 MISO 來不來得及穩下來。前者多半是邊緣反射,後者可能是時序預算不足。兩個問題都會因為降速而暫時好轉,但示波器上要看的項目完全不同。 高速 SPI 排查順序 先對照 CPOL、CPHA 與器件時序,再把建立、保持、傳播延遲、抖動與偏斜放到同一條時間軸,最後在最遠端接收腳確認門檻穿越與資料穩定時間。 一、從接收端算回時序預算 SPI 訊號通常包含 SCLK、片選 CS、主控送出的 MOSI,以及目標器件回傳的 MISO。動手佈線前,先照器件時序圖確認 CPOL、CPHA、片選有效電位與首位元時序。CPOL 決定時脈閒置準位,CPHA 決定使用哪一道邊緣取樣。 接著把資料更新、建立、保持與取樣四個時間點畫在同一條時間軸上。多顆器件共用匯流排時,未選中的 MISO 是否進入高阻態,以及前一顆器件釋放到下一顆器件啟用之間的間隔,也要一併確認。 圖 1. SPI SCLK、CS 與資料線的建立時間、保持時間與取樣時序 可用取樣時間 25 MHz......
高效能 PCB 的 RF 電路設計指南
重點摘要 傳輸線效應:走線長度超過波長的十分之一時,必須嚴格控制 50 Ω 阻抗,以避免訊號反射。 保持回流路徑連續:走線正下方的接地平面必須完整連續,才能避免嚴重的電磁干擾(EMI)。 審慎選擇層壓板材:一般 2.4 GHz 應用可使用 FR-4;更高頻率則應升級採用 Rogers 或 PTFE 材料。 嚴格控制製造公差:導通孔電感及介電質變化都會影響阻抗,因此必須嚴格規範疊層結構。 當 PCB 走線不再像導線般運作時,RF 電路設計便由此開始。頻率超過數百 MHz 後,銅箔本身便具有阻抗、損耗及輻射特性。它成為需要設計的元件,而不再只是簡單繪製的連接線。原因在於波長。2.4 GHz Wi-Fi 訊號沿著 FR-4 微帶線傳播時,波長約為 70 mm,因此短短幾毫米的饋線已涵蓋相當比例的訊號週期。走線兩端的電壓不再相同。 圖 1:具有屏蔽無線電、50 Ω 饋線及導通孔圍欄的 RF PCB 每當走線寬度改變、出現導通孔或接地間隙時,部分訊號便會反射回訊號源。這就是為什麼使用相同原理圖製作的兩塊電路板,實際表現可能截然不同。本指南將介紹 RF 電路與傳統電路的差異,以及如何讓 RF PCB 維持可預......
SMA 連接器在 RF PCB 設計中的運作原理
重點摘要 聚焦訊號轉接處:訊號損耗發生在同軸結構轉換為平面走線的位置,而不是 SMA 連接器本體內部。 清除焊盤下方接地銅層:移除訊號轉接焊盤下方的接地平面,以控制電容並維持 50 歐姆阻抗。 接地導通孔應靠近連接器:將接地導通孔放在連接器接地腳旁,縮短回流路徑。 考慮製造公差:走線蝕刻及電路板厚度會直接改變轉接處的阻抗。 小心操作:連接時使用扭力扳手,頻率高於 6 GHz 時則應改用高頻板材。 SMA 連接器是一種具有螺紋的 50 歐姆同軸連接器,其本體很少是 RF PCB 的薄弱環節。真正決定效能的,通常是中心針腳接入電路板的短短幾毫米。在連接器內部,訊號以均勻環繞中心針腳的電磁場形式傳播;進入電路板後,電磁場必須轉變為接地平面上方的平面走線模式。每一次幾何形狀變化都會改變阻抗,因此部分訊號會產生反射。 圖 1:RF PCB 上的板邊式 SMA 連接器 針腳下方的焊盤比走線寬,因此會形成一個小電容。100 MHz 的訊號幾乎不受影響,但 6 GHz 的訊號則不然。本指南將說明 SMA 連接器的結構及其在 RF 系統中的功能,接著探討訊號轉接設計、接地導通孔、封裝焊盤、製造公差,以及 SMA 連......
ESP32 BLE 指南:選擇合適晶片並設計 PCB
重點摘要 ESP32 支援 BLE:大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),但 ESP32-S2 只支援 Wi-Fi,而 ESP32-P4 沒有內置無線電。原始 ESP32 另外支援藍牙經典,新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。 Wi-Fi 與 BLE 共存:Wi-Fi 和 BLE 共用同一個 2.4 GHz 無線電,並以交替方式使用。大量 Wi-Fi 活動可能降低 BLE 吞吐量或中斷掃描,因此兩項功能需要一起測試。 功耗:在保持 BLE 連接的輕睡眠期間,32.768 kHz 外部晶體可以大幅降低功耗。 天線位置:將 ESP32 模組的 PCB 天線放在電路板邊緣附近,最好讓天線伸出板邊。在指定天線禁佈區內避免放置銅箔、走線和元件,以免降低無線通訊距離。 大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),ESP32-S2 和 ESP32-P4 是例外。 選擇哪一款晶片,取決於專案的藍牙要求。原始 ESP32 支援藍牙經典,而 ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 等新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。如果需要透過編碼 PHY 實現更長通訊......
網口佈線一次到位:Ethernet PHY、磁性器件與 MDI 差動對佈局實操要點
工業控制閘道器、車載乙太網路、監控攝影機,百兆與千兆介面的出貨量以億計,但在電磁干擾(EMI)輻射超標的改善案件,以及鏈路反覆斷線與重連的客訴中,網路介面佈線問題始終占有一定比例。許多設計在實體層(PHY)晶片部分直接沿用參考電路,到了磁性元件周邊卻開始憑經驗處理,任意分割接地平面,直到認證實驗室的輻射測試不合格,才回頭檢查設計。 乙太網路介面在實體結構上可分為三個區段:PHY 晶片、磁性元件(網路變壓器)與 RJ45 連接器。前兩個區段之間使用 RMII 或 RGMII 並行介面,後兩個區段之間則是四對 100 Ω 的媒體相依介面(MDI)差動線。先釐清三個區段的分工與設計限制,比事後使用頻譜分析儀尋找干擾源更有效率。 一、三區段架構與佈線限制 PHY 至變壓器這個區段使用並行介面,訊號頻率為 50~125 MHz。佈線要求是縮短走線、保持等長,並遠離電源與晶體振盪器區域,訊號源端的串聯電阻不可省略。變壓器區段負責隔離與共模抑制,中心抽頭的接法由 PHY 類型決定,下方接地平面必須保持完整,禁止挖空或跨越平面分割佈線。變壓器至 RJ45 之間使用四對 100 Ω 差動線,必須保持嚴格對稱,單段走......
32GT/s 訊號完整性攻關:PCIe 5.0 PCB 佈線與過孔殘樁處理
隨著人工智慧(AI)伺服器與高速儲存需求增加,PCIe 5.0 每通道速率提升至 32 GT/s,單通道雙向頻寬為 64 Gbps。不少團隊直接套用 PCIe 4.0 的佈線經驗,收到電路板並進行測試後,才發現眼圖閉合、誤碼率升高。重新進行模擬分析,才發現問題來自累積的設計細節:阻抗偏差、玻纖效應與過孔殘樁,每一項單獨看都未必致命,但在 16 GHz 奈奎斯特頻率下疊加,就可能使鏈路失效。 PCIe 5.0 仍採用不歸零(NRZ)調變與 128b/130b 編碼,但 32 GT/s 意味著訊號邊緣更快、通道損耗預算更緊。官方規範提供整條通道約 36 dB 的損耗餘量,連接器、線纜與重定時器占用大部分預算,留給 PCB 走線的份額並不多。32 GT/s PCB 佈線的成敗,從疊構選型時就已奠定基礎。 注意事項 PCIe 5.0 的 32 GT/s 速率對 PCB 通道損耗、阻抗公差、玻纖編織效應與過孔殘樁都更加敏感。設計必須涵蓋疊構、佈線、背鑽與量產驗證,建立完整的驗證與改善流程。 一、差動對佈線核心參數 PCIe 差動對的阻抗以 100 Ω 為目標設計,量產管控公差建議控制在 ±8% 以內,而不是......