高速 PCB 的優勢:實現可靠資料傳輸率的先進設計與製造
2 分鐘
- 高速性能必備的先進材料
- 可靠高速 PCB 的成熟設計方法
- 完美高速 PCB 的精密製造
- JLCPCB 在高速 PCB 量產的專業能力
- 常見問題 (FAQ)
那麼,什麼是高速 PCB 設計?它不僅僅是頻率門檻,而是當走線特性對訊號變得不友善時——例如走線阻抗、過孔寄生、材料損耗、訊號耦合等——開始真正影響訊號品質,你再也無法「隨便插上就希望它能跑」,而是必須經過設計。
實務上,這通常代表上升時間在奈秒級、每通道的資料速率達到 Gbps,或時脈速度達數百 MHz。然而,現代介面早已遠超這些極限:PCIe Gen5 可達 32 GT/s、USB4 達 40 GB/s、DDR5 達 6.4 GB/s,而 100G/400G 乙太網每通道達 25–56 GB/s。在這樣的速度下,每一密耳的走線、每一個過孔轉換、每一次材料選擇,都是影響系統性能的設計決策。

電子工程師已將高速 PCB 設計視為一項專業技能,而非小眾能力。幾乎所有現代 SoC、FPGA 或處理器都至少具備一個高速介面,必須採用適當的 PCB 設計方法。
高頻常見的訊號完整性挑戰
高速數位訊號與射頻訊號面臨相同的物理挑戰,但情境不同。射頻工程師擔心插入損耗與回波損耗,而數位訊號完整性工程師則關注眼圖裕度與位元錯誤率,但底層物理完全相同。
主要挑戰包括:頻率相關損耗(快速數位邊緣的高次諧波衰減更多,使訊號邊緣變圓、眼圖閉合)、過孔、連接器與走線變化處的阻抗不連續造成反射(表現為振鈴與過衝)、相鄰干擾訊號的串音耦合雜訊進入受害走線,以及電源配送網路雜訊透過電源引起的時序變化注入抖動。
隨著資料速率提升,這些效應會疊加。在 5 Gbps 看起來乾淨的訊號,在 25 Gbps 時可能因高頻內容損耗加劇、時序裕度從奈秒縮小到皮秒而完全無法使用。
高速性能必備的先進材料
低損耗介電與高效能基板
標準 FR-4 已服務產業數十年,但高速 PCB 材料需求已超越其能力。在 10 GHz(25 Gbps NRZ 訊號的相關頻率)時,標準 FR-4 僅介電損耗就約 1 dB/inch,典型走線長度即可耗掉大部分鏈路損耗預算。

高速 PCB 材料業界分級明確。中損耗選項如 Isola FR408HR 與 Panasonic Megtron 4 在成本增加有限下,性能較一般 FR-4 提升,適用於約 10–16 Gbps 的專案。當推進至 25–56 Gbps 時,可考慮 Megtron 6、Isola I-Tera MT40 或 Tachyon 100G 等低損耗材料,其在 10 GHz 的 Df 值可達 0.003–0.005。若要達到 100+ Gbps 的頂級性能,則需接近 PTFE 等級的超低損耗板材。
材料選擇應基於通道損耗預算分析,而非一概而論。某些走線夠短,即使標準 FR-4 也能提供足夠裕度;其他則需高階材料。逐條分析每條關鍵網路。
銅箔粗糙度控制與熱特性
銅箔粗糙度在高頻下對導體損耗影響顯著——與射頻設計師關注的趨膚效應相同。在 25+ Gbps 高速數位應用中,標準銅與低粗糙度反向處理銅的差異可達 0.2–0.4 dB/inch,10 吋以上走線長度累積可觀。
高速基板的熱特性對可靠度也很重要,特別是在高功耗系統。玻璃轉移溫度 (Tg)、分解溫度 (Td) 與熱膨脹係數 (CTE) 必須符合組裝回焊曲線與產品操作溫度範圍。多數高階高速材料在電氣性能外也提供更佳的熱特性。
成本、可靠度與速度的材料權衡
高速 PCB 製造的材料選擇需多方平衡。高階材料降低訊號損耗,但板料成本增加 2–5 倍,若製造商對該材料經驗不足,也可能影響良率。部分超低損耗材料的 Tg 較低或加工難度高於標準 FR-4。
最具成本效益的方法是分析實際鏈路預算,選擇能滿足裕度的最低性能材料;若僅部分層需高階材料,可採用混合疊構。並務必確認板廠對所選材料有量產經驗——不熟悉材料可能導致良率問題,反而抵消選用較便宜材料的節省。
專業提示: 在選材前先用通道損耗模擬(如 Keysight ADS、Ansys HFSS 或免費的 Saturn PCB Toolkit)評估,即可精確得知損耗預算與所需材料等級——無需猜測。
可靠高速 PCB 的成熟設計方法
阻抗控制、差分對走線與疊構
所有高速訊號都必須做成可控阻抗傳輸線。單端訊號通常 50 Ω;差分對則依介面標準為 85、90 或 100 Ω。達到目標阻抗的走線幾何由疊構設計——層厚、介電常數、銅厚——決定。

差分對走線時,+、– 兩線全程間距須保持一致,對內長度差(intra-pair skew)須控制在數 mil 內。對間長度差(inter-pair skew)在並列介面如 DDR5 中亦需考量。
優秀的高速疊構會把所有訊號層緊鄰實心參考平面,並將最重要訊號置於靠近板中心層以獲得最大屏蔽。訊號層與 GND/Power 平面交替,可確保回流路徑完整。
背鑽與串音抑制技術
過孔殘樁(via stub)是未使用的孔段,會產生四分之一波諧振,在頻響造成深凹陷。對標準 62 mil 板厚,殘樁諧振約落在 12 GHz,正好落在 25 Gbps 所需頻帶內。
背鑽以機械方式從板面鑽除未使用的孔銅,需深度控制 ±4 mil 典型值,以完全去除殘樁又不傷及訊號層。高於 10 Gbps 的設計幾乎都值得做背鑽。
串音抑制綜合多項技巧:保持足夠走線間距(至少 3 倍介質高度)、在差分過孔對旁放 GND 參考孔、於相鄰高速通道間插入 GND 走線或銅皮、避免干擾與受害走線長距平行。
設計初期即導入模擬與 DFM
佈線前模擬對高速設計並非可選,而是成功基礎。通道模擬可驗證材料、疊構、走線幾何、過孔、連接器組合能否在目標速率提供足夠訊號品質,且應在走線前完成。
設計階段導入 DFM,可確保模擬結果能夠製造。線寬/間距須符合板廠與銅厚能力;過孔幾何須符合鑽孔深徑比;背鑽深度須留有製程裕度。早期 DFM 審查可避免設計完成才發現製程限制的痛苦循環。
完美高速 PCB 的精密製造
嚴格公差的蝕刻、鑽孔與層間對位
高速 PCB 製造 需一般板子未要求的精度。線寬公差 ±0.5 mil 或更嚴,確保阻抗落在規格內;層間對位 ±2 mil 或更嚴,保持走線與參考平面一致。
鑽孔位置精度影響過孔與焊盤對位,並決定背鑽品質。背鑽需停在距目標層 ±4 mil 內,既去殘樁又不傷訊號層,需具備即時深度監控的 Z 軸控制鑽機。
蝕刻輪廓決定成品走線截面形狀,影響阻抗精度。先進蝕刻製程減少側蝕,產生更矩形輪廓,更接近設計工具計算值。
表面處理與壓合:將訊號劣化降至最低
表面處理影響高速訊號在元件介面的性能。ENIG 為細間距 BGA 提供平整可靠表面,但鎳層磁損在 5 GHz 以上可測;沉銀損耗更低且平整,但保存期短;OSP 成本最低、損耗最小,適合板子製作後短期內組裝。
壓合品質直接影響阻抗控制與介電損耗。精準的樹脂流動控制,可保持訊號層與參考平面間介電厚度一致;樹脂流動不足會留空隙,改變有效介電常數;流動過度則介電變薄,阻抗偏移。
完整測試:TDR 與眼圖分析
TDR(時域反射計)測試阻抗條,驗證 成品阻抗 是否符合設計目標。高速板可依鏈路預算指定 ±7% 或 ±5%。

專用測試通道的眼圖量測,提供最完整的高速 PCB 品質驗證。透過 PRBS 碼型經測試結構傳送並量測接收眼圖,可直接評估所有損耗、反射與耦合對訊號品質的綜合影響,最終證明板子能否支援目標速率。領先的 高速 PCB 設計 服務商已將 TDR 與插損數據列為標準品質文件,讓設計師對板子性能信心滿滿。
JLCPCB 在高速 PCB 量產的專業能力

優質材料夥伴與尖端產線
JLCPCB 與領先基板廠合作,提供從增強 FR-4 到超低損耗材料的全方位選擇,搭配可達多 Gigabit 訊號完整性所需嚴苛公差的精密設備,實現端到端高速 PCB 製造能力。
專為高速設計的 DFM 專家審查
高速設計需要超越一般板子的 DFM 關注。JLCPCB 的 DFM 流程評估疊構可行性、所選材料能否達到目標阻抗、背鑽深度需求等高速專屬因素,提前發現通用 DFM 工具遺漏的問題,避免生產延遲與性能意外。
可擴展製造與經驗證的高良率

從原型驗證到大量生產,JLCPCB 保持 PCB 性能一致。相同的材料規格、製程控制與品質檢驗,在任何規模都適用,讓你驗證過的原型設計,在擴產到數千片時依然表現一致。

常見問題 (FAQ)
什麼算是高速 PCB?
只要訊號互連行為顯著影響訊號品質,即屬高速。實務上,資料速率 >1 Gbps、上升時間 <1 ns,或含 PCIe Gen3+、USB 3.0+、DDR4/5、多 Gigabit 乙太網等介面的板子皆屬之。
何時該從 FR-4 換到高階基板?
當通道模擬顯示 FR-4 損耗佔用過多鏈路預算,導致眼圖無法維持時。粗略而言,>10 Gbps 介面通常受益於增強或低損耗材料,>25 Gbps 幾乎必需。
背鑽對高速設計有多重要?
對 >8–10 Gbps 的通孔過孔非常重要。過孔殘樁諧振會在通道頻響造成深凹陷,嚴重劣化訊號品質。背鑽可消除此諧振,是 25+ Gbps 設計的標準做法。
我應指定多少阻抗公差?
±10% 對大多數 <10 Gbps 高速數位應用已足夠;25+ Gbps 時依鏈路預算指定 ±7% 或 ±5%。更緊公差會提高製造成本,請按實際性能需求訂定。
高速與一般設計能否共存於同一板?
當然可以。多數現代板子同時具備高速介面(PCIe、DDR、乙太網)與一般控制訊號及電源管理。關鍵是僅在需要處採用高速設計技巧:針對高速訊號使用可控阻抗與優質材料,其餘則按常規走線。
持續學習
ESP32 BLE 指南:選擇合適晶片並設計 PCB
重點摘要 ESP32 支援 BLE:大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),但 ESP32-S2 只支援 Wi-Fi,而 ESP32-P4 沒有內置無線電。原始 ESP32 另外支援藍牙經典,新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。 Wi-Fi 與 BLE 共存:Wi-Fi 和 BLE 共用同一個 2.4 GHz 無線電,並以交替方式使用。大量 Wi-Fi 活動可能降低 BLE 吞吐量或中斷掃描,因此兩項功能需要一起測試。 功耗:在保持 BLE 連接的輕睡眠期間,32.768 kHz 外部晶體可以大幅降低功耗。 天線位置:將 ESP32 模組的 PCB 天線放在電路板邊緣附近,最好讓天線伸出板邊。在指定天線禁佈區內避免放置銅箔、走線和元件,以免降低無線通訊距離。 大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),ESP32-S2 和 ESP32-P4 是例外。 選擇哪一款晶片,取決於專案的藍牙要求。原始 ESP32 支援藍牙經典,而 ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 等新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。如果需要透過編碼 PHY 實現更長通訊......
網口佈線一次到位:Ethernet PHY、磁性器件與 MDI 差動對佈局實操要點
工業控制閘道器、車載乙太網路、監控攝影機,百兆與千兆介面的出貨量以億計,但在電磁干擾(EMI)輻射超標的改善案件,以及鏈路反覆斷線與重連的客訴中,網路介面佈線問題始終占有一定比例。許多設計在實體層(PHY)晶片部分直接沿用參考電路,到了磁性元件周邊卻開始憑經驗處理,任意分割接地平面,直到認證實驗室的輻射測試不合格,才回頭檢查設計。 乙太網路介面在實體結構上可分為三個區段:PHY 晶片、磁性元件(網路變壓器)與 RJ45 連接器。前兩個區段之間使用 RMII 或 RGMII 並行介面,後兩個區段之間則是四對 100 Ω 的媒體相依介面(MDI)差動線。先釐清三個區段的分工與設計限制,比事後使用頻譜分析儀尋找干擾源更有效率。 一、三區段架構與佈線限制 PHY 至變壓器這個區段使用並行介面,訊號頻率為 50~125 MHz。佈線要求是縮短走線、保持等長,並遠離電源與晶體振盪器區域,訊號源端的串聯電阻不可省略。變壓器區段負責隔離與共模抑制,中心抽頭的接法由 PHY 類型決定,下方接地平面必須保持完整,禁止挖空或跨越平面分割佈線。變壓器至 RJ45 之間使用四對 100 Ω 差動線,必須保持嚴格對稱,單段走......
32GT/s 訊號完整性攻關:PCIe 5.0 PCB 佈線與過孔殘樁處理
隨著人工智慧(AI)伺服器與高速儲存需求增加,PCIe 5.0 每通道速率提升至 32 GT/s,單通道雙向頻寬為 64 Gbps。不少團隊直接套用 PCIe 4.0 的佈線經驗,收到電路板並進行測試後,才發現眼圖閉合、誤碼率升高。重新進行模擬分析,才發現問題來自累積的設計細節:阻抗偏差、玻纖效應與過孔殘樁,每一項單獨看都未必致命,但在 16 GHz 奈奎斯特頻率下疊加,就可能使鏈路失效。 PCIe 5.0 仍採用不歸零(NRZ)調變與 128b/130b 編碼,但 32 GT/s 意味著訊號邊緣更快、通道損耗預算更緊。官方規範提供整條通道約 36 dB 的損耗餘量,連接器、線纜與重定時器占用大部分預算,留給 PCB 走線的份額並不多。32 GT/s PCB 佈線的成敗,從疊構選型時就已奠定基礎。 注意事項 PCIe 5.0 的 32 GT/s 速率對 PCB 通道損耗、阻抗公差、玻纖編織效應與過孔殘樁都更加敏感。設計必須涵蓋疊構、佈線、背鑽與量產驗證,建立完整的驗證與改善流程。 一、差動對佈線核心參數 PCIe 差動對的阻抗以 100 Ω 為目標設計,量產管控公差建議控制在 ±8% 以內,而不是......
優化電源網路以實現穩定且高效能的高效能 PCB 設計
重點摘要 電源網路作為系統:由平面、覆銅、走線及過孔組成的完整銅網路,用於提供乾淨、穩定的電壓。 控制 IR 壓降:銅阻會造成電壓下降。使用較寬走線、完整覆銅或較厚銅箔(2 oz 以上),將電壓維持在容差範圍內。 縮小迴路面積:將去耦電容靠近電源腳位,並使用短而寬的走線,以應對快速瞬態電流。 按需增加過孔:單個 0.3 mm 過孔只能承載約 1 至 2 A。高電流路徑需要多個縫合過孔組成的並聯陣列。 DFM 不可忽視:透過可靠製造商驗證銅厚、蝕刻及層疊,確保設計符合實際製造條件。 曾經有一塊電路板在負載下突然掉電,我一度以為所有問題都源於電源,但事實並非如此。我測試了穩壓器、更換了電容,甚至檢查了工作台電源。最後發現,問題是一條只有 0.3 mm 寬、橫跨半塊板的細走線:它將 5 V 電源送到負載,途中損失接近 200 mV。這次經歷令我至今難忘。電源網路絕不只是「承載電壓的導線」;它是由平面、覆銅、走線及過孔構成的完整銅結構,用來將電源軌傳送到所有需要它的元件。 如果不認真處理,就會出現電壓下陷及噪聲,以及最令人難以排查的故障類型。本文將討論我現今如何看待電源網路:它們是甚麼、為甚麼在密集多電壓......
高速 PCB Timing Analysis 指南:Setup/Hold、Clock Skew、Slack 與時序最佳化
重點摘要 時序分析是高速 PCB 設計不可忽略的一環:即使 Signal Integrity 看起來良好,只要資料沒有落在正確的 Setup/Hold Window 內,系統仍然可能失效。 掌握四個核心時序參數:Setup Time、Hold Time、Clock Skew 與 Propagation Delay,都是判斷資料能否被可靠取樣的關鍵。 Length Matching、Controlled Impedance 與正確 Stackup 很重要:它們可以降低 Delay Mismatch,並保留更多正向 Timing Margin。 STA 與 Dynamic Simulation 應搭配使用:Static Timing Analysis 適合全面檢查 Timing Path,而 SPICE/IBIS Dynamic Simulation 則能觀察 Reflection、Crosstalk、Ringing 與實際 Edge Shape。 精密製造同樣會影響 Timing Margin:Trace Width、Dielectric Thickness、Copper Weight 或 Impe......
BGA Escape Routing 指南:Dogbone、Via-in-Pad、HDI 與扇出佈線
重點摘要 Escape Routing 是高密度 BGA 成功扇出的關鍵:尤其當 BGA Pitch 降至 0.5 mm 或更小時,逃逸佈線會成為 PCB Layout 的主要限制之一。 依 Pitch 選擇扇出方式:0.5 mm 以上通常可以使用 Dogbone Fanout;更細 Pitch 則應考慮 Via-in-Pad,並進行樹脂填孔與電鍍封帽。 HDI Microvia 可大幅提高佈線密度:Stacked/Staggered Microvia 能增加 Routing Channel,並有機會降低整體 PCB Layer Count。 Differential Pair 必須保持對稱:兩條訊號的 Via Structure、Stub 與 Fanout Geometry 應盡可能一致,以維持 Signal Integrity。 Stackup、DFM 與製造能力必須一起考慮:只有將佈線策略與實際 PCB 製程能力匹配,才能得到可靠且高良率的 Fine-Pitch BGA 設計。 您是否曾經把一顆 484-Ball BGA 放到 PCB 上,按下「Route」之後,就看到 EDA 工具幾乎無從......