更好的 EMC 標準設計指南
1 分鐘
EMC衡量的是設備在其共用操作環境中按預期運作的能力,同時不影響同一環境中其他設備如預期運作的能力。評估設備在暴露於電磁能量時的反應是 EMC 測試的一部分,稱為抗擾度(或敏感度)測試。測量設備內部電氣系統產生的 EMI 量(稱為輻射測試)是 EMC 測試的另一部分。
EMC 的兩個面向在任何系統中都是重要的設計和工程考量。未能正確預測設備的 EMC 性能可能會帶來許多負面後果,包括防護風險、產品故障和資料遺失。因此,各種 EMC 和 EMI 測試設備應運而生,旨在幫助工程師更清楚地了解設備在實際條件下的運作。
EMC 的重要性:確保設備在運作時不受其他設備的干擾,且本身不會造成乾擾。
不斷增長的需求:隨著設備的複雜性和互連性不斷增加,EMC 對於合規性和功能性至關重要。
1.什麼是EMC?
EMC 代表電磁相容性 (Electromagnetic Compatibility)。市場上銷售的所有電子設備/機器都必須符合 EMC 標準,這意味著它必須符合產品預期用途的 EMC 法規和標準。哪些 EMC 法規和標準適用於哪些產品,由產品銷售的國家/地區(例如歐盟或美國等)定義。
符合 EMC 規範的產品必須符合以下一項或多項要求:
◦不會幹擾其環境中的其他設備/機器(發射)。
◦不會受到周圍環境中其他設備/機器的干擾(免疫)。
◦不會因靜電放電 (ESD)事件而受到干擾或破壞。
◦不會被電磁脈衝(EMP)擾亂或摧毀。
在此背景下,還有一點需要補充:產品不應幹擾自身。這裡指的並非電磁相容 (EMC),而是訊號完整性。然而,訊號完整性和電磁相容 (EMC) 往往是相輔相成的。
2. EMC 與 EMI:
EMI 代表電磁幹擾 (Electromagnetic Interference),常與 EMC 混淆。 EMI 指的是電子設備/機器 A 對位於其周圍的電子設備/機器 B 造成乾擾。
EMC 和 EMI 有什麼區別?現在,符合 EMC 要求的產品在開發過程中必須進行 EMI 測試。符合 EMC 要求的產品不會再出現 EMI。這是因為符合 EMC 要求的產品已證明其電磁抗擾度足夠高,電磁輻射足夠低,能夠在預定環境中無縫工作。
3.EMC合規性:
EMC 合規性是指電子或機電產品符合其銷售國家的法律、指示和法規。首先,每個國家的政府都會頒佈各自的 EMC 法規(法律、指令)。而這些國家的法規通常指的是多國法規(例如,歐盟國家指的是EMC 指令2014/30/EU)。
其次,政府通常會建立、任命或選擇組織、委員會或委員會,負責制定適用的EMC標準。這些組織或委員會制定適用的EMC標準,以確保通過適用EMC標準中定義的測試的產品符合EMC法規(法律、指示)。
4.什麼是EMC標準?
1)什麼是EMC標準?
EMC 標準和規範定義了 EMC 的術語、規則和測試方法。此外,它們還規定了機電和電子產品的電磁輻射和抗擾度的限值和最低測試水平。
2)為什麼需要EMC標準?
EMC 標準透過定義測試方法、測試設備和測試環境,使測量結果具有可比性和可重複性。最重要的是,EMC 標準旨在實現 EMC 測試的協調一致,在最佳情況下,實現全球協調。這可以降低貿易壁壘,對社會最重要的影響是:協調一致的 EMC 標準有助於促進全球繁榮和財富。
3) 誰制定 EMC 標準?
EMC 中的規範和標準由公認的國際和國家或地區組織定義和措辭(例如,歐盟將 EMC 標準的措辭委託給 CENELEC,或行政和/或監管機構自己措辭 EMC 標準和法規)。
4)EMC標準有哪些類型?
EMC 標準可分為以下類別或類型:
基礎 EMC 出版品:基礎 EMC 出版品規定了 EMC 測試的條款和條件,定義了實現電磁相容性所需的規則,並指定了測試方法(測試技術、測試設定、測試設備和環境)等。基礎 EMC 出版品是其他 EMC 標準(EMC 產品標準、一般 EMC 標準等)所參考的 EMC 標準。
EMC 產品標準: EMC 產品標準適用於特定產品,例如電動道路車輛或同軸電纜。
EMC 產品系列標準:EMC 產品系列標準適用於一組具有共同一般特徵、可能在相同環境中運作且具有相似應用領域的產品。
通用 EMC 標準:通用 EMC 標準適用於在特定 EMC 環境(住宅/工業)中運作的產品,這種環境中不存在特定的產品(系列)EMC 標準。
5.測量和監測EMC?
輻射測試需要使用EMI 測量設備,例如接收天線、放大器和頻譜分析儀。這些工具協同工作,可以精確測量設備產生的噪音量和類型。測試可以在開放區域測試場地或屏蔽式消音(或半消音)測試室中進行。
抗擾度(或敏感度)測試旨在確定設備耐受外部噪音源的能力。為此,需要能夠模擬和測量特定頻率電磁能量的工具。 EMC 測試設備可用於使設備承受各種頻率的電磁雜訊、類比電湧或評估設備電源的有效性。最終,設備的性質、預期用途以及相關法規要求將決定所需的測試設備類型。
6.更好的EMC標準的設計指南:
1. 最小化環路面積
2. 請勿分割、間斷或切割訊號返回平面Locate
3.不要將高速電路置於連接器之間
4. 控制訊號轉換時間
規則1:最小化環路面積
這條簡單的規則幾乎出現在每個人的EMC指南清單上,但它常常被忽略或為了其他指南而妥協。電路板設計師通常甚至不知道訊號電流的流向。數位電路設計師喜歡從電壓的角度來考慮訊號。訊號完整性和EMC工程師必須從電流的角度來考慮訊號。
每個優秀的電路設計師都應該了解關於訊號電流的兩件事。
1. 訊號電流總是返回其源頭(即電流路徑始終為環路)
2. 訊號電流採用阻抗最小的路徑。
在兆赫茲及更高頻率下,訊號電流路徑相對容易辨識。這是因為高頻下阻抗最小的路徑通常是電感最小的路徑,這通常是最小化環路面積的路徑。電流返迴路徑盡可能靠近輸出電流的路徑。在低頻(通常為 kHz 及以下)下,阻抗最小的路徑往往是電阻最小的路徑。低頻電流更難追踪,因為它們會擴散。重要的電流返迴路徑可能距離輸出電流路徑相對較遠。
規則2:不要分割、間斷或切斷訊號返回平面
當然,在某些情況下,可能需要在返回平面上留出合適的間隙。然而,這種情況相對罕見,通常需要控制低頻電流的流動。最安心的經驗法則是提供一個完整的平面來返回所有訊號電流。如果您預期某個低頻訊號容易受到影響或可能幹擾電路板上的電路,請使用單獨層上的走線將該電流返回到其源頭。一般來說,切勿分割、留出間隙或切斷電路板的訊號返回平面。如果您確信為了防止低頻耦合問題,必須留出間隙,請諮詢專家。不要依賴設計指南或應用筆記,也不要嘗試實施在其他人的「類似」設計中「有效」的方案。
規則3:不要將高速電路置於連接器之間
在我們實驗室審查或評估過的電路板設計中,這是最常見的問題之一。很多時候,一些簡單的電路板設計本應能夠輕鬆滿足EMC要求,無需額外成本或精力,但最終卻因為違反了這條簡單的規則而被嚴格屏蔽和濾波。
為什麼連接器的位置如此重要?在幾百兆赫茲以下的頻率下,波長約為一公尺或更長。印刷電路板本身上的任何可能的天線往往體積小,因此效率低。然而,連接到電路板的電纜或其他設備可以充當相對高效的天線。
訊號電流在走線上流動,並返回實體平面,會導致平面上任兩點之間產生微小的電壓差。這些電壓差通常與平面上的電流成正比。當所有連接器都沿著電路板的同一邊緣佈置時,它們之間的電壓往往可以忽略不計。然而,位於連接器之間的高速電路很容易在連接器之間產生幾毫伏特或更大的電位差。這些電壓可能會將電流驅動到連接的電纜上,導致產品超出輻射發射要求。
規則4:控制訊號轉換時間
時脈速度為 100 MHz 的電路板在 2 GHz 下絕對能夠滿足輻射發射要求。結構良好的數位訊號在低次諧波頻率下會具有相當大的功率,而在高次諧波頻率下則不會有太大的功率。控制高次諧波頻率下功率的最佳方法是減慢數位訊號的轉換時間。過長的轉換時間可能會導致訊號完整性和散熱問題,因此必須在這些相互衝突的要求之間達成工程上的妥協。大約為位元週期 20% 的轉換時間會產生相當美觀的波形,同時最大限度地減少串擾和輻射發射引起的問題。根據應用的不同,轉換時間可能需要大於或小於位元週期的 20%,但轉換時間不應隨意調整。
7. 控制上升和下降時間的方法:
1.使用具有可控斜率的邏輯系列。
2.將電阻器或鐵氧體與設備的輸出串聯。
3.將電容器與設備的輸出並聯。
首選方案是控制斜率邏輯,這通常是最有效的選擇,尤其是在驅動匹配終端時。然而,大多數設計精良的電路板上的大多數邏輯電路都採用電容終端。使用串聯電阻來控制這些電路的上升時間,可以讓設計人員更好地控制,而且通常成本更低。鐵氧體電感也是有效的方案,但成本更高,控制能力也比電阻差。電容實際上會增加源元件吸收的高頻電流,在大多數情況下,電容並不適合控制轉換時間。
請注意,試圖透過阻礙返迴路徑中的電流來減慢或過濾單端訊號絕對不是一個好主意。例如,切勿故意將低速走線穿過返回平面的間隙,或將鐵氧體放在地上,以濾除高頻雜訊。
8. 電路板佈局設計指南:
1)跡線:
增加走線寬度:更寬的走線會減少輻射發射。
避免 90 度角:特別是在高速應用中,以減少反射。
考慮返回電流路徑:減少輻射發射和公共阻抗耦合。
2)過孔:
在高速訊號通孔周圍添加縫合通孔:在高速訊號通孔周圍添加縫合通孔可提高接地平面的完整性並減少輻射。
3)面積:
分離關鍵區域和非關鍵區域:高頻電路和低階類比電路至關重要。
4)接地:
直接接地路徑:確保電流回流的低阻抗和直接路徑。
使用接地層:頂層和底層的實心接地層有助於屏蔽內層。
避免分裂接地平面:防止大環路和高輻射。
填充接地:用電路接地填充 PCB 的頂層和底層,為電流提供可靠的返迴路徑,有助於減少輻射發射。
利用接地層進行屏蔽:PCB 上的實心接地層可作為屏蔽層,將雜訊訊號與敏感訊號隔離。然而,它們對電場和高頻磁場的抑制效果更佳。
5)解耦:
每個連接器引腳上的電容:用於減少輻射發射並提高傳導抗擾度。在連接器的每個引腳上添加一個電容有助於濾除不需要的訊號,並提高設備對外部幹擾的抗擾度。
結論:
電磁相容性(EMC)是電子設計中的關鍵方面,它確保設備在其預期環境中能夠有效運行,而不會引起或受到干擾。透過理解EMC的原則,包括發射和抗擾度,工程師可以設計出符合監管標準並在現實環境中可靠運作的產品。
遵循EMC標準對於減少電磁幹擾(EMI)以及確保符合國家和國際法規至關重要。適當的測試方法,如發射和抗擾度測試,有助於評估設備的性能並識別潛在的漏洞。此外,實施注重EMC的設計實踐,例如最小化迴路面積、最佳化接地策略以及控制訊號轉換時間,可顯著增強產品對電磁干擾的穩健性。
隨著電子設備不斷發展並整合到日益複雜的環境中,EMC仍然是工程師需要重點考慮的因素。透過在設計早期階段優先考慮EMC合規性,製造商可以確保產品的可靠性、獲得監管批准,並在現代電子生態系統中實現無縫運作。
持續學習
高速 SPI 訊號完整性:時序預算、串阻與反射抑制
SPI 在板上讀寫,有一種故障很常見:寫暫存器每次都成功,讀回來的資料卻在時脈拉高之後偶爾錯位。先盯接收腳上的 SCLK,看它有沒有在同一個邊緣重複跨越門檻,再看 MISO 來不來得及穩下來。前者多半是邊緣反射,後者可能是時序預算不足。兩個問題都會因為降速而暫時好轉,但示波器上要看的項目完全不同。 高速 SPI 排查順序 先對照 CPOL、CPHA 與器件時序,再把建立、保持、傳播延遲、抖動與偏斜放到同一條時間軸,最後在最遠端接收腳確認門檻穿越與資料穩定時間。 一、從接收端算回時序預算 SPI 訊號通常包含 SCLK、片選 CS、主控送出的 MOSI,以及目標器件回傳的 MISO。動手佈線前,先照器件時序圖確認 CPOL、CPHA、片選有效電位與首位元時序。CPOL 決定時脈閒置準位,CPHA 決定使用哪一道邊緣取樣。 接著把資料更新、建立、保持與取樣四個時間點畫在同一條時間軸上。多顆器件共用匯流排時,未選中的 MISO 是否進入高阻態,以及前一顆器件釋放到下一顆器件啟用之間的間隔,也要一併確認。 圖 1. SPI SCLK、CS 與資料線的建立時間、保持時間與取樣時序 可用取樣時間 25 MHz......
高效能 PCB 的 RF 電路設計指南
重點摘要 傳輸線效應:走線長度超過波長的十分之一時,必須嚴格控制 50 Ω 阻抗,以避免訊號反射。 保持回流路徑連續:走線正下方的接地平面必須完整連續,才能避免嚴重的電磁干擾(EMI)。 審慎選擇層壓板材:一般 2.4 GHz 應用可使用 FR-4;更高頻率則應升級採用 Rogers 或 PTFE 材料。 嚴格控制製造公差:導通孔電感及介電質變化都會影響阻抗,因此必須嚴格規範疊層結構。 當 PCB 走線不再像導線般運作時,RF 電路設計便由此開始。頻率超過數百 MHz 後,銅箔本身便具有阻抗、損耗及輻射特性。它成為需要設計的元件,而不再只是簡單繪製的連接線。原因在於波長。2.4 GHz Wi-Fi 訊號沿著 FR-4 微帶線傳播時,波長約為 70 mm,因此短短幾毫米的饋線已涵蓋相當比例的訊號週期。走線兩端的電壓不再相同。 圖 1:具有屏蔽無線電、50 Ω 饋線及導通孔圍欄的 RF PCB 每當走線寬度改變、出現導通孔或接地間隙時,部分訊號便會反射回訊號源。這就是為什麼使用相同原理圖製作的兩塊電路板,實際表現可能截然不同。本指南將介紹 RF 電路與傳統電路的差異,以及如何讓 RF PCB 維持可預......
SMA 連接器在 RF PCB 設計中的運作原理
重點摘要 聚焦訊號轉接處:訊號損耗發生在同軸結構轉換為平面走線的位置,而不是 SMA 連接器本體內部。 清除焊盤下方接地銅層:移除訊號轉接焊盤下方的接地平面,以控制電容並維持 50 歐姆阻抗。 接地導通孔應靠近連接器:將接地導通孔放在連接器接地腳旁,縮短回流路徑。 考慮製造公差:走線蝕刻及電路板厚度會直接改變轉接處的阻抗。 小心操作:連接時使用扭力扳手,頻率高於 6 GHz 時則應改用高頻板材。 SMA 連接器是一種具有螺紋的 50 歐姆同軸連接器,其本體很少是 RF PCB 的薄弱環節。真正決定效能的,通常是中心針腳接入電路板的短短幾毫米。在連接器內部,訊號以均勻環繞中心針腳的電磁場形式傳播;進入電路板後,電磁場必須轉變為接地平面上方的平面走線模式。每一次幾何形狀變化都會改變阻抗,因此部分訊號會產生反射。 圖 1:RF PCB 上的板邊式 SMA 連接器 針腳下方的焊盤比走線寬,因此會形成一個小電容。100 MHz 的訊號幾乎不受影響,但 6 GHz 的訊號則不然。本指南將說明 SMA 連接器的結構及其在 RF 系統中的功能,接著探討訊號轉接設計、接地導通孔、封裝焊盤、製造公差,以及 SMA 連......
ESP32 BLE 指南:選擇合適晶片並設計 PCB
重點摘要 ESP32 支援 BLE:大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),但 ESP32-S2 只支援 Wi-Fi,而 ESP32-P4 沒有內置無線電。原始 ESP32 另外支援藍牙經典,新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。 Wi-Fi 與 BLE 共存:Wi-Fi 和 BLE 共用同一個 2.4 GHz 無線電,並以交替方式使用。大量 Wi-Fi 活動可能降低 BLE 吞吐量或中斷掃描,因此兩項功能需要一起測試。 功耗:在保持 BLE 連接的輕睡眠期間,32.768 kHz 外部晶體可以大幅降低功耗。 天線位置:將 ESP32 模組的 PCB 天線放在電路板邊緣附近,最好讓天線伸出板邊。在指定天線禁佈區內避免放置銅箔、走線和元件,以免降低無線通訊距離。 大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),ESP32-S2 和 ESP32-P4 是例外。 選擇哪一款晶片,取決於專案的藍牙要求。原始 ESP32 支援藍牙經典,而 ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 等新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。如果需要透過編碼 PHY 實現更長通訊......
網口佈線一次到位:Ethernet PHY、磁性器件與 MDI 差動對佈局實操要點
工業控制閘道器、車載乙太網路、監控攝影機,百兆與千兆介面的出貨量以億計,但在電磁干擾(EMI)輻射超標的改善案件,以及鏈路反覆斷線與重連的客訴中,網路介面佈線問題始終占有一定比例。許多設計在實體層(PHY)晶片部分直接沿用參考電路,到了磁性元件周邊卻開始憑經驗處理,任意分割接地平面,直到認證實驗室的輻射測試不合格,才回頭檢查設計。 乙太網路介面在實體結構上可分為三個區段:PHY 晶片、磁性元件(網路變壓器)與 RJ45 連接器。前兩個區段之間使用 RMII 或 RGMII 並行介面,後兩個區段之間則是四對 100 Ω 的媒體相依介面(MDI)差動線。先釐清三個區段的分工與設計限制,比事後使用頻譜分析儀尋找干擾源更有效率。 一、三區段架構與佈線限制 PHY 至變壓器這個區段使用並行介面,訊號頻率為 50~125 MHz。佈線要求是縮短走線、保持等長,並遠離電源與晶體振盪器區域,訊號源端的串聯電阻不可省略。變壓器區段負責隔離與共模抑制,中心抽頭的接法由 PHY 類型決定,下方接地平面必須保持完整,禁止挖空或跨越平面分割佈線。變壓器至 RJ45 之間使用四對 100 Ω 差動線,必須保持嚴格對稱,單段走......
32GT/s 訊號完整性攻關:PCIe 5.0 PCB 佈線與過孔殘樁處理
隨著人工智慧(AI)伺服器與高速儲存需求增加,PCIe 5.0 每通道速率提升至 32 GT/s,單通道雙向頻寬為 64 Gbps。不少團隊直接套用 PCIe 4.0 的佈線經驗,收到電路板並進行測試後,才發現眼圖閉合、誤碼率升高。重新進行模擬分析,才發現問題來自累積的設計細節:阻抗偏差、玻纖效應與過孔殘樁,每一項單獨看都未必致命,但在 16 GHz 奈奎斯特頻率下疊加,就可能使鏈路失效。 PCIe 5.0 仍採用不歸零(NRZ)調變與 128b/130b 編碼,但 32 GT/s 意味著訊號邊緣更快、通道損耗預算更緊。官方規範提供整條通道約 36 dB 的損耗餘量,連接器、線纜與重定時器占用大部分預算,留給 PCB 走線的份額並不多。32 GT/s PCB 佈線的成敗,從疊構選型時就已奠定基礎。 注意事項 PCIe 5.0 的 32 GT/s 速率對 PCB 通道損耗、阻抗公差、玻纖編織效應與過孔殘樁都更加敏感。設計必須涵蓋疊構、佈線、背鑽與量產驗證,建立完整的驗證與改善流程。 一、差動對佈線核心參數 PCIe 差動對的阻抗以 100 Ω 為目標設計,量產管控公差建議控制在 ±8% 以內,而不是......