射頻 PCB 佈局與製造的設計準則
1 分鐘
- 7 項 RF PCB 布局關鍵考量
- 結論:
射頻 PCB 的運作基於一些基本規則,需要事先具備數位與類比設計電路的知識。由於頻率範圍落在 GHz 等級,無法直接與類比或數位電路相比。這樣的頻率範圍讓 PCB 變得截然不同,我們幾乎得重新檢視所有環節:
- 阻抗不匹配
- 走線長度
- 接地
- 屏蔽
若未妥善處理,可能導致整個系統失效;即使僅部分忽略需求,也會造成性能下降、訊號損失、EMI(電磁干擾)以及功耗增加。我們將探討可用材料、微波 RF PCB 的走線佈線方式,最重要的是訊號完整性與阻抗規則。為避免訊號劣化與區塊間串音,必須謹慎布局。開始 RF 布局前,請先考量以下參數:
7 項 RF PCB 布局關鍵考量
1. 材料選擇
RF PCB 需要穩定的基板。何謂穩定?即穩定的介電常數(Dk)與較低的損耗正切(Df)。常見 RF 材料有 Rogers RO4000、RO3000、Taconic RF 層壓板與 PTFE。較低的介電常數可縮短傳播延遲;較低的損耗正切則能減少能量損失。
2. 控制阻抗
走線可採用微帶線、帶狀線或共面波導結構,詳見後述。此外,必須保持走線寬度與參考接地平面高度一致,以設定特性阻抗(通常為 50 Ω 或 75 Ω)。若線路與網路不匹配,將產生反射與損失。必要時可使用圓角走線取代 90° 尖角。完成電路與 PCB 設計後,模擬極為重要。線上有許多阻抗計算與模擬工具,可協助決定適當的走線尺寸與運作方式。詳見我們的 阻抗控制專文。
3. 走線設計與佈線
高頻下需將寄生參數降至最低,因此 RF 走線應盡量短且直。避免尖角,使用 45° 斜角或圓弧走線以防阻抗不連續。RF 路徑避免換層過孔,必要時採用背鑽或盲孔。RF 與非 RF 走線勿平行佈線以防耦合。測試點置於走線外,以維持阻抗連續。數位與 RF 區塊需隔離,至少保持 20 mm 間距;若為 4 層板,可採 20H 規則,H 為 L1 至 L2 的距離,中間可用prepreg 隔開。
4. 使用 RF 傳輸線
1. 微帶線:外層走線,下方緊鄰完整接地平面。
2. 帶狀線:內層走線,上下均有接地平面,性能平衡。
3. 接地共面波導:中心導體兩側為接地走線,並以 via 圍籬提供優異隔離。
5. 接地與回流路徑
穩固的接地策略對抑制雜訊與 EMI 至關重要。RF 走線正下方需有連續接地平面,避免接地平面中斷破壞回流路徑。常見做法為頂層走 RF,緊鄰下方即為接地層。雖不建議使用過孔,但訊號擴散較大處可透過縫合過孔降低寄生電容。數位接地須與 RF 接地分離,僅於單一點連接,並需特殊考量。
6. 電源去耦合
乾淨的電源對 RF 電路至關重要。使用多顆不同容值電容覆蓋寬廣頻率範圍。將去耦合電容盡量靠近 RF IC 電源接腳,以降低雜訊。電源走線應獨立佈線,必要時以濾波器隔離。可參考PMIC在晶片外如何運用這些技巧。
7. 屏蔽與隔離
若未妥善管理,EMI 會降低 RF 性能。使用接地屏蔽罩隔離 RF 區塊;將 RF、數位與類比區塊分區佈置;於敏感 RF 走線周圍加入接地保護走線以減少耦合;透過適當間距降低串音。
結論:
RF PCB 設計從步驟 1 的基板挑選開始,接著進行疊構規劃與控制阻抗走線。由於串音與材料寄生效應,RF 電路對布局導致的損失更為敏感。遵循上述準則,即可打造能於高頻運作且損失與干擾極低的 RF 板。當頻率升至 GHz 級,模擬與測試更是不可或缺。
持續學習
高效能 PCB 的 RF 電路設計指南
重點摘要 傳輸線效應:走線長度超過波長的十分之一時,必須嚴格控制 50 Ω 阻抗,以避免訊號反射。 保持回流路徑連續:走線正下方的接地平面必須完整連續,才能避免嚴重的電磁干擾(EMI)。 審慎選擇層壓板材:一般 2.4 GHz 應用可使用 FR-4;更高頻率則應升級採用 Rogers 或 PTFE 材料。 嚴格控制製造公差:導通孔電感及介電質變化都會影響阻抗,因此必須嚴格規範疊層結構。 當 PCB 走線不再像導線般運作時,RF 電路設計便由此開始。頻率超過數百 MHz 後,銅箔本身便具有阻抗、損耗及輻射特性。它成為需要設計的元件,而不再只是簡單繪製的連接線。原因在於波長。2.4 GHz Wi-Fi 訊號沿著 FR-4 微帶線傳播時,波長約為 70 mm,因此短短幾毫米的饋線已涵蓋相當比例的訊號週期。走線兩端的電壓不再相同。 圖 1:具有屏蔽無線電、50 Ω 饋線及導通孔圍欄的 RF PCB 每當走線寬度改變、出現導通孔或接地間隙時,部分訊號便會反射回訊號源。這就是為什麼使用相同原理圖製作的兩塊電路板,實際表現可能截然不同。本指南將介紹 RF 電路與傳統電路的差異,以及如何讓 RF PCB 維持可預......
SMA 連接器在 RF PCB 設計中的運作原理
重點摘要 聚焦訊號轉接處:訊號損耗發生在同軸結構轉換為平面走線的位置,而不是 SMA 連接器本體內部。 清除焊盤下方接地銅層:移除訊號轉接焊盤下方的接地平面,以控制電容並維持 50 歐姆阻抗。 接地導通孔應靠近連接器:將接地導通孔放在連接器接地腳旁,縮短回流路徑。 考慮製造公差:走線蝕刻及電路板厚度會直接改變轉接處的阻抗。 小心操作:連接時使用扭力扳手,頻率高於 6 GHz 時則應改用高頻板材。 SMA 連接器是一種具有螺紋的 50 歐姆同軸連接器,其本體很少是 RF PCB 的薄弱環節。真正決定效能的,通常是中心針腳接入電路板的短短幾毫米。在連接器內部,訊號以均勻環繞中心針腳的電磁場形式傳播;進入電路板後,電磁場必須轉變為接地平面上方的平面走線模式。每一次幾何形狀變化都會改變阻抗,因此部分訊號會產生反射。 圖 1:RF PCB 上的板邊式 SMA 連接器 針腳下方的焊盤比走線寬,因此會形成一個小電容。100 MHz 的訊號幾乎不受影響,但 6 GHz 的訊號則不然。本指南將說明 SMA 連接器的結構及其在 RF 系統中的功能,接著探討訊號轉接設計、接地導通孔、封裝焊盤、製造公差,以及 SMA 連......
ESP32 BLE 指南:選擇合適晶片並設計 PCB
重點摘要 ESP32 支援 BLE:大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),但 ESP32-S2 只支援 Wi-Fi,而 ESP32-P4 沒有內置無線電。原始 ESP32 另外支援藍牙經典,新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。 Wi-Fi 與 BLE 共存:Wi-Fi 和 BLE 共用同一個 2.4 GHz 無線電,並以交替方式使用。大量 Wi-Fi 活動可能降低 BLE 吞吐量或中斷掃描,因此兩項功能需要一起測試。 功耗:在保持 BLE 連接的輕睡眠期間,32.768 kHz 外部晶體可以大幅降低功耗。 天線位置:將 ESP32 模組的 PCB 天線放在電路板邊緣附近,最好讓天線伸出板邊。在指定天線禁佈區內避免放置銅箔、走線和元件,以免降低無線通訊距離。 大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),ESP32-S2 和 ESP32-P4 是例外。 選擇哪一款晶片,取決於專案的藍牙要求。原始 ESP32 支援藍牙經典,而 ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 等新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。如果需要透過編碼 PHY 實現更長通訊......
網口佈線一次到位:Ethernet PHY、磁性器件與 MDI 差動對佈局實操要點
工業控制閘道器、車載乙太網路、監控攝影機,百兆與千兆介面的出貨量以億計,但在電磁干擾(EMI)輻射超標的改善案件,以及鏈路反覆斷線與重連的客訴中,網路介面佈線問題始終占有一定比例。許多設計在實體層(PHY)晶片部分直接沿用參考電路,到了磁性元件周邊卻開始憑經驗處理,任意分割接地平面,直到認證實驗室的輻射測試不合格,才回頭檢查設計。 乙太網路介面在實體結構上可分為三個區段:PHY 晶片、磁性元件(網路變壓器)與 RJ45 連接器。前兩個區段之間使用 RMII 或 RGMII 並行介面,後兩個區段之間則是四對 100 Ω 的媒體相依介面(MDI)差動線。先釐清三個區段的分工與設計限制,比事後使用頻譜分析儀尋找干擾源更有效率。 一、三區段架構與佈線限制 PHY 至變壓器這個區段使用並行介面,訊號頻率為 50~125 MHz。佈線要求是縮短走線、保持等長,並遠離電源與晶體振盪器區域,訊號源端的串聯電阻不可省略。變壓器區段負責隔離與共模抑制,中心抽頭的接法由 PHY 類型決定,下方接地平面必須保持完整,禁止挖空或跨越平面分割佈線。變壓器至 RJ45 之間使用四對 100 Ω 差動線,必須保持嚴格對稱,單段走......
32GT/s 訊號完整性攻關:PCIe 5.0 PCB 佈線與過孔殘樁處理
隨著人工智慧(AI)伺服器與高速儲存需求增加,PCIe 5.0 每通道速率提升至 32 GT/s,單通道雙向頻寬為 64 Gbps。不少團隊直接套用 PCIe 4.0 的佈線經驗,收到電路板並進行測試後,才發現眼圖閉合、誤碼率升高。重新進行模擬分析,才發現問題來自累積的設計細節:阻抗偏差、玻纖效應與過孔殘樁,每一項單獨看都未必致命,但在 16 GHz 奈奎斯特頻率下疊加,就可能使鏈路失效。 PCIe 5.0 仍採用不歸零(NRZ)調變與 128b/130b 編碼,但 32 GT/s 意味著訊號邊緣更快、通道損耗預算更緊。官方規範提供整條通道約 36 dB 的損耗餘量,連接器、線纜與重定時器占用大部分預算,留給 PCB 走線的份額並不多。32 GT/s PCB 佈線的成敗,從疊構選型時就已奠定基礎。 注意事項 PCIe 5.0 的 32 GT/s 速率對 PCB 通道損耗、阻抗公差、玻纖編織效應與過孔殘樁都更加敏感。設計必須涵蓋疊構、佈線、背鑽與量產驗證,建立完整的驗證與改善流程。 一、差動對佈線核心參數 PCIe 差動對的阻抗以 100 Ω 為目標設計,量產管控公差建議控制在 ±8% 以內,而不是......
優化電源網路以實現穩定且高效能的高效能 PCB 設計
重點摘要 電源網路作為系統:由平面、覆銅、走線及過孔組成的完整銅網路,用於提供乾淨、穩定的電壓。 控制 IR 壓降:銅阻會造成電壓下降。使用較寬走線、完整覆銅或較厚銅箔(2 oz 以上),將電壓維持在容差範圍內。 縮小迴路面積:將去耦電容靠近電源腳位,並使用短而寬的走線,以應對快速瞬態電流。 按需增加過孔:單個 0.3 mm 過孔只能承載約 1 至 2 A。高電流路徑需要多個縫合過孔組成的並聯陣列。 DFM 不可忽視:透過可靠製造商驗證銅厚、蝕刻及層疊,確保設計符合實際製造條件。 曾經有一塊電路板在負載下突然掉電,我一度以為所有問題都源於電源,但事實並非如此。我測試了穩壓器、更換了電容,甚至檢查了工作台電源。最後發現,問題是一條只有 0.3 mm 寬、橫跨半塊板的細走線:它將 5 V 電源送到負載,途中損失接近 200 mV。這次經歷令我至今難忘。電源網路絕不只是「承載電壓的導線」;它是由平面、覆銅、走線及過孔構成的完整銅結構,用來將電源軌傳送到所有需要它的元件。 如果不認真處理,就會出現電壓下陷及噪聲,以及最令人難以排查的故障類型。本文將討論我現今如何看待電源網路:它們是甚麼、為甚麼在密集多電壓......