時序分析中的傳播延遲:定義、作用與範例
1 分鐘
- 什麼是時序分析?
- 理解傳播延遲:
- 傳播延遲相關參數:
- 傳播延遲如何影響時序路徑:
- 傳播延遲最佳化
- FPGA 與 ASIC 設計中的傳播延遲:
- 結論:
時間是最重要的資產!我們非常清楚這一點。但在數位電子領域,時間就是一切。你是否曾想過,數位電路是如何知道時間的?靠的不是別的,正是由振盪器產生的時脈頻率。通常我們偏好使用晶體,因為它們精準,但有時弛張振盪器也能勝任。時間流逝、時間花費,所有這些資料在數位區塊中都依賴於時脈速度。因此,影響時序行為的最基本參數之一就是傳播延遲。本文將探討什麼是傳播延遲、它為何重要,以及它如何融入時序分析,特別是在同步數位設計中。
什麼是時序分析?
時序分析是驗證數位電路中的訊號是否在所需時間限制內到達其預定目的地的過程。在同步系統中,所有邏輯轉換必須與時脈訊號正確對齊,避免建立與保持違規等問題。時序分析可分為兩種類型:
- 靜態時序分析(STA):無需模擬向量即可分析所有可能路徑。
- 動態時序分析:使用輸入向量進行模擬,檢查即時轉換。
由於速度與覆蓋率優勢,STA 在 ASIC 與 FPGA 設計中更為常用。設計會先燒錄至 FPGA,在其中完成所有功能與時序驗證後,再進入晶片製程。
理解傳播延遲:
傳播延遲(Tpd)是指訊號從邏輯閘或電路區塊的輸入端發生變化後,到達輸出端所需的時間。簡單來說,就是給定輸入後,輸出反映出變化所需的時間。通常測量方式為:從輸入轉換的 50% 電壓點到輸出轉換的 50% 電壓點。
傳播延遲的成因:
- 閘極電容:寄生電容的充電與放電。
- 負載電容:影響節點電壓變化的速度。
- 互連電阻:減慢訊號速度。
- 本質延遲:閘極或電晶體層級的延遲。
傳播延遲通常指定為:
1) TpLH:從輸入到輸出的低至高轉換延遲。
2) TpHL:從輸入到輸出的高至低轉換延遲。
在時序分析工具與資料表中,通常使用最壞情況延遲以確保穩健性。
傳播延遲相關參數:
這些參數在時序分析中相互作用,決定訊號路徑是否符合時序要求或違反限制。
傳播延遲如何影響時序路徑:
讓我們以一個邏輯閘連接到正反器為簡單範例。同步電路中的每條時序路徑都包含以下序列:
邏輯閘(組合延遲)→ 正反器
傳播延遲會影響中間邏輯閘的資料到達目的正反器的時間。滿足時序要求的基本現象是:資料應在時脈到來之前穩定,並在時脈到來前一段時間內保持不變,以便時脈(邊緣)能成功擷取資料。然而,若資料:
- 太晚到達 → 建立時間違規
- 太早到達 → 保持時間違規
因此,最大時脈頻率由以下公式決定:
Fmax = 1 / (Tpd + Tsetup + Tclk-q + skew + margin)
其中 t_clk-q 為發射正反器的時脈至輸出延遲。
傳播延遲最佳化
為了在合成或佈線過程中達成時序收斂,工程師會最佳化:
1. 閘極尺寸調整:較大的閘極可驅動更高電容,但切換更快。
2. 緩衝器插入:減少長走線的 RC 延遲。
3. 邏輯重構:減少邏輯層級。
4. 路徑分割:並行化路徑以減少個別延遲。
5. 電壓調整:提高電壓以減少延遲(需權衡功耗)。
FPGA 與 ASIC 設計中的傳播延遲:
在 FPGA 中,延遲主要受走線與 LUT 組態影響。Vivado 或 Quartus 等工具會在佈線後分析實際走線延遲。而在 ASIC 中,延遲較可預測;標準單元庫中的單元已具備特徵化時序。無論哪種情況,使用 corner 分析(如最差情況、最佳情況)進行準確的延遲建模都至關重要。
結論:
傳播延遲是理解與管理數位電路效能的核心參數。它直接影響時序路徑、建立/保持時間,最終決定設計可支援的最大時脈頻率。掌握傳播延遲的建模與最佳化方法,工程師就能確保數位系統的可靠運作。
持續學習
高速 SPI 訊號完整性:時序預算、串阻與反射抑制
SPI 在板上讀寫,有一種故障很常見:寫暫存器每次都成功,讀回來的資料卻在時脈拉高之後偶爾錯位。先盯接收腳上的 SCLK,看它有沒有在同一個邊緣重複跨越門檻,再看 MISO 來不來得及穩下來。前者多半是邊緣反射,後者可能是時序預算不足。兩個問題都會因為降速而暫時好轉,但示波器上要看的項目完全不同。 高速 SPI 排查順序 先對照 CPOL、CPHA 與器件時序,再把建立、保持、傳播延遲、抖動與偏斜放到同一條時間軸,最後在最遠端接收腳確認門檻穿越與資料穩定時間。 一、從接收端算回時序預算 SPI 訊號通常包含 SCLK、片選 CS、主控送出的 MOSI,以及目標器件回傳的 MISO。動手佈線前,先照器件時序圖確認 CPOL、CPHA、片選有效電位與首位元時序。CPOL 決定時脈閒置準位,CPHA 決定使用哪一道邊緣取樣。 接著把資料更新、建立、保持與取樣四個時間點畫在同一條時間軸上。多顆器件共用匯流排時,未選中的 MISO 是否進入高阻態,以及前一顆器件釋放到下一顆器件啟用之間的間隔,也要一併確認。 圖 1. SPI SCLK、CS 與資料線的建立時間、保持時間與取樣時序 可用取樣時間 25 MHz......
高效能 PCB 的 RF 電路設計指南
重點摘要 傳輸線效應:走線長度超過波長的十分之一時,必須嚴格控制 50 Ω 阻抗,以避免訊號反射。 保持回流路徑連續:走線正下方的接地平面必須完整連續,才能避免嚴重的電磁干擾(EMI)。 審慎選擇層壓板材:一般 2.4 GHz 應用可使用 FR-4;更高頻率則應升級採用 Rogers 或 PTFE 材料。 嚴格控制製造公差:導通孔電感及介電質變化都會影響阻抗,因此必須嚴格規範疊層結構。 當 PCB 走線不再像導線般運作時,RF 電路設計便由此開始。頻率超過數百 MHz 後,銅箔本身便具有阻抗、損耗及輻射特性。它成為需要設計的元件,而不再只是簡單繪製的連接線。原因在於波長。2.4 GHz Wi-Fi 訊號沿著 FR-4 微帶線傳播時,波長約為 70 mm,因此短短幾毫米的饋線已涵蓋相當比例的訊號週期。走線兩端的電壓不再相同。 圖 1:具有屏蔽無線電、50 Ω 饋線及導通孔圍欄的 RF PCB 每當走線寬度改變、出現導通孔或接地間隙時,部分訊號便會反射回訊號源。這就是為什麼使用相同原理圖製作的兩塊電路板,實際表現可能截然不同。本指南將介紹 RF 電路與傳統電路的差異,以及如何讓 RF PCB 維持可預......
SMA 連接器在 RF PCB 設計中的運作原理
重點摘要 聚焦訊號轉接處:訊號損耗發生在同軸結構轉換為平面走線的位置,而不是 SMA 連接器本體內部。 清除焊盤下方接地銅層:移除訊號轉接焊盤下方的接地平面,以控制電容並維持 50 歐姆阻抗。 接地導通孔應靠近連接器:將接地導通孔放在連接器接地腳旁,縮短回流路徑。 考慮製造公差:走線蝕刻及電路板厚度會直接改變轉接處的阻抗。 小心操作:連接時使用扭力扳手,頻率高於 6 GHz 時則應改用高頻板材。 SMA 連接器是一種具有螺紋的 50 歐姆同軸連接器,其本體很少是 RF PCB 的薄弱環節。真正決定效能的,通常是中心針腳接入電路板的短短幾毫米。在連接器內部,訊號以均勻環繞中心針腳的電磁場形式傳播;進入電路板後,電磁場必須轉變為接地平面上方的平面走線模式。每一次幾何形狀變化都會改變阻抗,因此部分訊號會產生反射。 圖 1:RF PCB 上的板邊式 SMA 連接器 針腳下方的焊盤比走線寬,因此會形成一個小電容。100 MHz 的訊號幾乎不受影響,但 6 GHz 的訊號則不然。本指南將說明 SMA 連接器的結構及其在 RF 系統中的功能,接著探討訊號轉接設計、接地導通孔、封裝焊盤、製造公差,以及 SMA 連......
ESP32 BLE 指南:選擇合適晶片並設計 PCB
重點摘要 ESP32 支援 BLE:大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),但 ESP32-S2 只支援 Wi-Fi,而 ESP32-P4 沒有內置無線電。原始 ESP32 另外支援藍牙經典,新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。 Wi-Fi 與 BLE 共存:Wi-Fi 和 BLE 共用同一個 2.4 GHz 無線電,並以交替方式使用。大量 Wi-Fi 活動可能降低 BLE 吞吐量或中斷掃描,因此兩項功能需要一起測試。 功耗:在保持 BLE 連接的輕睡眠期間,32.768 kHz 外部晶體可以大幅降低功耗。 天線位置:將 ESP32 模組的 PCB 天線放在電路板邊緣附近,最好讓天線伸出板邊。在指定天線禁佈區內避免放置銅箔、走線和元件,以免降低無線通訊距離。 大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),ESP32-S2 和 ESP32-P4 是例外。 選擇哪一款晶片,取決於專案的藍牙要求。原始 ESP32 支援藍牙經典,而 ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 等新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。如果需要透過編碼 PHY 實現更長通訊......
網口佈線一次到位:Ethernet PHY、磁性器件與 MDI 差動對佈局實操要點
工業控制閘道器、車載乙太網路、監控攝影機,百兆與千兆介面的出貨量以億計,但在電磁干擾(EMI)輻射超標的改善案件,以及鏈路反覆斷線與重連的客訴中,網路介面佈線問題始終占有一定比例。許多設計在實體層(PHY)晶片部分直接沿用參考電路,到了磁性元件周邊卻開始憑經驗處理,任意分割接地平面,直到認證實驗室的輻射測試不合格,才回頭檢查設計。 乙太網路介面在實體結構上可分為三個區段:PHY 晶片、磁性元件(網路變壓器)與 RJ45 連接器。前兩個區段之間使用 RMII 或 RGMII 並行介面,後兩個區段之間則是四對 100 Ω 的媒體相依介面(MDI)差動線。先釐清三個區段的分工與設計限制,比事後使用頻譜分析儀尋找干擾源更有效率。 一、三區段架構與佈線限制 PHY 至變壓器這個區段使用並行介面,訊號頻率為 50~125 MHz。佈線要求是縮短走線、保持等長,並遠離電源與晶體振盪器區域,訊號源端的串聯電阻不可省略。變壓器區段負責隔離與共模抑制,中心抽頭的接法由 PHY 類型決定,下方接地平面必須保持完整,禁止挖空或跨越平面分割佈線。變壓器至 RJ45 之間使用四對 100 Ω 差動線,必須保持嚴格對稱,單段走......
32GT/s 訊號完整性攻關:PCIe 5.0 PCB 佈線與過孔殘樁處理
隨著人工智慧(AI)伺服器與高速儲存需求增加,PCIe 5.0 每通道速率提升至 32 GT/s,單通道雙向頻寬為 64 Gbps。不少團隊直接套用 PCIe 4.0 的佈線經驗,收到電路板並進行測試後,才發現眼圖閉合、誤碼率升高。重新進行模擬分析,才發現問題來自累積的設計細節:阻抗偏差、玻纖效應與過孔殘樁,每一項單獨看都未必致命,但在 16 GHz 奈奎斯特頻率下疊加,就可能使鏈路失效。 PCIe 5.0 仍採用不歸零(NRZ)調變與 128b/130b 編碼,但 32 GT/s 意味著訊號邊緣更快、通道損耗預算更緊。官方規範提供整條通道約 36 dB 的損耗餘量,連接器、線纜與重定時器占用大部分預算,留給 PCB 走線的份額並不多。32 GT/s PCB 佈線的成敗,從疊構選型時就已奠定基礎。 注意事項 PCIe 5.0 的 32 GT/s 速率對 PCB 通道損耗、阻抗公差、玻纖編織效應與過孔殘樁都更加敏感。設計必須涵蓋疊構、佈線、背鑽與量產驗證,建立完整的驗證與改善流程。 一、差動對佈線核心參數 PCIe 差動對的阻抗以 100 Ω 為目標設計,量產管控公差建議控制在 ±8% 以內,而不是......