高頻電路中的 EMI 濾波
1 分鐘
- 1. EMI 的類型:
- 2. 常見的 EMI 來源:
- 3. 什麼是 EMI 濾波器?
- 4. 了解 EMI 濾波器
- 5. EMI 濾波器的類型:
- 6. EMI 與 EMC 有何不同?
- 7. EMI 濾波器可以當作 EMC 濾波器使用嗎?反之亦然?
- 結論:
電磁干擾(EMI)是由電子設備產生的不必要干擾,可能影響附近其他設備的正常運作。EMI 是由電氣電路在開關或高頻運作時所發出的電磁輻射所引起。EMI 指的是會干擾電子設備正常運作的不必要電磁能量。
1. EMI 的類型:
傳導 EMI:透過電源線或訊號線傳播,由與 EMI 源的實體接觸所引起。
輻射 EMI:透過空氣傳播,來自發射電磁場的來源,例如天線或開關電路。
常見的 EMI 來源包括電源供應器、馬達、無線通訊系統,甚至是雷電等自然現象。若未妥善控制,EMI 可能干擾敏感電子設備、降低訊號完整性,並導致醫療設備、汽車系統與航太電子等關鍵應用發生故障。
2. 常見的 EMI 來源:
EMI 來源有時是天然發生的環境事件,例如雷暴與太陽輻射;但更常見的是來自其他電子設備或電氣系統。任何電子設備都可能產生 EMI,例如:
發電機:如發電機、電源供應器、電壓調節器、開關與繼電器、電池充電器及高壓輸電線等設備與周邊裝置。
高頻設備:如振盪器、計算裝置、無線電、雷達與聲納設備等在高頻下運作的裝置。
高壓機械:使用高壓與高頻的機器,包括馬達與點火系統。
由於電子系統很少獨立運作,它們通常設計為對一定程度的 EMI 具有容忍度,以確保在真實環境中的可靠性。這對航太級與航空電子設備尤為重要,因為這些設備需要在所有情況下都具備高可靠性。
3. 什麼是 EMI 濾波器?
EMI 濾波器是設計用來抑制或降低電磁干擾的電子元件,確保電子設備在不受不必要干擾的情況下運作。這些濾波器通常由電容與電感組成,以衰減高頻雜訊,同時允許所需的電信號通過。EMI 濾波器可用於電源線、訊號線與通訊電路,防止干擾擴散或影響其他元件。它們廣泛應用於工業設備、消費性電子產品及需要控制電磁雜訊的高精度應用。透過使用 EMI 濾波器,製造商可符合 FCC、CE 與 CISPR 等法規合規標準,確保產品在不影響周圍設備的情況下可靠運作。
4. 了解 EMI 濾波器
EMI 濾波器設計用於抑制或衰減電磁干擾。它們透過降低特定頻率範圍內不需要的電磁信號振幅來運作。
EMI 濾波器的類型:
- 共模濾波器
- 差模濾波器
- 混合濾波器(結合共模與差模)
EMI 濾波器特性:
- 頻率範圍:通常從 kHz 到 GHz 有效
- 插入損耗:濾波器效能指標(越高越好)
- 額定電壓:最大工作電壓
- 額定電流:最大電流承載能力
為何高頻電路需要 EMI 濾波器?
高頻(HF)電路通常在 1 MHz 以上的頻率運作,極易受到電磁干擾(EMI)影響。這種干擾可能會擾亂敏感電子元件的效能、降低訊號完整性,甚至導致法規合規問題。基於以下原因,EMI 濾波器在高頻電路中不可或缺:
- 降低傳導與輻射雜訊
高頻電路因快速開關、諧波與寄生電容而產生大量 EMI。若無適當濾波,這些雜訊可能透過電源線傳播或輻射至附近元件,導致故障或資料損壞。EMI 濾波器可阻擋或衰減不需要的雜訊,確保電路穩定運作。
- 提升訊號完整性
在高頻電路中,保持乾淨且穩定的訊號至關重要,尤其在通訊與 RF 應用中。EMI 濾波器有助於去除可能扭曲訊號的高頻雜訊,確保無線通訊、雷達與高速資料傳輸等系統的更佳效能。
- 符合法規標準
電磁相容性(EMC)法規,如 FCC、CE 與 CISPR,對 EMI 發射有嚴格限制。未經適當 EMI 抑制的高頻電路可能無法通過合規測試,導致無法商用。EMI 濾波器有助於確保電子設備符合這些標準,避免干擾其他設備。
- 保護敏感元件
高頻電路常包含易受雜訊影響的敏感類比與數位元件。EMI 濾波器可保護這些元件免受外部干擾,提升電路的可靠性與壽命。
- 防止串擾與干擾
在密集的電子系統中,高頻訊號可能耦合至相鄰的走線或纜線,導致串擾。EMI 濾波器有助於隔離不同訊號路徑,減少不必要的交互作用,提升整體系統效能。
透過在高頻電路中整合 EMI 濾波器,設計人員可實現可靠且無干擾的運作,同時確保符合國際 EMC 法規。
5. EMI 濾波器的類型:
EMI 濾波器依其結構、應用與干擾抑制方式可分為不同類型。以下為最常見的類型:
1. 被動 EMI 濾波器
這類濾波器使用電阻、電容與電感等被動元件來抑制電磁干擾。它們不需要外部電源,對於降低傳導與輻射 EMI 均有效。
- LC 濾波器 – 使用電感(L)與電容(C)阻擋高頻雜訊。
- RC 濾波器 – 結合電阻(R)與電容(C)進行簡單的 EMI 抑制。
- Pi 濾波器(Π 型濾波器) – 由兩個電容與一個電感組成 Pi 型結構,提供強大的雜訊衰減。
2. 主動 EMI 濾波器
這類濾波器使用運算放大器與電晶體等主動元件,主動抵消不需要的雜訊。它們需要外部電源,用於高頻與精密應用。
3. 電源線 EMI 濾波器
安裝於電源電路中,這些濾波器可防止傳導 EMI 透過電源線傳播。廣泛應用於工業設備、醫療設備與消費性電子產品。
6. EMI 與 EMC 有何不同?
電磁干擾(EMI)與電磁相容性(EMC)這兩個術語在電子元件與消費產品的法規測試中常被交替使用。由於它們在許多方面相關,因此容易混淆。本文將釐清 EMI 與 EMC,並提供各領域所用測試設備與相關要求的基本概述。
任何電子設備都會產生一定程度的電磁輻射。我們將電子設備視為封閉系統,但流經電路與電線的電能從未完全被限制。這些能量可作為電磁輻射透過空氣傳播,和/或沿著(或耦合至)互連的 I/O 或電源線傳導,通常稱為「干擾電壓」。
EMI 與 EMC 的測試要求可能相當複雜,需考慮多種產業與應用特定的因素,才能將產品推向市場。
7. EMI 濾波器可以當作 EMC 濾波器使用嗎?反之亦然?
雖然功能上有些重疊,但 EMI 與 EMC 濾波器通常為不同目的而設計。EMI 濾波器針對特定干擾抑制,而 EMC 濾波器則確保設備既能抵抗外來干擾,又能限制發射——完全符合 EMC 標準。反之,EMC 濾波器可能對於簡單的 EMI 問題來說過於複雜且成本高昂。最好依其設計目的使用各類濾波器,以確保最佳效能與成本效益。
結論:
在高頻電路中,電磁干擾(EMI)是一大挑戰,會影響訊號完整性、法規合規性與整體設備效能。EMI 濾波器透過被動與主動濾波技術抑制不必要的雜訊,在減輕這些干擾方面扮演關鍵角色。它們有助於降低傳導與輻射 EMI,確保無線通訊、雷達與醫療電子等敏感應用的穩定運作。
選擇合適的 EMI 濾波器——無論是被動、主動或電源線型——可確保最佳雜訊抑制與電路效能。隨著電子系統朝向更高頻率與更複雜的方向發展,整合有效的 EMI 濾波對於實現現代電子設計中強大且無干擾的運作仍然至關重要。
無論您正在設計複雜的RF 系統、汽車電子或 IoT 設備,與可靠的製造服務合作至關重要。JLCPCB 的快速 PCBA 解決方案讓工程師能夠自信地進行原型設計與量產——提供高品質元件、自動化 SMT 組裝與考量 EMI 的佈局實踐。透過整合 DFM 檢查與符合法規的製造,JLCPCB 協助您更快、更可靠地將具 EMI 韌性的設計推向市場。
持續學習
高速 SPI 訊號完整性:時序預算、串阻與反射抑制
SPI 在板上讀寫,有一種故障很常見:寫暫存器每次都成功,讀回來的資料卻在時脈拉高之後偶爾錯位。先盯接收腳上的 SCLK,看它有沒有在同一個邊緣重複跨越門檻,再看 MISO 來不來得及穩下來。前者多半是邊緣反射,後者可能是時序預算不足。兩個問題都會因為降速而暫時好轉,但示波器上要看的項目完全不同。 高速 SPI 排查順序 先對照 CPOL、CPHA 與器件時序,再把建立、保持、傳播延遲、抖動與偏斜放到同一條時間軸,最後在最遠端接收腳確認門檻穿越與資料穩定時間。 一、從接收端算回時序預算 SPI 訊號通常包含 SCLK、片選 CS、主控送出的 MOSI,以及目標器件回傳的 MISO。動手佈線前,先照器件時序圖確認 CPOL、CPHA、片選有效電位與首位元時序。CPOL 決定時脈閒置準位,CPHA 決定使用哪一道邊緣取樣。 接著把資料更新、建立、保持與取樣四個時間點畫在同一條時間軸上。多顆器件共用匯流排時,未選中的 MISO 是否進入高阻態,以及前一顆器件釋放到下一顆器件啟用之間的間隔,也要一併確認。 圖 1. SPI SCLK、CS 與資料線的建立時間、保持時間與取樣時序 可用取樣時間 25 MHz......
高效能 PCB 的 RF 電路設計指南
重點摘要 傳輸線效應:走線長度超過波長的十分之一時,必須嚴格控制 50 Ω 阻抗,以避免訊號反射。 保持回流路徑連續:走線正下方的接地平面必須完整連續,才能避免嚴重的電磁干擾(EMI)。 審慎選擇層壓板材:一般 2.4 GHz 應用可使用 FR-4;更高頻率則應升級採用 Rogers 或 PTFE 材料。 嚴格控制製造公差:導通孔電感及介電質變化都會影響阻抗,因此必須嚴格規範疊層結構。 當 PCB 走線不再像導線般運作時,RF 電路設計便由此開始。頻率超過數百 MHz 後,銅箔本身便具有阻抗、損耗及輻射特性。它成為需要設計的元件,而不再只是簡單繪製的連接線。原因在於波長。2.4 GHz Wi-Fi 訊號沿著 FR-4 微帶線傳播時,波長約為 70 mm,因此短短幾毫米的饋線已涵蓋相當比例的訊號週期。走線兩端的電壓不再相同。 圖 1:具有屏蔽無線電、50 Ω 饋線及導通孔圍欄的 RF PCB 每當走線寬度改變、出現導通孔或接地間隙時,部分訊號便會反射回訊號源。這就是為什麼使用相同原理圖製作的兩塊電路板,實際表現可能截然不同。本指南將介紹 RF 電路與傳統電路的差異,以及如何讓 RF PCB 維持可預......
SMA 連接器在 RF PCB 設計中的運作原理
重點摘要 聚焦訊號轉接處:訊號損耗發生在同軸結構轉換為平面走線的位置,而不是 SMA 連接器本體內部。 清除焊盤下方接地銅層:移除訊號轉接焊盤下方的接地平面,以控制電容並維持 50 歐姆阻抗。 接地導通孔應靠近連接器:將接地導通孔放在連接器接地腳旁,縮短回流路徑。 考慮製造公差:走線蝕刻及電路板厚度會直接改變轉接處的阻抗。 小心操作:連接時使用扭力扳手,頻率高於 6 GHz 時則應改用高頻板材。 SMA 連接器是一種具有螺紋的 50 歐姆同軸連接器,其本體很少是 RF PCB 的薄弱環節。真正決定效能的,通常是中心針腳接入電路板的短短幾毫米。在連接器內部,訊號以均勻環繞中心針腳的電磁場形式傳播;進入電路板後,電磁場必須轉變為接地平面上方的平面走線模式。每一次幾何形狀變化都會改變阻抗,因此部分訊號會產生反射。 圖 1:RF PCB 上的板邊式 SMA 連接器 針腳下方的焊盤比走線寬,因此會形成一個小電容。100 MHz 的訊號幾乎不受影響,但 6 GHz 的訊號則不然。本指南將說明 SMA 連接器的結構及其在 RF 系統中的功能,接著探討訊號轉接設計、接地導通孔、封裝焊盤、製造公差,以及 SMA 連......
ESP32 BLE 指南:選擇合適晶片並設計 PCB
重點摘要 ESP32 支援 BLE:大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),但 ESP32-S2 只支援 Wi-Fi,而 ESP32-P4 沒有內置無線電。原始 ESP32 另外支援藍牙經典,新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。 Wi-Fi 與 BLE 共存:Wi-Fi 和 BLE 共用同一個 2.4 GHz 無線電,並以交替方式使用。大量 Wi-Fi 活動可能降低 BLE 吞吐量或中斷掃描,因此兩項功能需要一起測試。 功耗:在保持 BLE 連接的輕睡眠期間,32.768 kHz 外部晶體可以大幅降低功耗。 天線位置:將 ESP32 模組的 PCB 天線放在電路板邊緣附近,最好讓天線伸出板邊。在指定天線禁佈區內避免放置銅箔、走線和元件,以免降低無線通訊距離。 大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),ESP32-S2 和 ESP32-P4 是例外。 選擇哪一款晶片,取決於專案的藍牙要求。原始 ESP32 支援藍牙經典,而 ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 等新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。如果需要透過編碼 PHY 實現更長通訊......
網口佈線一次到位:Ethernet PHY、磁性器件與 MDI 差動對佈局實操要點
工業控制閘道器、車載乙太網路、監控攝影機,百兆與千兆介面的出貨量以億計,但在電磁干擾(EMI)輻射超標的改善案件,以及鏈路反覆斷線與重連的客訴中,網路介面佈線問題始終占有一定比例。許多設計在實體層(PHY)晶片部分直接沿用參考電路,到了磁性元件周邊卻開始憑經驗處理,任意分割接地平面,直到認證實驗室的輻射測試不合格,才回頭檢查設計。 乙太網路介面在實體結構上可分為三個區段:PHY 晶片、磁性元件(網路變壓器)與 RJ45 連接器。前兩個區段之間使用 RMII 或 RGMII 並行介面,後兩個區段之間則是四對 100 Ω 的媒體相依介面(MDI)差動線。先釐清三個區段的分工與設計限制,比事後使用頻譜分析儀尋找干擾源更有效率。 一、三區段架構與佈線限制 PHY 至變壓器這個區段使用並行介面,訊號頻率為 50~125 MHz。佈線要求是縮短走線、保持等長,並遠離電源與晶體振盪器區域,訊號源端的串聯電阻不可省略。變壓器區段負責隔離與共模抑制,中心抽頭的接法由 PHY 類型決定,下方接地平面必須保持完整,禁止挖空或跨越平面分割佈線。變壓器至 RJ45 之間使用四對 100 Ω 差動線,必須保持嚴格對稱,單段走......
32GT/s 訊號完整性攻關:PCIe 5.0 PCB 佈線與過孔殘樁處理
隨著人工智慧(AI)伺服器與高速儲存需求增加,PCIe 5.0 每通道速率提升至 32 GT/s,單通道雙向頻寬為 64 Gbps。不少團隊直接套用 PCIe 4.0 的佈線經驗,收到電路板並進行測試後,才發現眼圖閉合、誤碼率升高。重新進行模擬分析,才發現問題來自累積的設計細節:阻抗偏差、玻纖效應與過孔殘樁,每一項單獨看都未必致命,但在 16 GHz 奈奎斯特頻率下疊加,就可能使鏈路失效。 PCIe 5.0 仍採用不歸零(NRZ)調變與 128b/130b 編碼,但 32 GT/s 意味著訊號邊緣更快、通道損耗預算更緊。官方規範提供整條通道約 36 dB 的損耗餘量,連接器、線纜與重定時器占用大部分預算,留給 PCB 走線的份額並不多。32 GT/s PCB 佈線的成敗,從疊構選型時就已奠定基礎。 注意事項 PCIe 5.0 的 32 GT/s 速率對 PCB 通道損耗、阻抗公差、玻纖編織效應與過孔殘樁都更加敏感。設計必須涵蓋疊構、佈線、背鑽與量產驗證,建立完整的驗證與改善流程。 一、差動對佈線核心參數 PCIe 差動對的阻抗以 100 Ω 為目標設計,量產管控公差建議控制在 ±8% 以內,而不是......