理解多層 PCB 疊構
1 分鐘
- 簡介
- 什麼是多層 PCB?
- PCB 疊構的重要性
- 多層 PCB 疊構的關鍵組成
- 多層 PCB 的優點
- 設計考量
- 多層 PCB 的應用
- 多層 PCB 設計的挑戰
- 設計軟體
- 未來趨勢
- 結論
簡介
印刷電路板(PCB)是現代電子產品的骨幹。它們為電子元件及其互連提供基礎,使設備能有效運作。在各種 PCB 類型中,多層 PCB 因其複雜性以及在高速度與高密度應用中的實用性而脫穎而出。本文探討多層 PCB 疊構的細節,著重於其設計、優點與挑戰。
什麼是多層 PCB?
多層 PCB 由多層基材與銅箔組成。不同於單面或雙面 PCB 僅有一或兩層,多層 PCB 具有三層以上的導電層。這些層以介電層間隔並壓合,形成緊湊且高效的設計。多層 PCB 的複雜性使其能實現更精密且高效能的電路。
來源:blog.finxter.com/learn-the-basics-of-micropython-part-2/
PCB 疊構的重要性
多層 PCB 的疊構對其性能至關重要,決定了信號層、接地層與電源層的排列,影響信號完整性、電磁干擾(EMI)與整體電氣性能。良好的疊構設計可減少串音、控制阻抗並確保可靠運作。工程師必須仔細規劃疊構,以達到最佳功能與耐用性。
多層 PCB 疊構的關鍵組成
基材:PCB 的基礎,通常由玻璃纖維強化環氧樹脂製成,提供機械支撐與絕緣。
介電層:導電層之間的絕緣層,維持所需間距與電氣隔離。介電材料的選擇會影響 PCB 的整體性能與可靠性。
信號層:實際佈線電信號的層面,通常由銅製成,對高速設計至關重要。這些層的佈線必須精確,以避免信號損失。
接地層:專門用於接地的層面,提供電流返回路徑並有助於降低 EMI。接地層亦協助熱管理。
電源層:於 PCB 上分配電源的層面,確保各元件獲得穩定供電,對負載下的性能維持極為重要。
來源:protoexpress.com/blog/how-sequential-lamination-is-performed-to-manufacture-hdi-pcbs/
多層 PCB 的優點
高密度:多層 PCB 可實現高元件密度,在更小面積容納更複雜電路,對空間有限的精簡電子設備特別有利。
提升信號完整性:良好的疊構設計可將信號損失與失真降至最低,對高速與射頻應用至關重要。維持信號完整性是高頻電路可靠性能的關鍵。
降低 EMI:透過專用接地與電源層,多層 PCB 能有效抑制電磁干擾,對雜訊可能影響功能的敏感應用極為重要。
熱管理:提供更好的散熱能力,對產生大量熱量的元件尤為重要。有效的熱管理可延長電子元件的使用壽命。
設計考量
層序安排:信號層、接地層與電源層的順序極為關鍵。通常將接地層緊鄰信號層以減少串音。良好的層序可顯著提升 PCB 性能。
阻抗控制:維持一致阻抗對高速信號完整性至關重要,需精確控制信號線寬與介電層厚度。阻抗控制可防止信號反射。
導通孔類型:使用不同類型的導通孔(通孔、盲孔、埋孔)連接各層,每種類型皆有特定應用與成本影響。導通孔選擇會影響整體設計與成本。
成本考量:多層 PCB 的設計與製造成本高於單面或雙面板,但其優點常能證明較高成本合理。平衡性能與成本是設計師的重要課題。
原型製作與測試:大量生產前必須製作原型以驗證設計,測試則確保 PCB 符合所有性能與可靠性標準。嚴格測試有助於早期發現並解決潛在問題。
多層 PCB 的應用
多層 PCB 廣泛應用於:
消費性電子:智慧型手機、筆電與平板仰賴多層 PCB 的精簡高效設計。更薄且更強大裝置的需求推動了先進多層 PCB 的發展。
醫療設備:高可靠度醫療儀器如影像設備與病患監護器,使用多層 PCB 以達到精度與性能。在醫療應用中,可靠性與準確性至關重要。
汽車產業:先進車載系統如資訊娛樂與駕駛輔助系統,受益於多層 PCB 的高密度與可靠性。汽車產業需要能在嚴苛環境下穩定運作的堅固耐用 PCB。
通訊設備:路由器與交換器等網通設備需要多層 PCB 以實現高速資料處理與信號完整性。更快且更可靠通訊的需求推動了 PCB 設計的創新。
航太:該產業要求極高可靠性與耐用性,使多層設計成為嚴苛要求的理想選擇。在極端條件下持續穩定運作的能力對航太應用至關重要。
多層 PCB 設計的挑戰
複雜度:多層 PCB 設計比單面或雙面板更複雜,需仔細考量信號完整性、EMI 與熱管理。設計流程的複雜度可能導致更高成本與更長開發時間。
製程:製造流程繁複,需多道壓合與層壓步驟,任何缺陷都可能導致性能問題。確保高製造標準對生產可靠 PCB 極為關鍵。
測試:確保 PCB 在各種條件下可靠運作需進行廣泛測試,可能耗時且成本高。全面測試有助於找出可能影響性能的潛在問題。
成本:多層 PCB 因複雜度與材料成本較高,但其優點常能彌補較高成本。持續開發具成本效益的製造技術,使多層 PCB 更易取得。
設計軟體
使用先進設計軟體對打造高效多層 PCB 至關重要。Altium 與 Eagle 等工具提供層序安排、阻抗控制與信號佈線功能,協助視覺化疊構、模擬性能並確保設計符合規格。先進模擬功能讓設計師在生產前測試各種情境並最佳化設計。
未來趨勢
隨著技術進步,多層 PCB 的需求預計將持續成長。新興趨勢包括:
更高層數:隨著裝置更複雜,對更多層數 PCB 的需求增加。更小封裝實現更多功能的趨勢推動了此需求。
軟性 PCB:將軟性與多層設計結合,為穿戴式與精簡裝置開啟新可能。軟性多層 PCB 實現創新設計與應用。
先進材料:開發新型基材與介電材料以提升性能並降低成本。液晶聚合物與陶瓷基介電材料等材料提供卓越性能特性。
與 3D 列印整合:3D 列印技術正被探索用於 PCB 製造,可能徹底改變生產流程。3D 列印可實現快速原型製作與 PCB 設計客製化。
環保考量:隨著電子業日益重視環保,開發環保 PCB 材料與製程受到關注。永續實踐正成為 PCB 生產的關注重點。
結論
多層 PCB 疊構是現代電子設計的關鍵環節。了解多層 PCB 的組成、優點與挑戰,有助於打造高效且可靠的電子設備。隨著技術演進,多層 PCB 的重要性將持續提升,推動各產業創新。
透過專注於良好的疊構設計、信號完整性與熱管理,工程師可最佳化 PCB 性能,確保其滿足高速與高密度應用的需求。材料、設計軟體與製造技術的持續進步,將進一步提升多層 PCB 的能力與應用範圍。
如需更多詳情與專業多層 PCB 製造,可參考JLCPCB等信譽良好的 PCB 製造商資源。
持續學習
高速 SPI 訊號完整性:時序預算、串阻與反射抑制
SPI 在板上讀寫,有一種故障很常見:寫暫存器每次都成功,讀回來的資料卻在時脈拉高之後偶爾錯位。先盯接收腳上的 SCLK,看它有沒有在同一個邊緣重複跨越門檻,再看 MISO 來不來得及穩下來。前者多半是邊緣反射,後者可能是時序預算不足。兩個問題都會因為降速而暫時好轉,但示波器上要看的項目完全不同。 高速 SPI 排查順序 先對照 CPOL、CPHA 與器件時序,再把建立、保持、傳播延遲、抖動與偏斜放到同一條時間軸,最後在最遠端接收腳確認門檻穿越與資料穩定時間。 一、從接收端算回時序預算 SPI 訊號通常包含 SCLK、片選 CS、主控送出的 MOSI,以及目標器件回傳的 MISO。動手佈線前,先照器件時序圖確認 CPOL、CPHA、片選有效電位與首位元時序。CPOL 決定時脈閒置準位,CPHA 決定使用哪一道邊緣取樣。 接著把資料更新、建立、保持與取樣四個時間點畫在同一條時間軸上。多顆器件共用匯流排時,未選中的 MISO 是否進入高阻態,以及前一顆器件釋放到下一顆器件啟用之間的間隔,也要一併確認。 圖 1. SPI SCLK、CS 與資料線的建立時間、保持時間與取樣時序 可用取樣時間 25 MHz......
高效能 PCB 的 RF 電路設計指南
重點摘要 傳輸線效應:走線長度超過波長的十分之一時,必須嚴格控制 50 Ω 阻抗,以避免訊號反射。 保持回流路徑連續:走線正下方的接地平面必須完整連續,才能避免嚴重的電磁干擾(EMI)。 審慎選擇層壓板材:一般 2.4 GHz 應用可使用 FR-4;更高頻率則應升級採用 Rogers 或 PTFE 材料。 嚴格控制製造公差:導通孔電感及介電質變化都會影響阻抗,因此必須嚴格規範疊層結構。 當 PCB 走線不再像導線般運作時,RF 電路設計便由此開始。頻率超過數百 MHz 後,銅箔本身便具有阻抗、損耗及輻射特性。它成為需要設計的元件,而不再只是簡單繪製的連接線。原因在於波長。2.4 GHz Wi-Fi 訊號沿著 FR-4 微帶線傳播時,波長約為 70 mm,因此短短幾毫米的饋線已涵蓋相當比例的訊號週期。走線兩端的電壓不再相同。 圖 1:具有屏蔽無線電、50 Ω 饋線及導通孔圍欄的 RF PCB 每當走線寬度改變、出現導通孔或接地間隙時,部分訊號便會反射回訊號源。這就是為什麼使用相同原理圖製作的兩塊電路板,實際表現可能截然不同。本指南將介紹 RF 電路與傳統電路的差異,以及如何讓 RF PCB 維持可預......
SMA 連接器在 RF PCB 設計中的運作原理
重點摘要 聚焦訊號轉接處:訊號損耗發生在同軸結構轉換為平面走線的位置,而不是 SMA 連接器本體內部。 清除焊盤下方接地銅層:移除訊號轉接焊盤下方的接地平面,以控制電容並維持 50 歐姆阻抗。 接地導通孔應靠近連接器:將接地導通孔放在連接器接地腳旁,縮短回流路徑。 考慮製造公差:走線蝕刻及電路板厚度會直接改變轉接處的阻抗。 小心操作:連接時使用扭力扳手,頻率高於 6 GHz 時則應改用高頻板材。 SMA 連接器是一種具有螺紋的 50 歐姆同軸連接器,其本體很少是 RF PCB 的薄弱環節。真正決定效能的,通常是中心針腳接入電路板的短短幾毫米。在連接器內部,訊號以均勻環繞中心針腳的電磁場形式傳播;進入電路板後,電磁場必須轉變為接地平面上方的平面走線模式。每一次幾何形狀變化都會改變阻抗,因此部分訊號會產生反射。 圖 1:RF PCB 上的板邊式 SMA 連接器 針腳下方的焊盤比走線寬,因此會形成一個小電容。100 MHz 的訊號幾乎不受影響,但 6 GHz 的訊號則不然。本指南將說明 SMA 連接器的結構及其在 RF 系統中的功能,接著探討訊號轉接設計、接地導通孔、封裝焊盤、製造公差,以及 SMA 連......
ESP32 BLE 指南:選擇合適晶片並設計 PCB
重點摘要 ESP32 支援 BLE:大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),但 ESP32-S2 只支援 Wi-Fi,而 ESP32-P4 沒有內置無線電。原始 ESP32 另外支援藍牙經典,新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。 Wi-Fi 與 BLE 共存:Wi-Fi 和 BLE 共用同一個 2.4 GHz 無線電,並以交替方式使用。大量 Wi-Fi 活動可能降低 BLE 吞吐量或中斷掃描,因此兩項功能需要一起測試。 功耗:在保持 BLE 連接的輕睡眠期間,32.768 kHz 外部晶體可以大幅降低功耗。 天線位置:將 ESP32 模組的 PCB 天線放在電路板邊緣附近,最好讓天線伸出板邊。在指定天線禁佈區內避免放置銅箔、走線和元件,以免降低無線通訊距離。 大多數 ESP32 晶片都支援藍牙低功耗(BLE),ESP32-S2 和 ESP32-P4 是例外。 選擇哪一款晶片,取決於專案的藍牙要求。原始 ESP32 支援藍牙經典,而 ESP32-S3、ESP32-C 系列和 ESP32-H2 等新款型號則提供 Bluetooth 5 功能。如果需要透過編碼 PHY 實現更長通訊......
網口佈線一次到位:Ethernet PHY、磁性器件與 MDI 差動對佈局實操要點
工業控制閘道器、車載乙太網路、監控攝影機,百兆與千兆介面的出貨量以億計,但在電磁干擾(EMI)輻射超標的改善案件,以及鏈路反覆斷線與重連的客訴中,網路介面佈線問題始終占有一定比例。許多設計在實體層(PHY)晶片部分直接沿用參考電路,到了磁性元件周邊卻開始憑經驗處理,任意分割接地平面,直到認證實驗室的輻射測試不合格,才回頭檢查設計。 乙太網路介面在實體結構上可分為三個區段:PHY 晶片、磁性元件(網路變壓器)與 RJ45 連接器。前兩個區段之間使用 RMII 或 RGMII 並行介面,後兩個區段之間則是四對 100 Ω 的媒體相依介面(MDI)差動線。先釐清三個區段的分工與設計限制,比事後使用頻譜分析儀尋找干擾源更有效率。 一、三區段架構與佈線限制 PHY 至變壓器這個區段使用並行介面,訊號頻率為 50~125 MHz。佈線要求是縮短走線、保持等長,並遠離電源與晶體振盪器區域,訊號源端的串聯電阻不可省略。變壓器區段負責隔離與共模抑制,中心抽頭的接法由 PHY 類型決定,下方接地平面必須保持完整,禁止挖空或跨越平面分割佈線。變壓器至 RJ45 之間使用四對 100 Ω 差動線,必須保持嚴格對稱,單段走......
32GT/s 訊號完整性攻關:PCIe 5.0 PCB 佈線與過孔殘樁處理
隨著人工智慧(AI)伺服器與高速儲存需求增加,PCIe 5.0 每通道速率提升至 32 GT/s,單通道雙向頻寬為 64 Gbps。不少團隊直接套用 PCIe 4.0 的佈線經驗,收到電路板並進行測試後,才發現眼圖閉合、誤碼率升高。重新進行模擬分析,才發現問題來自累積的設計細節:阻抗偏差、玻纖效應與過孔殘樁,每一項單獨看都未必致命,但在 16 GHz 奈奎斯特頻率下疊加,就可能使鏈路失效。 PCIe 5.0 仍採用不歸零(NRZ)調變與 128b/130b 編碼,但 32 GT/s 意味著訊號邊緣更快、通道損耗預算更緊。官方規範提供整條通道約 36 dB 的損耗餘量,連接器、線纜與重定時器占用大部分預算,留給 PCB 走線的份額並不多。32 GT/s PCB 佈線的成敗,從疊構選型時就已奠定基礎。 注意事項 PCIe 5.0 的 32 GT/s 速率對 PCB 通道損耗、阻抗公差、玻纖編織效應與過孔殘樁都更加敏感。設計必須涵蓋疊構、佈線、背鑽與量產驗證,建立完整的驗證與改善流程。 一、差動對佈線核心參數 PCIe 差動對的阻抗以 100 Ω 為目標設計,量產管控公差建議控制在 ±8% 以內,而不是......